.png)
Ein Kran ist ein unverzichtbares Ausrüstungsteil für viele Baustellen. Viele Unternehmen mieten Kräne, da das Mieten ihnen mehr Flexibilität bietet und ihnen erlaubt, einen Kran nur für die erforderliche Zeit zu verwenden. Wenn Unternehmen für ihr nächstes Projekt einen Kran mieten möchten, ist es ratsam, sich mit einigen der wichtigsten Methoden erfahrener Mieter vertraut zu machen.
Bevor Sie eine Anmietung durchführen, erfahren Sie mehr über die Haupttypen von Kränen, deren Verwendung und einige der Arbeitsanforderungen, die Sie bei der Suche nach einem Kran berücksichtigen sollten. Darüber hinaus möchten Sie vielleicht mehr über einige der wichtigsten Tipps für die Auswahl des besten Krans und Informationen zur richtigen Verwendung erfahren. Unser ultimativer Leitfaden zum Mieten von Kränen erklärt alles, was Sie wissen müssen.
Springen Sie zu einem Abschnitt:
Arten von Kränen
Während Sie nach einem Kran suchen, sollten Sie zunächst die Haupttypen von Kränen kennen, die im Bauwesen verwendet werden. Obwohl viele verschiedene Arten von Kränen verfügbar sind, lassen sich diese jedoch in zwei Hauptkategorien unterteilen: mobile Kräne und statische Kräne. Wenn Sie sich über die Unterschiede zwischen den beiden Systemen kennen, wissen Sie besser, welche Art von Kran Sie mieten sollten.
Ein statischer Kran ist eine halbpermanente oder dauerhafte Struktur, die auf einem Gebäude oder Boden errichtet wird. Diese Art von Kran bewegt und hebt dann Lasten über feste Wege. Statische Kräne werden oft nicht zur Miete angeboten, da sie lange verwendet werden.
Im Gegensatz dazu verfügt ein Mobilkran über Räder oder Laufflächen, die den Transport von einem Ort zum anderen erleichtern. Nach dem Aufstellen kann der Kran zum Umschlagen von Lasten und anderen Anwendungen eingesetzt werden. Im Gegensatz zu festen Kränen mit festem Laufweg können mobile Kräne Lasten aufnehmen und an verschiedene Orte transportieren. Einige mobile Kräne erfordern Kontergewichte und Abstützpratzen für den ordnungsgemäßen Einsatz.
Viele mobile Kräne werden hinter anderen Fahrzeugen hergezogen oder auf einen LKW geladen, um eine Baustelle zu erreichen. Sobald sie ankommen, kann der Fahrer den Kran über die Baustelle fahren, um verschiedene Arbeiten zu erledigen. Andere mobile Kräne werden direkt auf einen Lkw montiert, der auf der Straße zu Einsatzorten fahren kann, ohne auf ein anderes Fahrzeug gezogen oder verladen zu werden, was eine schnelle Bereitstellung auf mehreren Baustellen ermöglicht.

Verwendung von Mobilkranen
Kräne werden hauptsächlich im Bauwesen für verschiedene Arten von Hebearbeiten eingesetzt. Ein Mobilkran verwendet eine Reihe fortschrittlicher Riemenscheiben und Seile, um unglaublich schwere Lasten anzuheben, die Menschen niemals selbst heben könnten. Sie können für kurzfristige Abholungsaufgaben oder größere langfristige Einsätze verwendet werden.
In der Baubranche nutzen Fahrer häufig mobile Kräne, um Ausrüstung und Materialien schnell auf der Baustelle zu bewegen. Außerdem heben Mietkräne regelmäßig schwere Baumaterialien zu den Teammitgliedern, die an einem hohen Standort arbeiten. Da der Kran Materialien problemlos vom Boden auf Gebäudespitzen und andere erhöhte Stellen heben kann, müssen die Mitarbeiter keine Ausrüstung Treppen hochschleppen oder in andere Arten von Hebeeinrichtungen investieren. Häufig nutzen Arbeiter Kräne zur Unterstützung von Dacharbeiten, um die Effizienz zu steigern.
.png)
Bei der Auswahl eines Krans berücksichtigen Sie Ihre Einsatzanforderungen
Während Sie nach dem perfekten Kran für Ihre Anforderungen suchen, müssen Sie sicherstellen, dass der Kran den Anforderungen Ihres Projekts entspricht. Vermeiden Sie es, einen Kran zu wählen, der das Gelände am Einsatzort nicht bewältigt oder nicht über die Höhe verfügt, die zum Anheben von Materialien ausreichend erforderlich ist. Wenn Sie Ihren Einsatzort vor der Miete evaluieren, können Sie einen Kran erhalten, der allen Ihren Anforderungen entspricht.
Beachten Sie vor dem Mieten eines Krans die folgenden Arbeitsanforderungen:
- Größe der Baustelle: Vor der Anmietung eines Krans sollten Sie als Erstes die Größe des Einsatzorts bedenken, auf dem Sie arbeiten möchten. Eine Baustelle mit viel Platz ermöglicht einen größeren Kran und erfordert wahrscheinlich einen Kran, mit dem Sie schnell auf der Baustelle fahren können. Auf kleineren Baustellen wird in der Regel ein kleinerer Kran benötigt, der in enge Räume passt.
- Gelände der Baustelle: Mobilkräne sind mit verschiedenen Radtypen ausgestattet, die für unterschiedliches Gelände geeignet sind. Unternehmen, deren Einsatzorte schwieriges Gelände zu bewältigen haben, benötigen beispielsweise einen Kran für raues Terrain mit HD-Reifen. Für weniger anspruchsvolles Gelände kann ein Kran mit Standardrädern ausreichen.
- Gewicht und Größe der Materialien: Bevor Sie einen Kran mieten, sollten Sie die Größe und das Gewicht der Materialien prüfen, die Sie mit dem Kran heben möchten. Sie möchten keinen Kran mieten, ohne Platz und Tragfähigkeit zum Aufnehmen bestimmter Materialien zu haben. Größere Kräne können auch helfen, Materialien schneller anzuheben und zu transportieren.
- Höhe der Hebevorrichtungen: Ein weiterer Faktor, den Sie am Einsatzort beachten sollten, ist, wie hoch Sie für das Anheben von Materialien und Werkzeugen erforderlich sind. Je höher das Gebäude, an dem Sie arbeiten, desto höher ist die benötigte Hubhöhe. Durch die Bewertung der für Ihre Arbeit erforderlichen Hubhöhe stellen Sie sicher, dass Sie einen Kran mieten, der für alle potenziellen Anwendungen geeignet ist.
- Erforderlicher Abstand und Radius: Wie bei der Höhe des Krans wird der Kran möglicherweise benötigt, um Materialien über bestimmte Entfernungen zu bewegen. Die technischen Daten des Herstellers prüfen, um zu sehen, ob der Kran die erforderliche Strecke zurücklegen kann und über den Radius verfügt, um den Kran an die erforderlichen Stellen zu schwenken.
- Möglichkeiten zur Lagerung von Kranen: Wenn der Kran nicht auf der Baustelle verwendet wird, muss er möglicherweise gelagert werden. Stellen Sie sicher, dass der Kran am Einsatzort sicher gesichert und gelagert werden kann. Wenn es nicht viel Platz am Einsatzort gibt, sollten Sie einen kleineren Kran wählen, der sich leichter lagern lässt.
- Sicherheitsrisiken: Manchmal gibt es auf Baustellen Sicherheitsrisiken, z. B. Stromleitungen, die Kräne um oder darunter hindurchfahren müssen. Ein Kran, der nicht genug Mobilität hat, um eine Starkstromleitung oder andere Gefahren zu umgehen, kann das Projekt oder den Kran selbst beschädigen. Außerdem muss ein Kran unter einer Starkstromleitung angebracht werden, daher ist es wichtig, einen Kran auszuwählen, der nicht zu groß ist und den Ausleger tief genug absenken kann, um unter einer Gefahrenquelle zu passen.
- Projektzeitleiste: Es ist auch wichtig einzuschätzen, wie lange der Kran bei Ihrem Projekt auf der Baustelle sein muss. Wenn Sie diese Informationen wissen, können Sie einen Vertrag mit dem Mietunternehmen schließen, der die Zeit abdeckt, für die Sie den Kran benötigen.
.png)
Tipps zur Wahl eines Krans
Es gibt einige Tipps, die Sie beachten sollten, um den richtigen Kran für Ihr nächstes Projekt zu finden. Beim Mieten des richtigen Krans geht es oft darum, die Anforderungen Ihres Projekts zu bewerten, einen realistischen Zeitplan festzulegen, eine Transportmethode zu überprüfen und die richtigen Genehmigungen einzuholen.
1. Behalten Sie die Anforderungen Ihres Projekts im Hinterkopf.
Berücksichtigen Sie bei der Suche nach einer Mietmaschine alle Anforderungen des Projekts. Ziehen Sie beim Durchstöbern der Angebote eines Mietunternehmens oder im Gespräch mit einem Mitarbeiter die Baustellenbewertung zu Rate. Die Auswahl eines Krans, der den Anforderungen Ihrer Baustelle entspricht, stellt sicher, dass Sie Ihr Projekt effizient und termingerecht abschließen können.
Um den richtigen Kran auszuwählen, müssen Sie sich mit den technischen Daten von Kränen vertraut machen. Dies sind einige der Hauptspezifikationen, die Sie vor dem Mieten überprüfen sollten:
- Hubvermögen: Das Hubvermögen des Krans muss unbedingt kontrolliert werden, bevor Sie eine Mietmaschine auswählen. Das Hubvermögen bezieht sich auf das maximale Gewicht, das der Kran tragen kann. Sie sollten einen Kran mit einer Hubkapazität auswählen, der die schwerste Last, die Ihr Projekt benötigt, sicher heben kann. Indem Sie sicherstellen, dass der von Ihnen gewählte Kran über die richtige Hubkapazität verfügt, vermeiden Sie Beschädigungen des Krans und sorgen dafür, dass Ihr Arbeitsort mit Spitzenwirkungsgrad läuft.
- Maximale vertikale Reichweite: Die maximale vertikale Reichweite eines Krans ist ebenfalls entscheidend. Diese Spezifikation bezieht sich auf die höchste Höhe, die ein Kran erreichen kann; Kräne bieten verschiedene Höhenauswahlen. Vergleichen Sie die maximale vertikale Reichweite eines Krans mit der maximalen Höhe, die Sie mit dem Kran erreichen müssen, um Ihr Projekt abzuschließen. Dieser Vergleich hilft Ihnen bei der Auswahl eines Krans, der Materialien und Werkzeuge während des gesamten Projekts hoch genug anheben kann.
- Fahrzeuggewicht: Das Gewicht des Krans korreliert häufig mit der Traglast und der maximalen vertikalen Reichweite des Krans. Manchmal wünschen sich Unternehmen leichtere Kräne, damit sie am Boden weniger Eindruck hinterlassen.
.png)
2. Einen erfahrenen Rigger finden
Kräne benötigen einen erfahrenen Rigger, um sicherzustellen, dass der Kran ordnungsgemäß eingerichtet und einsatzbereit ist. Ein Rigger befestigt die Seile, Ketten und Gurte, um sicherzustellen, dass der Kran sicher funktioniert und Ihren Standards entspricht. Der Rigger übernimmt auch das Anheben des Krans und übernimmt je nach Anforderungen der Arbeit andere Aufgaben. Ein erfahrener Rigger kann Ihnen auch dabei helfen zu bestimmen, wie viele Teammitglieder Sie für Ihre Projekte benötigen.
Vielleicht hast du bereits einen Rigger im Team, aber wenn nicht, ist es wichtig, frühzeitig einen zu finden, um die Anforderungen des Projekts zu besprechen. Sie können Ihnen weitere Informationen über den benötigten Krantyp und die Leistung der verschiedenen Kräne am Einsatzort geben.
.png)
3. Buchen Sie Ihre Mietmaschine im Voraus
Wenn Sie einen Kran mieten, ist es wichtig, diesen im Voraus zu buchen, um sicherzustellen, dass der gewünschte Kran verfügbar ist. Unternehmen, die mit der Anmietung eines Krans ein oder zwei Tage warten, bevor sie ihn benötigen, können ihr Projekt verlangsamen, da der benötigte Kran möglicherweise nicht kurzfristig verfügbar ist. Da die besten Mietunternehmen in der Regel eine hohe Nachfrage nach ihren Kränen haben, haben sie diese möglicherweise Wochen, manchmal sogar Monate im Voraus gebucht.
Wenden Sie sich vor Beginn Ihres Projekts an das Mietunternehmen, um die Verfügbarkeit und Optionen zu besprechen. Wenn Sie sich rechtzeitig vor einem Projekt melden, haben Sie mehr Möglichkeiten.
4. Transportmethode überprüfen
Bei einigen Unternehmen wird der Kran zum Einsatzort transportiert, während andere verlangen, dass Sie ihn selbst abholen. Daher ist es wichtig, mit der Mietfirma abzuklären, wie der Kran transportiert wird. Durch die Überprüfung der Transportmethode des Krans kann ein Unternehmen den Kran am Tag zu seinem Projekt bringen, an dem er benötigt wird, oder einen ordnungsgemäßen Transport planen, wenn es selbst gehandhabt werden muss.
Ein Mietunternehmen, das Transport anbietet, kann ein großes Plus sein, da Sie sich keine Sorgen machen müssen, ein Fahrzeug für den Transport des Krans zum Einsatzort zu beschaffen oder das Risiko einer unsachgemäßen Handhabung während des Transports zu riskieren. Wenn das Mietunternehmen den Transport übernimmt, müssen Sie ihnen lediglich mitteilen, wann und wo Sie den Kran benötigen, und er sollte ihn Ihnen rechtzeitig liefern, damit Sie die Fristen Ihres Projekts einhalten können.
Eine enge Koordination des Transports hilft Ihnen auch, andere wichtige Aufgaben zu koordinieren. Da Ihre Besatzung genau weiß, wann der Kran ankommt, können sie sofort mit der Arbeit beginnen, sobald er ankommt. Außerdem haben Ihre Crewmitglieder so die zusätzlichen Anschlagmittel, Materialien und Ausrüstung, die der Kran zum richtigen Zeitpunkt benötigt, damit Sie den Kran ohne Anhängevorrichtung verwenden können.
.png)
5. Die entsprechenden Genehmigungen einholen
Informieren Sie sich vor der Anmietung eines Krans über die örtlichen Gesetze zur Verwendung von Kränen, um zu sehen, ob Sie spezielle Genehmigungen benötigen. Wenn Sie vor Ankunft des Krans die entsprechenden Genehmigungen erhalten, können Sie den Kran sofort verwenden. Wenn Sie sich über Ihre örtlichen Genehmigungen und Gesetze unsicher sind, kann es sehr hilfreich sein, Ihr örtliches Genehmigungsbüro anzurufen, da Sie Bußgelder und Abschaltungen vermeiden können.
6. Mieten Sie den Kran für eine realistische Zeit.
Wenn Sie mit dem Mietunternehmen sprechen, haben Sie eine klare Vorstellung vom Zeitplan Ihres Projekts. Wenn Sie ehrlich einschätzen, wie lange Ihr Projekt dauern wird, mieten Sie wahrscheinlich keinen Kran für zu kurze oder zu lange Zeit. Wenn Sie ihn länger als benötigt mieten, zahlen Sie möglicherweise zu viel Mietkosten. Wenn Sie ihn zu kurz mieten, müssen Sie den Kran möglicherweise zurückgeben, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
Obwohl das Mieten eines zu langen Krans die Kosten erhöhen kann, ist es umso wichtiger, ihn nicht für eine zu kurze Zeit zu mieten. Schätzen Sie die Zeitpläne Ihres Projekts korrekt ab, um größere Verzögerungen zu vermeiden, und halten Sie den Kran so lange wie nötig am Einsatzort. Das Mieten für eine angemessene Zeitdauer erhöht außerdem die Sicherheit Ihrer Teams, da die Teams nicht versuchen, Projekte zu beschleunigen, um ihre Arbeit zu erledigen, bevor der Kran zurückgegeben werden muss.
Beim Mieten ist es meist sicherer, die Nutzungsdauer des Krans zu überschätzen. Überschätzen gibt Ihrem Team Spielraum bei der Arbeit. Manchmal können kleinere Fehler und unvorhergesehene Bedingungen auftreten, die Ihr Projekt verlangsamen. Wenn Sie die Zeit, die Sie für die Anmietung des Krans benötigen, zu hochschätzen, bleibt Ihrer Mannschaft ausreichend Zeit, um mit schwierigen Bedingungen umzugehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, den Kran zurückgeben zu müssen, bevor sie mit ihm fertig sind.
.png)
7. Vorbereiten des Einsatzorts für den Kran
Bevor der Kran ankommt, ist es ratsam, den Standort darauf vorzubereiten. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Lkw, der den Kran transportiert, ausreichend Platz hat, um sicher zur Baustelle zu gelangen und den Bereich, an dem der Kran abgesetzt werden muss, zu erreichen. Sie sollten auch zusätzliche Ausrüstung oder Werkzeuge, die zusammen mit dem Kran verwendet werden, betriebsbereit und in der Nähe des Krans bereithalten.
Indem Sie einen freien Weg für die Abgabe Ihres Krans schaffen und Materialien bereit haben, können Sie Ineffizienzen und Verzögerungen am Tag der Ankunft des Krans vermeiden. Sie sind bereit, sofort mit der Arbeit zu beginnen und Ihr Projekt auf Kurs zu halten, um die Fristen einzuhalten.
.png)
Wie Cräne richtig verwendet werden
Wenn Sie einen Kran gemietet haben, können Sie mit dem richtigen Einsatz dafür sorgen, dass Ihre Baustelle sicher ist und Ihr Projekt effizient läuft. Hier sind einige der besten Methoden für den richtigen Umgang mit einem Kran:
- Stellen Sie sicher, dass die Fahrer lizenziert sind: Sie sollten vor der Verwendung eines Krans über eine ordnungsgemäße Lizenz verfügen. Wenn ein Kranführer nicht zertifiziert ist, kann Ihr Unternehmen in rechtliche Schwierigkeiten geraten. Ein Fahrer ohne Lizenz weiß möglicherweise auch nicht, wie der Kran richtig zu bedienen ist, was zu Verletzungen und Fehlern führen kann.
- Die richtige Kleidung tragen: Auch Bediener und Personen, die in der Nähe eines Krans arbeiten, sollten die richtige Kleidung tragen. Schutzhelme, Augenschutz, Handschuhe, Schutzschuhe, Gehörschutz und reflektierende Westen sind in der Regel erforderlich, wenn mit einem Kran gearbeitet wird.
- Eine Vorinspektion durchführen: Vor Inbetriebnahme des Krans die Last, den Arbeitsbereich und die Ausrüstung kontrollieren. Die Ausrüstung kontrollieren, um sicherzustellen, dass sich alles in einwandfreiem Betriebszustand befindet. Außerdem den Arbeitsbereich auf ebene Fläche und mögliche Gefahren kontrollieren. Schließlich sind sichere Arbeitslasten wichtig, da der Kran nicht überlastet werden soll, wodurch er brechen könnte.
- Weniger Ablenkungen: Bediener und Personen, die in der Nähe des Krans arbeiten, müssen aufmerksam sein. Mobiltelefone sind eine große Ablenkungsquelle und sollten ausgeschaltet werden. Wenn ein Vorgesetzter eine mögliche Ablenkung bemerkt, sollte er versuchen, diese zu reduzieren, bevor der Fahrer den Kran benutzt.
- Die Last des Krans vorbereiten: Bevor ein Kran eine Last anhebt, sollten sich die Besatzungsmitglieder die Zeit nehmen, die Last auszugleichen und zu sichern. Es ist auch wichtig, den Haken des Krans zu kontrollieren und festzustellen, ob er verschlissen aussieht oder ausgetauscht werden muss. Außerdem dürfen Besatzungsmitglieder kein Drahtseil oder Lastwechsel als Anschlagschlinge verwenden.
- Bleiben Sie während des Hubvorgangs sicher: Wenn die Last in der Luft schwebt, sollten die Crewmitglieder sie im Auge behalten und niemals unbeaufsichtigt lassen. Die Mitarbeiter müssen außerdem wissen, dass sie niemals unter der Last laufen dürfen, und dass die Fahrer die Last niemals über andere Personen schwingen dürfen. Ein sicherheitsbewusster Fahrer achtet auch darauf, wohin sich die Last bewegt. Außerdem ist es wichtig, niemals eine Last zu ziehen, sondern sie nur zu schieben.
- Nach dem Anheben steht die Sicherheit an erster Stelle: Sobald die Last ihren Bestimmungsort erreicht, müssen die Crewmitglieder sie sichern und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, um die Last sicher zu entfernen. Wenn der Kran nicht mehr verwendet wird, außerdem die Abstützpratzen, Anbaugeräte und Winden an einem sicheren Ort aufbewahren.
- Stoppen, wenn etwas nicht in Ordnung zu sein scheint: Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt während der Verwendung des Krans etwas sehen, das nicht richtig aussieht, stoppen Sie die Nutzung sofort. Einen sachkundigen Vorgesetzten oder Bediener prüfen lassen, was möglicherweise falsch sein könnte, und beheben lassen, bevor der Kran wieder in Betrieb genommen wird. Bei derartiger Schwerlastausrüstung sollte Vorsicht oberste Regel sein.
Entscheiden Sie sich für Cat Rentals℠, wenn Sie Ihre Anforderungen an das Mieten von Kranen erfüllen
Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen Cat Rentals℠ bei ihren Anforderungen an die Maschinenvermietung. Wenn Sie hochwertige Mietangebote für Ihre Projekte mit einem Kran wünschen, können wir Ihnen helfen. Wir führen eine große Auswahl an Kränen, sodass Sie leicht einen Kräne finden, der Ihren speziellen Projektanforderungen entspricht. Mit mehr als 1300 Standorten weltweit und einem umfangreichen Ausrüstungsbestand können wir Ihnen bei nahezu jedem Projekt helfen, das Sie haben.
Durchstöbern Sie unsere Auswahl an Mietkränen und Kran-Lkw, um die perfekte Lösung für Ihren Einsatzort zu finden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler , um mit einem Mitarbeiter zu sprechen.
.png)