Mieten von Maschinen in unsicheren Zeiten
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Pandemien. Naturkatastrophen. Wirtschaftskrisen. Jedes dieser Ereignisse kann einen großen Einfluss auf die Geschäftsfähigkeit Ihres Unternehmens haben. Möglicherweise haben Sie weniger zu tun, weniger Arbeitskräfte zur Verfügung oder müssen die Arten von Jobs, die Sie annehmen, diversifizieren. Einer der wichtigsten Faktoren, die Ihr Unternehmen in diesen Zeiten berücksichtigen sollte, ist der Kauf oder die Miete Ihrer Ausrüstung.

Wenn Sie erwägen, Ausrüstung zu mieten, sollten Sie mehr über die Vorteile des Mietens von Ausrüstung erfahren und darüber, warum dies eine bessere Option für Ihr Unternehmen sein könnte, insbesondere wenn Ihr Unternehmen mit Unsicherheiten konfrontiert ist.

Springen Sie zu einem Abschnitt:

Unsichere Zeiten

Ob Pandemie oder Naturkatastrophe: Manchmal treten Ereignisse ein, auf die Sie keinen Einfluss haben und die erhebliche Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben. Jedes gute Unternehmen wird sich an neue Bedingungen anpassen und das Beste daraus machen. Einer der Bereiche, in denen Sie Anpassungen vornehmen müssen, ist das Mieten oder Kaufen von Ausrüstung.

In einer Zeit, in der die öffentliche Gesundheit und Krankheiten in aller Munde sind, was es möglicherweise schwieriger macht, ein vollständiges Personal einzusetzen oder so viele neue Kunden zu gewinnen, hat Ihr Unternehmen möglicherweise weniger Bargeld zur Verfügung oder Sie versuchen, Geld zu sparen, wenn das Geschäft austrocknet. Diese Bedingungen machen es für Unternehmen schwierig, größere Investitionen zu tätigen oder sich an langfristige Verträge oder Zahlungspläne zu binden, die sich aus dem Kauf von Maschinen ergeben.

Vorteile von Mietmaschinen in unsicheren Zeiten

Unternehmen fragen sich oft, ob sie Geräte mieten oder kaufen sollen, und diese Frage wird in Zeiten, in denen sich das Land in einer Krise befindet, noch wichtiger. Unternehmen wollen nicht in etwas investieren, wenn sie keine hohe Rendite erzielen, und sie wollen auch innerhalb eines bestimmten Budgets bleiben.

Wenn Sie nicht über das freie Kapital verfügen, um Maschinen zu kaufen, oder wenn Sie sich nicht um die mit dem Besitz einer Maschine verbundene Wartung kümmern möchten, sollten Sie stattdessen eine Anmietung wählen. Um zu verstehen, wie Ihr Unternehmen von Mietmaschinen profitieren kann, insbesondere wenn Ihr Unternehmen unsicher in die Zukunft blicken kann, sehen Sie sich einige der wichtigsten Vorteile des Einsatzes von Mietausrüstung an:

1. Keine großen Kapitalinvestitionen erforderlich

In einer unsicheren Zeit möchten Sie wahrscheinlich nicht viel Geld in Ausrüstung investieren, von der Sie nicht sicher sind, ob Sie sie im nächsten Jahr oder sogar im nächsten Monat benötigen. Der Kauf eines Geräts versetzt Sie in eine Position, in der Sie sich verpflichten müssen, einen beträchtlichen Geldbetrag für eine Maschine zu hinterlegen oder einer langfristigen Zahlung Plan zuzustimmen. Wenn Sie die Ausrüstung mieten, müssen Sie keine langfristigen Verpflichtungen eingehen oder viel Geld ausgeben.

Abgesehen davon, dass Sie nicht an einen langfristigen Vertrag zur Abzahlung eines Geräts zusammenziehen möchten, haben Sie möglicherweise aufgrund unvorhergesehener Ereignisse einen Geschäftsverlust erlitten. Wenn dies der Fall ist, haben Sie möglicherweise nicht genug Geld zur Verfügung, um eine Anzahlung für die Ausrüstung zu leisten. Selbst bei sinkendem Cashflow haben Sie immer noch Projekte zu erledigen. Das Mieten von Maschinen kann viel günstiger sein und Sie auch in Krisenzeiten weiterarbeiten lassen.

2. Keine Notwendigkeit, für Reparaturen zu bezahlen

Wenn Sie Ausrüstung kaufen, müssen Sie auch die Kosten für die Durchführung von Wartungsaufgaben und die Abdeckung erforderlicher Reparaturen berücksichtigen. Diese Kosten können erheblich von einfachen Wartungsinspektionen bis hin zum Austausch eines Motors reichen. Infolgedessen bringt der Kauf der Ausrüstung noch mehr Unsicherheit mit sich.

Ein großer Vorteil des Mietens von Maschinen besteht darin, dass Sie sich keine Gedanken über Reparaturkosten machen müssen. Der Händler kümmert sich um Reparatur- und Wartungsfragen, wodurch diese Kosten vom Mietunternehmen abgezogen werden. Sie müssen sich keine Sorgen machen, Techniker für Reparaturen oder den Kauf von Teilen bezahlen zu müssen, und können sich besser auf die Zukunft vorbereiten.

Mieten bedeutet auch, dass Sie nicht von unerwarteten Reparaturen überrumpelt werden, was Ihnen helfen kann, ein knappes Budget einzuhalten. Darüber hinaus müssen Sie kein Personal aus Ihrer möglicherweise eingeschränkten Belegschaft für Wartungsaufgaben abstellen, sodass sie sich auf profitablere Aufgaben konzentrieren können.

3. Flexibilität

Möglicherweise müssen Sie Kunden übernehmen, die Sie normalerweise nicht über die Runden bringen würden, oder Ihre Dienstleistungen diversifizieren, um besser auf Umstände vorbereitet zu sein, die sich am härtesten auf Ihren primären Kundenstamm auswirken. Wenn Sie Ausrüstung gekauft haben, wird es für Sie viel schwieriger sein, Ihr Unternehmen auf diese neuen Kunden einzustellen. Sie haben mehr Kapital in Spezialausrüstung gebunden, was es Ihrem Unternehmen erschweren kann, seine Dienstleistungen zu verzweigen.

Wenn Sie die Maschinen besitzen, können Sie sie nicht einfach austauschen, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. Im Gegensatz dazu gibt es bei Mietmaschinen keine langfristige Verpflichtung. So kann Ihr Unternehmen die sich ändernden Anforderungen problemlos erfüllen. Sie benötigen keinen Kompaktlader mehr? Kein Problem. Tauschen Sie ihn gegen den Mobilbagger aus, den Ihr neuer Auftrag erfordert. Durch diese Flexibilität der Ausrüstung erhalten Sie eine erhöhte Fähigkeit, mehr Aufträge kostengünstig zu bewältigen.

4. Minimieren Sie Ihre Fleet

Angesichts von Unsicherheiten möchten Sie Ihre Flotte schlank halten. Wenn Sie viele Maschinen besitzen, steigen die Kosten für Lagerung, Transport, Wartung, Kraftstoff und Entsorgung. Diese Kosten können sich erheblich summieren, und wenn Sie nicht alle Geräte regelmäßig verwenden, können Sie mehr ausgeben als nötig.

Auch wenn Sie möglicherweise einige Maschinen im Fuhrpark Ihres Unternehmens behalten müssen, können Sie Geld und Zeit sparen, indem Sie sie mieten statt kaufen. Sie können schnell Spezialausrüstung mieten, anstatt etwas zu kaufen, von dem Sie nicht sicher sind, ob Sie es noch einmal benötigen. Halten Sie Ihren Fuhrpark schlank, indem Sie temporäre Geräte mieten, anstatt Maschinen zu kaufen, für die Sie bezahlen und die Sie pflegen müssen, egal wie wenig Sie sie nutzen.

5. Holen Sie sich die beste Technologie

Mietausrüstung wird mit der besten Technologie geliefert. Angesichts der sich ändernden Umgebungen und Arbeitsanforderungen sollten Sie über die aktuellste Ausrüstung verfügen, die den sich ändernden Anforderungen des Geschäftsumfelds entspricht. Wenn Sie eine Maschine mieten, erhalten Sie Maschinen, die mit den neuesten Funktionen und Technologien ausgestattet sind.

Wählen Sie Cat Rentals℠ für Ihren gesamten Bedarf an Mietausrüstung

Wenn Sie hochwertige und erschwingliche Mietausrüstung benötigen, ist Cat Rentals℠ Ihr bevorzugter Anbieter. Wir bieten eine Vielzahl von Cat-Produkten an, die Sie schnell mieten und bei Bedarf gegen neue Geräte austauschen können. Vertrauen Sie in unsicheren Zeiten einem der größten und zuverlässigsten Namen in der Baubranche für Ihre Maschinen.

Sehen Sie sich noch heute unsere Mietausrüstung an . Wenn Sie Fragen haben oder Ausrüstung mieten möchten, wenden Sie sich an Ihren lokalen Cat-Händler.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen