.png)
Die effizientesten Lager- und Materialumschlagsvorgänge nutzen den gesamten verfügbaren Platz optimal aus. Kleinere Einrichtungen stellen die zusätzliche Herausforderung dar, in beengten Bereichen manövrieren zu müssen, weshalb es wichtig ist, die richtige Materialumschlagausrüstung für die jeweilige Aufgabe auszuwählen.
In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Arten von Flurförderzeugen, die für den Einsatz in kleineren Bereichen konzipiert sind, und geben Tipps, die Ihnen helfen, die ideale Wahl für Ihren Betrieb zu treffen.
Unternehmen mit kleineren Lagereinrichtungen müssen Regale dicht beieinander platzieren, um so viele Waren wie möglich unterzubringen. Dieser Prozess spart zwar wertvolle Bodenfläche, schafft jedoch verdichtete Gänge, die für große Gabelstapler schwer zu navigieren sind.
Schmalgangstapler mit schlankeren Profilen – viele sind weniger als 3 Fuß breit – sind ideal für diese Einrichtungen. Diese Modelle sind mit Diesel- und Elektroantrieb erhältlich und bieten beträchtliche Hub- und Ladekapazitäten. Einige können Lasten von bis zu 1.100 Pfund bewältigen, während Versionen von Schubmaststaplern 5.500 Pfund bewältigen können.
Ein Walkiestapler ist eine verkleinerte Version eines traditionellen Gabelstaplers. Der Bediener geht hinter die Einheit und verwendet die Schalttafel, um die Palette mit der Ladung aufzunehmen, anzuheben und abzusenken. Walkies sind sehr wendig und in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Bei einigen Modellen kann der Bediener während des Gebrauchs sogar darauf stehen, was zusätzlichen Platz spart. Walkies werden mit Batterie betrieben und können je nach Version bis zu 5.000 Pfund heben.
Diese elektrisch betriebenen Maschinen sind größer als Laufräder, aber nicht so groß wie Schmalgangstapler. Sie können eine Höhe von bis zu 30 Fuß erreichen, was für viele kleinere Einrichtungen gut funktioniert, die Waren vertikal stapeln, um den Platz zu maximieren. Die maximale Tragfähigkeit beträgt in der Regel bis zu 5.000 Pfund.
Ein Hubwagen ist ein handbetriebenes Gerät, das Hydraulik zum Anheben und Absenken der Gabeln verwendet. Sie sind klein, schmal und sehr wendig und können eine Hubkapazität von bis zu 5.500 Pfund bieten.
Für Bereiche, die für motorisierte Umschlagmaschinen zu klein oder zu schmal sind, können manuelle Optionen eine praktische Alternative darstellen. Ein Dolly ist eine zweirädrige Sackkarre, die sich gut für den Transport kleinerer Gegenstände von Lieferwagen zu Lagerregalen oder anderen Bereichen eines Geschäfts oder Lagers eignet. Die Breite kann zwischen 20 und 26 Zoll liegen, was mit Schmalganganlagen kompatibel ist.
Cat Rentals℠ in Ihrer Nähe ist Ihr zentraler Ansprechpartner für Mietmaschinen aller Art zu erschwinglichen Preisen. Wir sind uns der Herausforderungen bewusst, die der Materialumschlag für kleine Räume mit sich bringt – wir helfen Ihnen bei der Auswahl der besten Produkte für Ihre individuelle Arbeitsumgebung. Wir bieten auch einen kompletten Reparatur- und Wartungsservice für jedes Modell, das wir mieten.
Sehen Sie sich noch heute unseren umfangreichen Bestand an Flurförderzeugen an. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen haben, rufen Sie uns jederzeit unter 1-800-RENT-CAT an. Sie können uns auch online kontaktieren, um ein schnelles Angebot anzufordern .
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren
.jpg)