Häufig gestellte Fragen zur Vermietung von Baumstumpffräsen: Was Sie wissen sollten, bevor Sie mieten
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Das Roden von Grundstücken oder das Entfernen von Bäumen bedeutet oft, dass Baumstümpfe entfernt werden müssen. Eine Baumstumpffräse verwandelt diese Baumstümpfe in Späne, damit Sie mit Planieren, Landschaftsgestaltung oder Neubau fortfahren können.

Was ist eine Baumstumpffräse?

Ein Baumstumpffräse, auch als Baumstumpffräse bekannt, ist eine Maschine, die ein Fräsrad mit Hartmetall Zähne verwendet, um einen Baumstumpf zu pulverisieren. Einige Modelle ähneln einem handgeführten Mäher; Andere sind größer und können für eine höhere Produktion aufsitzen.

Wie funktioniert eine Baumstumpffräse?

Sie positionieren die Maschine neben dem Baumstumpf, senken das Schneidrad ab und fahren in kontrollierten Durchgängen über den Wald. Hydraulikzylinder führen das Rad, während die Zähne den Baumstumpf unter dem Boden in Späne schneiden.

Ist Schleifen dasselbe wie Abtragen?

Nein. Durch das Abschleifen wird der Baumstumpf unter das Planum reduziert, die Wurzeln bleiben jedoch an Ort und Stelle. Für die vollständige Entfernung muss gegraben, Wurzeln abgeschnitten und der Stumpf entfernt werden. Einige Teams verwenden ein chemisches Verfahren, um die Verrottung zu beschleunigen, wenn eine vollständige Extraktion nicht praktikabel ist.

Welche Arten von Baumstumpffräsen können Sie mieten?
  • Handgeführt: Diese tragbaren und leicht zu transportierenden Maschinen ermöglichen es Ihnen, die Maschine während des Schleifens von Hand zu führen.
  • Reiten: Kompakttraktoren ermöglichen das Arbeiten auf längeren Strecken vom Sitz aus.
  • Kufen: Diese Kettenmaschinen greifen für eine bessere Stabilität auf weichem oder unebenem Boden zu.
  • Rad-abschleppen: Damit können Sie für den bequemen Transport zwischen Einsatzorten abschleppen.
  • Anhang: Die Arbeitsgeräte lassen sich an größere Geräte wie Kompaktlader oder Baggerlader anbauen.
Sind Baumstumpffräsen sicher in der Anwendung?

Baumstumpffräsen sind leistungsstarke Werkzeuge. Reduzieren Sie das Risiko, indem Sie diese Grundlagen befolgen:

  • Die Bedienungsanleitung lesen und die Anweisungen des Herstellers befolgen.
  • Wenden Sie sich an die Versorgungslokalisierung, um sicherzustellen, dass sich keine unterirdischen Drähte oder Rohre unter dem Stumpf befinden.
  • Die Maschine vor Arbeitsbeginn kontrollieren und testen.
  • Helm, Handschuhe, Stiefel, Ohrstöpsel und Schutzbrille tragen.
  • Vermeiden Sie lockere Kleidung und sichern Sie lange Haare oder Accessoires.
  • Steine, Zweige und andere Fremdkörper aus dem Bereich entfernen.
  • Langsam vorgehen und die Hände von beweglichen Teilen fernhalten.
Wann sollten Sie das Schleifen eines Baumstumpfs vermeiden?

Das Schleifen überspringen, wenn sich der Baumstumpf neben einem Gebäude befindet, bei dem Vibrationen das Fundament beeinträchtigen könnten. Das Schleifen in der Nähe von anderen Bäumen kann deren Wurzeln beschädigen und das zukünftige Wachstum einschränken. Wenn der Bereich für Maschinen nicht zugänglich ist, ist die Entfernung von Chemikalien möglicherweise die beste Option.

Was macht man mit den Stumpfspans?

Sie können Späne entsorgen oder sie verwenden, um das Loch rückverfüllen und den Boden zu ebnen. Chips sind auch nützlicher organischer Mulch auf dem Gelände oder anderswo. Bei einem schweren Volumen verkaufen einige Teams sie weiter.

Warum Baumstumpffräsen mieten statt kaufen?

Ja. Wenn Sie die Maschine nur für ein Projekt oder eine Saison benötigen, ist das Mieten eine bequeme und kostengünstige Option. Sie können ein Modell auswählen, das zu Ihrem Material, Ihrem Einsatzort und Ihrem Budget passt, ohne langfristige Vorhalte- oder Lagerkosten zu benötigen.

Von Cat Rentals℠ mieten

Cat Rentals℠ vermietet Baumstumpffräsen von führenden Herstellern zu wettbewerbsfähigen Preisen. Stöbern Sie noch heute in unserem Bestand an Baumstumpffräsen , um Optionen und Verfügbarkeit zu vergleichen. Holen Sie zunächst ein schnelles Angebot online ein oder wenden Sie sich an Cat Rentals℠ in Ihrer Nähe, um mit Ihrem lokalen Team zu sprechen.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp