-(1).png)
Viele Menschen unterstützen zunehmend eine Kreislaufwirtschaft – eine, die Abfallreduzierung, die Wiederverwendung von Materialien und das Recycling von nicht für die Wiederverwendung geeigneten Systemen umfasst. Die modulare Bauweise ist ein Schritt auf dem Weg und gewinnt als umweltfreundlichere Alternative zu traditionellen Stabkonstruktionen oder Ergänzungen an Bedeutung.
Kurz gesagt, modulares Bauen ist die Montage vorgefertigter Einheiten, die als Module bezeichnet werden. Diese Einheiten können ein Gebäude vervollständigen oder als Ergänzung zu einem bestehenden dienen. Fabriken produzieren die Module außerhalb des Standorts, und Baufachleute installieren sie nach der Lieferung an die Baustelle.
Nachhaltigkeit ist eine Methode zur Bewirtschaftung natürlicher und anderer Ressourcen, um deren kontinuierliche Verfügbarkeit sicherzustellen. Die modulare Bauweise trägt auf vielfältige Weise zum Ziel bei.
1. Produziert weniger Abfall
Nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde (EPA) machen Bau- und Abbruchschutt einen erheblichen Teil des Abfalls aus, der auf Deponien landet.
Bei modularer Bauweise erfolgt das Bauen in einer kontrollierten Umgebung und erleichtert die Wiedergewinnung und Wiederverwendung von Materialien. Außerdem bedeutet das Raumklima, dass das Inventar nicht den Elementen ausgesetzt ist. Dadurch ist es weniger notwendig, bestehende Arbeiten aufgrund von übermäßiger Feuchtigkeit oder Schäden zu wiederholen.
Der modulare Ansatz vereinfacht auch die Bestandskontrolle. Die Fabrik kann übrig gebliebenes Material für andere Projekte lagern – eine Wahl, die bei traditioneller Bauweise nicht immer ohne weiteres verfügbar ist.
2. Verwendet recycelte Materialien
Die Aufbewahrung von Materialien für den späteren Gebrauch ist nicht die einzige Möglichkeit, das Beste aus ihnen herauszuholen. Viele der heutigen modularen Hersteller ebnen den Weg zu mehr Nachhaltigkeit, indem sie sich auch auf die Verwendung von recycelten Materialien in ihren Bauprozessen konzentrieren.
Es gibt viele Optionen für Materialien wie Altholz und recyceltes Glas und Stahl. Unternehmen für modulare Häuser bieten sogar Materialien wie Bodenbeläge an, die mit Post-Consumer-Inhalten hergestellt werden.
3. Energieeffizienz
Ein weiterer wichtiger Weg, wie modulares Bauen die Nachhaltigkeit unterstützt, sind kürzere Projektlaufzeiten. Da Bauprofis die Bauvorbereitungsarbeiten während des Bauprozesses durchführen können, erfolgt die Fertigstellung schneller. Je früher die Bauarbeiten abgeschlossen sind, desto weniger Energie wird während des gesamten Projekts verbraucht. Die kontrollierte Gebäudeumgebung im Innenbereich trägt auch zur Einsparung von Energieressourcen bei.
Teile der modularen Bauindustrie setzen auf umweltfreundlichere Baupraktiken wie Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). LEED-zertifizierte Bauherren konzentrieren sich auf die Verbesserung der Gesundheit und der Umweltqualität bei gleichzeitiger Reduzierung von Kohlenstoff und Abfall während des gesamten Baus. Zum Erlangen von Zertifizierungspunkten gehört die Integration von Energiesparfunktionen in die Module.
4. Produziert wiederverwendbare Gebäude
Wiederverwendbarkeit ist einer der wichtigsten Gründe, warum modulares Bauen so nachhaltig ist. Es ist einfach, Module zu zerlegen und zu versetzen oder neu zu konfigurieren.
Dadurch können sich die Gebäude an viele verschiedene Zwecke anpassen. Die Umnutzung eines bestehenden modularen Gebäudes ermöglicht auch eine bessere Nutzung der Ressourcen. Da die Nachfrage nach neuen Baumaterialien geringer ist, ist das Bauen nachhaltiger. Darüber hinaus verdoppelt die Wiederverwendung des Gebäudes die Abfallreduzierung – einmal in der ersten Bauphase und ein zweites Mal durch Vermeidung von Abbruchschutt.
5. Freundlicher gegenüber der Umgebung
Der größte Teil des Baus eines modularen Hauses findet außerhalb des Standorts statt, was zu weniger Baufahrzeugen am Installationsort führt. Weniger Verkehr und weniger Menschen auf der Baustelle über längere Zeiträume bedeuten weniger Aktivität, die sich auf die unmittelbare Umgebung auswirkt. Außerdem gibt es dank eines schnelleren Bauprozesses und weniger schwerer Maschinen weniger Umweltverschmutzung in der unmittelbaren Umgebung.
Demontage und Verlegung sind auch einfacher für die Umgebung als ein herkömmlicher Abriss – die Prozesse erzeugen weniger Staub und Schutt.
6. Wirtschaftlich
Kürzere Projektlaufzeiten und ein effizienterer Materialeinsatz führen natürlich zu Einsparungen. Darüber hinaus verringert die Innenkonstruktion die Möglichkeit des Diebstahls von Inventar, wodurch der Bedarf an Materialaustausch reduziert wird.
Vertrauen Sie darauf, dass Cat Rentals℠ über die Werkzeuge und die Ausrüstung verfügt, die Sie benötigen, um Ihren nächsten modularen Bauauftrag zum Erfolg zu führen. Die Händlerstandorte bieten Vermietungen an:
- Erdbewegungsarbeiten: Bereiten Sie den Installationsort während der Bauarbeiten außerhalb des Moduls mit einer Flotte von Mietbaggern, Geländevorbereitern, kompakten Mehrzweckmaschinen und mehr vor.
- Konkrete Aufgaben: Mischen und gießen Sie schnell mit einem großen Bestand an Betongeräten.
- Forst- und Landschaftsgestaltung: Mit einer kompletten Auswahl an Bürstenhäckslern, Baumstumpffräsen und mehr können Sie den Aufstellort schnell räumen.
- Anbaugeräte für Arbeitsgeräte: Holen Sie das Beste aus Ihrer Miete heraus mit vielseitigen Arbeitsgeräte-Anbaugeräten.
Weltweit gibt es über 1300 Cat Rentals-Standorte mit Zugang zu über 70 branchenführenden Marken und einer umfangreichen Flotte von Cat-Mietmaschinen.
Wenden Sie sich online an einen Ansprechpartner oder suchen Sie einen Händler in Ihrer Nähe , um Ihre Maschinenvermietung anzufordern!
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren
.jpeg)