Was ist eine hochklappbare Konstruktion?
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Die hochklappbare Bauweise hat sich zu einer der am weitesten verbreiteten Baumethoden in der Bauindustrie entwickelt. Doch was genau beinhaltet dieser Prozess und warum ziehen ihn so viele Unternehmen anderen Taktiken vor? Auf diese und weitere Themen gehen wir in diesem umfassenden Leitfaden ein.

Was ist eine hochklappbare Konstruktion?

Bei der hochklappbaren Konstruktion werden Betonplatten angehoben, um die Außenwände eines Gebäudes zu montieren. Um diesen Prozess zu erreichen, müssen Bauherren Beton in eine horizontale Bodenform gießen und die Wand mit einem Kran aus dieser Form heben. Sobald die Wände eine vertikale Position einnehmen, werden sie in Fundamente gesetzt und miteinander versteift, bis das Dach sicher darauf liegt.

Die Kippkonstruktion eignet sich für Wohn- und Gewerbeprojekte aller Art, wie zum Beispiel:

  • Lager
  • Produktionsstätten
  • Bürogebäude
  • Einzelhandelsgeschäfte
  • Verteilzentren
  • Schulen
  • Gehäuse
  • Rechenzentren
Wie sieht der hochklappbare Bauprozess aus?

Kippbare Konstruktionen umfassen mehr als das Gießen von Beton und das Anheben von Wänden – dieser Prozess umfasst viele wichtige Schritte, um sicherzustellen, dass jede Platte solide und sicher ist.

1. Gestaltung

Vor dem Bau der Betonwände müssen die Arbeiter zunächst einen Gebäudeentwurf erstellen, der als Rahmen für das Projekt dient. Der Designprozess umfasst drei Hauptschritte:

  1. Standortbewertung: Zunächst besucht das Bauteam die Baustelle, um sicherzustellen, dass es vollständigen Zugang zum Bereich hat und die Bedingungen für den Betonbau geeignet sind. Wenn dies der Fall ist, können sie den Standort für den Bau genehmigen.
  2. Planung: Das Unternehmen entwirft dann das Gebäude und bestimmt die ideale Form und Abmessungen. Sie erstellen auch ein Layout, das beschreibt, wie jede Platte vor dem Anheben angeordnet wird.
  3. Dokumentation: Schließlich erledigt die Baufirma alle notwendigen Formalitäten.

2. Konstruktion

Einer der intensivsten Teile des hochkippbaren Bauprozesses ist der Bau der Betonplatten, die als Wände des Gebäudes dienen. Bauherren erstellen diese Tafeln mit den folgenden Schritten:

  1. Betonplattenbau: Zu Beginn gießen die Arbeiter die Betonplatte und installieren Fundamente am Bestimmungsort, um die Platzierung der Platten vorzubereiten.
  2. Panel-Form-Baugruppe: Jetzt kann das Team mit der Erstellung der Plattenformen beginnen, die als Holzformen für den Beton dienen. Sie installieren auch die Komponenten und Öffnungen, die für Funktionen wie Türen und Fenster benötigt werden. 
  3. Verstärkung der Platte: Als nächstes konstruieren die Erbauer ein Stahlgitter, indem sie eine Reihe von Stäben zusammenbinden.
  4. Installation einfügen und einbetten: Das Team installiert dann verschiedene Einbettungen und Einsätze, die beim Anheben der Paneele und deren Befestigung am Dach, am Fundament und untereinander helfen.
  5. Betonieren: Nachdem sichergestellt wurde, dass sich kein Schmutz oder stehendes Wasser auf der Bodenplatte befindet, gießt das Bauteam den Beton in die Formen, um die Platten herzustellen. 
  6. Isolierung: Jede Gebäudeplatte wird isoliert, um sicherzustellen, dass die Struktur energieeffizient ist. 

3. Anheben

Jetzt, da alle notwendigen Teile gebaut sind, ist es an der Zeit, sie an ihren Platz zu bringen: 

  1. Formularentfernung: Sobald sich die Platten verfestigen, entfernen die Arbeiter die Formulare.
  2. Kranverbindung: Anschließend verbindet das Team die erste Platte mit Seilen und einem Haken, der an den Einsätzen befestigt wird, mit dem Kran. 
  3. Platzierung der Paneele: Nachdem die Arbeiter Streben an der Platte angebracht haben, heben sie sie mit dem Kran von der Bodenplatte in eine vertikale Position über den Fundamenten. Anschließend positionieren sie die Platte und stellen sie auf.
  4. Panel-Sicherung: Um die Platte zu befestigen, verbindet das Team die Streben der Platte mit der Platte und ihre Einbettungen mit dem Fundament, bevor die Kran-Kabel getrennt werden.
  5. Wiederholen: Das Team wiederholt diesen Vorgang für jede Platte, bis alle Platten eben, gerade und sicher sind.
  6. Veredelung: Die Bauherren geben dem Gebäude den letzten Schliff, wie Farbe, Sandstrahlen, Flecken, Dichtungsmasse und Flicken.
  7. Dacheindeckung: Schließlich wird das Dach des Gebäudes installiert. 
Vorteile der hochklappbaren Konstruktion

Die Kippkonstruktion gehört aufgrund ihrer vielen bahnbrechenden Vorteile zu den beliebtesten kommerziellen Baumethoden des Landes:

  • Kosteneffizienz: Kippbare Wände erfordern im Vergleich zu anderen Baumethoden weniger Mitarbeiter und Maschinen für die Montage, wodurch die Arbeits- und Ausrüstungskosten minimiert werden. 
  • Installationsgeschwindigkeit: Die Errichtung eines Gebäudes in hochklappbarer Bauweise nimmt deutlich weniger Zeit in Anspruch als andere Methoden und ermöglicht einen äußerst effizienten Planungs- und Bauprozess.
  • Designflexibilität: Kippbare Gebäude haben viele gestalterische und ästhetische Möglichkeiten, von Gebäudeoberflächen über Wandtexturen bis hin zu Verzierungen.
  • Energieeffizienz: Da kippbare Gebäude aus Beton und eingebauter Isolierung bestehen, fördern sie Energieeinsparungen. 
  • Haltbarkeit: Gebäude, die in hochklappbarer Bauweise hergestellt werden, sind so konzipiert, dass sie den Test der Zeit bestehen und auch 50 Jahre nach der Montage kaum Anzeichen von Alterung zeigen. Diese Strukturen sind außerdem feuerbeständig.
Baumaschinen für Ihr nächstes Projekt bei Cat Rentals℠ mieten

Wenn Sie für Ihr nächstes hochkippbares Bauprojekt schweres Gerät benötigen, können Sie bei Cat Rentals℠ alles mieten, was Sie brauchen. Wir bieten unseren Kunden zuverlässige und kostengünstige Ausrüstung zu den flexibelsten Mietkonditionen.

Rufen Sie 1-800-RENT-CAT an, um mehr über unsere Produkte zu erfahren, oder stöbern Sie online in unserer Ausrüstung!

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp