Arten von Betonblöcken
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Betonblockmauerwerk ist eine Alternative zu Ziegeln und Stein. Betonblöcke – oder Betonmauerwerke (CMUs) – werden für den Bau von Wänden, Pfeilern und anderen Strukturen verwendet. Betonblöcke bieten mehrere Vorteile, darunter:

  • Geringere Material- und Wartungskosten.
  • Einfachere Handhabung durch leichte Zuschlagstoffe.
  • Bessere Isoliereigenschaften für Feuchtigkeit, Wärme und Schall.
  • Schnelle Projektabwicklung, da Betonblöcke nicht beschichtet oder verputzt werden müssen.

Betonblöcke sind in vielen Zusammensetzungen, Stilen und Größen erhältlich. Wenn Sie die verschiedenen Arten von Betonblöcken verstehen und die richtige Kombination auswählen, können Sie Ihr Bauprojekt zum Erfolg führen.

Zwei Haupttypen von Betonblöcken

Es gibt zwei verschiedene Arten von Betonblöcken - hohl und fest.

1. Hohl

Hohlblöcke haben Löcher in einem Viertel bis zur Hälfte der Gesamtfläche, wobei der hohle Teil zusammen oder in Komponenten aufgeteilt ist. Diese Löcher machen Hohlblöcke leicht und ermöglichen es Ihnen, Drähte und Rohre für Gebäudestrukturen durch sie zu führen. Das Verlegen von Armierungsstahl in die Löcher erhöht die Stabilität und eignet sich ideal für Grenzzäune und große Bauwerke.

2. Solide

Massive Blöcke sind große Betonziegel, die aus dichten Zuschlagstoffen hergestellt werden. Da diese Blöcke keine Löcher haben, sind sie ideal für Anwendungen, die Haltbarkeit und Festigkeit erfordern, wie z. B. Wände, Pflanzgefäße, Treppen, Feuerstellen und Fundamente. Massive Blöcke sind auch kostengünstiger als Hohlblöcke.

Neun Varianten von Hohlblöcken

Es sind verschiedene Arten von hohlen Betonblöcken erhältlich.

1. Großer Block

Bullnose-Blöcke sind wie Eckblöcke mit abgerundeten Kanten. Sie können einen Bullnose-Block verwenden, wenn Sie ein abgerundetes Aussehen an den Ecken einer Struktur wünschen.

2. Säulenblock

Säulenblöcke sind quadratisch und haben ein Loch. Sie können innerhalb des Spalts Verstärkungen hinzufügen, um mehrere Stützenblöcke für den Bau zu stapeln.

3. Eckblock

Eckblöcke werden in Ecken, Türöffnungen und Fensterenden verwendet. Die glatte Seite zeigt nach außen, während die Keilrahmenseite parallel zur Wand verläuft.

4. Pfostenblock

Pfostenblöcke haben eine flache Nut über zwei Bohrungen und eine tiefe Nut am Ende des Blocks. Die Gehäuseelemente eines Fensters, die typischerweise doppelt aufgehängt sind, passen in diese Nuten.

5. Sturzblock

Der Sturzblock – oder Balken oder kanalisierter Block – hat eine tiefe U-Form entlang der Länge des Blocks. Diese U-Nut bietet Platz für den Sturzträger, und der Rest des Raums ist mit Armierungsbeton gefüllt. Sturzblöcke werden über Fenstern und Türen verwendet, um die darüber liegende Last zu tragen.

6. Trennwand

Trennblöcke sind höher als breit und bestehen aus zwei oder drei hohlen Komponenten. Diese Blöcke werden für den Bau von Trennwänden verwendet.

7. Säulenblock

Pfeilerblöcke – auch Doppeleckblöcke genannt – sind eine gebräuchlichere Betonblockoption. Sie sind so konzipiert, dass beide Enden sichtbar sind. Pfeilerblöcke werden am häufigsten im Pfeiler- und Pfeilerbau verwendet.

8. Splitface-Block

Splitface-Blöcke sind mit Pfeilerblöcken ähnlich, wobei eine raue Kante den inneren Blockzuschlag freilegt. Diese Blöcke sind porös und bieten ein geringes Risiko von Brandschäden und Termitenbefall.

9. Keilrahmenblock

Bahrenblöcke verbinden die Ecken von Mauerwerken bei Bauprojekten. Die Blockfläche wird parallel zur Wandfläche verlegt.

Fünf Arten von Vollblöcken

Massive Blöcke gibt es nicht in so vielen Varianten, aber es gibt ein paar Haupttypen zur Auswahl.

1. Belüfteter autoklavierter Block

Ein luftgekühlter Autoklavierblock (AAC) ist leicht und erhält seinen Namen, da der größte Teil des Blocks aus Luft besteht. AAC-Blöcke sind formbar, feuerfest und in der Lage, Temperatur und Schall zu isolieren. Seitenwände, Trennwände und ähnliche Anwendungen verwenden AAC-Blöcke.

2. Zellulärer Leichtbaublock

Zelluläre Leichtbaublöcke werden aus Zement, Schaumstoff und Flugasche hergestellt. Zu den Vorteilen dieser Blöcke gehören hervorragende Temperatur- und Schalldämmung, Feuerbeständigkeit, umweltfreundliche Konstruktion und niedrige Kosten. Je nach Dichte können zelluläre Leichtbaublöcke Lager in Lastwänden, Trennwänden, Brüstungswänden, Verbundwänden und Wandpaneelen eingesetzt werden.

3. Blähton-Zuschlagsblock

Blähtonblöcke werden aus Flugasche und Zement hergestellt, wodurch ein leichter Block entsteht, der die strukturelle Belastung reduziert. Diese Art von Block ist wasserdicht, feuerfest und schall- und temperaturisolierend.

4. Flugascheblock

Flugascheblöcke bestehen aus Flugasche, einer feinen pulverförmigen Substanz, die häufig in Beton verwendet wird. Diese Blöcke erzeugen eine glatte, detaillierte Oberfläche. Sie reduzieren Rissbildung und Durchlässigkeit und widerstehen den Auswirkungen von kaltem Wetter.

5. Pflasterblock

Pflasterklötze sind geziegelförmig und eignen sich ideal für Anwendungen wie Straßenrandstreifen, Gehwege und Pflasterarbeiten.

Fordern Sie ein Angebot für Ihre Mietausrüstung bei einem Cat Rentals℠-Händler in Ihrer Nähe an

Bei Cat Rentals können Sie alles mieten, was Sie brauchen, von Leuten, die alles tun, was nötig ist. Unser Netzwerk von autorisierten Händlern vermietet verschiedene Maschinen, darunter:

Stöbern Sie online in unseren Optionen zur Maschinenvermietung und erfahren Sie mehr über die Ausrüstung unter der Telefonnummer 1-800-RENT-CAT. Beginnen Sie Ihre Anmietung noch heute mit einem schnellen Mietangebot.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Angebot anfordern
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp