Die Arten von Fundamenten im Bauwesen
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Unabhängig von der Größe der Struktur verfügt jedes Gebäude über ein Fundament, das das Gewicht verteilt, ungleichmäßiges Absetzen verhindert und vor Bodenfeuchtigkeit isoliert. Zur Erreichung dieser Ziele verfolgen die Ingenieure jedoch unterschiedliche Ansätze. Wenn Sie die Unterschiede zwischen diesen Ansätzen verstehen, können Sie feststellen, auf welche Art Fundament ein Haus verfügt.

Es gibt zwei Grundtypen von Fundamenten – tief und flach – und es gibt verschiedene Variationen innerhalb dieser beiden Stile.

Tiefe Fundamente

Für tiefe Fundamente kann die Halden- oder die Caisson-Methode verwendet werden.

Haldenfundamente

Haldenfundamente werden bei den beiden tiefen Typen häufiger verwendet. Sie umfassen Endlager und Reibungsausführungen. Beide basieren auf robusten Beton-, Holz- oder Stahlsäulen, die tief im Boden liegen. Säulen können vor Ort vorgefertigt oder gegossen werden.

Die Halden bohren tief genug, um im Endlageransatz feste Grundgesteinsschichten zu erreichen. Wenn diese Schicht erreicht wird, wird eine stabilere Unterstützung gewährleistet, als es der umgebende Boden bieten kann. Das Gestein verhindert auch, dass sich die Struktur unter seitlichen Lasten wie starkem Wind anhebt.

Reibungsformen nutzen ihre gesamte Oberfläche, um Kräfte zwischen dem weicheren Boden und sich selbst auszutauschen und so die strukturelle Integrität zu gewährleisten. Diese Spalten können Gewichte proportional zu ihrer Länge tragen, daher muss die Platzierung gleichmäßig sein, um eine gleichmäßige Verteilung zu erhalten.

Haldenfundamente werden hauptsächlich für schwerere Strukturlasten und in Bereichen mit hohem Grundwasserstand verwendet.

Caisson-Stiftungen

Einige Profis bezeichnen Caisson-Designs auch als Fundamente mit gebohrten Wellen. Der Ansatz ähnelt dem eines Haldenfundaments, jedoch mit höheren Tragfähigkeiten, typischerweise bei Gussteilen vor Ort. 

Bei dieser Methode bohrt ein Erdbohrer in den Boden, um die Welle oder den Kaisson zu erzeugen, dann eine hohle Säule und Armierungsstahlverstärkung das Loch vor dem Guss. Sobald der Beton ausgehärtet ist, können die Arbeiter das Gehäuse entfernen. Die Lastverteilung erfolgt durch Vorder- oder Wellenwiderstand oder eine Kombination beider.

Aufgrund ihrer hochleistungsfähigen Konstruktion entscheiden sich Ingenieure häufig für Caissson-Fundamente für Bauwerke wie Überführungen, Pfeiler, Brücken und Häuser an Hängen oder über Wasser. Die Anpassung an die Welle ermöglicht Wasserbeständigkeit, Arbeiten unter Tage, Pumpen und mehr.

Flache Fundamente

Flache Fundamente gibt es in verschiedenen Ausführungen, darunter Matte, Einzelfundamente, kombinierte Fundamente und Stammwand.

Mattenfundamente

Dieser Fundamenttyp wird auch als Floß-Fundament bezeichnet. Dieses Design ist erkennbar, wenn das Kellerfundament in den Boden "eintaucht", ähnlich wie der Boden eines Wasserfloßes. Sie berücksichtigt die gesamte strukturelle Fläche und nutzt die Kellerfläche als stärkere Lagerbock.

Ingenieure entscheiden sich in der Regel für Deckenfundamente in Situationen mit hoher Last, was bedeutet, dass das Gewicht der Struktur auf die Fundamentwände und Säulen höher verteilt ist. Raftfundamente verhindern, dass sich einzelne Fundamente ungleichmäßig setzen. Daher ähneln sie eher kombinierten Fundamenten und nehmen eine Gesamtperspektive bei der Betrachtung jeder tragenden Komponente ein.

Diese Fundamentkonstruktion eignet sich am besten für Gebäude, bei denen Keller möglich sind und der Boden locker ist.

Einzelne Fundamente

Einzelne Fundamente sind die gebräuchlichsten Methoden für flache Fundamente und sind in der Regel rechteckig oder quadratisch. Bei dieser Konfiguration teilt eine einzelne Säule die Last mit dem umgebenden Boden, und das Gewicht, das sie trägt, bestimmt ihre Breite. Ingenieure können diesen Ansatz auch als Fundamentplatte bezeichnen.

Da einzelne Fundamente häufig sind, findet man sie in vielen Strukturen leicht. Sie können diesen Ansatz schnell erkennen, wenn ein Gebäude mit einer einzelnen Fundamentsäule gestützt wird.

Kombinierte Fundamentfundamente

Ein kombiniertes Fundamentfundament hat ähnliche Eigenschaften wie ein einzelnes Fundamentfundament, aber es hat zwei oder mehr Säulen, die sich die Last auf einem Sockel statt einer einzigen Säule teilen. Ingenieure verwenden dieses Design, wenn sie das Gewicht des Gebäudes auf mehr als eine Säule verteilen möchten. Im Allgemeinen stehen die Säulen so dicht beieinander, dass es eine gewisse Überlappung in ihren tragfähigen Spuren gibt.

Ein kombiniertes Fundamentfundament lässt sich erkennen, wenn mehrere Spalten und eine einzelne Grundfläche betrachtet werden.

Fundamente der Stammwand

Das Fundament der Stammwand trägt viele Namen, darunter Spread, Strip Fundamente oder durchgehende Fundamente. Ingenieure verwenden diese Konstruktion, wenn tragende Wände das Gewicht der Struktur tragen, statt Säulen, Säulen und Balken. 

Identifizieren Sie diesen Ansatz, wenn Sie Wände betrachten, bei denen die unteren Teile aus Beton bestehen und etwa zwei- bis dreimal so breit wie die Wand sind. Die Verteilung des Gewichts auf eine größere Fläche trägt dazu bei, Integrität und Stabilität zu gewährleisten.

Typische Anwendungen für Fundamente von Stammwänden umfassen Gebäude auf verdichtetem Sand oder Kies sowie solche mit Mauerwerkswänden.

Holen Sie sich Aushub- und Geländevorbereitungsausrüstung bei Cat Rentals℠

Mit über 1300 Standorten von Cat Rentals℠ weltweit gibt es garantiert einen Standort in Ihrer Nähe. Wählen Sie aus einer umfangreichen Flotte von originalen Cat-Werkzeugen und -Maschinen sowie Ausrüstung von über 70 anderen führenden Marken. 

Nehmen Sie online Kontakt mit uns auf oder suchen Sie noch heute einen Standort in der Nähe, um eine Reservierungsanfrage zu stellen!

Finden Sie Cat Rentals in Ihrer Nähe
Person mit Fernanzeige-TelefonPerson mit Fernanzeige-Telefon
Sie sind sich nicht sicher, was Sie benötigen?
Übermitteln Sie ein kurzes Angebot mit Informationen zu Ihrem Projekt. Ein Vertreter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Mietanforderungen zu besprechen.
Kurzes Angebot
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp