.png)
Viele Arbeiter auf Baustellen verwenden Luftkompressoren zum Betreiben von Werkzeugen. Da jedoch viele verschiedene Arten und Größen von Luftkompressoren verfügbar sind, sollten Sie alle Grundlagen verstehen, bevor Sie sich entscheiden, welcher für Ihre Umstände geeignet ist. Erfahren Sie mehr darüber, was Sie bei der Auswahl eines Luftkompressors beachten sollten.
Bei der Auswahl eines Mietluftkompressors sollten Sie immer darüber nachdenken, wofür Sie ihn verwenden müssen. Berücksichtigen Sie die Anforderungen an die Werkzeuge, die Sie verwenden werden, und beginnen Sie Ihre Berechnungen mit einer Zahl, die über diesen Mindestwerten liegt. Sobald Sie dies getan haben, können Sie sich auf diese fünf Faktoren konzentrieren, die die Leistung beeinflussen:
1. Anforderungen an die Stromversorgung
Ihre Anforderungen an die Stromversorgung können je nach Art des Projekts, das Sie abschließen, und der Art der Baustelle variieren. Ihre drei Optionen umfassen:
- Gasbetrieben: Wenn Sie am Einsatzort keine gute Stromquelle haben, ist ein gasbetriebener Luftkompressor eine ausgezeichnete Wahl. Es ist jedoch Anmerkung, dass es laut ist und während des Gebrauchs belüftet werden muss.
- Elektrisch: Elektrische Luftkompressoren sind die gebräuchlichsten Typen und eignen sich gut für kleine Teams und Projekte. Sie sind einfach zu bedienen und arbeiten relativ leise.
- Hydraulik: Hydraulische Luftkompressoren sind weniger beliebt, aber immer noch praktikabel. Diese Konstruktion bezieht Leistung aus dem Hydrauliksystem eines Fahrzeugs oder Geräts und ist daher eine gute Wahl, wenn Sie viele Hydrauliksysteme auf Ihrer Baustelle haben.
2. Luftdruck und Förderung
Diese beiden Messungen sind entscheidend, da sie Ihnen sagen, wie viele und wie groß die Werkzeuge sind, die Sie mit Ihrem Luftkompressor verwenden können. Pfund pro Quadratzoll (psi) ist der vom Kompressor erzeugte Luftdruck. Viele Modelle verfügen über einen psi, der kleine oder mittelgroße Werkzeuge antreiben kann. Für größere Anforderungen ist jedoch auch ein Modell mit mehr psi erhältlich.
Kubikfuß pro Minute (cfm) ist die vom Kompressor gelieferte Luftmenge. Je niedriger der cfm-Wert, desto kleiner sind die Werkzeuge, die Sie damit betreiben können. Wenn Sie einen Luftkompressor für große oder industrielle Werkzeuge benötigen, streben Sie einen cfm-Wert von über 50 an.
3. Luftkapazität
Die Kapazität und die Tankgröße Ihres Luftkompressors sind entscheidend für die Leistung. Bau- und andere Arbeitsteams benötigen wahrscheinlich einen großen Hochdruckluftkompressor.
Sie können aus diesen verschiedenen Arten und Größen von Luftkompressortanks wählen:
- Pfannkuchen
- Ponton
- Doppelstapel
- Schubkarre
Die Kapazitätsoptionen liegen zwischen 1 und 80 Gallonen. Für die meisten Anwendungen bietet ein 20-Gallonen-Tank ein ausreichendes Fassungsvermögen und ist dennoch relativ einfach zu verstauen.
4. Arbeitszyklus
Ein Arbeitszyklus ist die Zeit zwischen Luftzufuhr und Nachfüllen. Je größer Ihr Kompressor ist, desto weniger Zeit muss er ruhen und sich wieder füllen, bevor er wieder Luft ausstoßen kann. Sie können einen Luftkompressor mit einem Arbeitszyklus zwischen 25 und 100 % erhalten. Die niedrigsten auf dem Spektrum benötigen mehr Zeit zwischen Ausstoßen und Nachfüllen der Luft, während die höchsten Prozentsätze die Luft so schnell zuführen, wie sie sie verbrauchen.
5. Konfiguration des Kompressors
Die Konfiguration eines Luftkompressors beeinflusst seinen Betrieb und seine Einsatzmöglichkeiten. Ziehen Sie diese fünf Optionen in Betracht:
- Drehschraube: Ineinandergreifende Rotoren schließen die Luft in diesem Kompressor ein und beaufschlagen sie mit Druck. Diese Modelle sind in der Regel teurer und erfordern eine speziellere Wartung.
- Kolbenantrieb: Ein kolbenbetriebener Luftkompressor verfügt über Hubkolben, die die Luft komprimieren und in den Behälter drücken. Sie sind die beliebteste Art von Luftkompressoren.
- Scrollen: Scroll-Luftkompressoren verwenden zwei Scrolls, um Lufteinschlüsse in die Mitte der Ausrüstung zu bewegen. Diese speziellen Kompressoren werden üblicherweise in Klimaanlagen und nicht zum Antrieb von Druckluftwerkzeugen verwendet.
- Zentrifugal: Ein Zentrifugalluftkompressor verwendet einen Diffusor, um die Luft mit Druck zu beaufschlagen. Dieser Kompressor ist einer der größten Typen und eignet sich daher für die Fabrikation oder Chemie- und Kraftwerke.
- Axial: Rotierende Schaufeln erzeugen und bewegen die Druckluft in Axialverdichtern. Diese sind hauptsächlich auf Schiffen und Flugzeugen zu finden und daher auf Baustellen nicht üblich.
Sobald Sie einen Luftkompressortyp ausgewählt haben, müssen Sie sich auch zwischen horizontalen oder vertikalen Setups entscheiden, um den verfügbaren Platz optimal zu nutzen.
Nachdem Sie nun wissen, wie Sie einen Mietluftkompressor auswählen, hilft Ihnen Cat Rentals℠ dabei, die richtige Größe und den richtigen Typ für jeden Auftrag zu finden. Das Mieten ist eine kostengünstige Option, mit der Sie verschiedene Geräte vor dem Kauf ausprobieren oder Maschinen für kurzfristigen Bedarf beschaffen können.
Durchsuchen Sie noch heute die Vermietung von Luftausrüstung , um loszulegen, oder kontaktieren Sie uns online für weitere Informationen!
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren
.jpeg)