.png)
Wenn Sie Bau- oder Landwirtschaftsprojekte durchführen, bei denen Arbeiten in der Höhe erforderlich sind, benötigen Sie wahrscheinlich irgendwann einen Telehandler. Ein Telehandler ist eine vielseitige Maschine mit vier Rädern und einem Teleskopausleger, der sich nach außen und oben erstreckt. Diese einzigartige Konstruktion ermöglicht es einem Telehandler, die Tragfähigkeit eines Gabelstaplers mit der Reichweite eines Krans zu kombinieren. Durch die Verfügbarkeit verschiedener Anbaugeräte können Sie sogar die Leistung Ihres Telehandlers steigern.
Wenn Sie einen hochwertigen Telehandler zu einem erschwinglichen Tages-, Wochen- oder Monatspreis mieten möchten, hat Cat Rentals℠ in Ihrer Nähe die richtige Ausrüstung für Ihre Anforderungen.
Auswahl des richtigen Telehandlers für die jeweilige Aufgabe
Telehandler sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich und verfügen über ein breites Spektrum an Hub-, Reichweiten- und Tragfähigkeiten. Zu wissen, welche Art von Telehandler Sie benötigen, ist für den produktiven und sicheren Betrieb der Ausrüstung unerlässlich. Zu den Faktoren, die bei der Auswahl eines gemieteten Telehandlers zu berücksichtigen sind, gehören das Gewicht des zu hebenden Materials, der Einsatzort der Maschine (drinnen oder draußen) und schwierige Bedingungen am Einsatzort (unebenes Gelände, starker Wind, lockerer Boden usw.).
Welche Telehandler-Größe benötige ich?
Die Telehandler-Größen reichen von kompakt bis groß. Das Lastdiagramm der Maschine ist eine wertvolle Ressource, um festzustellen, ob die Größe für Ihre Anwendungen geeignet ist. Das Lastdiagramm gibt an, wie viel Gewicht der Telehandler bei verschiedenen Höhen und Reichweiten sicher heben kann. Die maximale Tragfähigkeit hängt davon ab, wie weit und hoch der Fahrer den Ausleger anhebt. Eine Überschreitung der Kapazität kann zu einer gefährlichen Situation führen, da die Maschine umkippen kann.
Ein Beispiel eines Lastdiagramms finden Sie auf Seite 2 der technischen Daten für den Cat TL1055D Telehandler .
Kompatibilität mit Anbaugeräten
Einer der vielen Vorteile beim Mieten eines Telehandlers ist seine bemerkenswerte Vielseitigkeit. Anbaugeräte wie Gabeln und Schaufeln erhöhen die Produktivität und den Auslastungsgrad der Maschine. Es ist unerlässlich, Arbeitsgeräte auszuwählen, die zu dem von Ihnen verwendeten Telehandler-Modell passen, um das Risiko von Schäden an der Ausrüstung und dem Material, mit dem sie umgeschlagen wird, zu minimieren.
Vertrauen Sie auf Cat Rentals℠, wenn es um zuverlässige Beratung bei der Auswahl des Telehandlers geht.
Wie Sie sehen, gibt es bei der Auswahl des richtigen Telehandlers für die jeweilige Aufgabe eine Menge zu beachten. Wenn Sie Ihren Telehandler bei Cat Rentals mieten, haben Sie Zugang zu erfahrenen Experten für schwere Maschinen, die Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Sie erhalten eine aktuelle, gründlich geprüfte Maschine, die Sie auf Ihren Einsatzorten problemlos einsetzen können. Wir bieten Ihnen auch einen schnellen und aufmerksamen Service, solange Sie Ihren Telehandler mieten.
Werfen Sie einen Blick auf unseren aktuellen Bestand an Telehandler-Mietmaschinen
Stöbern Sie in unserer umfangreichen Auswahl an Standard - und Großraum-Telehandlern zur Miete. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen 24/7 zur Verfügung. Rufen Sie uns unter 1-800-RENT-CAT an, um mit einem Produktspezialisten zu chatten, oder kontaktieren Sie uns online für ein schnelles Angebot.
Mieten Sie die benötigten Materialumschlagmaschinen bei Produktexperten, die alles tun, was nötig ist.
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren
.jpg)