So machen Sie Ihre Equipment Fleet winterfest
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Wenn Sie Eigentümer oder Geschäftsführer eines Unternehmens sind, das Baumaschinen in kalten Klimazonen einsetzt, kennen Sie die Herausforderungen, die kaltes Wetter mit sich bringt. Wenn der Boden zu gefrieren beginnt und der Schnee zu fallen beginnt, ändern sich die Bedingungen schnell. Im Handumdrehen konnte man verwittert und aufgehalten werden.

Vier-Jahreszeiten-Klimazonen in den nördlichen Regionen wie dem zentralen mittleren Westen, Kanada und Alaska haben völlig andere Betriebsparameter als im Süden oder in den Küstengebieten des Kontinents. Ihre Maschinen benötigen besondere Aufmerksamkeit, wenn Sie eine Leistung unter Null erwarten. Es erfordert auch die richtige Vorbereitung für die saisonale Lagerung.

Egal, ob Sie vorhaben, es im Schnee zu schlagen oder Ihre Ausrüstung in den Schuppen zu schicken, es ist ein Muss, es winterfest zu machen. Die Lagerung von Ausrüstung für den Winter oder die Vorbereitung für den Betrieb der Winterausrüstung erfordert einige Voraussicht und Organisation. Um Ihnen bei der Überwinterung der Ausrüstung zu helfen, finden Sie hier einige nützliche Informationen zur Überwinterung der Flotte.

Springen Sie zu einem Abschnitt:

Warum sollten Sie Ihre Ausrüstung winterfest machen?

Wie die meisten im Maschinenbetrieb tätigen Personen ist viel Kapital in Ihrer Flotte gebunden. Ihre Maschinen und Anlagen sind wertvolle Investitionen. Wie alle Sachgüter erfordert auch Ihre Ausrüstung Pflege und Aufmerksamkeit. Dies gilt insbesondere, wenn Sie Maschinen bei kaltem Wetter betreiben oder im Winter lagern.

Die Temperatur ist ein wichtiger Faktor, der den Betrieb und die Lagerung der Ausrüstung beeinflusst. So wie extreme Hitze und Feuchtigkeit Ihre Maschinen beschädigen können, kann ein übermäßiger Temperaturabfall seinen Tribut fordern. Die Zeit und Mühe, die Sie in die Wintertauglichkeit Ihrer schweren Ausrüstung investieren, wird einen Return on Investment haben, den Sie nicht ablehnen können.

Je nach Art Ihres Unternehmens und des Bereichs, in dem Sie arbeiten, haben Sie möglicherweise die Wahl, Ihre Maschinen das ganze Jahr über laufen zu lassen. Sie können Ihre Landschaftsgestaltung in einen Eis- und Schneeräumdienst verwandeln. Oder Sie können Ihre Flotte parken und warten, bis sich die Jahreszeit ändert und die freie Natur wieder eine angenehme Betriebstemperatur annimmt.

Unabhängig davon, ob Sie Ihre Ausrüstung für den Winter lagern oder sich entscheiden, weiter durch den Temperaturabfall zu fahren, müssen Sie einige Änderungen an Ihren Maschinen vornehmen. Das könnte Ihre Kraftstoff- und Schmiermitteländerung sein, damit Sie in der Kälte richtig arbeiten können. Oder es kann bedeuten, dass Sie Ihre Ausrüstung für vorübergehende Ausfallzeiten bei rauem Wetter vorbereiten müssen.

Die Wintertauglichkeit Ihrer Ausrüstung erfordert Zeit und konzentrierte Anstrengung. Es erfordert auch ein wenig Kapitalinvestition. Routinemäßige saisonale Wartungs- und Lagerungsvorgänge Vorbereitung jedoch eine große Amortisation haben, die Ihre Bemühungen lohnenswert macht.

Lagern der Ausrüstung im Winter

Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Ausrüstung für den Winter zu lagern, können Sie einfache Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass sie in erstklassigem Zustand geparkt wird. Ihre Überwinterungsarbeiten stellen sicher, dass Ihre Maschinen oder Anbaugeräte einsatzbereit sind, wenn Sie sie wieder in Betrieb nehmen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sich ein Teil, eine Komponente oder eine Baugruppe im Laufe der Ausfallzeit verschlechtert hat.

Als Maschineneigentümer oder Maschinenbediener wissen Sie, dass Maschinen, die zu lange stillstehen, bekanntermaßen Probleme beim Anlaufen haben. Kraftstoff wird abgestanden, Öl wird träge und Rost setzt ein. Diese Bedingungen sind nicht gut für die langfristige Gesundheit und Leistung Ihrer Maschinen.

Die sichere Lagerung von Ausrüstung für den Winter erfordert einen proaktiven Plan. Sie müssen gefährdete Bereiche identifizieren und Probleme vermeiden, die bei nicht funktionierenden und falsch gelagerten Maschinen auftreten können. Hier sind einige bewährte Tipps, die Sie verwenden können, wenn Sie Ihre Ausrüstung für den Winter wegräumen.

  • Wetterschutz: Direkte Witterungseinflüsse sind die härteste Lagerung Ihrer Geräte. Ihre Maschinen immer überdacht abstellen, um sie vor Schneeansammlung und Windstärken zu schützen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, parken Sie Ihre Ausrüstung in einer vollständig geschlossenen Werkstatt oder einem Schuppen oder unter einer Plane.
  • Feuchtigkeitsschutz: Winterbedingungen bringen trotz der Feuchtigkeit in Eis und Schnee in der Regel eine niedrige Luftfeuchtigkeit mit sich. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit trocknen Ausrüstungsteile wie Dichtungen, elektrische Leitungen und Hydraulik aus. Die Lagerung in Innenräumen ist die beste Lösung für den Feuchtigkeitsschutz.
  • Kraftstoffschutz: Abgestellte Maschinen entwickeln fast immer Kraftstoffprobleme. Es sei denn, Sie ergreifen Schutzmaßnahmen, insbesondere bei dieselbetriebenen Geräten. Zwei Möglichkeiten sind das Ablassen oder das vollständige Befüllen des Kraftstofftanks, um Kondensation zu verhindern.
  • Elektrischer Schutz: Inaktive elektrische Systeme sind anfällig für Korrosion und Rissbildung. Batterien sind auch ein Problem, wenn sie über einen längeren Zeitraum gelagert werden. Sie können die Batterie Ihrer Maschine trennen und entfernen, aber oft ist es besser, eine Erhaltungsladung zu belassen, die Ihr elektrisches System unter Strom setzt.
  • Schwerkraftschutz: Sie denken vielleicht nicht daran, aber die Schwerkraft wirkt sich verheerend auf Geräte aus, die den Winter über geparkt werden. Ketten können am Boden festfrieren und Reifen entwickeln flache Stellen. Es empfiehlt sich, Kettenmaschinen auf Holzbohlen abzustellen und das Fahrgestell der Radmaschine anzuheben, um das Gewicht der statischen Reifen zu entlasten.

Das Schmieren der Ausrüstung vor dem Abstellen für den Winter ist ein Muss. Wenn Sie sich für das Kühlhaus verlegen, stellen Sie sicher, dass Sie ein Schmierfett oder Öl mit niedriger Viskosität verwenden, damit es geschmeidig und schützend bleibt. Schmierstoffe sind Ihre erste Verteidigungslinie gegen Rost, der sich unweigerlich an gelagerten Geräten festsetzt.

 

Tipps für den Einsatz von Winterausrüstung

Abgestellte Ausrüstung ist keine rentable Ausrüstung. Um den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition zu ziehen, möchten Sie diese möglichst lange betreiben. Dazu könnte gehören, dass es in den kalten Monaten November bis März in Betrieb ist.

Wenn Sie planen, Ihre Geräte über den Winter zu verwenden, müssen Sie einige Schritte vor dem Winter durchführen. Das muss keine teure Investition sein. Sie müssen nur das Richtige tun, um Ihre Maschinen auf den Übergang von warm zu kalt vorzubereiten.

Die beste Zeit, Ihre Ausrüstung winterfest zu machen, ist in der Nebenphase, wenn die Nachttemperatur beginnt, Frost zu drohen, und die Tageszeit noch angenehm ist. Das ist normalerweise Ende Oktober, es sei denn, Sie sind im hohen Norden. Sie müssen Ihr Datum auswählen und können sich dann mit diesen Tipps für die Verwendung Ihrer Ausrüstung im Winter vorbereiten:

  • Informieren Sie sich: Vergessen Sie nicht die Bedienungsanleitung Ihrer Ausrüstung. Es enthält wahrscheinlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Überwinterung. Eine weitere hervorragende Ressource stammt vom US Army Corps of Engineers und heißt Winterization and Winter Operation of Automotive and Construction Equipment. Es ist etwas veraltet, aber die Informationen zur Überwinterung sind zeitlos.
  • Kraftstoff vorbereiten: Wenn Ihre Ausrüstung über eine Benzinleistung verfügt, besteht der einzige notwendige Überwinterungsschritt in der Verwendung eines Enteisungsadditivs. Dieselanlagen im Winter erfordern besondere Aufmerksamkeit. Sie sollten Ihren #2 Sommer-Dieselkraftstoff immer aufbrauchen und durch eine #1 Winter-Dieselmischung ersetzen.
  • Öl wechseln: Kaltes und zähflüssiges Öl erschwert das Starten von Motoren. Bei winterlichen Bedingungen macht es einen großen Unterschied, Ihr Motoröl auf ein Produkt mit niedriger Viskosität wie 5W-30 anstelle des Sommers 10-30 oder des Standardgewichts 30 zu verdünnen. Dünneres Öl fließt schneller und reduziert den Widerstand an internen Motorteilen, die durch dicke Gewichte verursacht werden. Von allen proaktiven Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihre Ausrüstung bei kaltem Wetter zu schützen, ist die Überwinterung des Öls eine der wichtigsten.
  • Überprüfen Sie das Kühlmittel: Der Vorwinter ist der perfekte Zeitpunkt, um den Frostschutz- oder Kühlmitteltyp Ihres Motors zu überprüfen. Sie können es kommerziell auf seine Temperaturtoleranz testen lassen oder bei den meisten Gerätehändlern ein günstiges Werkzeug kaufen. Achten Sie darauf, den Füllstand und die Stärke zu kontrollieren, wenn Ihr Motor kalt ist, und fügen Sie niemals Wasser zu Kühlmitteln auf Glykolbasis hinzu.
  • Batterien testen: Wenn Ihre Batterie kalt wird, verliert sie proportional zum Temperaturabfall an Startleistung. Eine Überprüfung der winterfesten Batterie ist eine billige Versicherung, ebenso wie der Austausch Ihrer für den Sommer ausgelegten Batterie durch eine für kaltes Wetter ausgelegte. Ein Sicherheitstipp ist, niemals zu versuchen, eine eingefrorene Batterie zu laden, da diese explodieren könnte.
  • Nachfüllflüssigkeiten: Ihre Ausrüstung verfügt wahrscheinlich über andere Flüssigkeiten, die Sie winterfest machen müssen, außer Motoröl, Kühlmittel und Kraftstoff. Da kommt mir Hydraulik-Flüssigkeit in den Sinn. Für die beste hydraulische Hydraulikleistung bei Kälte lohnt es sich, die Flüssigkeit durch ein für den Winter geeignetes Gewicht zu ersetzen. Andere Flüssigkeiten, die winterfest gemacht werden müssen, sind Ihre Scheibenwaschflüssigkeiten.
  • Filter untersuchen: Der Vorwinter ist der perfekte Zeitpunkt, um die Filter Ihrer Ausrüstung zu untersuchen. Saubere Luftfilter tragen entscheidend dazu bei, den internen Motorverschleiß und die Ölverschmutzung zu reduzieren. Sie sollten auch einen Blick auf Ihre Kraftstofffilter, Ölfilter und Innenraumfilter werfen. Im Zweifelsfall verschmutzte Filter entweder reinigen oder ersetzen, bevor sie bei kaltem Wetter zu Problemen werden.
  • Teile schmieren: Wenn es einen winterfesten Schritt gibt, der sich wirklich auszahlt, dann ist es die gründliche Schmierung Ihrer Ausrüstungsteile. Je nach Maschinentyp können dies Komponenten des Laufwerks, Kran- und Stielarme oder Verbindungen für die Schaufel sein. Bewegliche Teile an Ihren Bedienelementen oder Fahrerhaus müssen ebenfalls mit einer für kaltes Wetter geeigneten Schmierung Öl Gewicht ordnungsgemäß gewartet werden.
  • Anschlussheizungen: Zusatzheizungen sind praktisch für den Betrieb von Geräten bei kaltem Wetter. Kühlwasservorwärmer eignen sich gut zum Vorwärmen von Kühlmittel und Öl. Warme Motoren starten schneller und haben weniger Reibungsverschleiß. Vielleicht möchten Sie sich auch Kraftstoffvorwärmer ansehen, wenn Sie im Winter Dieselmotoren betreiben.
  • Saubere Maschinen: Es ist schwierig, Ihre Maschinen bei kaltem Wetter sauber zu halten. Streusalz und Schmutz häufen sich schnell auf stark frequentierten Maschinen an, und Schmutzstoffe setzen den Maschinen zu. Es lohnt sich, Ihre Maschinen vor dem Winter einer Hochdruckreinigung zu unterziehen und sie regelmäßig mit heißem Seifenwasser zu reinigen.

 

Es gibt viele andere nützliche Tipps für die Winterpflege. Wenn Ihre Maschine mit Reifen ausgestattet ist, sollten Sie den Reifendruck für kaltes Wetter voreinstellen. Bei niedrigen Temperaturen sinkt der Reifendruck auf natürliche Weise, und unbehandelte Luft neigt dazu, zu kristallisieren, was im Winter zu Problemen führen kann. Viele Maschinenbesitzer pumpen ihre Winterreifen mit einem Trockenstickstoffadditiv auf, das nicht gefriert oder im Druck schwankt.

Es lohnt sich auch, etwas mehr über den Kraftstoff zu sprechen, wenn Sie planen, Ihre Ausrüstung winterfest zu machen. In den meisten Baumaschinen kommen Dieselmotoren zum Einsatz. Die moderne Technologie macht Dieselmotoren sehr zuverlässig und leistungsstark. Sie sind jedoch nur so gut wie der Kraftstoff, mit dem sie gefüttert werden.

Die Ausrüstung in Nordamerika wird mit zwei Dieselkraftstoffen betrieben. Eine ist die #1-Mischung, die für den Betrieb im Winter oder bei kaltem Wetter ausgelegt ist, und die andere ist die #2-Mischung für das Laufen im Sommer oder bei warmem Wetter.

Sie werden zwei Begriffe mit Dieselkraftstoff-Nennleistungen hören. Diese sind "Trübungspunkt" und "Pourpoint". Dieselkraftstoff enthält ein Paraffinwachs, das den Kraftstoff an seinem Gelpunkt trübt und das Gemisch undurchsichtig macht. Wenn Paraffin zu kalt ist, verfestigt es sich und verhindert, dass der Kraftstoff gegossen werden kann.

Chemiker mischen Dieselkraftstoff, um auf die vorgesehenen Temperaturen zu reagieren. Wenn Sie #2 Dieselkraftstoff in Ihrem Tank haben, wenn es in den Winter übergeht, wird er Sie warnen, indem er sich bewölkt, bevor es unmöglich wird, zu gießen. Die richtige Mischung aus #1 Diesel sorgt dafür, dass Ihre Maschine auch in den kältesten Zeiten zuverlässig funktioniert.

Sie fragen sich wahrscheinlich, warum Maschinen nicht einfach das ganze Jahr über mit #1-Kraftstoff betrieben werden. Das liegt daran, dass es einen Leistungskompromiss zwischen #1 und #2 Diesel gibt. Während #1 im Winter weniger gelanfällig ist, hat es nicht die gleiche Stromerzeugungsfähigkeit wie #2. Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihre Dieselkraftstoffversorgung auf Sommermischung umstellen, um Spitzenleistungen zu erzielen, sobald das Wetter wärmer wird.

Hier ist ein letzter winterfester Tipp zum Thema Kraftstoff. Fügen Sie niemals Benzin oder Alkohol zu Diesel hinzu, in der Hoffnung, dass dies dem #2-Kraftstoff hilft, winterfest zu werden. Im besten Fall beschädigen Gas oder Alkohol das Einspritzung Ihres Dieselsystems. Im schlimmsten Fall wird es zu einer Explosion kommen.

Checklisten für die Überwinterung der Fleet

Checklisten sind hilfreiche Hilfsmittel oder Werkzeuge, unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind. Kein Airline-Pilot hebt ab, ohne eine strenge Checklisten-Routine zu befolgen. Für Piloten sind Checklisten wesentliche Sicherheitsmerkmale.

Eine Checkliste für die Überwinterung kann Ihnen helfen, Ihre Ausrüstung für die Lagerung oder den Winterbetrieb vorzubereiten. Checklisten identifizieren kritische Kontrollpunkte und erinnern Sie daran, jeden erforderlichen Schritt auszuführen. Ihre Maschinen sind weitaus besser vorbereitet und viel sicherer, wenn Sie eine ordentliche Checkliste befolgen.

Ihre Überwinterungs-Checkliste muss nicht kompliziert sein – je einfacher sie ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie sie befolgen. Sie können eine Master-Checkliste erstellen, die alle Maschinen in Ihrem Fuhrpark abdeckt. Sie können auch Listen erstellen, die für individuelle Ausrüstungsteile einzigartig sind.

Es ist wahrscheinlich am besten, zwei separate Listen zu erstellen – eine für die Lagerung von Geräten für den Winter und eine für den Betrieb von Maschinen bei kaltem Wetter. Es handelt sich um zwei separate Aktivitäten, obwohl sie sich einige Aufgaben teilen. Hier finden Sie Beispiele für Prüflisten für die Lagerung winterfester Ausrüstung und für die Vorbereitung der Ausrüstung auf den Betrieb bei niedrigen Temperaturen.

1. Überwinterungs-Checkliste für die Lagerung von Ausrüstung

Durch die Vorbereitung Ihrer Ausrüstung für die Winterlagerung können Sie sicherstellen, dass Ihre Maschinen oder Anbaugeräte nicht durch Inaktivität, Wetter und Temperatur beeinträchtigt werden. Es ist wichtig, das Klima in Ihrem Lager sowie die mögliche Exposition gegenüber Naturgefahren im Freien zu berücksichtigen. Dies sind Überlegungen für die Lagerung von Ausrüstung über den Winter.

Lagereinrichtung:

  • Kennen Sie die Speicherdauer sowie das Start- und Enddatum
  • Berücksichtigen Sie die Lagertemperatur und -feuchtigkeit.
  • Autorisierten Personen Zugang gewähren und unbefugten Zugriff verhindern
  • Schutz vor Wind, Regen, Schnee und Eis
  • Stellen Sie sicher, dass Sie eine bodennahe Oberfläche für die Unterstützung der Ausrüstung haben.

Ausrüstungsflüssigkeiten:

  • Kraftstoff durch Ablassen des Tanks oder Verabreichen von Winterzusätzen kontrollieren
  • Feststellen, ob das Kühlmittel für die niedrigste zu erwartende Temperaturbelastung geeignet ist
  • Abstimmung von Motor- und Hydraulikölen für saisonale Leistung
  • Prüfen, ob anfallende Flüssigkeiten wie Waschanlagen-, Brems- oder Lenkflüssigkeiten geeignet sind
  • Filter für Frühjahrsstart reinigen oder ersetzen

Elektrische Komponenten:

  • Batterien abklemmen und in einer warmen Umgebung lagern oder eine Dauerladung beibehalten, wenn Batterien in Geräten verbleiben
  • Alle Leuchten und Sicherheitseinrichtungen reparieren
  • Alle Verbindungen kontrollieren und mit korrosionshemmendem Material behandeln
  • Alle Schalter in die Stellung Off (Aus) bewegen, um ein versehentliches Starten zu verhindern

Anbaugeräte für Fahrgestell, Steuerkabine und Arbeitsgeräte:

  • Alle Gelenkpunkte mit temperaturgeeignetem Fett schmieren
  • Alle Antriebe trennen oder bei aktivierten Bremsmechanismen in Neutralstellung bringen
  • Reifen und Ketten auf geeigneten Oberflächen platzieren, um Frost oder Plattstellen zu verhindern
  • Alle Arbeitsgeräte trennen und die Stromversorgung deaktivieren
  • Feste Bedienelemente, Reinigung der Fahrerkabine und sicherer Zugang

Sonstiges:

  • Maßnahmen zur Bekämpfung von Nagetieren und Insekten ergreifen
  • Alle Geräte mit rostbeständigen Produkten reinigen
  • Beherrschung der Brandgefahr und Einrichtung eines Notfall-Plan erforderlichenfalls
  • Schließen Sie eine gültige Versicherung für Geräte ab, die gelagert und nicht betrieben werden
  • Alle Handbücher, Leitfäden und Richtlinien an einem separaten Ort aufbewahren

2. Checkliste für die Überwinterung von Betriebsmitteln

Der Betrieb Ihrer Ausrüstung im Winter ist mit Herausforderungen verbunden. Sie müssen sicherstellen, dass jede Komponente bereit ist, die Kälte zu überstehen und fehlerfrei zu funktionieren. Einige der Überwinterungsschritte für den Betrieb unter kalten Bedingungen sind die gleichen wie beim Einlagern der Maschinen über den Winter. Dennoch ist es praktisch, eine weitere Checkliste zu haben, die sich mit dem Winterbetrieb befasst.

Betriebsumgebung im Winter:

  • Die zu erwartenden Temperaturbereiche und -extreme kennen
  • Die Dauer des Betriebs bei kalter Witterung muss bekannt sein
  • Die Spezifikationen oder Anweisungen für den Kaltbetrieb der einzelnen Ausrüstungsteile angeben
  • Rechnen Sie mit jeglichen Kaltwettereinflüssen, wenn sie nicht in Betrieb sind

Ausrüstungskraftstoffe und Additive:

  • Bereiten Sie Ihre Benzinmotor-Kaltwetteradditive vor
  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Dieselkraftstoff-Sorte für die erwartete Temperatur geeignet ist (#1 anstelle von #2).
  • Spülen Sie Ihre Kraftstoffversorgung, um sicherzustellen, dass das Wasser abgeschieden und Verunreinigungen entfernt werden.
  • Machen Sie Ihre Kraftstoffförderpumpe, Einspritzdüsen und Filter winterfest
  • Füllen Sie Ihren Kraftstofftank kontinuierlich auf, um Kondensation zu vermeiden

Ausrüstungsflüssigkeiten und Schmierung:

  • Sicherstellen, dass das Motoröl für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen (5W-30 oder dünner) geeignet ist.
  • Alle beweglichen Teile mit Niedertemperaturfett schmieren
  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Motorkühlmittel der tiefsten zu erwartenden Temperatur standhält
  • Alle zusätzlichen Flüssigkeiten prüfen, um sicherzustellen, dass sie für den Betriebsbereich geeignet sind
  • Sicherstellen, dass das Hydrauliksystem und das Öl bei niedrigen Temperaturen funktionieren

Aufhängung, Antriebe und Laufwerk:

  • Fremdkörper von Kettenmaschinen entfernen, um ein Einfrieren zu verhindern
  • Radmaschinen auf Winterreifen umstellen
  • Alle Reifen auf Winter-Betriebsdruck einstellen — wenn möglich mit Stickstoff gefüllt
  • Sicherstellen, dass die Stollen an den Kettenmaschinen für die Traktion auf Eis und Schnee geeignet sind
  • Halten Sie Ketten für gummibereifte Ausrüstung bereit

Elektrische Ausrüstung:

  • Sicherstellen, dass die Gerätebatterien für Kaltwetterstarts ohne Stromverlust geeignet sind
  • Vorwärmen von Batterie und Motor, um sicherzustellen, dass sie betriebsbereit sind
  • Prüfen, ob alle elektrischen Bauteile korrosionsfrei sind
  • Alle Leuchten und Sicherheitsvorrichtungen prüfen
  • Alle Bedienelemente testen

Was passiert, wenn Sie Ihre Ausrüstung nicht winterfest machen?

Wenn Sie nicht für den Winter planen, können Sie das teuer zu stehen kommen. Damit Ihre teure Flotte von Maschinen, Fahrzeugen und anderen Geräten eine langfristige Kühllagerung übersteht oder ohne Winterausfall kontinuierlich läuft, müssen Sie sicherstellen, dass sie bereit sind. Sie können es sich nicht leisten, Ihre Ausrüstung nicht ordnungsgemäß winterfest zu machen.

Wenn Sie Ihre Ausrüstung für den langen Wintertransport lagern, ohne sie sorgfältig winterfest zu machen, werden Sie im Frühjahr wahrscheinlich ein tragisches Durcheinander finden. Es gibt Horrorgeschichten über gerissene Motorblöcke aufgrund von gefrorenen Kühlmitteln und Kraftstofftanks, die so rostig waren, dass sie verschrottet werden mussten.

Warum Winterschäden riskieren, wenn es so einfach ist, eine Winterlager-Checkliste zu erstellen und zu befolgen? Ein Dollar, der für die Überwinterung ausgegeben wird, kann zehn gespart werden, wenn Sie teure Reparaturen im Frühjahr verhindert haben. Lassen Sie nicht zu, dass Schäden entstehen, weil Sie Ihre Ausrüstung nicht für die Winterkälte gelagert haben.

Das Gleiche gilt für den Betrieb Ihrer Geräte während des Winters. Wenn Sie es versäumen, winterfest zu machen, haben Sie möglicherweise nicht betriebsbereite Geräte und müssen auf lukrative Jobs verzichten. Außerdem besteht die Gefahr, dass es während des Betriebs bei Frost zu Ausfällen kommt, die Reparaturen nahezu unmöglich machen.

Wenn Sie Ihre Flotte nicht winterfest machen, kann dies katastrophale Folgen haben. Sie können einen Unfall erleiden, der zu Sachschäden oder Verletzungen führt. Zumindest kann eine peinliche Unterbrechung aufgrund unsachgemäßer Planung den Ruf Ihres Unternehmens schädigen.

Es ist einfach nicht die potenziellen Probleme wert, die entstehen, wenn Sie Ihre Ausrüstung nicht für die Lagerung oder den Betrieb bei kaltem Wetter winterfest machen. Befolgen Sie die Praktiken der Top-Vermietungsunternehmen, indem Sie Ihre Ausrüstung für das Winterlager warten oder während der kalten Jahreszeit einsatzbereit halten.

Winterfeste Ausrüstung von Cat Rentals℠ mieten

Cat Rentals℠ ist ein landesweites Netzwerk von Händlern für die Maschinenvermietung von Baumaschinen. Wir arbeiten das ganze Jahr über in einem der kältesten Klimazonen Nordamerikas. Von Alaska bis Nebraska bietet Cat Rentals Bauunternehmern und Inhabern von Bauunternehmen wie Ihnen zuverlässige Cat-Maschinen.

Bei Cat Rentals ist es wichtig, dass unsere Maschinen stets in Topform und für den Winterbetrieb gerüstet sind. Wir wissen, dass die Lagerung von Maschinen über die kalten Monate ein wenig Planung erfordert, sich aber auch in langlebigen und leistungsstarken Maschinen auszahlt. Unsere Cat-Maschinen sind winterfest und auf jedes Wetter vorbereitet.

Werfen Sie einen Blick auf unseren Bestand an Baumaschinen und Werkzeugen bei Cat Rentals. Rufen Sie uns noch heute unter 1-800-RENT-CAT an oder besuchen Sie uns an einem Ort in Ihrer Nähe.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp