Preparación del equipo pesado para la primavera

Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

A medida que la temperatura comienza a subir y llegan más trabajos de construcción, los propietarios de maquinaria pesada aprenden el valor de la limpieza de primavera. Si viven en un clima con inviernos largos, los meses fríos pueden detener el trabajo, lo que significa largos períodos de almacenamiento o inactividad para su equipo. El invierno puede pasar factura a estos vehículos, con las bajas temperaturas, la humedad y las inclemencias del tiempo. Sin embargo, con el cuidado y la atención adecuados, estos propietarios de máquinas pueden mantener el equipo en buenas condiciones, lo que evita averías y prolonga la vida útil de la máquina.

Entonces, ¿qué implica exactamente preparar el equipo de construcción para la primavera? La limpieza de primavera de la construcción implica una variedad de tareas, desde el mantenimiento regular hasta las reparaciones y el mantenimiento de registros. En esta guía, lo guiaremos a través del proceso y explicaremos cómo las diferentes tareas pueden beneficiar a su equipo y operación.

Saltar a una sección:

Obtenga una cotización rápida

Importancia de la preparación

Si bien la mayoría de las personas están afuera disfrutando del hermoso clima nuevo, preparar su máquina puede ser lo último en lo que piensa, pero no puede omitir este paso vital. Es necesario preparar su maquinaria pesada para la primavera para una transición sin problemas a la temporada laboral. Sin el cuidado adecuado, puede crear peligros de seguridad y costos de reparación elevados. Es posible que esté consumiendo más combustible del necesario debido a una fuga o empujando su máquina a través de un funcionamiento deficiente del motor sin darse cuenta.

Preparar su equipo de construcción para la primavera ofrece varios beneficios, que incluyen:

  • Eliminar el tiempo de inactividad: Es posible que ya haya estado fuera de servicio durante el invierno y lo último que desea es pasar más tiempo fuera del trabajo del necesario. Al preparar su equipo tan pronto como el clima comienza a calentarse, reduce el riesgo de problemas de mantenimiento que pueden crear costosos tiempos de inactividad. Si su equipo deja de funcionar justo cuando está empezando, pierde un valioso tiempo de trabajo. El mantenimiento de primavera puede hacer que todo funcione sin problemas cuando sus oportunidades de trabajo comiencen a aumentar.
  • Protección de su equipo: Si vive en un entorno donde las temperaturas invernales alcanzan con frecuencia temperaturas peligrosamente bajas, su vehículo puede correr ciertos riesgos que debe abordar cuando llegue la primavera. El metal puede contraerse y expandirse o cambiar de forma, causando grietas y quebradiza, mientras que los sellos pueden romperse y los fluidos pueden congelarse. La preparación para el invierno es un componente importante de la preparación del vehículo que puede minimizar el daño de las temperaturas extremadamente frías con algunas medidas preventivas.
  • Reparación de daños: la mayoría de los equipos pesados son demasiado grandes para almacenarlos cómodamente en interiores durante el invierno, por lo que debe mantenerlos afuera. Preparar su equipo pesado para la primavera puede ayudarlo a abordar cualquier daño que ocurra por el frío. El hielo y el granizo pueden dañar el exterior, mientras que el frío puede causar grietas y otros problemas con los sellos y los fluidos.
  • Mejora de la seguridad: un mantenimiento deficiente puede provocar problemas de seguridad, como riesgos de incendio o desperfectos de funcionamiento. Asegurarse de que su máquina funcione tan bien al final del invierno como al principio puede mantenerlo a usted y a sus empleados más seguros.
  • Protección de su inversión: Por último, su equipo es una gran inversión. Si continúa usándola sin solucionar los problemas y abordar las necesidades de mantenimiento, puede dañar aún más su maquinaria, lo que requerirá reparaciones costosas en el futuro. Si su maquinaria es vital para su trabajo, como suele ser, perderla o esperar a que termine un trabajo de reparación importante puede ser una carga enorme para su trabajo e ingresos. Mantenga estas herramientas esenciales seguras con una limpieza de primavera adecuada.

A algunos equipos les resultará más fácil adaptarse al clima primaveral. Por ejemplo, los vehículos con orugas pueden manejar condiciones de aguanieve y humedad mucho más fácilmente que sus contrapartes con ruedas. Los neumáticos tienden a clavarse en el suelo, hundiendo el vehículo y atrapándolo en el barro.

Otra condición que puede facilitar la primavera en la maquinaria es mantenerla en el interior. Por supuesto, no todas las operaciones van a tener ese lujo, y algunos vehículos son demasiado grandes para guardarlos dentro. En esos casos, es especialmente importante preparar la máquina para el invierno.

Cómo preparar su equipo

La preparación de su equipo pesado para la primavera variará ligeramente de una industria a otra y de un vehículo a otro, pero el proceso aún cubre aspectos similares. Deberá realizar tareas de mantenimiento de rutina y mantener un inventario de su equipo. También es un buen momento para realizar otras tareas de limpieza, por lo que está listo para la temporada alta. Al quitar todo este trabajo del camino, puede estar mejor preparado para sumergirse cuando llegue el clima cálido.

Aquí hay algunos consejos para preparar su equipo para la primavera:

1. Realizar tareas de mantenimiento

La primavera es un momento excelente para realizar el mantenimiento periódico. Puede controlar los daños de los componentes que podrían haber tenido problemas durante el invierno y asegurarse de que su máquina esté lo más preparada posible. Algunas de las tareas de mantenimiento que querrá completar son:

  • Cambie los filtros: si los filtros se obstruyen o ensucian, pueden reducir la eficiencia y aumentar los contaminantes en el sistema. Cambie los filtros según sea necesario o límpielos cuando corresponda.
  • Cambie el aceite hidráulico y el aceite del motor: reemplace los aceites hidráulico y del motor durante la primavera para garantizar una operación limpia y eficiente del sistema. Consulta el manual para asegurarte de que estás usando el tipo correcto.
  • Revise el refrigerante: haga funcionar el motor e inspeccione la apariencia del refrigerante. Asegúrese de que esté libre de impurezas y refleje su color como nuevo. Dado que las temperaturas aún pueden bajar en la primavera, asegúrese de obtener el grado adecuado de refrigerante para el clima de su área.
  • Engrase los componentes: lubrique los componentes principales según sea necesario.
  • Limpie el exterior: quite la nieve y el hielo con una escoba o un compresor de aire. No use nada que pueda dañar la pintura, como una pala. No lo opere hasta que haya descongelado el hielo alrededor de la transmisión, el motor o el mecanismo de giro. También es recomendable limpiar el tren de rodaje de la máquina y eliminar los residuos. Revise las cadenas para ver si hay almohadillas flojas o tensión inadecuada.
  • Limpie el interior: limpie bien la cabina y reemplace los filtros de aire. La limpieza del interior puede hacer que la operación sea más cómoda para el conductor y proteger los componentes electrónicos sensibles.

Mientras trabaja en su maquinaria, asegúrese de llevar un registro de las tareas que está realizando. Actualice sus registros de mantenimiento o comience a mantener registros, si aún no lo ha hecho. Su registro de mantenimiento mantiene un informe detallado de información técnica sobre su máquina y los pasos que toma para mantenerla en buenas condiciones. Algunas de las cosas que debe anotar incluyen:

  • Número de serie
  • Número de modelo
  • Horas en servicio
  • Tipo de filtro
  • Grado del aceite
  • Identificadores de piezas
  • Fechas de cambios de aceite
  • Fechas de las piezas de engrase
  • Historial de reparaciones

Para operaciones más grandes, también puede usar este tiempo para verificar su inventario. ¿Hay algo envejecido que pueda necesitar un reemplazo o hay adiciones que pueda desear? ¿Ve alguna reparación u otro problema en el futuro cercano?

2. Verifique su documentación

La limpieza de primavera también es un excelente momento para verificar su documentación. Desentierra tu archivador o las carpetas de tu computadora y echa un vistazo a lo siguiente:

  • Licencia: Asegúrese de que sus licencias profesionales estén actualizadas o tome nota de si vencerán dentro del año. Es posible que deba comenzar a trabajar en la renovación de su licencia o los requisitos de educación continua.
  • Requisitos de garantía: la mayoría de las máquinas requieren que tome ciertas medidas cada año para mantenerse bajo garantía. Revise los términos de su garantía y asegúrese de cumplirlos. Puede valer la pena hacer un cronograma y un gráfico si necesitará hacer estas tareas más de una vez durante el año. Además de mantener activa su garantía, el mantenimiento puede hacer que su máquina se mueva de manera más eficiente.
  • Póliza de seguro: Es posible que no necesite hacer esto todos los años, especialmente si su negocio no fluctúa mucho, pero no lo descuide con el tiempo. Confirme que su colección actual de herramientas y su alcance de trabajo estén cubiertos por su póliza.

Estos son los tipos de tareas que no desea olvidar, por lo que es una buena idea revisarlas una vez al año. Como ya está trabajando en la limpieza de primavera, puede hacerlo ahora. Otro buen momento para hacerlos es en el invierno cuando los trabajos son bajos.

3. Prepare su equipo para el invierno

Si bien la limpieza de primavera es una tarea importante por sí sola, otra forma de facilitar el proceso es preparar sus máquinas para el invierno de antemano. Si prepara sus vehículos para el frío y el hielo en el otoño, puede ayudarlo a resistir mejor los elementos durante los meses de invierno. Ya sea que use sus vehículos durante el invierno o se acurruque y espere la luz del sol, puede ahorrarse una reparación costosa preparándose de antemano.

Algunas de las tareas que puede realizar para preparar su maquinaria pesada para el invierno incluyen:

  • Limpieza: Aunque querrá volver a hacer esto en la primavera, fregar bien su equipo puede eliminar cualquier residuo que pueda endurecerse durante el invierno. Podría resultar difícil de quitar cuando la nieve se derrite y se apelmaza en la máquina. Considere usar una lavadora a presión para parte de la suciedad más difícil de eliminar.
  • Eliminar el agua: Recuerde que el agua se expande a medida que se congela, por lo que querrá drenar cualquier componente que la use, como una trampa de agua para combustible. Esta remoción incluye cualquier fluido que use agua en mezclas diluidas. Otra forma de abordar la congelación es usar anticongelante cuando corresponda. Asegúrese de prestar atención al punto de congelación y de obtener la pendiente correcta para su clima. El punto de congelación se refiere a la temperatura a la cual el anticongelante comenzará a convertirse en hielo o aguanieve. Los diferentes niveles de mezclas de solución permiten un punto de congelación más bajo. Por ejemplo, una solución de anticongelante de agua 90/10 solo lo protegerá hasta aproximadamente 26 grados Fahrenheit, mientras que una mezcla 60/40 lo mantiene seguro hasta alrededor de 55 grados Fahrenheit negativos. El anticongelante es necesario para evitar que los componentes revienten con el hielo que se expande.
  • Llenado de tanques de combustible y de aceite hidráulico: llenar estos tanques le ayuda a reducir la condensación que podría congelarse. También es posible que desee agregar un estabilizador y hacer funcionar la máquina un poco, para que todo se distribuya uniformemente.
  • Colocación de trampas para roedores: Mientras su equipo permanece inactivo durante meses, los ratones y otras criaturas pueden verlo como un gran lugar para anidar. Pueden instalarse dentro de su excavadora o masticar los cables de su minicargador. Esto puede ser muy perjudicial para el equipo en su conjunto. Considere agregar trampas para roedores dentro o alrededor de su maquinaria. Pero asegúrese de colocarlos solo en lugares accesibles para roedores, para que los perros o gatos de granja no se enfermen ni se lastimen en sus trampas.
  • Realizar inspecciones generales: busque signos de deterioro o daños en sus vehículos. La exposición al sol durante el verano puede desgastar algunas partes no metálicas, como tanques de plástico y mangueras de goma, haciéndolas menos resistentes. Observe si hay fisuras y busque pernos o componentes flojos que deban apretarse.

Cuando prepare su vehículo para el invierno, asegúrese de quitar la batería. Puede continuar drenándose incluso si la máquina está apagada. Haga una inspección, limpie los cables y las conexiones y busque cualquier señal de corrosión. Luego, querrá guardarlo en un lugar con calefacción y con una carga completa.

Si no cuida la batería de su vehículo, corre el riesgo de que se congele. La solución de electrolito en una batería incluye un alto porcentaje de agua y, a medida que la batería se descarga, el porcentaje de agua aumenta. Entonces, si se congela, puede expandirse y dañar la batería. Podría agrietar la caja o representar un riesgo al liberar ácido. Mantener la batería completamente cargada puede reducir el punto de congelación de 32 a 76 grados Fahrenheit, lo que le brinda mucho más margen de maniobra en los meses más fríos.

Un enfoque que puede resultarle útil es usar un cargador de goteo. Los cargadores de goteo proporcionan a su batería una pequeña cantidad de carga para mantenerla cargada durante el almacenamiento a largo plazo. Incluso cuando no están en uso, las baterías pierden una pequeña cantidad de energía cada día. Si usa un cargador de goteo, aún querrá mantener la batería en una habitación que esté por encima del punto de congelación.

Qué revisar antes del arranque

Una vez que haya terminado su mantenimiento, es hora de una inspección general: este paso lo ayudará a asegurarse de que no hayan aparecido nuevas sorpresas durante el invierno, como cables rotos o fugas. Incluso sin un uso regular, los elementos pueden pasar factura a un equipo fijo.

Aquí hay una lista de lo que debe verificar antes de encender el equipo pesado esta primavera:

  • Luces, luces intermitentes y limpiaparabrisas: el movimiento básico y la vista son componentes necesarios para llevar la máquina a donde debe estar. Ya sea que esté conduciendo a través de la carretera o simplemente a través de un campo o un sitio de trabajo, verifique que las luces, las luces intermitentes y los limpiaparabrisas funcionen. También es posible que desee echar un vistazo a cosas como las ventanas y el aire acondicionado.
  • Frenos: Por supuesto, necesitará frenos que funcionen. Pruébelos y asegúrese de que funcionen correctamente.
  • Correa del motor: Dependiendo del equipo, es posible que tenga una o más correas en su motor, como una correa ondulada o una correa trapecial. Inspeccione estas correas minuciosamente para ver si hay señales de desgaste, como fisuras y material raído. Además, verifique su alineación para asegurarse de que no se haya soltado. También debe revisar las poleas y las ruedas locas, asegurándose de que estén en buenas condiciones.
  • Mangueras: muchos equipos tienen mangueras que transportan aceite u otros productos químicos a través del sistema. Estos pueden convertirse en peligros ambientales si permite que se rompan, liberando contenido en la tierra o el suministro de agua. En las granjas, los pesticidas son una preocupación importante aquí. Inspeccione las mangueras y reemplácelas si detecta cualquier señal de desgaste. La luz solar y el calor pueden causar daños significativos en las superficies de caucho, lo que se nota por las grietas o hinchazones en el exterior. La abrasión es otra preocupación: busque áreas donde la manguera pueda rozar contra otro componente, como un perno o una unión. Si el componente ha comenzado a desgastar la manguera, intente colocar un protector entre ellos para mantener la manguera segura. Además, asegúrese de que la manguera no esté torcida.
  • Abrazaderas: muchos componentes, como las mangueras y las tuberías, se sujetan mediante abrazaderas. Estos suelen ser de metal y pueden sufrir desgaste y corrosión. Pueden oxidarse o corroerse por el contacto con productos químicos. Reemplácelos según sea necesario, pero tenga cuidado de no apretarlos demasiado y ejercer una tensión excesiva en los componentes que sostienen.
  • Sellos: revise todos los sellos y asegúrese de que sigan funcionando a plena capacidad. Cualquier fuga puede reducir la eficiencia, dañar su equipo o representar un peligro para la salud. Asegúrese de que los sellos sigan funcionando y reemplace los que estén desgastados.
  • Neumáticos: la presión de los neumáticos puede tener un impacto sustancial en su máquina y su trabajo, especialmente en paisajismo y construcción. Puede influir en el impulso y en la probabilidad de dejar marcas o compactar el suelo. Además, la presión precisa de los neumáticos puede ahorrarle en el consumo de combustible. Revise el manual del equipo para conocer las presiones de neumáticos apropiadas para su trabajo y ajuste las ruedas de manera adecuada. También querrá echar un vistazo al desgaste de la banda de rodadura de sus neumáticos y asegurarse de que no se queden calvos. Por último, eche un vistazo a las llantas y asegúrese de que todas las tuercas de rueda estén bien apretadas.
  • Pluma y brazo: revise las piezas de su equipo, como la pluma, el brazo y los accesorios. Vea si hay pasadores o bujes desgastados y vea si hay daños en las tuberías.
  • Batería: antes de volver a colocar la batería en el vehículo, eche un vistazo al compartimiento para asegurarse de que esté limpio y libre de corrosión o materias extrañas. También puede revisar los niveles de electrolito y completar la carga.
  • Calcomanías y calcomanías: Con el tiempo, las calcomanías de su vehículo que advierten a otros sobre peligros pueden desprenderse o deteriorarse. Verifique que todas sus calcomanías estén en buenas condiciones: lo ayudarán a comunicar mejor los peligros, especialmente en la carretera, como un vehículo que se mueve lentamente o gira a la derecha.

Alquile equipos pesados en primavera en Cat Rentals℠

El mantenimiento de primavera es una parte esencial de la propiedad de equipos de construcción. Si parece un poco demasiado para asumir, también puede alquilar su equipo. Cuando alquila maquinaria pesada, nosotros nos encargamos de las tareas de mantenimiento, para que pueda ponerse a trabajar directamente. Alternativamente, si surge un trabajo antes de que haya tenido la oportunidad de preparar su vehículo, un alquiler a corto plazo puede ayudarlo a moverse sin demora. Ya sea que necesite un alquiler a corto o largo plazo, Cat Rentals℠ lo tiene cubierto. También ofrecemos opciones de compra para que pueda conservar su equipo durante todo el año.

Con más de 1.300 ubicaciones en todo el mundo y una amplia gama de productos Cat, llevamos años ayudando a los trabajadores de la construcción, contratistas y otros a volver a la rutina del trabajo en climas cálidos. Consulte nuestras ofertas de equipos o encuentre una ubicación cerca de usted para comenzar con Cat Rentals.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp