5 conseils pour embaucher des travailleurs de la construction
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Trouver la bonne personne pour un emploi, surtout lorsque vous travaillez dans un secteur exigeant comme la construction, est une grande responsabilité. Pour embaucher des opérateurs d’équipement, vous devez trouver des personnes motivées, confiantes, avides d’apprendre et dotées de toutes les qualifications dont vous avez besoin. Bien que trouver les bons talents sur le marché actuel puisse prendre du temps et des efforts, c’est possible lorsque vous employez les bonnes stratégies. L’utilisation de ces conseils pour embaucher des travailleurs de la construction pourrait être votre ticket pour trouver de nouveaux employés compétents.

1. CRÉEZ UNE DESCRIPTION DE POSTE CLAIRE

La première étape de l’embauche de travailleurs de la construction consiste à déterminer ce que vous attendez d’un employé et à le présenter dans un format concis et lisible. Votre description de poste peut inclure les responsabilités de l’employé, les qualifications qu’il doit posséder, les avantages qu’il recevra et plus encore. Rester bref et précis est la meilleure politique.

Après avoir créé une description de poste et une annonce appropriées, vous devrez commencer à les publier dans les bases de données de recrutement où les travailleurs de la construction les verront. Il existe de nombreux sites d’emploi en ligne pour vous aider à démarrer.

2. DEMANDEZ DES RÉFÉRENCES

Vos employés actuels connaissent-ils d’autres travailleurs de la construction qui pourraient faire de bons candidats pour le poste ? Si c’est le cas, l’utilisation de références pour trouver de nouvelles personnes pourrait être votre ticket pour recruter des talents fiables.

Parfois, les recommandations peuvent conduire à d’excellentes embauches pour votre entreprise. Vous pouvez même développer un programme de parrainage et offrir des incitatifs aux employés actuels qui envoient des candidats potentiels dans votre direction. Les travailleurs dignes de confiance recommandent souvent des candidats fiables.

3. TIREZ PARTI DES RÉFÉRENCES

Il peut être difficile de déterminer si un candidat convient au poste en se basant uniquement sur sa candidature. Bien que les entretiens puissent jouer un rôle majeur dans ce processus, ils ne révèlent qu’une petite partie de l’histoire. Mener une interview n’est guère un moyen fiable de juger du caractère, de la responsabilité et de l’intégrité.

Lorsque vous parcourez les demandes d’emploi, gardez à l’esprit les références. Les références personnelles et professionnelles peuvent fournir une vision plus claire de chaque candidat sous plusieurs angles. Cela peut vous donner plus d’informations sur les candidats et améliorer vos capacités de gestion d’entreprise.

4. PENSEZ À LONG TERME

L’embauche de travailleurs de la construction ne se limite pas à faire le travail aujourd’hui. Il s’agit de faire le travail demain, la semaine prochaine, l’année prochaine et au-delà tout en restant compétitif dans une industrie en constante évolution. Il est important de penser à la situation dans son ensemble lorsque vous embauchez de nouveaux employés. Correspondent-ils à vos objectifs à long terme ? Peuvent-ils s’adapter aux changements ?

Envisagez d’affiner votre processus d’embauche en élaborant un programme simplifié ou un plan de recrutement de talents. Ce système vous assurera de grandir constamment et de vous efforcer de vous améliorer, ce qui est essentiel dans le secteur de la construction.

5. Offrir des incitations attrayantes aux jeunes travailleurs

À mesure que de plus en plus d’anciennes générations de travailleurs de la construction commencent à prendre leur retraite, le besoin de nouveaux travailleurs continuera d’augmenter. Les effets de cette pénurie de main-d’œuvre se manifestent déjà par des retards de projets et une disponibilité limitée. Alors que de plus en plus de membres de la génération Z, ou ceux nés entre 1997 et 2012, commencent à entrer sur le marché du travail, de nombreuses entreprises de construction ont lancé des initiatives visant à recruter ces jeunes travailleurs. 

Malgré ces efforts et les nombreuses offres d’emploi disponibles, un sondage mené en 2021 par Cat Rentals℠ auprès de la génération Z  a révélé que moins de 2 % d’entre eux envisageaient sérieusement une carrière dans le secteur de la construction. Le manque d’intérêt de plus de 80 % des participants au sondage peut provenir de perceptions négatives actuelles de l’industrie de la construction. Pour réussir à embaucher des travailleurs de la génération Z pour des emplois dans le secteur de la construction, les entreprises doivent modifier leurs stratégies de recrutement afin de plaire à cette tranche d’âge. 

De nombreux travailleurs de la génération Z ont passé la majeure partie de leur enfance à regarder leurs parents de la génération X lutter contre l’instabilité financière après la récession de 2008. Par conséquent, bon nombre de ces jeunes travailleurs sont à la recherche d’emplois stables assortis d’un salaire décent, d’avantages sociaux et de possibilités d’avancement. En offrant aux travailleurs de la génération Z de fortes incitations à embaucher et à rester dans votre entreprise de construction, vous constituerez une main-d’œuvre d’employés fidèles qui travailleront dur pour progresser dans leur carrière. 

La génération Z est une génération socialement consciente, donc les membres de ce groupe veulent travailler pour des entreprises qui partagent leurs objectifs de changement positif. Les entreprises de construction qui mettent l’accent sur les programmes de responsabilité d’entreprise tels que le bénévolat ou la construction et la rénovation des communautés locales réussiront mieux à recruter de jeunes travailleurs. En s’engageant auprès des travailleurs de la génération Z le plus tôt possible, vous susciterez un intérêt durable qui aidera ces jeunes professionnels à devenir une présence puissante dans l’industrie de la construction.

Résultats de l’étude sur la génération Z dans la construction
CONSULTEZ NOTRE INVENTAIRE DE LOCATION

Une main-d’œuvre de haute qualité mérite des solutions d’équipement de premier ordre. Cat Rentals peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme, alors parcourez notre sélection d’équipements de construction pour en savoir plus. Pour demander une soumission ou poser des questions, contactez-nous au 1-800-RENT-CAT dès aujourd’hui et louez tout ce dont vous avez besoin auprès des personnes qui font tout ce qu’il faut.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp