Il existe des dizaines de types d’équipements de construction disponibles, allant des machines courantes que vous verrez sur presque tous les chantiers aux appareils obscurs utilisés pour des tâches spécialisées. Même les travailleurs expérimentés de l’industrie de la construction peuvent rencontrer des noms d’équipement qu’ils ne connaissent pas de temps à autre. Si vous débutez dans l’industrie, il y a probablement de nombreux noms d’équipements que vous n’avez pas encore appris.
Nous avons compilé une liste de 30 pièces clés d’équipement de construction afin que vous puissiez en savoir plus sur chacune d’entre elles - à quoi elles ressemblent, comment elles fonctionnent et ce qu’elles accomplissent. Ces types d’équipements proviennent de divers secteurs de la construction, notamment la construction de routes, la démolition, le bâtiment, la foresterie et plus encore.
Aller à une section :
.jpg)
Une tractopelle est une pièce extrêmement courante de l’équipement d’excavation. Le terme « tractopelle » fait techniquement référence à l’accessoire – un bras avec un godet d’excavation à l’extrémité – qui peut être monté sur divers types de machinerie lourde. Souvent, « tractopelle » est l’abréviation d’une chargeuse-pelleteuse : une tractopelle attachée à un chargeur frontal. Cette machine est considérée comme le génie civil le plus polyvalent de l’industrie de la construction. Il comprend un godet à l’avant et une tractopelle à l’arrière, ce qui vous permet de creuser des tranchées, de charger et de décharger des matériaux et de soulever des objets.
Une nacelle élévatrice est une machine mobile, généralement équipée de roues. Il comprend une longue grue avec une plate-forme ou un godet à l’extrémité qui est généralement assez grand pour qu’un ou deux travailleurs puissent s’y tenir. Cette nacelle permet aux travailleurs d’accéder en toute sécurité à des zones surélevées sur un chantier de construction, comme un étage supérieur sur la façade d’un bâtiment. Les nacelles élévatrices sont disponibles en options articulées et télescopiques.
Un bulldozer, également appelé bulldozer, est une pièce de base de l’équipement de construction. Il se compose d’un tracteur, généralement sur des chenilles plutôt que sur des roues, avec une grande plaque de godet en métal. Les opérateurs utilisent la plaque pour des tâches telles que l’excavation, l’excavation et le nivellement du sol et d’autres matériaux. Vous pouvez également utiliser un bulldozer pour la démolition, pour briser les matériaux compactés et pour déblayer la neige. Les bulldozers sont disponibles dans une large gamme de tailles pour différentes tâches.
Une raboteuse à froid est une fraiseuse pour l’asphalte et le béton. Lorsque la machine broie l’asphalte sur une route ou une autre surface, elle déplace l’asphalte broyé du tambour à l’aide d’un système de convoyeur à courroie. L’opérateur suit de près un camion à benne basculante de sorte que l’asphalte meuble atterrit à l’arrière du camion. Les fraiseuses à froid sont principalement utilisées lorsqu’il est temps de refaire le revêtement d’une route.
Une chargeuse à chaînes compacte et une chargeuse multiterrain sont toutes deux de petites chargeuses, mais elles sont de gros bourreaux de travail sur la plupart des chantiers de construction. Ces petites chargeuses offrent un moyen pratique de déplacer les matériaux sur un chantier. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes pour accomplir toutes sortes de tâches. La différence entre ces deux machines est qu’une chargeuse à chaînes compacte a un train de roulement conçu pour les environnements plus difficiles, tandis qu’une chargeuse multiterrain a une pression au sol plus faible et constitue un choix plus sûr pour les surfaces plus délicates.
Un compacteur est une machine qui comprime et remodèle une surface comme la terre, le gravier ou l’asphalte. Cela en fait un atout précieux pour la construction de routes et d’autres tâches de construction. Les compacteurs se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Un type courant est un compacteur à plaques, qui est un appareil que vous poussez de la même manière qu’une tondeuse à gazon. La plaque de base vibre et uniformise la surface en dessous. Un autre type courant est un rouleau compresseur, un véhicule doté d’un grand cylindre rotatif qui comprime la surface en dessous.
Une pelle à benne traînante est un équipement de grande taille utilisé pour les projets d’excavation profonde. Cette machine comprend une longue flèche avec un godet d’excavation suspendu à l’extrémité. Les opérateurs contrôlent le godet à l’aide d’un système de cordes et de chaînes. Certaines pelles à benne traînante sont suffisamment petites pour être transportées sur un chantier, tandis que les plus grandes excavatrices à benne traînante, souvent utilisées pour les opérations d’exploitation minière à ciel ouvert, sont assemblées sur place. Certaines de ces machines à dragline peuvent peser des milliers de tonnes.
Vous ne verrez peut-être pas d’engin de forage sur tous les chantiers de construction, mais ils sont un élément de base de tout type de puits. Que vous essayiez d’accéder à l’eau souterraine, au pétrole ou au gaz naturel, un engin de forage peut vous aider. Certaines plates-formes de forage sont extrêmement grandes. La grande structure que vous voyez s’appelle un derrick, mais il existe de nombreux autres composants qui travaillent ensemble pour percer dans un matériau. À l’autre extrémité du spectre de taille se trouvent les tarières, de petites plates-formes de forage qu’un seul travailleur peut actionner manuellement.
Un camion à benne basculante est un camion doté d’un grand plateau à l’arrière, utilisé pour transporter des matériaux vers et depuis un chantier de travail ou pour déplacer des matériaux sur le chantier de construction. L’opérateur peut soulever l’extrémité avant de la plate-forme du camion à l’aide de vérins hydrauliques afin de déverser les matériaux à l’intérieur. Cela facilite le dépôt de matériaux sur un site de décharge ou un chantier. Certains camions à benne basculante sont conçus pour être conduits sur la route, tandis que d’autres sont des véhicules tout-terrain conçus pour naviguer sur des terrains accidentés.
Une excavatrice est une autre pièce de base de l’équipement de construction utilisée pour une variété de tâches. Un opérateur est assis à l’intérieur d’une cabine qui pivote à 360 degrés. C’est pourquoi vous entendrez parfois parler d’une excavatrice sous le nom de 360. La cabine repose sur un train de roulement, généralement avec des chenilles, bien que certaines excavatrices soient équipées de roues. Les opérateurs utilisent le godet fixé à l’extrémité d’un bras et d’une flèche qui s’étend de la cabine pour creuser, soulever et effectuer d’autres actions.
Une abatteuse-empileuse est un atout précieux dans les opérations d’exploitation forestière et de défrichement. Une abatteuse-groupeuse se compose d’une cabine sur chenilles ou sur roues avec une flèche attachée. Jusqu’à présent, cela peut ressembler à une excavatrice ou à d’autres équipements similaires. La principale chose qui rend une abatteuse-groupeuse unique est la tête de l’abatteuse-groupeuse à l’extrémité de la flèche. Cet appareil s’enroule autour des troncs d’arbres et coupe l’arbre à la base à l’aide d’une tronçonneuse avant de déposer l’arbre quelque part pour être emporté.
Les chariots élévateurs sont particulièrement courants dans les entrepôts, mais vous pouvez également les voir sur un chantier de construction car ils aident à toutes sortes de manutention de matériaux. Un chariot élévateur ressemble à une petite voiture avec un mât, un vérin de levage, un dossier et un chariot à l’avant, ainsi que des fourches qui s’étendent vers l’avant à partir du bas de la cabine. Ces composants vous permettent de soulever des matériaux, comme des palettes de briques, ou de les déplacer d’un côté à l’autre. Il existe différents types et tailles de chariots élévateurs conçus pour différentes applications.
À l’instar d’une abatteuse-empileuse, un transporteur est une pièce d’équipement forestier utile. Alors qu’une abatteuse-empileuse abat des arbres et les dépose en tas, un porteur transporte les grumes vers un site de chargement. Il s’agit essentiellement d’un camion tout-terrain, généralement doté de huit roues et d’un mécanisme de transport des billes de bois, qui les maintient juste au-dessus du sol pour qu’elles ne traînent pas. C’est ce qui distingue un porteur d’un débardeur, qui traîne des arbres sur le sol. Un transitaire est limité dans la taille des billes qu’il peut transporter.
Les chargeuses sur pneus sont l’un des types d’équipements de construction les plus polyvalents disponibles. Comme leur nom l’indique, ces chargeuses utilisent des roues pour se déplacer sur un chantier. L’accessoire par défaut est un godet qui peut ramasser, déplacer et décharger des matériaux. Vous pouvez également utiliser d’autres accessoires, tels que des tarières, des tractopelles et des rippers pour vous aider dans diverses tâches. Les chargeuses sur pneus sont disponibles dans une gamme de tailles allant de la compacte à la grande, vous pouvez donc choisir le modèle et les accessoires les mieux adaptés à votre travail.
Aussi appelée niveleuse, une niveleuse est un équipement important pour la construction de routes. Il comprend trois essieux - deux à l’arrière et un à l’avant - avec une plaque métallique entre les essieux. Il a généralement six roues pour s’adapter au cadre long. La plaque métallique nivelle la terre ou le gravier en dessous pendant que l’opérateur conduit la machine sur une zone. La cabine où se trouve l’opérateur se trouve juste au-dessus des essieux arrière. Les niveleuses sont essentielles pour créer une surface plane et uniforme avant de construire une route.
Une abatteuse-façonneuse est une pièce d’équipement forestier utilisée pour récolter des billes. Cette machine est dotée d’une cabine lourde et d’un bras attaché que les opérateurs utilisent pour défricher des zones et saisir des bûches. Un accessoire spécial à l’extrémité du bras permet de couper, de traiter et d’écorcer les arbres. Les accessoires de l’abatteuse sont conçus pour s’adapter à différentes tailles d’arbres pour une polyvalence maximale. Cet équipement est disponible en versions à roues et à chenilles pour s’adapter au chantier où il est utilisé.
Un chargeur à mât articulé est un autre appareil utilisé pour l’exploitation forestière. Une fois qu’un transporteur ou un débardeur a déposé des billes sur un site de chargement, une chargeuse à mât articulé prend le relais pour charger les billes coupées et démontées sur un camion afin qu’elles puissent se rendre à leur destination finale. Un chargeur à mât articulé est une machine pivotante avec une tête de grue spécialement conçue pour ramasser des billes et les charger efficacement sur un camion. La cabine d’un chargeur à mât articulé peut être montée sur une remorque ou elle peut rouler sur des roues ou des chenilles.
Le terme « manlift » peut être utilisé pour étiqueter toute la catégorie des nacelles élévatrices, qui comprend les nacelles élévatrices, les nacelles à ciseaux et plus encore. Cependant, selon l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA), un monte-personne fait référence à un appareil doté d’une courroie motorisée qui ne se déplace que dans une seule direction et qui est destiné à transporter les travailleurs d’un étage à l’autre. Ceux-ci sont également appelés ascenseurs de personnel verticaux car ils se déplacent de haut en bas, et non d’un côté à l’autre. Ils sont généralement conçus pour transporter un travailleur à la fois.
Dans la construction, un malaxeur est un camion équipé d’un grand tambour qui mélange le béton. Tout ce que l’opérateur a à faire est d’ajouter du ciment sec, des agrégats et de l’eau et de laisser le tambour tourner pour mélanger les matériaux et former du béton humide. Le tambour est doté d’une lame en spirale à l’intérieur pour faciliter le mélange. Certains camions sont des bétonnières dédiées, mais vous pouvez également trouver des accessoires de malaxeur ou des malaxeurs stationnaires à utiliser sur un chantier lorsque vous devez couler du béton.
Une grue mobile est un équipement extrêmement utile pour soulever et déplacer des objets. Comme la partie « mobile » du nom l’indique, ces grues sont équipées de roues ou de chenilles afin que vous puissiez les conduire sur un chantier, surtout s’il s’agit d’un modèle tout-terrain. La plupart des grues utilisent l’hydraulique pour déplacer le mécanisme de levage, qui a un crochet à l’extrémité pour maintenir les objets. Certaines grues mobiles sont capables de pivoter à 360 degrés, ce qui facilite encore plus la navigation dans des espaces restreints.
Un finisseur d’asphalte, ou finisseur en abrégé, est un appareil utilisé dans la construction de routes et des activités similaires comme la création de parkings. En règle générale, un camion à benne basculante alimente en continu l’asphalte dans la trémie du finisseur, située à l’avant de la machine. Cela permet au finisseur d’étaler l’asphalte uniformément sur la surface prévue. Le finisseur compacte également l’asphalte à l’aide d’un petit rouleau, mais un rouleau compresseur est toujours nécessaire pour le tasser et le lisser encore plus.
Pour les travaux de fondations profondes, un batteur de pieux est un équipement essentiel. Dans un système de battage de pieux typique, une flèche s’étend à partir d’une grue. Attaché à la flèche est un plomb, un cadre utilisé pour aligner le pieu, ainsi qu’un marteau et un pieu. L’équipement de battage de pieux soulève un pieu, puis l’enfonce dans le sol jusqu’à ce qu’il atteigne la profondeur appropriée. Il s’agit d’un soutien vital pour les fondations profondes.
Une nacelle à ciseaux est un type d’échafaudage aérien. Les nacelles à ciseaux utilisent un système de crics métalliques entrecroisés pour lever et abaisser la plate-forme. Comme un monte-personne, ils ne se déplacent pas horizontalement. Ces ascenseurs sont alimentés soit par l’électricité, soit par un moteur. Les élévateurs à ciseaux sont les plus populaires dans les entrepôts car ils permettent aux travailleurs d’atteindre des zones de stockage élevées. Ils peuvent également aider les travailleurs de la construction à accéder aux points élevés ou aux niveaux supérieurs d’un bâtiment.
Une chargeuse compacte est un équipement de construction polyvalent et compact sur quatre roues. Il tire son nom du fait que les opérateurs de chargeuses à glissement doivent utiliser la direction différentielle - une méthode dans laquelle vous propulsez un côté du véhicule vers l’avant tout en laissant l’autre verrouillé, ce qui fait déraper l’équipement dans la direction prévue. Cette méthode de direction donne aux chargeuses compactes un rayon de braquage impressionnant, ce qui les rend parfaites pour les opérations dans des espaces restreints. Vous pouvez attacher toutes sortes d’outils de travail à une chargeuse compacte.
Un débardeur remplit une fonction similaire à celle d’un transporteur. La principale différence est que les débardeurs ont tendance à traîner les arbres sur le sol et peuvent généralement gérer une gamme plus diversifiée de tailles d’arbres par rapport à un transporteur. Le débardeur traditionnel est un débardeur à câble qui utilise un câble pour tirer les arbres. À l’instar d’un transporteur, un débardeur dépose des arbres sur un site de chargement où ils peuvent être abattus et chargés sur un camion.
Le nom chariot télescopique est l’abréviation de chargeur télescopique. Le télescopique fait référence à la flèche télescopique de cette machine, où vous pouvez fixer divers outils pour différentes tâches. Mis à part la flèche, cette machine ressemble à un chariot élévateur plus grand et plus robuste. Un chariot télescopique combine essentiellement les fonctions d’une grue et d’un chariot élévateur pour créer une machine polyvalente pour la manutention de matériaux. Par rapport à un chariot élévateur, un chariot télescopique a des pneus plus gros qui sont mieux adaptés aux applications tout-terrain. Il peut également atteindre plus haut et effectuer plus de tâches.
.jpg)
Les grues à tour sont plus grandes que les grues mobiles mentionnées précédemment. En fait, ces grues massives ne sont pas du tout mobiles. Ils sont fixés à un endroit spécifique, généralement montés dans une dalle de béton au sol. Les grues à tour sont un type de grue d’équilibre, ce qui signifie qu’elles forment une forme en T. Le contrepoids est fixé à une extrémité de la pièce horizontale et le crochet est fixé à l’autre extrémité, qui s’étend plus loin de la partie verticale de la grue. La cabine de l’opérateur se trouve à l’intersection de la grue.
Il n’est pas surprenant que les trancheuses soient utilisées pour creuser des tranchées. Mais ils ne se contentent pas de creuser. Ces machines utilisent un convoyeur à courroie pour enlever soigneusement la terre excavée. Les trancheuses sont souvent utilisées pour la pose de tuyaux ou des tâches similaires où vous avez besoin d’un trou long et étroit. Une trancheuse peut être équipée de différents dispositifs d’excavation en fonction de la situation. Par exemple, une trancheuse peut utiliser une chaîne métallique pour déchirer le sol. Cet appareil semblable à une tronçonneuse n’a pas besoin de s’arrêter pour trouver de petites roches ou des racines sur son chemin.
Les véhicules utilitaires (UTV) sont une vaste catégorie de véhicules destinés au travail plutôt qu’aux passagers sur route. Les travailleurs de la construction utilisent ces véhicules pour se déplacer rapidement sur un grand chantier ou pour transporter de petites charges de matériaux ou d’équipement d’un endroit à l’autre. Les véhicules utilitaires sont un atout polyvalent et utile à avoir pour de nombreux emplois différents qui s’étendent au-delà de l’industrie de la construction, y compris l’agriculture et d’autres domaines.
Une Décapeuse automotrice sur pneus est une grosse pièce de machinerie lourde utilisée pour le terrassement. Comme leur nom l’indique, ces véhicules raclent le sol pour l’aplatir. La partie « tracteur à roues » fait référence à l’avant de la machine, qui est tout simplement un tracteur à roues. La partie arrière est l’endroit où se trouvent les composants de raclage. Ce qui rend une Décapeuse automotrice sur pneus unique, c’est qu’elle recueille la saleté plutôt que de simplement la déplacer. Lorsqu’une lame coupe et ameublit le sol, un convoyeur à courroie déplace le sol vers le haut dans une trémie.
Il existe de nombreux types d’équipements de construction adaptés à une grande variété d’applications, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. La location peut être un moyen rentable et pratique d’obtenir l’équipement dont vous avez besoin sans avoir à faire un investissement permanent. Il s’agit d’un choix stratégique lorsque vous avez besoin d’une machine ou d’un accessoire que vous ne prévoyez pas d’utiliser à plusieurs reprises ou lorsque vous effectuez des travaux à l’extérieur de la ville et que vous ne souhaitez pas transporter d’équipement sur le chantier.
Lorsque vous avez besoin d’équipement de construction de location de qualité, visitez Cat Rentals. Avec plus de 1 300 succursales à travers le monde, Cat Rentals est là pour vous, où que vous soyez. Caterpillar est un nom de confiance dans le domaine des équipements de construction depuis près d’un siècle, vous pouvez donc compter sur les équipements Cat pour vous aider à accomplir votre travail en toute sécurité et efficacement.
Nos concessionnaires offrent une grande variété d’équipements de construction afin que vous puissiez être prêt pour n’importe quel travail. Parcourez l’équipement en ligne ou appelez-nous au 1-800-RENT-CAT pour plus d’informations ou pour demander un devis sur les prix.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage