Comment rendre votre entreprise de construction plus innovante
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

À mesure que la technologie se développe, presque toutes les industries se développent, et la construction ne fait pas exception. Ce n’est pas parce qu’il existe depuis l’âge de pierre qu’il a chuté en termes d’innovation. C’est en fait le contraire, car l’ère numérique a apporté de nouvelles technologies et méthodes sur le terrain. Certains améliorent la sécurité, tandis que d’autres concernent la productivité ou réduisent les coûts. D’autres encore promeuvent des pratiques respectueuses de l’environnement.

Alors, comment pouvez-vous utiliser l’innovation dans votre entreprise de construction ? Cela peut vous aider à vous démarquer, en vous révélant comme une entreprise en avance sur la courbe. Si vous êtes à la traîne, c’est peut-être ce dont vous avez besoin pour rattraper la concurrence. De nombreuses technologies et techniques peuvent contribuer à améliorer les pratiques opérationnelles des entreprises de construction.

Aller à une section :

Obtenez un devis rapide

Construction Innovations

Le matériel, les logiciels et les matériaux peuvent tous être utilisés pour améliorer un projet de construction. Voici quelques nouvelles idées qui, selon nous, sont particulièrement remarquables dans l’industrie de la construction.

 

1. Jumeaux numériques

Les jumeaux numériques sont des outils révolutionnaires qui aident le personnel de construction de tous types à obtenir des informations utiles. Ils peuvent aider à améliorer la communication et à réduire les inefficacités entre les services, comme la conception et l’exploitation, en connectant divers types d’informations.

Un jumeau numérique utilise des données provenant de diverses sources, notamment des drones, des capteurs et des algorithmes d’IA, pour créer une version numérique d’un bâtiment. Avec ce clone, vous pouvez tester différents scénarios en exécutant des simulations. Il utilise un cocktail de technologies, de la simulation 3D aux programmes de cloud computing, pour faire son travail.

Voici quelques-unes des utilisations d’un jumeau numérique :

  • Visualisation du bâtiment, qui peut également être partagée avec les partenaires et le public
  • Documentation (en anglais)
  • Modélisation
  • Tests de conformité par le biais de simulations pour le système électrique, le CVC, etc.
  • Modélisation
  • Planification

Un jumeau numérique aide les gestionnaires après la construction du bâtiment en leur donnant des informations en temps réel sur ses performances. Un test peut prédire un problème avec le système d’eau ou d’électricité qu’ils peuvent résoudre, ce qui peut permettre d’économiser des milliers de dollars sur les réparations. D’autres tests qu’un jumeau numérique peut effectuer incluent l’assistance pour des occupants spécifiques. Pour les détaillants, le jumeau peut identifier le meilleur endroit pour placer les files d’attente ou la température idéale pour les ventes. Dans la construction d’établissements de santé, les jumeaux numériques peuvent être utilisés pour placer les salles d’examen et identifier les besoins en personnel.

2. Les drones

Les drones, ou véhicules aériens sans pilote (UAV), ont de nombreuses utilisations avant, pendant et après la construction. Les drones rendent la technologie d’arpentage beaucoup plus accessible aux entreprises de construction et peuvent offrir des méthodes telles que la détection et la télémétrie par la lumière (LIDAR), le positionnement GPS et le radar à pénétration de sol.

Les drones sont excellents pour améliorer la sécurité des travailleurs lors d’enquêtes et d’autres activités de surveillance, car ils permettent d’accéder à des zones difficiles d’accès qui peuvent être dangereuses pour un être humain. Ce facteur les rend également utiles pour les contrôles de maintenance tels que la surveillance visuelle et thermique. Au fur et à mesure que la technologie évolue, nous pourrions même voir des drones capables de transporter plus de poids et d’aider à soulever des matériaux vers de nouveaux sommets.

3. DfMA

La conception pour la fabrication et l’assemblage (DfMA) consiste à créer des projets avec la fabrication et l’assemblage comme priorité, afin de réduire les coûts et la complexité. Une approche qui utilise la DfMA peut inclure :

  • Impression 3D
  • Utilisation standard des pièces
  • Conception modulaire
  • Minimiser le nombre de composants
  • Réduire les incohérences dans la qualité de fabrication

L’idée ici est de réduire le nombre de tâches qui sont effectuées sur place et de les rendre plus faciles à faire. Cette méthode peut réduire les coûts et vous aider à utiliser des pratiques d’ingénierie simultanées.

4. Réalité augmentée

Nous avons vu la réalité virtuelle avec l’essor des applications et des plateformes de jeux, mais au lieu de placer l’utilisateur dans un monde complètement virtuel, la réalité augmentée (RA) complète le monde réel devant eux. Avec la RA, les fonctionnalités virtuelles sont superposées à des objets réels. Lorsqu’un travailleur s’approche d’une zone de travail, il peut voir des informations sur la tâche, des avertissements de sécurité et d’autres alertes informatives apparaître dans un affichage tête haute. Ils pourraient également voir des détails qu’ils ne pourraient pas voir autrement, comme des conduits électriques passant derrière un mur. En « voyant » à travers le mur, le travailleur en sait plus sur le site et peut agir de manière plus sécuritaire.

Les tablettes, les lunettes intelligentes et même les casques de sécurité sont équipés de la technologie permettant de visualiser ces ajouts. Une autre utilisation de la RA est les modules de formation, qui placent le travailleur dans un environnement réaliste sans risques pour la sécurité.

5. Surveillance intelligente de la sécurité

Une autre caractéristique que les casques de sécurité « intelligents » peuvent avoir est la capacité d’identifier l’état physiologique d’un travailleur ainsi que les dangers potentiels. Ils peuvent être en mesure de détecter :

  • Symptômes tels que surchauffe, respiration inadéquate et fatigue
  • Chutes
  • Risques environnementaux tels que le gaz, les températures extrêmes et les hautes pressions
  • Proximité d’objets en mouvement

Ces casques intelligents peuvent également fournir des réponses exploitables si l’un des éléments ci-dessus est détecté. En cas de chute grave, les chapeaux peuvent alerter les travailleurs à proximité et le personnel médical approprié. Ils peuvent également proposer un guidage à distance pour sortir les travailleurs de tous les endroits où ils peuvent être coincés, comme les mines ou les structures complexes. Les chapeaux peuvent même aider à faire respecter les autorisations appropriées. Ils peuvent identifier si un travailleur tente d’utiliser une machine pour laquelle il n’est pas certifié et envoyer des avertissements au travailleur et des alertes à la direction si quelqu’un tente d’accéder à une zone restreinte.

6. Nouveaux matériaux

De nouveaux matériaux de construction voient le jour de temps en temps, et en tirer le meilleur parti peut offrir des avantages uniques à une entreprise de construction. Parmi les plus intéressants, citons :

  • CABKOMA : Ce composite thermoplastique en fibre de carbone permet d’ajouter un renforcement sismique aux bâtiments avec un design léger, solide et esthétique. Pour ce faire, il utilise des tiges de toron à haute résistance à la traction.
  • Breathe Brick : Imaginez une brique qui fonctionne comme un filtre, pour attraper les polluants et les filtrer. C’est exactement ce que fait le Breathe Brick, en utilisant un design inspiré de l’aspirateur pour extraire les particules.
  • Briques hydrocéramiques : Ces briques « transpirantes » peuvent retenir de grandes quantités d’eau et la libérer par temps chaud pour aider à réduire la température intérieure de 5 à 6 degrés. 
  • PURETi : Une variété de produits qui créent une surface photocatalytique, en utilisant du dioxyde de titane et de la lumière ultraviolette, peuvent éliminer les polluants et les radicaux libres à l’intérieur et autour d’un bâtiment.
  • Ciment générateur de lumière : En modifiant la structure microscopique du ciment, les matériaux phosphorescents peuvent absorber l’énergie de la lumière du soleil et la libérer la nuit, créant ainsi un effet lumineux unique la nuit pour éclairer les allées.

7. Exosquelettes robotiques

Bien que nous soyons assez loin des robots autonomes qui créent nos bâtiments, la robotique peut aider à plusieurs tâches liées à la construction.

Les exosquelettes robotiques offrent un soutien supplémentaire pour la construction et la fabrication. Le cadre métallique peut aider à augmenter la force de l’utilisateur, réduisant l’effort nécessaire pour déplacer des objets et l’impact que cela exerce sur les articulations et les muscles.

Obtenez un devis rapide

Construction innovante avec Cat Rentals℠

Caterpillar est à l’avant-garde de l’innovation dans le domaine de la construction depuis sa création. Pour vous aider à faire passer votre entreprise de construction au niveau supérieur, les machines Cat® offrent une conception et une efficacité haut de gamme, et Cat Rentals offre la flexibilité d’utiliser ces machines, ainsi que des équipements de plus de 70 autres fabricants, selon les exigences de vos projets. Impressionnez vos clients et améliorez l’efficacité de votre chantier grâce aux outils nécessaires pour bien faire le travail.

Trouvez l’un de nos plus de 1 300 emplacements dès aujourd’hui et laissez-nous vous aider à ajouter un peu d’innovation à vos opérations.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies