Scegliere il giusto noleggio di ascensori per le vacanze
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Le festività natalizie spesso significano appendere luci e decorazioni in luoghi difficili da raggiungere. Mentre strumenti semplici come le scale possono gestire altezze ridotte, avrai bisogno di soluzioni più avanzate per tetti, alberi ed edifici alti. Il noleggio di una funivia aerea offre un modo pratico e sicuro per decorare 

Tipi di attrezzature aeree per la decorazione delle vacanze
  • Piattaforme aeree a braccio diritto: Questi si estendono fino a 185 piedi. Sono ideali per decorazioni esterne su alberi molto alti o tetti di edifici commerciali.
  • Piattaforme aeree a braccio articolato: Chiamati anche bracci articolati, questi sollevatori si piegano per aggirare gli ostacoli, ideali per angoli difficili e spazi di accesso limitati.
  • Piattaforme aeree a forbice: Questi sono i migliori per spazi interni come centri commerciali o uffici. Un sollevatore a forbice solleva lavoratori e rifornimenti su una piattaforma stabile, raggiungendo fino a 60 piedi.
  • Movimentatori telescopici: Un movimentatore telescopico combina le funzioni di una gru e di un carrello elevatore. Sono ottimi per sollevare decorazioni pesanti come alberi o grandi espositori.
Chi dovrebbe usare l'attrezzatura aerea?

I proprietari di case private possono trarre vantaggio se scelgono di noleggiare attrezzature aeree. Per un uso sicuro sono necessari formazione e licenze adeguate. In alternativa, l'assunzione di un appaltatore garantisce che il lavoro sia gestito in modo professionale.

Le aziende e i comuni utilizzano spesso gli impianti di risalita per grandi progetti, sia con squadre interne che con appaltatori qualificati.

Suggerimenti per decorare le vacanze in sicurezza con attrezzature aeree

Se stai pensando di lavorare con piattaforme aeree a braccio, piattaforme aeree a forbice o movimentatori telescopici, pianifica attentamente e segui le migliori pratiche:

  • Mantenere sgombra l'area circostante la macchina per evitare il rischio di caduta.
  • Lavorate su un terreno pianeggiante e stabile e azionate i freni per garantire stabilità.
  • Evitare l'uso di impianti di risalita in presenza di vento forte o maltempo.
  • Indossare imbracature e protezioni anticaduta fissate alla piattaforma.
  • Rimani entro i limiti di carico per lavoratori, strumenti e decorazioni.
  • Tenere ad almeno 10 piedi dalle linee elettriche per evitare rischi elettrici.

Dare sempre la priorità alla sicurezza. Esaminare le linee guida OSHA e attenersi a questi suggerimenti sulla sicurezza.

Noleggia attrezzature aeree da Cat Rentals℠

Se hai bisogno solo di attrezzature per la decorazione stagionale, il noleggio è conveniente e conveniente. Cat Rentals offre impianti di risalita di marchi affidabili come JLG e Genie a prezzi competitivi.

Sfoglia le nostre funivie a prezzi competitivi o contattaci online per un preventivo veloce.

Trova Cat Rentals vicino a te.

Domande frequenti sulle attrezzature aeree

D: Quale ascensore è il migliore per la decorazione di interni?

R: Gli elevatori a forbice forniscono piattaforme stabili e funzionano bene all'interno di centri commerciali e uffici.

D: Qual è l'opzione più alta per l'uso esterno?

R: Le piattaforme aeree a braccio diritto possono raggiungere altezze fino a 185 piedi.

D: È necessaria una formazione per utilizzare gli impianti di risalita?

R: Sì. Gli operatori devono essere addestrati e in possesso di licenza. 

D: Perché noleggiare invece di acquistare?

R: Il noleggio consente di risparmiare sui costi iniziali, offre flessibilità stagionale e garantisce l'accesso ad attrezzature sottoposte a una buona manutenzione.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie