Ascensori e scale
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Cosa è meglio: un ascensore o una scala? È necessario considerare questa domanda prima di affrontare qualsiasi applicazione di costruzione o utilità. Le esigenze del progetto potrebbero richiedere agli operatori di raggiungere luoghi elevati ed è importante scegliere l'attrezzatura che consentirà loro di lavorare in modo sicuro ed efficiente.

Sebbene una scala possa essere uno strumento eccellente per alcune applicazioni difficili da raggiungere, la tecnologia più recente offre un vantaggio al noleggio di ascensori in quasi tutte le situazioni. La versatilità e il design robusto sono essenziali quando lavori su progetti ad alta richiesta, quindi considera questi vantaggi dell'ascensore prima di decidere su un ascensore o una scala.

Maggiore capacità

Molte piattaforme aeree sono progettate per sostenere carichi maggiori rispetto alle loro controparti a scala. Ad esempio, alcune delle scale più robuste possono gestire tra 300 e 350 libbre, mentre vari ascensori possono trasportare lavoratori e attrezzature che pesano fino a 2,000 libbre. Questo maggiore livello di capacità rende i sollevatori aerei più sicuri ed efficaci per le applicazioni più grandi. Tendono anche ad essere più robusti, il che offre tranquillità ai lavoratori mentre assumono nuovi compiti.

Diversità

Un altro vantaggio degli ascensori è che sono disponibili molti tipi diversi. A seconda del progetto a cui stai lavorando, puoi scegliere il tipo di piattaforma aerea che soddisfa le tue esigenze.

Alcune delle opzioni più comuni includono piattaforme aeree a forbice e a braccio. Mentre le piattaforme aeree a forbice sono ideali per sollevare i lavoratori in modo che possano eseguire la manutenzione di finestre ed edifici, le piattaforme aeree a braccio offrono un modo più semplice e sicuro per raggiungere spazi ristretti. Le piattaforme aeree verticali sono efficaci anche per alcune applicazioni verticali.

Mobilità

Le scale possono essere ingombranti e ingombranti, il che le rende difficili da spostare e trasportare in cantiere. Gli ascensori, d'altra parte, tendono ad avere una migliore mobilità. Se è necessario spostare il sollevatore da un punto all'altro, è facile manovrarlo su una superficie piana mantenendo la sicurezza dell'operatore.

Alcuni sollevatori sono realizzati anche per operare su terreni irregolari, il che li rende più vantaggiosi nei cantieri all'aperto.

Caratteristiche di sicurezza

Le scale tradizionali tendono ad essere instabili e non offrono alcuna rete di sicurezza in caso di incidente. La maggior parte degli ascensori moderni è dotata di caratteristiche di sicurezza di alto livello per proteggere gli operatori da qualsiasi rischio.

Con l'equipaggiamento e i meccanismi di sicurezza adeguati, i tuoi lavoratori possono operare a quasi tutte le altezze senza un alto rischio di lesioni. Alcune caratteristiche ed elementi comuni includono imbracature di sicurezza, allarmi, controllo della velocità e ringhiere di sicurezza.

Costi ridotti

I rischi per la sicurezza sono responsabilità, che tendono ad essere costose nel lungo periodo. Investendo nella tecnologia dei sollevatori aerei, puoi proteggere i tuoi dipendenti e le tue finanze allo stesso tempo. Invece di aspettare che si verifichi un incidente in loco, puoi noleggiare attrezzature affidabili che ti aiuteranno a prevenirlo. Questo ulteriore livello di sicurezza potrebbe fornire un enorme vantaggio anche per il tuo budget.

Noleggia le piattaforme aeree da Cat Rentals℠

Un sollevatore aereo è la scelta migliore per i professionisti che lavorano in spazi alti o stretti. Cat Rentals℠ offre una selezione di ascensori a noleggio delle migliori marche per permetterti di soddisfare le esigenze di progetto a breve e lungo termine. Non esitare a contattarci per un preventivo o controlla il nostro inventario noleggi per saperne di più. Se hai domande, puoi anche contattarci al numero 1-800-RENT-CAT.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie