.jpg)
Quando si decide quale attrezzatura noleggiare per il prossimo progetto, la versatilità è fondamentale. Le terne offrono un equilibrio tra macchine compatte ed escavatori di dimensioni standard, il che le rende una delle scelte più pratiche per contoterzisti, agricoltori e paesaggisti. Questa guida al noleggio di terne spiegherà cosa sono le terne, come vengono utilizzate, i vantaggi che portano e perché il noleggio è spesso la scelta migliore.
Una terna è essenzialmente due macchine in una: un pezzo di escavatore; Pala gommata monopezzo. Include un braccio posteriore del retroescavatore per lo scavo e una benna del caricatore anteriore per il sollevamento e il trasporto.
I retroescavatori sono classificati come macchine per movimento terra, ma vanno ben oltre il semplice movimento del terriccio. Le dimensioni medie li rendono perfetti per progetti di medie dimensioni in cui le macchine compatte sono troppo piccole e gli escavatori di dimensioni standard troppo grandi.
I retroescavatori sono utilizzati in settori che vanno dall'edilizia all'agricoltura ai servizi pubblici. Ecco alcune delle applicazioni più comuni:
- Paesaggistica: I retroescavatori possono scavare canali di drenaggio, trasportare materiali e persino piantare alberi utilizzando le trivelle. Un singolo retroescavatore può sostituire più macchine più piccole.
- Agricoltura e agricoltura: Gli agricoltori usano le terne per trasportare terra, mangime o fieno con le benne, scavare linee di irrigazione e gestire fienili con attrezzature come pinze per balle e lance per balle.
- Costruzione: I retroescavatori sono ideali nei cantieri urbani, nella movimentazione di lavori di sgombero di lotti e fondamenta e persino di demolizioni leggere. Un braccio per movimentazione capriate può sollevare in sicurezza materiali da costruzione.
- Utenze e opere civiche: I retroescavatori scavano trincee per le tubazioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità, quindi trasportano via il terreno in eccesso.
- Costruzione di strade: Le squadre utilizzano le terne per ripulire, livellare, scavare e persino rompere la pavimentazione con attrezzature a martello.
- Estrazione mineraria: I retroescavatori gioco un ruolo di supporto nelle attività minerarie, nell'estrazione di roccia e ghiaia, nello scavo di trincee e nel caricamento di dumper.
Gli appaltatori spesso paragonano le terne agli escavatori. Sebbene entrambi scavino e trasportino materiale, hanno scopi diversi:
- Le terne sono versatili, in grado di scavare, sollevare e trasportare con una sola macchina. Sono omologati per la circolazione stradale e possono spostarsi tra i siti.
- Gli escavatori sono specializzati nello scavo pesante e nella movimentazione rapida di grandi quantità di materiale. Sono ideali per grandi progetti di costruzione o estrazione mineraria.
Se hai bisogno di una macchina singola e adattabile per lavori di media scala, il noleggio di un retroescavatore è spesso la scelta più intelligente.
Le terne offrono diversi vantaggi rispetto ad altre attrezzature pesanti:
- Versatilità: I retroescavatori combinano le funzioni di pala ed escavatore in una. Invece di noleggiarli entrambi, il lavoro può essere svolto da un solo retroescavatore.
- Efficienza: Le dimensioni ridotte e la manovrabilità più rapida riducono i costi di combustibile e manodopera.
- Capacità Terrain robusta: Gli pneumatici per impieghi gravosi e le gambe stabilizzatrici consentono ai retroescavatori di operare su pendenze e terreni accidentati.
- Compatibilità delle attrezzature: gli attacchi consentono alle terne di utilizzare attrezzature quali ripper, compattatori, spazzatrici, spazzaneve e thumb.
L'affitto offre vantaggi che la proprietà non può eguagliare:
- Ridurre al minimo i costi iniziali: L'acquisto di una terna richiede un investimento importante. L'affitto elimina questo onere.
- Soddisfa le esigenze del progetto su richiesta: I noleggi ti consentono di espandere istantaneamente la tua flotta per nuovi lavori.
- Flessibilità stagionale: Noleggiate le terne per l'alta stagione, ad esempio per i lavori primaverili, e poi restituitele quando il lavoro rallenta.
- Prova prima di acquistare: Il noleggio ti consente di testare modelli o accessori specifici prima di impegnarti nell'acquisto.
Cat Rentals offre il noleggio di terne con termini flessibili in modo da avere la macchina giusta quando ne hai bisogno.
Che misura di terna dovrei noleggiare?
Dipende dalla scala del progetto. Per l'architettura del paesaggio di piccole dimensioni, può essere sufficiente un retroescavatore compatto. Per lavori di posa di cavi o costruzione di strade, un modello a grandezza naturale è più efficiente.
Un retroescavatore può sostituire un escavatore?
Non sempre. Mentre i retroescavatori sono in grado di gestire attività di scavo e trasporto di medie dimensioni, gli escavatori sono più veloci e robusti per progetti su larga scala. Se la versatilità conta più della potenza pura, un retroescavatore è la scelta migliore.
Le attrezzature sono incluse nel noleggio del retroescavatore?
La maggior parte dei fornitori di servizi di noleggio offre un'ampia gamma di attrezzature. Parlate del vostro progetto con il dealer Cat Rentals per abbinare il noleggio agli strumenti giusti.
Con oltre 1.300 sedi in tutto il mondo, Cat Rentals ti consente di trovare facilmente la terna giusta. Sfoglia i modelli e le attrezzature o richiedi un preventivo rapido per iniziare. Affidati ai retroescavatori a noleggio Cat per garantire la versatilità e l'affidabilità richieste dal tuo prossimo progetto.





Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting