.png)
Molti edifici sembrano simili a prima vista, ma i materiali sottostanti giocano un ruolo significativo nella durata e nel costo dell'edificio, soprattutto in tempi di emergenza. Che tu sia il project manager di un nuovo edificio per uffici o un appaltatore che cerca di costruire una casa minuscola, è imperativo comprendere le esigenze materiali dell'edificio per garantire che la struttura sia sicura, durevole e affidabile.
I codici di costruzione definiscono le strutture tra cinque tipi di costruzione dell'edificio per rivelare informazioni cruciali sull'edificio. In questa guida puoi scoprire i vari tipi di costruzione e perché questa conoscenza è essenziale per il settore delle costruzioni. Scopri subito i tipi di costruzione edilizia e i pro e i contro di ciascuno.
Passa a una sezione:

I tipi di costruzione sono vitali per tutti nel settore edile e per i soccorritori essenziali, come i vigili del fuoco. Diverse tecniche e materiali di costruzione influenzeranno la resilienza di un edificio a uragani, incendi e terremoti, quindi i lavoratori edili devono comprendere l'impatto delle loro scelte. Il loro lavoro contribuirà alla sicurezza futura dell'edificio, rendendo essenziale comprendere i pro e i contro di ogni tipo di edificio.
Inoltre, i soccorritori possono utilizzare i tipi di costruzione per sviluppare un piano efficace per affrontare vari problemi. Ad esempio, i vigili del fuoco possono utilizzare i tipi di costruzione per comprendere come un incendio si diffonderà in diversi edifici. Questa conoscenza consente a questi soccorritori di prendere decisioni su acqua e ventilazione per ridurre al minimo i pericoli e salvare vite umane. Inoltre, questi soccorritori possono utilizzare i tipi di edifici per anticipare situazioni pericolose come crolli, flashover e tiri di ritorno.
Ogni edificio rientra in una delle cinque categorie. Questa classificazione stabilisce la resistenza al fuoco di un edificio, consentendo ai lavoratori edili e ai soccorritori di sapere come si comporterà una struttura durante un'emergenza.
I cinque tipi di costruzione di edifici includono resistenti al fuoco, non combustibili, ordinari, legno pesante e struttura in legno. Gli edifici più resistenti al fuoco rientreranno nella categoria di tipo l, mentre le strutture leggere con materiali combustibili appariranno nell'ultima categoria. Continua a leggere per saperne di più su ciascun tipo e sui pro e i contro di ciascuno.
1. Tipo l — Resistente al fuoco

Gli edifici all'interno di questa categoria sono spesso alti più di 75 piedi. Queste strutture in genere funzionano come spazi commerciali o unità abitative a molti piani. I grattacieli di New York sono un esempio di questo tipo e una quantità significativa di travi in cemento e acciaio sarà probabilmente presente in questi edifici.
I materiali e il design di questo tipo consentono a queste strutture di essere le più sicure in caso di incendio perché non prendono fuoco facilmente. Inoltre, questi edifici possono resistere alle alte temperature per periodi prolungati. Tutti gli elementi dell'edificio devono essere non combustibili in questa classe, compresi i muri interni ed esterni, i telai strutturali, le partizioni interne ed esterne e la costruzione di tetti e pavimenti. In queste strutture troverai spesso acciaio protetto e cemento armato ricoperto da rivestimenti resistenti, che le rendono più adatte a grandi casi d'uso rispetto alle case unifamiliari.
Gli edifici di tipo l possono resistere al fuoco per circa due o quattro ore ed è improbabile che crollino durante un incendio. Tuttavia, puoi anche classificare ulteriormente gli stabilimenti in questa classe come Gruppo A o Gruppo B:
- Gruppo A: Il gruppo A offre tre ore di protezione dalle pareti esterne e dal telaio strutturale, due ore di protezione dal montaggio del soffitto o del pavimento e un'ora e 30 minuti di protezione dal tetto.
- Gruppo B: Gli edifici del gruppo B offrono un'ora di protezione dal tetto o dal soffitto e due ore di protezione dalla separazione del pavimento o del soffitto, del telaio strutturale e delle pareti esterne.
Alcuni edifici di tipo l hanno sistemi specializzati per mitigare la propagazione dell'incendio, come scale autopressuranti, porte tagliafumo sugli ascensori e porte tagliafuoco a chiusura automatica. I materiali strutturali di questi edifici sono resistenti al fuoco e non combustibili. Inoltre, i vigili del fuoco possono spesso raggiungere gli incendi più facilmente grazie ai componenti di costruzione, consentendo loro di estinguere rapidamente l'incendio e guidare le persone verso la sicurezza. I vigili del fuoco mettono in sicurezza le trombe delle scale durante un incendio per garantire un passaggio sicuro per la fuga degli occupanti dell'edificio.
Vale la pena notare che questi edifici sono spesso i più costosi da costruire, sebbene offrano la massima protezione. Inoltre, l'acciaio esposto può usurarsi dopo lunghi periodi e finestre e tetti possono impedire la ventilazione durante gli incendi.
Esempi di edifici di tipo l potrebbero includere:
- Strutture di residenza assistita
- Alberghi
- Case famiglia
- Strutture di cura
- Case a metà strada
- Appartamenti
- Dormitori
2. Tipo II — Non combustibile

Molti edifici commerciali, compresi quelli recentemente ristrutturati o nuovi, sono edifici di tipo II. Questi edifici sono inclini a crollare se le fiamme espongono i tetti a temperature elevate, ma queste strutture sono spesso dotate di sistemi antincendio.
Questi edifici sono spesso caratterizzati da materiali come la muratura rinforzata e la costruzione di lastre inclinabili. Questi materiali sono resistenti al fuoco e le strutture in genere hanno calcestruzzo leggero e non combustibile nei roods. Simile alla struttura di tipo l, gli edifici di tipo ll richiedono materiali non combustibili come cemento e pietra per comprendere l'esterno, il tetto, l'intelaiatura, le pareti e i pavimenti, ma potrebbero essere presenti materiali infiammabili, come gomma e schiuma, nella costruzione. A seconda dei materiali esatti, questa classe può fornire una o due ore di resistenza alle ustioni.
Esistono anche due gruppi per questo tipo di edificio:
- Gruppo A: Il gruppo A richiede materiali ignifughi per gli elementi da costruzione e ogni pezzo fornisce almeno un'ora di protezione antincendio. Le persone usano spesso gli edifici del Gruppo A per strutture più piccole che costano meno da costruire per preservare la loro durata.
- Gruppo B: Le strutture del gruppo B non hanno requisiti di resistenza al fuoco, il che significa che il telaio, le pareti esterne e il tetto devono avere una resistenza al fuoco molto bassa.
I vigili del fuoco tenteranno di ventilare edifici di questo tipo durante un incendio. L'obiettivo è prevenire flashover, picchi improvvisi di temperatura. I vigili del fuoco possono utilizzare porte avvolgibili all'esterno della struttura per aumentare la ventilazione durante un incendio. Senza un'adeguata ventilazione, le temperature possono aumentare molto rapidamente in questi edifici, portando potenzialmente a un crollo.
Lo svantaggio più significativo di questo tipo è la possibilità di collasso. I tetti metallici di questi edifici sono soggetti a collasso, anche se non hanno un contatto diretto con le fiamme. Se non si raffredda rapidamente il soffitto, il calore può indebolire gli elementi in acciaio privi di protezione, consentendo loro di rilassarsi, distorcersi o espandersi, causando un crollo.
Inoltre, queste strutture in genere presentano un tetto piano con isolamento, feltro o catrame per tetti, che sono materiali combustibili. Nel caso in cui un incendio raggiunga il tetto, l'intero sistema si guasta. Inoltre, la costruzione di questi edifici può rendere difficile la violazione in caso di emergenza, consentire a soffitti e pareti di trattenere il calore e creare opportunità per l'acciaio di indebolirsi a causa di corrosione, ruggine o fuoco.
Esempi di edifici di tipo ll potrebbero includere:
- Centri commerciali
- Nuove scuole
- Magazzini di grandi dimensioni
- Strutture commerciali ristrutturate
- Mercati
- Negozi all'ingrosso
- Asili nido
- Istituzioni universitarie
- Edifici religiosi
3. Tipo lll — Ordinario

Gli edifici di tipo lll hanno pareti non combustibili e tetti in legno. Le strutture più vecchie possono avere tetti incorniciati, ma le strutture più recenti offrono sistemi leggeri. Questi edifici, a volte noti come mattoni e travetti, hanno spesso muri in muratura o mattoni e porte infiammabili. Le pareti esterne possono essere costituite da pannelli prefabbricati, blocchi di cemento, mattoni, muratura o altro materiale non combustibile. Molti elementi interni di questi edifici sono infiammabili. Questi elementi includono soffitti, cornici e pavimenti.
Su questi edifici è possibile utilizzare la costruzione a piastra inclinabile o inclinabile. Questo metodo prevede la colata di calcestruzzo in una forma di muro e l'inclinazione verso l'alto per adattarsi in posizione per formare le pareti dell'edificio. Questo metodo è diverso dal calcestruzzo prefabbricato, che prevede il getto del calcestruzzo in loco e il suo sollevamento in posizione.
Esistono ulteriori distinzioni tra gli edifici di tipo lll:
- Le strutture del gruppo A sono dotate di pareti con protezione antincendio per due ore, mentre il resto dell'edificio offre un'ora di protezione.
- Le strutture del gruppo B forniscono anche due ore di protezione dalle pareti esterne, ma il resto dell'edificio offre pochissima resistenza, consentendo alle fiamme di diffondersi rapidamente.
Gli edifici di questo tipo sono spesso dotati di spazi vuoti orizzontali o soffitte collegate, consentendo alle fiamme di diffondersi a meno che non si installino tagliafuoco. I sistemi del tetto stabiliscono come ventilare l'edificio. Uno degli svantaggi di questo tipo di costruzione è che i sistemi del tetto possono bruciare rapidamente e i travetti tagliati dal fuoco possono creare una minaccia per i vigili del fuoco.
Durante un incendio, l'obiettivo principale è contenere le fiamme all'interno delle pareti esterne per evitare che il fuoco si diffonda alle strutture vicine. I vigili del fuoco possono avvicinarsi a queste strutture determinando se l'edificio è nuovo o vecchio per stabilire le decisioni sulla ventilazione. In queste strutture è possibile realizzare la ventilazione verticale. La combinazione di materiali consente a queste strutture di rimanere in piedi in caso di caduta del pavimento. Puoi trovare questo tipo di costruzione in edifici nuovi e vecchi.
Potresti trovare più opzioni di costruzione quando utilizzi questo tipo, ma fornirà meno protezione antincendio rispetto agli edifici di tipo l o di tipo ll. Le persone spesso combattono questo problema installando sistemi di ventilazione di alta qualità e irrigatori a soffitto. Questi sistemi si collegano al sistema di allarme antincendio e aiutano a rallentare la propagazione delle fiamme. Questo tipo di costruzione sta diventando sempre più comune nelle costruzioni plurifamiliari e le persone spesso optano per il legno trattato ignifugo per la costruzione.
Esempi di edifici di tipo lll possono includere:
- Case unifamiliari
- Scuole
- Attività a un piano
- Piccole strutture commerciali
4. Tipo lV — Legname pesante o legname massivo

Gli edifici di tipo lV sono più comuni negli edifici più vecchi. Questo tipo utilizza spesso pezzi di legname di grandi dimensioni per completare la costruzione. I vigili del fuoco di solito possono identificare rapidamente queste strutture perché presentano pareti in legno o il tipo di campata del tetto che puoi trovare nelle vecchie fabbriche, fienili e chiese. La robusta struttura è dotata di bulloni e piastre metalliche che collegano il legname. Sebbene questi edifici si basino su materiali combustibili, spesso se la cavano bene negli incendi a causa delle loro dimensioni del legname.
Questo tipo utilizza solitamente legno lamellare o massello per la costruzione, con tutti gli elementi in legno che soddisfano i requisiti dimensionali necessari. Gli edifici di questo tipo presentano spesso elementi di supporto, come travi, archi, travi e colonne. Questi elementi hanno in genere uno spessore di almeno otto pollici per incoraggiare una costruzione durevole. Inoltre, tetti e pavimenti in genere presentano assi con uno spessore di almeno sei pollici. In questi edifici potrebbero essere presenti dei muri infiammabili.
I punti di forza di questo tipo di costruzione includono le pareti portanti e i sistemi di drenaggio. Le pareti portanti sono spesso non combustibili e i sistemi di drenaggio consentono ai soccorritori di irrigare la struttura senza rischiare il collasso a causa dell'aumento di peso perché l'acqua può fluire fuori dall'edificio.
Uno svantaggio di questo tipo di costruzione è la possibilità di rottura dei giunti. Ad alte temperature, i giunti metallici possono rompersi e in alcuni luoghi, come le vecchie fabbriche con merci, macchinari o olio, ciò può aumentare la gravità dell'incendio. Inoltre, sebbene questi edifici possano spesso resistere agli incendi senza crollare, altri fattori potrebbero violare l'integrità della struttura. Ad esempio, i danni causati dagli agenti atmosferici o le termiti potrebbero causare danni strutturali all'edificio, portandolo a crollare durante un incendio.
Questi edifici richiedono una quantità significativa di acqua in caso di incendio a causa della quantità di materiali combustibili. Tieni presente che queste strutture spesso fanno bene perché sono molto resistenti, limitando i crolli. Ciò significa che il tipo lV è una scelta eccellente se stai cercando un edificio con struttura in legno con una maggiore protezione antincendio. Tuttavia, questi edifici saranno più costosi da completare rispetto agli edifici di tipo V.
I vigili del fuoco possono reagire rapidamente a queste strutture perché sono facilmente identificabili. La maggiore durata del legno pesante consente alle persone di avere più tempo per fuggire dall'edificio e ai soccorritori per entrare e uscire in caso di emergenza. I vigili del fuoco faranno affidamento su grandi quantità di acqua per spegnere le fiamme. Inoltre, i sistemi di irrigazione possono aiutare a spegnere questi incendi a causa del tempo di combustione più lungo.
Esempi di costruzione di tipo lV potrebbero includere:
- Chiese antiche
- Fabbriche obsolete
- Vecchi fienili
5. Tipo V — Telaio in legno

Le strutture con telaio in legno rientrano in questo tipo a causa del loro utilizzo di materiale combustibile. Questa categoria consente di utilizzare qualsiasi materiale con approvazione del codice per creare la struttura. Questo tipo non richiede alcun materiale per avere un grado di resistenza al fuoco. Ciò significa che questi edifici sono i più combustibili, il che li rende più propensi a subire gravi danni da incendio.
Molte case moderne e strutture a un piano sono di tipo V. Questo tipo di edificio utilizza legno fabbricato o leggero piuttosto che il legno pesante degli edifici di tipo lV. Questo materiale è spesso poco costoso, strutturalmente solido ed efficiente, ma non offre molta resistenza al fuoco, consentendo a questi edifici di crollare in pochi minuti.
Spesso, questo tipo realizzerà pareti, cornici, tetti e pavimenti in legno. Questi pezzi possono essere parzialmente o interamente realizzati in legno. A causa dell'utilizzo del legno, questi edifici non hanno resistenza al fuoco e possono incendiarsi in modo significativo. Tuttavia, la costruzione leggera in legno rende queste strutture un'alternativa più economica alle altre in questo elenco. I nuovi materiali da costruzione sono una tendenza in aumento nel settore edile e molti hanno proprietà preziose aggiuntive per migliorare le strutture.
Questi edifici avranno in genere un supporto strutturale per evitare che l'edificio crolli. Le piattaforme interne possono impedire la propagazione verticale del fuoco. Inoltre, il muro a secco può proteggere brevemente alcuni elementi strutturali, ma altri materiali noti in questa costruzione possono alimentare il fuoco. Questi edifici offriranno un'ora o meno di resistenza al fuoco, quindi l'utilizzo di materiali non combustibili ove possibile può migliorare la sicurezza.
I vigili del fuoco possono in genere ventilare edifici di questo tipo in modo efficiente grazie ai telai in legno ben ventilati. Tuttavia, i tetti con struttura in legno aumentano la possibilità di un flashover o di un crollo. Inoltre, sebbene la ventilazione possa aiutare i vigili del fuoco, può anche aiutare l'incendio a diffondersi più velocemente in tutto l'edificio. Inoltre, questi edifici possono sfidare i soccorritori perché il legno esposto non offrirà resistenza al fuoco. Per prevenire alcuni di questi problemi, è possibile optare per componenti in legno di grandi dimensioni per gli elementi strutturali primari per rinforzare la struttura e ridurre al minimo il rischio di collasso.
Questi edifici sono sempre più piccoli di altri nell'elenco. Anche se il tuo progetto potrebbe non richiedere l'uso di un sistema di irrigazione, dovresti implementarne uno per migliorare la sicurezza.

Esempi di edifici di tipo V includono:
- Case moderne
- Edifici per uffici di piccole dimensioni
- Unità unifamiliari
- Ristoranti
- Piccoli teatri
Le leggi locali e i regolamenti edilizi spesso contengono regolamenti relativi al tipo di costruzione che puoi scegliere. Gli edifici dello spazio di assemblaggio avranno requisiti diversi rispetto alle unità abitative plurifamiliari o alle strutture commerciali pubbliche. Valutare sempre le normative locali per determinare quale tipo di costruzione utilizzare.

Se la tua struttura conterrà materiali non combustibili e combustibili, considera di separare la costruzione in modo che entrambi possano esistere nello stesso edificio. È possibile creare un firewall per creare due aree di incendio. Alcuni centri commerciali e ambienti simili utilizzano questo design. Ad esempio, un negozio di alimentari può richiedere acciaio non classificato, mentre un punto vendita adiacente ha requisiti diversi. Per ridurre i potenziali danni, è possibile costruire un parafiamma con blocchi di cemento tra i due.
Tieni presente che alcune strutture richiederanno un tipo di costruzione dell'edificio specifico. Ad esempio, un ospedale multilivello avrà bisogno di un progetto di tipo 1 Gruppo A per la sua struttura. Questi progetti evidenzieranno se il tipo di costruzione è cruciale per il progetto. Inoltre, assicurati di poter rispettare le scadenze di costruzione con il tipo che scegli.
Un'altra considerazione per mostrare quale tipo è il migliore per il tuo progetto è il costo. Sia che tu stia lavorando a un progetto indipendente o che tu abbia un cliente unico, devi considerare il totale complessivo del progetto. Spesso, puoi aspettarti di pagare di più per edifici con più resistenza al fuoco. Ciò significa che alcuni tipi di costruzione potrebbero non essere adatti per alcuni progetti. Tuttavia, questo significa anche che potresti essere in grado di optare per un tipo di costruzione più resistente se stai lavorando a un progetto più piccolo con un budget elevato.
In definitiva, la comprensione dello scopo dell'edificio, dei codici di costruzione, dei fattori ambientali comuni, dei codici locali e del budget del progetto determinerà quale tipo di edificio è giusto per te.
Comprendere i diversi tipi di costruzione edilizia è essenziale per completare un progetto di successo. La tua conoscenza di ogni tipo fornirà una visione approfondita di ciò che puoi realizzare e se la tua struttura fornirà la sicurezza e la resistenza al fuoco richieste dalle tue esigenze. Tuttavia, la conoscenza è solo una parte del lavoro. Hai anche bisogno di attrezzature affidabili e di alta qualità per completare progetti di successo.
Cat Rentals ha le attrezzature di cui avete bisogno, indipendentemente dal vostro settore, tra cui servizi pubblici, paesaggistica, edilizia generale, edifici residenziali o commerciali, costruzione di strade o produzione industriale. Con noi, puoi trovare ciò di cui hai bisogno per portare a termine il lavoro nel modo giusto. Offriamo articoli come attrezzature per l'edilizia, seghe per calcestruzzo e tutto il resto, per un catalogo completo di tutto ciò che il tuo lavoro richiede.
I nostri prodotti sicuri e affidabili utilizzano le ultime tecnologie in modo che tu possa sentirti sicuro in ogni acquisto. Offriamo anche formazione per gli operatori, consulenza di esperti e supporto in loco in modo che possiate sempre trovare le risorse necessarie per portare avanti con successo un progetto dall'inizio alla fine.
Qualunque cosa tu stia cercando, puoi trovarla con noi. Offriamo migliaia di attrezzature e macchine di uno dei produttori più rispettati. Il nostro ampio inventario comprende prodotti di oltre 70 aziende leader alleate con reputazione di sicurezza, affidabilità e qualità. Non troverete una selezione così vasta da nessun'altra parte. Sfogliate le nostre attrezzature per trovare i pezzi giusti per il vostro prossimo lavoro. Noleggia tutto ciò di cui hai bisogno da persone che fanno tutto il necessario.