Suggerimenti per rispettare più scadenze di costruzione
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Rispettare le scadenze di costruzione è essenziale per mantenere una reputazione positiva per la tua attività. I progetti di costruzione possono subire ritardi e stanno diventando sempre più complessi, richiedendo lavoratori qualificati e specializzati. Di conseguenza, potresti sentire una maggiore pressione per rispettare le scadenze incombenti. 

Di seguito abbiamo raccolto alcuni suggerimenti su come rispettare più scadenze di costruzione, ridurre al minimo le richieste di estensione, migliorare la reputazione ed evitare sanzioni che possono influire sui profitti. Continua a leggere per scoprire come tenere conto delle potenziali cause dei ritardi e creare un programma a cui puoi ragionevolmente avambraccio.

Vai a una sezione:

Suggerimenti per rispettare i tempi dei progetti di costruzione

Gli sforamenti della pianificazione sono relativamente comuni nel settore edile e richiedono un attento processo decisionale per essere risolti. Con i nostri suggerimenti di seguito, puoi rispettare i tempi dei tuoi progetti di costruzione.

1. Lavora con designer esperti

La fase di preparazione di un progetto di costruzione può influenzare notevolmente il resto del programma. Lavorare con designer esperti può aiutarti a garantire che il tuo design includa tutti i dettagli di cui avrai bisogno per il tuo progetto. 

Un design che soddisfi tutti gli standard e includa le specifiche necessarie aiuterà a evitare sforamenti dei costi e ritardi. I piani che utilizzi per il tuo progetto dovrebbero essere dettagliati e accurati, quindi è essenziale lavorare con un esperto. 

2. Stimare con precisione l'ambito di lavoro

È essenziale stimare la tempistica per completare con precisione il progetto di costruzione. Esaminare attentamente il libro delle specifiche e i disegni costruttivi, insieme a qualsiasi altro documento di progetto pertinente, per comprendere l'ambito del lavoro. 

Suddividi il lavoro in fasi e tieni conto di come interagirai con i subappaltatori per assicurarti di allocare risorse e tempo sufficienti per ogni attività. Puoi redigere un contratto che definisca l'ambito del lavoro che svolgerai per assicurarti di poter completare il tuo progetto senza intoppi.  

Creare disegni del cantiere per garantire prestazioni ottimali. Determinare dove sistemare aree e attrezzature diverse, ad esempio il rimorchio del cantiere, il deposito delle attrezzature, le aree di deposito materiali, i punti di accesso e le aree di pausa. Coordinati con i fornitori di materiali e i produttori di progetti edilizi per assicurarti di ricevere i materiali da costruzione nelle quantità di cui hai bisogno. 

3. Sviluppare una tempistica dettagliata

Lo sviluppo di scadenze secondarie entro la tempistica generale ti consentirà di identificare in modo più efficace quando completerai il tuo progetto di costruzione e ti aiuterà a rimanere in pista. Suddividi il progetto in più parti e scadenze più piccole. Questi obiettivi più piccoli ti permetteranno di regolare il tuo ritmo ed evitare di affrettarti quando si avvicina la scadenza.

Una programmazione efficace implica la stima delle date di inizio e di fine per una serie di attività e attività. Determinare la quantità necessaria per completare un'attività per assicurarsi di disporre della manodopera, delle risorse e delle attrezzature necessarie per completare l'attività entro la scadenza pianificata. Considera quali lavori dovrai eseguire in sequenza e quali puoi completare contemporaneamente per massimizzare il tempo a tua disposizione.

4. Mitigare ritardi e blocchi

I ritardi nella costruzione si verificano quando qualcosa non va secondo i piani

Ritardi e blocchi sono due dei principali tipi di ostacoli al completamento di un progetto di costruzione in tempo. In qualità di imprenditore edile o appaltatore, devi sapere come individuarli e come affrontarli: 

  • Ritardi: I ritardi nella costruzione si verificano quando qualcosa non va secondo i piani. Ad esempio, un ritardo può verificarsi quando il lavoro richiede più tempo del previsto o quando le condizioni meteorologiche rendono impossibile completare un'attività. Quando si verificano questi ritardi, potrebbe essere necessario modificare il programma.
  • Bloccanti: I blocchi sono attività che devi completare prima di poter passare ad altre attività. Ad esempio, è necessario versare le fondamenta prima che un muratore possa posare i mattoni. 

Pianifica attentamente le tue tempistiche per evitare ritardi. Identifica gli ostacoli all'inizio del progetto per assicurarti che non diventino ostacoli in seguito.

5. Recluta e trattieni manodopera qualificata

Il numero di lavoratori qualificati nella tua squadra sarà preso in considerazione quando determinerai se puoi soddisfare i requisiti di pianificazione del progetto di costruzione. Se hai meno lavoratori qualificati, potrebbe essere necessario assumere lavoratori temporanei o chiedere più lavoro al tuo attuale equipaggio. Entrambe le scelte possono condurre a fare offerte più elevate per i progetti e potenzialmente ridurre il numero totale di lavori. 

Piuttosto che una soluzione temporanea per superare i problemi di carenza di manodopera, consigliamo di reclutare e trattenere nuovi lavoratori a lungo termine. Vuoi lavoratori con le giuste competenze e attitudini per garantire la tua produttività e il morale generale. Considera i seguenti metodi per attirare lavoratori con le competenze di cui hai bisogno:

  • Adotta metodi che distinguono la tua attività dalla concorrenza.
  • Offrire ai lavoratori un percorso di carriera praticabile.
  • Offrire retribuzioni e vantaggi competitivi. 

6. Stabilire una comunicazione chiara con tutte le persone coinvolte

Una comunicazione chiara è fondamentale per completare il progetto di costruzione in tempo. Stabilire una comunicazione chiara con tutte le parti coinvolte nel progetto di costruzione in modo che possano condividere rapidamente le osservazioni e risolvere i dubbi il prima possibile. Incoraggia i tuoi dipendenti a comunicare regolarmente. I supervisori di livello inferiore possono affrontare problemi su piccola scala, mentre quelli più in alto nella catena possono affrontare questioni urgenti.  

In caso di interruzioni del programma, potresti comunque essere in grado di rispettare la scadenza comunicando con tutte le parti coinvolte e apportando modifiche di conseguenza. Comunicando tempestivamente con i subappaltatori, puoi mitigare immediatamente i problemi emergenti. Determinare come condividere le informazioni relative allo stato di avanzamento del progetto e con quale frequenza deve avvenire tale comunicazione. 

7. Pianifica i tuoi appaltatori in anticipo

Appaltatori, architetti e designer hanno spesso lunghi tempi di attesa, quindi fissare un primo incontro il prima possibile è fondamentale. Considera il tempo necessario per rispettare il loro programma e quanto tempo ci vorrà per ottenere i materiali. 

Determina in anticipo quali appaltatori sono richiesti dal tuo progetto e richiedi preventivi in anticipo. Affrontare questa esigenza in anticipo ti aiuterà ad assicurarti di avere i tuoi appaltatori bloccati prima di iniziare il tuo progetto. 

8. Collabora durante tutto il processo

La collaborazione implica più che il completamento puntuale delle singole attività. Per collaborare con successo con tutte le parti coinvolte, come subappaltatori, costruttori, architetti e professionisti dell'HVAC, è necessario costruire un rapporto con ogni stakeholder basato sul rispetto e sulla fiducia e lavorare insieme per completare il progetto. La capacità di coordinare gli sforzi è fondamentale per rispettare il tuo programma.

9. Migliorare i metodi di gestione

Gestire il progetto in modo efficace può aiutare a risparmiare denaro, tempo e risorse

I metodi di gestione scelti possono influire sul rispetto dei tempi del progetto. I responsabili dei lavori assegnano le responsabilità e i ruoli di un progetto e coordinano i materiali e la manodopera sul cantiere per garantire che il team completi il lavoro in tempo. Potrebbe essere necessario destreggiarsi tra più aspetti del piano del progetto riducendo al minimo i ritardi e rimuovendo gli ostacoli che potrebbero ritardare l'avanzamento. Allo stesso tempo, dovrai assicurarti che le squadre di lavoro siano sul posto al momento giusto e che le attrezzature e le forniture siano conservate correttamente. 

Gestire il progetto in modo efficace può aiutarti a risparmiare denaro, tempo e risorse. La scelta di un metodo di gestione di successo garantisce che i programmi funzionino tutti insieme e che i lavoratori dispongano degli strumenti di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno. 

10. Raccogliere gli strumenti e i materiali necessari

Piuttosto che ordinare materiali e strumenti mentre procedi, ti consigliamo di ordinare in anticipo ciò di cui avrai bisogno per il tuo progetto di costruzione. Potresti anche voler ordinare i tuoi strumenti e materiali prima di completare il progetto precedente. I tempi di consegna possono variare notevolmente, soprattutto con una carenza di manodopera in corso e problemi della catena di approvvigionamento. 

Avere tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano è preferibile piuttosto che perdere una scadenza a causa di un ritardo nella consegna. Se ti ritrovi con più materiali del necessario per questo progetto, puoi conservarli per un uso futuro. Lavora a stretto contatto con i fornitori per assicurarti che i materiali di cui hai bisogno siano disponibili quando ne hai bisogno.

11. Promuovere la sicurezza

La sicurezza deve essere sempre una priorità in cantiere, anche in presenza di scadenze incombenti. I tuoi metodi dovrebbero funzionare con standard di sicurezza per sviluppare un flusso di lavoro stabile e prevedibile che ti consenta di rispettare le scadenze e prevedere con maggiore precisione le tempistiche per i tuoi progetti futuri.

12. Crea un piano di emergenza

I progetti di costruzione possono cadere in ritardo per una serie di motivi al di fuori del tuo controllo. Tuttavia, puoi identificare i possibili rischi che potrebbero interrompere il tuo programma e preparare piani di emergenza per affrontarli se si verificano. 

I piani di emergenza possono aiutare a mitigare e risolvere un problema prima che si aggravi. Ad esempio, potresti dover affrontare un ritardo meteorologico che ti fa perdere un giorno o più di lavoro. Avere un piano in atto per aggiungere più attrezzature o manodopera ti aiuterà a rimettere in carreggiata il tuo progetto il più rapidamente possibile. 

Collaborare con il team di progetto per identificare potenziali ritardi nella pianificazione e stabilire piani di emergenza. Se affronti una di queste situazioni, sarai pronto per loro. Tieni presente che i ritardi di costruzione sono spesso dovuti a più piccoli problemi piuttosto che a uno grande. Monitora i tuoi programmi, analizza i report giornalieri sui progressi e gestisci i rischi per rimanere in pista.

13. Esternalizzare quando possibile

L'outsourcing può farti risparmiare tempo e assicurarti di rispettare la scadenza per il completamento del progetto. Ad esempio, potresti voler esternalizzare le tue attività non lavorative, come la contabilità, il finanziamento e l'ottenimento di permessi. L'esternalizzazione di queste attività può aiutarti a risparmiare tempo, permettendoti di concentrarti sul lavoro relativo alla manodopera del tuo progetto. 

Potresti anche voler esternalizzare diversi aspetti del progetto di costruzione, come la consegna dei materiali. L'outsourcing può consentirti di beneficiare di un processo di consegna più controllato e ottenere tracciamento GPS in tempo reale e notifiche sulle tue consegne.

14. Monitora e documenta i tuoi progressi

I report possono semplificare la determinazione degli orari e l'identificazione di segnali che potrebbero indicare un potenziale ritardo

Tieni traccia dell'avanzamento del tuo progetto di costruzione utilizzando report giornalieri dettagliati. Questi rapporti possono rendere più facile determinare se sei ancora nei tempi previsti e identificare i segnali che potrebbero indicare un potenziale ritardo. Confronta i tuoi progressi effettivi con la tempistica prevista per il completamento delle attività per vedere se alcune attività hanno richiesto più o meno tempo del previsto. In caso di discrepanze, provare a identificare le cause e confrontare i progressi con quelli di progetti passati simili per migliorare la programmazione per i progetti futuri.

Potrebbe essere necessario apportare modifiche al tuo programma man mano che procedi. In tal caso, utilizzare la documentazione sui progressi per stimare le tempistiche per le attività correlate. Ricordati di tenere informati i subappaltatori se le tue modifiche influenzeranno il loro lavoro.

15. Utilizzare software di tracciamento e la tecnologia più recente

Il software di monitoraggio può semplificare l'avambraccio al tuo programma per i tuoi progetti di costruzione. Con la sua migliore organizzazione, puoi risparmiare tempo nei lavori di costruzione e migliorare la crescita dei tuoi ricavi. Questo software ti consente di visualizzare l'avanzamento del tuo progetto in tempo reale, consentendoti di affrontare tempestivamente la programmazione eccessiva e i ritardi. Alcune opzioni software possono anche offrire un'app mobile in modo da poter accedere al software da qualsiasi luogo. Tieni a mente gli orari dei tuoi lavoratori mentre lavori con il software per assicurarti di poter rispettare la scadenza. 

L'utilizzo di questo software ti consentirà di:

  • Monitora costi e budget.
  • Pianifica facilmente i turni di lavoro.
  • Rivedere le prestazioni del progetto.
  • Identifica rapidamente i potenziali problemi.
  • Assegna le attività ai singoli con facilità.
  • Osservare la produttività dei lavoratori in tempo reale.
  • Monitorare l'inventario e la consegna dei materiali.
  • Tieni i documenti e le informazioni del tuo progetto nello stesso posto.
  • Offri l'accesso a tutti coloro che sono coinvolti nel progetto da qualsiasi luogo.

Potresti anche voler utilizzare un software di stima dei costi di costruzione durante la fase di pianificazione per determinare il costo complessivo del tuo progetto di costruzione. 

Inoltre, è possibile utilizzare tecnologie come droni e dispositivi indossabili in cantiere. I dispositivi indossabili possono tracciare i dipendenti e avvisarti in caso di strato carburato di un incidente o di un infortunio. I droni possono sorvegliare il sito dall'alto in modo da evitare di mettere in pericolo un lavoratore.

16. Lavora con un arbitro per la risoluzione delle controversie

Possono sorgere controversie che possono potenzialmente impedirti di rispettare la scadenza. In questi casi, l'utilizzo di un arbitro per la risoluzione delle controversie piuttosto che portarlo in un'aula di tribunale può aiutare a risolvere le cose più rapidamente. Se ti trovi in una controversia che potrebbe ritardare il tuo programma, potresti prendere in considerazione la possibilità di lavorare con un arbitro per assicurarti di poter completare il tuo progetto in tempo.

17. Scegli l'attrezzatura a noleggio

Il noleggio di attrezzature è un'opzione utile per garantire il rispetto delle scadenze. La scelta se è meglio noleggiare o acquistare dipenderà da vari fattori, tra cui: 

  • Quanti soldi puoi spendere in anticipo.
  • Per quanto tempo ti servirà l'attrezzatura.
  • Se hai spazio di archiviazione.
  • Se gestite regolarmente più cantieri contemporaneamente. 

Alcuni dei vantaggi delle attrezzature a noleggio di Cat Rentals℠ includono quanto segue:

  • Migliore flusso di cassa
  • Assenza di costi di riparazione
  • Minori costi di smaltimento
  • Flessibilità per supportare la domanda
  • Accesso alla tecnologia più recente
  • Maggiore controllo dei costi di progetto

Le attrezzature a noleggio possono aiutarvi a far crescere la vostra attività e a rispettare le scadenze di costruzione.

rispettate più scadenze di costruzione con Cat Rentals
Rispetta più scadenze di costruzione con Cat Rentals℠

Cat Rentals è in grado di fornire l'attrezzatura necessaria per rispettare le scadenze di costruzione. Controlliamo accuratamente ciascuno dei nostri prodotti, li manteniamo meticolosamente e li dotiamo della tecnologia più recente per mantenere le vostre operazioni produttive. I nostri esperti qualificati sono sempre disponibili per aiutarvi a scegliere l'attrezzatura e a risolvere i problemi se avete bisogno di indicazioni sulla soluzione giusta per il vostro progetto di costruzione.

Abbiamo più di 1.300 sedi in tutto il paese, il che ti rende facile noleggiare tutto ciò di cui hai bisogno da persone che fanno tutto il necessario. Serviamo diversi settori dell'industria delle costruzioni con oltre 70 marchi leader di attrezzature. Sfoglia i nostri noleggi di attrezzature e strumenti o richiedi subito un preventivo a noi di Cat Rentals.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie