.png)
Sforare il budget è comune nel settore edile. Alcuni studi mostrano che nove progetti su 10 devono affrontare il superamento dei costi di costruzione. Alcuni problemi che causano sforamenti sono più comuni di altri. Conoscendo le cause principali, le aziende possono adottare misure per evitarle e tenere sotto controllo i costi.
I grandi progetti sono i più colpiti. Secondo McKinsey & Company, alcuni progetti superano l'80% il budget e richiedono il 20% in più del previsto. Per progetti di tutte le dimensioni:
- Solo il 31% circa finisce entro il 10% del proprio budget.
- Solo il 25% finisce entro il 10% della scadenza.
Questi numeri evidenziano un grave problema del settore. Ma il superamento dei costi non è garantito. Con una migliore pianificazione, una comunicazione più forte e gli strumenti giusti, le aziende possono ridurre il loro impatto. Il primo passo è comprendere le cause più comuni.
1. Cattive stime del progetto
Stime sbagliate spesso avviano la reazione a catena che porta al superamento dei costi di costruzione. I problemi comuni includono:
- Lacune nell'ambito: La mancanza di dettagli nei piani o i rischi del sito come i ritardi meteorologici possono portare a un budget insufficiente.
- Errori materiali: Gli errori matematici o di inserimento dati possono sommarsi rapidamente.
- Ignorare le tendenze: I costi di costruzione possono aumentare molto più velocemente dell'inflazione generale. Ad esempio, in un anno l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 5,4% mentre i costi di input delle costruzioni sono aumentati del 23%.
Soluzione: Gli stimatori hanno bisogno di informazioni complete sul progetto e devono tenere traccia dei prezzi di mercato correnti.
2. Non pianificare le richieste di modifica
La maggior parte dei progetti deve affrontare richieste di modifica, che modificano l'ambito, la progettazione o i requisiti dopo che il budget è già stato impostato. Quasi tutti i progetti li vedono.
Alcune richieste di modifica derivano da stime errate o problemi di comunicazione. Altri provengono da richieste dei clienti a metà progetto. In entrambi i casi, hanno un impatto sulla pianificazione delle attrezzature, sui tempi e sui budget degli appaltatori.
Soluzione: Pianifica in anticipo con le clausole contrattuali per fondi e tempo extra. Oppure utilizzare software per modellare gli impatti per ridurne l'effetto.
3. Gestione inefficiente del sito
Una cattiva gestione in cantiere causa sprechi di tempo e denaro. I problemi comuni includono attrezzature mal posizionate, mancanza di una direzione chiara e affaticamento del lavoratore.
Soluzione: Semplici sistemi di controllo e strumenti digitali possono aiutare a tenere traccia della posizione e degli orari dei lavoratori. Strumenti come i laser sotterranei possono anche aiutare a migliorare la precisione in attività come la posa di tubi. Inoltre, i metodi di costruzione snella possono ridurre i costi fino al 15% e le tempistiche del progetto del 30% con metodi come un migliore allineamento del flusso di lavoro, la consegna just-in-time e i cicli di feedback giornalieri.
4. Mancanza di comunicazione
Quasi la metà dei progetti con scarsa comunicazione supera il budget. Solo il 48% delle aziende con scarsa comunicazione rientra nel budget.
Obiettivi o supposizioni fraintesi portano a rielaborazioni e sforzi sprecati.
Soluzione: Una comunicazione chiara e coerente tra clienti, stimatori e team riduce gli ordini di modifica ed evita sforzi inutili.
5. Cattiva programmazione
Si perde tempo e denaro quando le squadre o le attrezzature non sono programmate correttamente. Il noleggio di attrezzature consente di risparmiare denaro, ma solo se le pianificazioni corrispondono alle esigenze del progetto.
Soluzione: Utilizza il software di pianificazione per allineare e coordinare lavoratori, subappaltatori e attrezzature a noleggio per ridurre lacune e sovrapposizioni nel lavoro del progetto.
6. Costi nascosti
Permessi, ritardi e costi di manodopera sono spesso sottovalutati. Ad esempio:
Permessi: Dovrebbe essere integrato nei budget in anticipo.
Ritardi imprevisti: Anche con un'attenta pianificazione, le sorprese accadono. Ad esempio, nel 2021, alcuni progetti hanno subito ritardi di sei mesi per i materiali di copertura e fino a un anno per l'acciaio.
Manodopera: La carenza di lavoratori e l'aumento dei salari aggiungono costi.
7. Progettazione scadente
I difetti di progettazione possono causare problemi di conformità o la mancata esecuzione di componenti, che richiedono la rilavorazione. Correggere questi errori nelle fasi avanzate del processo è costoso.
8. Mancanza di flessibilità
Problemi imprevisti come interruzioni della catena di approvvigionamento o rallentamenti economici richiedono flessibilità.
Soluzione: Le strategie just-in-time e le partnership con i fornitori aiutano i progetti ad adattarsi al cambiamento.
9. Errori amministrativi
Errori burocratici o controversie possono causare ritardi e rilavorazioni.
Soluzione: Le piattaforme digitali consentono agli stakeholder di accedere alle stesse informazioni.
10. Assumere i lavoratori sbagliati
L'assunzione basata esclusivamente sull'offerta più bassa rischia di essere di scarsa qualità.
Soluzione: Rivedere la cronologia dei subappaltatori e dare priorità alla qualità e alla sicurezza.
11. Incidenti di sicurezza
La costruzione è pericolosa. Gli incidenti di sicurezza causano tempi di inattività e costi aggiuntivi.
Soluzione: La formazione e le tecnologie di sicurezza, come i sensori RFID e le bande di affaticamento, possono aiutare a ridurre i rischi.
12. Compiti che fanno perdere tempo
I lavoratori possono perdere fino a 14 ore a settimana in attività non correlate all'avanzamento del progetto.
Soluzione: Una migliore comunicazione e l'assunzione di subappaltatori di qualità riducono gli sprechi di tempo e fatica.
Nei cantieri edili si verificano sempre cambiamenti imprevisti. Il noleggio di attrezzature vi offre la flessibilità necessaria per rispondere rapidamente. Cat Rentals℠ offre un'ampia selezione di strumenti, attrezzature e macchine pesanti di oltre 70 marchi affidabili. Richiedi un preventivo rapido o trova il tuo dealer di noleggio locale per iniziare.
D: Qual è la causa più comune del superamento dei costi di costruzione?
R: Gli errori nelle stime dei progetti sono la causa più frequente, spesso legata all'ambito, agli errori materiali o alle tendenze dei prezzi.
D: In che modo le aziende possono evitare il superamento dei costi?
R: Con una migliore pianificazione, una comunicazione più forte e noleggi flessibili delle attrezzature.
D: Il noleggio delle attrezzature aiuta a controllare i costi?
R: Sì. I noleggi possono aiutare riducendo i costi iniziali e offrendo alle aziende l'accesso alle macchine giuste al momento giusto.






Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting