Quando la tua squadra ha bisogno di raggiungere luoghi elevati, un sollevatore a forbice può essere una scelta eccellente. Poiché sono disponibili diversi tipi di sollevatori a forbice , molte aziende scelgono di noleggiare elevatori a forbice per offrire loro la flessibilità di cui hanno bisogno per gestire varie applicazioni. Le aziende che sanno come utilizzare gli elevatori a forbice in modo efficace e sono consapevoli dei vantaggi del noleggio si mettono in grado di completare i lavori in modo più economico e produttivo.
Mentre consideri di noleggiare un sollevatore a forbice, potresti voler saperne di più su cosa sono e i tipi tra cui puoi scegliere. Inoltre, potresti anche voler imparare come usarli in modo efficace e i vantaggi dell'affitto. La nostra guida definitiva ai sollevatori a forbice copre tutto ciò che devi sapere.
Vai a una sezione:
I sollevatori a forbice sono un tipo di attrezzatura aerea utilizzata per sollevare lavoratori e materiali a un'altezza di lavoro appropriata. Sono utilizzati principalmente nelle applicazioni di manutenzione degli stabilimenti e di costruzione e sono generalmente semoventi, il che significa che possono essere guidati fino a diverse aree del cantiere. Le macchine prendono il nome dal design della meccanica di sollevamento, che presenta supporti metallici incrociati e una piattaforma sulla parte superiore.
Quando la macchina inizia a sollevamento personale o materiali verso l'alto, questi supporti metallici si allungano. Quando il sollevatore a forbice scende, i supporti metallici si ripiegano. I sollevatori a forbice possono raggiungere punti difficili da raggiungere e fornire ai lavoratori una piattaforma stabile su cui svolgere il proprio lavoro. Nell'edilizia, i lavoratori utilizzano regolarmente sollevatori a forbice per assistere con il cablaggio dei cavi e le ispezioni. Le squadre di costruzione si affidano a loro anche per sollevare materiali pesanti e vari strumenti in aree elevate.
Diversi tipi di elevatori a forbice vengono utilizzati per vari scopi nel settore edile. Conoscendo le differenze tra loro, un'impresa edile può assicurarsi di avere un sollevatore a forbice raccordo i requisiti del proprio cantiere. I cinque tipi principali di elevatori a forbice sono idraulici, diesel, elettrici, per terreni accidentati e pneumatici.
Scopri di più sui principali tipi di sollevatori a forbice di seguito:
1. Elevatori idraulici a forbice
Gli impianti idraulici azionati manualmente o a motore alimentano i sollevatori idraulici a forbice. L'olio idraulico della macchina cambia la pressione per il sollevamento e l'abbassamento della piattaforma. Poiché i sollevatori idraulici a forbice sono semplici da azionare, gli operatori non devono seguire una grande quantità di formazione. Pertanto, uno dei vantaggi di questi sollevatori a forbice è che un operatore può utilizzarne uno rapidamente.
Quando fa freddo, i sollevatori idraulici a forbice possono essere più lenti a funzionare poiché le temperature più basse rendono l'olio più denso. I modelli più recenti hanno tenuto conto di questi rallentamenti e li hanno corretti, ma i modelli più vecchi potrebbero vedere alcuni cali di velocità e potenza quando funzionano a basse temperature.

2. Elevatori a forbice diesel
Gli elevatori a forbice diesel sono alcuni degli elevatori a forbice più popolari nel settore edile. Eccellono nei luoghi di lavoro all'aperto, dove possono raggiungere i 20-50 piedi in aria. Questa varietà di altezze li rende adatti a diversi compiti. Tendono anche ad avere un design più pesante, che conferisce loro più potenza e una piattaforma più grande su cui più lavoratori possono stare in piedi e lavorare.
Generalmente, questi sollevatori a forbice diesel sono adatti solo per uso esterno. Dal momento che funzionano a gasolio, disinseriscono fumi nell'aria e fanno molto rumore, che potrebbe essere potenzialmente dannoso o distrarre i lavoratori all'interno. Quando vengono utilizzati all'aperto, le macchine hanno una ventilazione sufficiente per dissipare i fumi senza danneggiare i lavoratori. Inoltre, l'esterno aiuta a disperdere i forti rumori generati da queste macchine.
3. Elevatori elettrici a forbice
Gli elevatori elettrici a forbice rappresentano un'alternativa agli elevatori diesel. Queste macchine non bruciano combustibile, ma si affidano a un meccanismo di azionamento elettrico silenzioso. Grazie alla mancanza di emissioni o rumore, sono adatti per le aree di lavoro interne che potrebbero non avere una ventilazione sufficiente per utilizzare un sollevatore diesel in sicurezza.
La loro energia elettrica tende a renderli meno potenti delle macchine diesel, e di solito non arrivano così in alto. Il design più piccolo di questi sollevatori a forbice ha il vantaggio di raccordo in spazi più piccoli in cui un sollevatore a forbice più ingombrante non sarebbe in grado di entrare.
.jpg)
4. Sollevatori a forbice Terrain ruvidi
Talvolta, i cantieri presentano terreni accidentati difficili da percorrere in sicurezza per i sollevatori a forbice standard. Gli elevatori a forbice per terreni accidentati sono progettati per cantieri troppo difficili da percorrere per gli elevatori a forbice standard. Queste macchine sono costruite con pneumatici per impieghi gravosi/impieghi pesanti e una maggiore capacità di carico. Sono inoltre dotati di caratteristiche di sicurezza aggiuntive, come i dispositivi di ritenuta per le cadute e gli arresti, per mantenere i lavoratori al sicuro in ambienti potenzialmente pericolosi.
Le aziende utilizzano spesso elevatori a forbice su terreni accidentati su superfici e pendenze irregolari per fornire ai lavoratori una piattaforma stabile su cui lavorare. Sono inoltre progettati per lavorare in condizioni climatiche avverse, contribuendo a mantenere i lavoratori al sicuro mentre lavorano in posizioni elevate in caso di pioggia e vento. Gli impianti di sollevamento per terreni accidentati possono raggiungere posizioni molto alte e sono molto ampi. In genere, sono alimentati a propano liquido, gas, diesel o a doppia alimentazione.
5. Elevatori pneumatici a forbice
I sollevatori pneumatici a forbice non richiedono combustibile per funzionare. Invece, usano la pressione dell'aria per alimentare il loro meccanismo di sollevamento. In sostanza, funzionano aspirando l'aria atmosferica e poi comprimendola per fornire la quantità di potenza appropriata per sollevare la piattaforma verso l'alto. Dal momento che usano l'aria per alimentarli, non disinserimento fumi pericolosi nell'aria, rendendoli appropriati per l'uso interno e per le aziende che desiderano ridurre la loro impronta di carbonio.
Come gli ascensori elettrici a forbice, di solito non offrono la stessa potenza degli ascensori diesel. Possono essere utilizzati nella maggior parte degli ambienti poiché l'aria che li alimenta li rende sicuri per applicazioni interne. Inoltre, i sollevatori pneumatici a forbice possono in genere adattarsi a spazi più ristretti.
.jpg)
Gli elevatori a forbice offrono un valore significativo a vari settori, in quanto sollevamento i lavoratori in alto e offrono loro una piattaforma stabile su cui stare in piedi. Grazie a queste capacità, i sollevatori a forbice sono molto popolari tra le aziende che eseguono lavori aerei. I lavoratori spesso richiedono una superficie sicura e piana su cui lavorare mentre sono in aria e si affidano a sollevatori a forbice per fornirla.
Oltre alla loro capacità di sollevare i lavoratori in posizioni elevate, i sollevatori a forbice vengono utilizzati anche per lavori che richiedono attrezzature aeree con mobilità eccezionale. In settori come l'edilizia, la logistica in informazioni generali e le infrastrutture, la mobilità degli elevatori a forbice li rende incredibilmente preziosi. Le aziende possono scegliere sollevatori a forbice di varie dimensioni e capacità di prestazioni per trovarne uno che soddisfi le loro esigenze.
Puoi trovare elevatori a forbice utilizzati nei magazzini per aiutare con il recupero dei pacchi e come ascensori per auto. Sono anche regolarmente utilizzati per aiutare i lavoratori a pulire le finestre ad altezze elevate e nell'industria della pellicola per ottenere lo scatto perfetto. Nel settore edile, aiutano in varie fasi di costruzione, offrendo ai lavoratori uno spazio sicuro in cui stare in piedi mentre usano utensili elettrici e svolgono altre attività. Anche le imprese edili utilizzano elevatori a forbice per trasportare i materiali in aree di lavoro sopraelevate.
.jpg)
Gli elevatori a forbice sono generalmente facili da usare, il che rende facile addestrare i membri del personale a usarli in modo efficace e sicuro. L'utilizzo corretto di un sollevatore a forbice prevede tre fasi principali: l'ispezione pre-avvio, le procedure di avviamento e le procedure di arresto.
Scopri di più su come utilizzare un sollevatore a forbice di seguito:
Fasi dell'ispezione pre-avvio
Prima di utilizzare un sollevatore a forbice, è buona norma condurre un'ispezione pre-avviamento. Questa ispezione garantisce che il sollevatore a forbice si trovi in un ambiente sicuro per l'utilizzo. Utilizzerai l'ispezione anche per verificare se il sollevatore a forbice è in condizioni di funzionamento sicuro. Alcuni dei passaggi principali per un'ispezione includono:
- Cerca ostacoli: prima di azionare un sollevatore a forbice e spostarlo in posizione per un sollevamento, è necessario guardarsi intorno per potenziali pericoli che potrebbero danneggiare il sollevatore a forbice o causarne il blocco. Alcuni degli ostacoli che l'operatore cerca sono detriti, riempimento morbido, fossi, buche e dislivelli.
- Verificare la presenza di pericoli sopraelevati: i pericoli sopraelevati possono impedire a un sollevatore a forbice di raggiungere l'altezza necessaria. Le linee elettriche e altri pericoli simili possono folgorare o ferire in altro modo chi si trova sulla piattaforma. Pertanto, è necessario verificare la presenza di questi rischi sopraelevati durante la loro ispezione, regolando il posizionamento del sollevatore a forbice in base alla posizione dei pericoli.
- Assicurati che la batteria sia carica: se stai utilizzando un sollevatore elettrico a forbice, devi assicurarti che la batteria sia carica per farti volare e poi tornare giù. Prima di azionare il macchinario, controllare se le batterie sono completamente cariche prima di utilizzare il sollevatore a forbice. Se il sistema di ricarica della batteria è collegato a una fonte di alimentazione esterna, è necessario scollegarlo prima dell'uso.
- Ispeziona controlli e componenti: infine, guarda i comandi dell'ascensore a forbice per assicurarti che funzionino correttamente. Inoltre, esaminerai vari componenti del sollevatore a forbice, verificando la presenza di danni che potrebbero ridurre l'efficacia e la sicurezza del sollevatore a forbice.
.jpg)
Procedure per l'avviamento e il funzionamento
Dopo aver completato l'ispezione pre-avvio, passa all'utilizzo del sollevatore a forbice per qualsiasi attività ti serva. Assicurati che qualsiasi membro del personale che ha la responsabilità di guidare e azionare un sollevatore a forbice sia addestrato su come usarlo correttamente.
Ulteriori informazioni sulle procedure operative appropriate riportate di seguito:
- Iniziare il funzionamento tirando fuori il pulsante di arresto di emergenza dal pannello di controllo. Finché questo pulsante è inserito, il sollevatore a forbice non si avvia.
- Quindi, trovare l'interruttore a chiave che dice off/platform/base. Premere "piattaforma" su questo interruttore.
- Dopo aver selezionato l'interruttore della piattaforma, è possibile accedere alla piattaforma dell'ascensore.
- Dopo essere saliti sulla piattaforma, è ora possibile estrarre un altro pulsante di arresto di emergenza sul pannello di controllo della piattaforma. Come l'altro pulsante di arresto di emergenza, impedisce il funzionamento dei processi chiave sul sollevatore a forbice fino a quando non viene estratto.
- Con il pulsante di emergenza estratto, è ora possibile utilizzare il controller e le leve della console dell'operatore per guidare il sollevamento a forbice.
- Durante la guida del sollevatore a forbice da un punto all'altro, è importante nota il sollevatore possa essere lasciato nella gamma alta, il che significa che la piattaforma è ancora sollevata, o nella gamma bassa, nel senso che la piattaforma è abbassata. Se l'operatore sta guidando il sollevatore a forbice in un'area aperta, di solito è sicuro mantenere la piattaforma nella sua gamma alta. Quando la piattaforma elevatrice a forbice viene utilizzata in aree più ristrette o in luoghi con ostruzioni sopraelevate, è meglio mantenerla bassa.
- Se si utilizza un sollevatore a forbice per lavori di verniciatura, è una buona idea coprire i corrimano, i comandi e la piattaforma. I rivestimenti aiutano a prevenire schizzi o schizzi di vernice sul sollevatore a forbice.
.jpg)
Procedure per l'arresto
Dopo aver finito di usare un sollevatore a forbice, segui alcune pratiche per assicurarti che sia spento correttamente. Spegnendo correttamente il sollevatore a forbice, un'azienda prepara i propri macchinari per il giorno successivo, li protegge dai danni e si assicura che non vengano lasciati accesi accidentalmente. Alcune procedure di spegnimento corrette includono:
- Prima di arrestare il sollevatore a forbice, accertarsi che la piattaforma sia completamente abbassata e riportata nella posizione originale. Spegnerla in una posizione più alta può rendere difficile l'accesso da parte di altri operatori ed eventualmente danneggiare il sollevatore a forbice.
- Una volta abbassata completamente la piattaforma, ti consigliamo di premere nuovamente i pulsanti di arresto di emergenza. Questi pulsanti si trovano in genere sul comando base e sulla console dell'operatore.
- Quindi, portare l'interruttore della base in posizione disattivato.
- Una volta arrestato completamente il sollevatore a forbice, la squadra può rimuovere tutti i materiali, gli attrezzi e i detriti dalla piattaforma.
- Con il sollevatore a forbice disattivato e la piattaforma libera, puoi ricaricare un sollevatore elettrico a forbice collegandolo al suo caricabatterie.
.jpg)
Come con qualsiasi altro tipo di macchinario pesante, le aziende devono garantire la sicurezza degli operatori e del personale durante il loro utilizzo. Ad esempio, un'ispezione preliminare può aiutare un operatore a individuare potenziali pericoli prima di utilizzare il sollevatore a forbice. Potresti voler essere a conoscenza di varie altre pratiche di sicurezza dei sollevatori a forbice per proteggere i macchinari e i lavoratori.
Di seguito sono riportate alcune delle principali pratiche di sicurezza per il sollevamento a forbice :
- Verificare la presenza di superfici piane e solide: i lavoratori hanno bisogno di una piattaforma stabile per svolgere il proprio lavoro in modo corretto e sicuro. Un ascensore posizionato su una pendenza, detriti, buche, dossi e dislivelli possono diventare instabili, causando potenziali lesioni. I lavoratori usano spesso utensili elettrici potenzialmente pericolosi, quindi una superficie stabile è fondamentale per mantenere i lavoratori al sicuro.
- Evita le fonti di alimentazione elettrica: quando i lavoratori lavorano in alto, potrebbero essere esposti a fonti di energia elettrica, come trasformatori e linee elettriche. Tenere il sollevatore a forbice ad almeno 10 piedi di distanza dalle linee elettriche può proteggere i lavoratori da lesioni elettriche e scosse. Anche altri pericoli non elettrici, come sporgenze e rami, dovrebbero essere evitati poiché possono intralciare i lavoratori.
- Non operare in condizioni meteorologiche avverse: i lavoratori spesso si verificano quando i lavoratori utilizzano sollevatori a forbice in condizioni meteorologiche pericolose. Condizioni meteorologiche non sicure includono neve, pioggia, nevischio e venti forti. Queste condizioni possono far perdere l'equilibrio ai lavoratori, destabilizzare il sollevatore a forbice e rendere difficile completare le attività in modo efficace.
- Guida il sollevatore a forbice in sicurezza: prima di guidare l'ascensore in una nuova posizione, assicurati di aver compreso i requisiti di sicurezza del produttore. Alcuni elevatori a forbice possono essere guidati in sicurezza mentre la piattaforma è ancora sollevata, mentre altri dovranno essere completamente abbassati. In caso di dubbi, è una buona idea tenere la piattaforma completamente abbassata prima dell'uso.
- Stabilizzare il sollevamento e impostare i freni: prima di sollevare la piattaforma, assicurarsi che sia stabilizzata e che i freni siano impostati. È facile dimenticare i freni dopo aver già sollevato la piattaforma, quindi è meglio impostare i freni prima dell'inizio di qualsiasi lavoro o del sollevamento della piattaforma.
- Assicurarsi che il sollevatore non sia sovraccarico: un sollevatore a forbice avrà una capacità di carico che non deve essere superata. Questa capacità di carico si riferisce al peso che il sollevatore a forbice può HOLD (mantenimento) in modo sicuro. Il sovraccarico del sollevatore a forbice può causarne la rottura, con conseguenti lesioni a chi vi si trova sopra e danni a qualsiasi strumento o materiale che contiene. Verificare sempre con il produttore quanto peso è in grado di sopportare il sollevatore.
- Massima sicurezza mentre lavorate sulla piattaforma: voi e i vostri dipendenti dovete mettere la vostra sicurezza al primo posto mentre siete sulla piattaforma dell'elevatore a forbice. Dal momento che sarai sollevato da terra, cadere dall'ascensore potrebbe causare gravi lesioni. Alcune linee guida chiave sono di non stare mai sui guardrail o di rimuoverli.
- Formare operatori e lavoratori prima di consentirne l'uso: prima che qualcuno utilizzi un sollevatore a forbice o vi salga sopra per svolgere un lavoro, assicurarsi che sia addestrato a usarlo in sicurezza. Questa formazione può prevenire infortuni e proteggere il macchinario da un uso improprio.
.jpg)
Noleggiare un sollevatore a forbice può essere un'ottima decisione per la tua azienda. Alcuni dei principali vantaggi del noleggio includono avere più scelte, la possibilità di avere un sollevatore a forbice solo quando ne hai bisogno, l'accesso alla tecnologia più avanzata e costi di manutenzione ridotti.
Scopri di più sui vantaggi del noleggio di un sollevatore a forbice di seguito:
- Varietà di scelte: le tue esigenze cambiano da lavoro a lavoro e il noleggio di sollevatori a forbice ti consente di adattarti a nuove condizioni. Ad esempio, un lavoro potrebbe richiedere un sollevatore a forbice diesel e il successivo potrebbe richiedere un sollevatore elettrico a forbice. Dal momento che non sei bloccato in un tipo di sollevatore a forbice, puoi adattarti rapidamente alle esigenze di diversi lavori.
- Noleggia solo quando ne hai bisogno: scegliere di noleggiare significa anche che la società di noleggio ti toglie il sollevatore a forbice dalle mani quando hai finito di usarlo. Il noleggio ti aiuta a ridurre i costi, poiché non devi pagare per lo stoccaggio quando le macchine non sono in uso. Dover pagare solo per i sollevatori a forbice quando ne hai bisogno riduce gli sprechi ed è molto conveniente, soprattutto quando non hai bisogno di sollevatori a forbice per la maggior parte dei tuoi lavori.
- Accesso alla tecnologia più recente: uno dei principali vantaggi del noleggio è che le società di noleggio hanno spesso gli ascensori a forbice tecnologicamente più avanzati nel loro inventario. Di conseguenza, è possibile utilizzare questi ascensori aggiornati sul proprio cantiere. Le piattaforme di sollevamento a forbice più avanzate offrono alla tua squadra funzionalità di sicurezza aggiuntive e una maggiore efficienza.
- Nessun costo di manutenzione: quando noleggi, hai il vantaggio di non doverti preoccupare dei costi di manutenzione. La società di noleggio si occupa della manutenzione delle attrezzature a noleggio e di eventuali guasti alle macchine presenti in cantiere. Una buona società di noleggio in genere ripara o sostituisce l'attrezzatura guasta senza alcun addebito per te.
.jpg)
Cat Rentals℠ è pronto ad equipaggiare il tuo team con il sollevatore a forbice giusto per le tue esigenze. Con oltre 1.300 sedi in tutto il mondo, è probabile che ci sia una filiale locale vicino al luogo di lavoro. Scegliendo tra la nostra vasta gamma di sollevatori a forbice, sarai felice di scoprire che offriamo tariffe competitive e contratti di noleggio flessibili. Una volta noleggiato il sollevatore a forbice, il nostro servizio non si ferma. Il nostro team è pronto a fornire servizi di manutenzione e riparazione di emergenza in qualsiasi momento di AVVERTENZA.
Sfoglia la nostra selezione di elevatori a forbice a noleggio. In caso di domande, trova il tuo negozio locale per parlare con un rappresentante qualificato.
.jpg)
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting
.jpg)