In che modo il noleggio di ascensori migliora l'accesso
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Le piattaforme aeree sono un'attrezzatura standard per le attività che richiedono di lavorare in sicurezza in quota. Queste macchine versatili sollevano e abbassano lavoratori, merci e strumenti secondo necessità durante l'esecuzione di lavori come la selezione degli ordini, la manutenzione e la riparazione di edifici, lavori elettrici e molti altri. Con l'ampia varietà di sollevatori disponibili per il noleggio, è facile trovare la macchina giusta per un'applicazione specifica. 

Il motivo principale per cui molte aziende noleggiano attrezzature di sollevamento è migliorare l'accesso. Senza queste macchine, sarebbe difficile, se non impossibile, per i lavoratori raggiungere le aree sopraelevate e svolgere le proprie mansioni lavorative. Oltre a sollevare e abbassare i lavoratori, diversi tipi di sollevatori offrono la flessibilità necessaria per manovrarli nella posizione corretta. Di conseguenza, le squadre possono svolgere il proprio lavoro in modo più produttivo, efficiente e sicuro. 

Per quanto riguarda il miglioramento dell'accesso, i vantaggi del noleggio degli ascensori includono:

  • Riduzione al minimo dei danni al prodotto: L'utilizzo di ascensori in un ambiente di movimentazione materiali evita ai lavoratori di dover trasportare oggetti pesanti a mano. Si verificano meno incidenti di caduta della merce che causano danni e comportano spese di riparazione e sostituzione del prodotto.
  • Rischio di infortuni ridotto: gli ascensori offrono una soluzione sicura per lavorare in quota. Le funivie aeree di alta qualità aiutano a prevenire cadute e infortuni dovuti a cadute o sforzi per raggiungere gli oggetti.
  • Aumento della produttività: Migliorando l'accesso, gli ascensori consentono ai dipendenti di lavorare più velocemente. Non è necessario salire le scale e il trasporto delle merci meccanicamente anziché manualmente riduce al minimo l'affaticamento del lavoratore. I nuovi dipendenti ottengono di più in meno tempo e commettono meno errori.
  • Migliore morale dei dipendenti: I lavoratori che possono dedicare meno sforzi e sapere di essere al sicuro mentre svolgono il proprio lavoro sono più felici e più motivati. L'aumento della soddisfazione sul lavoro aiuta le aziende a trattenere i lavoratori qualificati e a ridurre al minimo il turnover.
  • Aumentare i ricavi: L'utilizzo di un'attrezzatura di sollevamento velocizza i processi di lavoro. In un ambiente di movimentazione materiali, ad esempio, sarai in grado di evadere gli ordini più rapidamente e farli arrivare prima ai tuoi clienti. Il tuo team completerà più progetti durante la giornata lavorativa e la maggiore soddisfazione del cliente può portare a più affari per la tua azienda.
Settori che traggono vantaggio dal noleggio di impianti di risalita

I vantaggi di un accesso migliorato sono evidenti e molti settori possono goderne. I settori e le applicazioni per il noleggio di impianti di risalita includono:

  • Edilizia generale: gli ascensori aerei sono fondamentali per molte applicazioni di edilizia generale, dall'installazione di condutture alla finitura di cartongesso su soffitti alti.
  • Elettrico: gli elettricisti devono spesso lavorare nel soffitto per completare il lavoro richiesto per i clienti, quindi l'attrezzatura di accesso è essenziale per il lavoro.
  • Silvicoltura e cura degli alberi: che si tratti di tagliare alberi in un quartiere o di prendersene cura in aree pubbliche, gli impianti di risalita offrono la portata di cui i professionisti hanno bisogno.
  • Magazzino e vendita al dettaglio al coperto: gli impianti di imballaggio e le aree di stoccaggio hanno spesso scaffalature dal pavimento al soffitto, rendendo utili gli ascensori aerei per raggiungere gli articoli in magazzino nella parte superiore.
  • Manutenzione: la manutenzione generale può includere la pulizia di aree difficili da raggiungere o il lavoro con le tubazioni nel soffitto, in modo che gli ascensori aerei forniscano l'accesso di cui le squadre di manutenzione hanno bisogno.

Applicazioni diverse richiedono diverse capacità di altezza, angoli e caratteristiche. L'ampia selezione di noleggi presso Cat Rentals℠ ti assicura di avere ciò di cui hai bisogno quando ne hai bisogno. Se non sei sicuro del tipo di piattaforma aerea di cui hai bisogno per il tuo uso industriale, i nostri esperti possono indirizzarti nella giusta direzione.

Contatta Cat Rentals℠ per noleggi di ascensori convenienti e di alta qualità

Cat Rentals℠ vicino a te offre un'ampia selezione di ascensori a noleggio che miglioreranno la tua attività. Il nostro inventario comprende piattaforme aeree a braccio, per materiali, a forbice e verticali in un'ampia gamma di altezze della piattaforma e capacità di sbraccio per soddisfare qualsiasi requisito del cantiere. Tutte le attrezzature provengono da produttori leader con una solida reputazione per l'innovazione e la sicurezza. 

In qualità di fornitore di attrezzature a servizio completo, Cat Rentals ti aiuta nella scelta dei prodotti, nell'impostazione di un contratto di noleggio flessibile e nell'organizzazione di un'opzione di ritiro o consegna adatta alla tua azienda. Inoltre, forniremo servizi tempestivi di manutenzione e riparazione per ridurre al minimo i tempi di fermo. 

Chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT per saperne di più su come il noleggio degli ascensori migliora l'accesso. Visualizzate il nostro inventario completo di attrezzature online e contattateci per un preventivo rapido. Noleggia le macchine di cui la tua azienda ha bisogno per andare avanti da un fornitore di soluzioni che fa tutto il necessario.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie