Noleggio di attrezzature per il ripristino di emergenza: cosa noleggiare e perché
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

I disastri naturali possono interrompere le operazioni in pochi minuti. Danneggiano proprietà e servizi pubblici, bloccano le strade e creano cantieri non sicuri. Anche se non puoi controllare il tempo, puoi prepararti. Un piano pratico, supportato dal noleggio di attrezzature per il ripristino di emergenza, aiuta a rispondere rapidamente e a ridurre i tempi di fermo. I dati del settore mostrano che i grandi eventi stanno diventando più frequenti.

Inizia con un piano di preparazione pratico

Un piano semplice fa una grande differenza. Descrivi chi chiama chi, come proteggerai gli equipaggi e quali attrezzature ti serviranno per prime. Utilizza le liste di controllo per monitorare il combustibile, i DPI e i percorsi di accesso e crea una panoramica pratica per i leader.

Conoscere i rischi per stagione e regione

Abbina il tuo piano ai rischi locali. Nelle zone con uragani, pianificare il vento e le inondazioni. In Occidente, pianifica gli incendi. Nelle valli fluviali, pianificare le inondazioni primaverili. Usa i promemoria prestagionali per allineare gli affitti in anticipo.

Categorie principali dei noleggi per il ripristino di emergenza

Quando crei il tuo piano, organizza gli affitti in base al lavoro che devi fare per primo: ripristinare l'alimentazione, creare l'accesso, rimuovere l'acqua e spostare i detriti. Cat Rentals℠ offre ampie flotte tra motori, movimento terra, dumper, attrezzature, pompe, movimentazione materiali e accessori per attrezzature che ne espandono la capacità 

1) Produzione di energia

  • Generatori mobili e fissi per mantenere in linea luci, pompe e comunicazioni
  • Dimensioni di uscita abbinate alle esigenze di carico con opzioni di diesel o gas naturale
  • Dispositivi di distribuzione per implementazioni più ampie o complesse
  • ® Servizi Cat Rental Power per supporto regionale o multisito

2) Pompe e rimozione dell'acqua

L'acqua stagnante danneggia le strutture e rallenta il lavoro. Sposta l'acqua da edifici, sottopassaggi e scavi con pompe portatili, sommergibili e rimorchiabili. Per idee sulle attrezzature in base allo scenario, vedere le linee guida sulla pulizia dei danni causati dall'alluvione.

3) Movimentazione terra per pulizia e accesso

Lo sgombero di strade e siti viene dopo. Adattare le dimensioni della macchina al lavoro e alle condizioni del cantiere. Le minipale gommate sono agili per gli spazi ristretti. Le pale cingolate compatte e multi-terrain proteggono terreni morbidi e pendii. Le terne consentono di caricare e scavare fossati in un'unica macchina. Le pale gommate spostano rapidamente cumuli pesanti e caricano i dumper in modo efficiente. Gli escavatori si occupano della movimentazione di detriti pesanti, dello scavo di trincee e della rimozione di strutture. Per la potenza di spinta e il livellamento, aggiungete i dozer.

4) Attrezzature 

Le attrezzature trasformano una macchina in molte. Utilizzate benne, pinze, forche, spazzatrici e interruttori per cambiare attività senza cambiare macchina. Questo approccio accelera la pulizia e riduce il numero di noleggi.

5) Dumper e trasporto

  • Autocarri con cassone ribaltabile per il trasporto generale di detriti
  • Dumper articolati per carichi pesanti o terreni accidentati 
  • Autocisterne per rimuovere le tubazioni allagate e gli scarichi delle acque piovane
  • Autogru per sollevare detriti e mettere a punto nuovi componenti
  • Gamma completa di dumper su strada e fuoristrada per diverse esigenze di recupero

6) Piattaforme aeree e accesso 

Il lavoro in quota è comune dopo i temporali. Utilizzare attrezzature aeree quali piattaforme aeree a bracci, piattaforme aeree e sollevatori verticali per ispezionare tetti, riparare tubazioni e accedere a strutture danneggiate.

7) movimentazione materiali e supporto in cantiere

Mantenete i rifornimenti in movimento con carrelli elevatori e movimentatori di materiali. Completa il tuo kit con illuminazione del sito,  riscaldatori e altri elementi essenziali secondo necessità.

Come creare un piano di risposta Rental-First

Il tuo piano dovrebbe essere semplice e chiaro. Concentratevi su persone, comunicazioni e logistica. Elencare le prime chiamate effettuate, l'ordine delle attrezzature richieste e le aree di sosta per le consegne. È inoltre possibile rivedere una panoramica sulla preparazione ai disastri su misura per le operazioni critiche e di alimentazione.

Approvvigionamento rapido delle attrezzature

Durante gli eventi su vasta area, la domanda di affitti aumenta. Contatta il dealer Cat® locale in anticipo e chiedi informazioni sullo stato prioritario per le emergenze. Con oltre 1.300 sedi, Cat Rentals può coordinarsi tra le filiali per l'approvvigionamento delle attrezzature. Se hai bisogno di alimentazione mobile su larga scala o distribuzione specializzata, coordinati con Cat® Rental Power.

Definizione del budget e documentazione

Stabilire un semplice quadro di bilancio con soglie di spesa per ogni fase della ripresa. Tieni traccia dei contratti di noleggio, dei biglietti di consegna e dei registri di manutenzione. Questi record supportano le richieste di risarcimento assicurativo e ti aiutano a perfezionare il piano dopo ogni evento. Quando sai cosa ti serve, richiedi un preventivo rapido per bloccare la disponibilità.

Abbina noleggi all'evento

Gli uragani e le tempeste di vento spesso richiedono pompe, energia elettrica e sollevamenti aerei. Scoprite le idee per le attrezzature basate su scenari. Le inondazioni richiedono pompe ad alto volume e movimento terra per costruire accessi e berme. Per il rischio di incendio, pianificare dozer, pale ed escavatori per rimuovere i detriti.

Perché il noleggio è efficace per la risposta ai disastri

L'affitto è pratico quando le esigenze sono urgenti e temporanee. Paghi solo per l'attrezzatura che usi. Evitate lo stoccaggio e la manutenzione a lungo termine e potete aumentare o ridurre le dimensioni in base alle condizioni. Soprattutto, è possibile ottenere l'attrezzatura in pochi giorni, non in mesi.

Domande frequenti

Cosa dovrei noleggiare per primo dopo una tempesta?

Inizia con l'alimentazione e la disidratazione. I generatori mantengono luci, comunicazioni e caricabatterie in funzione. Le pompe rimuovono l'acqua stagnante in modo che le squadre possano lavorare in sicurezza.

Quali macchine rimuovono i detriti più velocemente?

Utilizzare pale  gommate ed escavatori per la movimentazione di detriti pesanti. Le minipale gommate funzionano bene in spazi ristretti e vicoli. Aggiungete attrezzature per passare rapidamente da un'attività all'altra.

Ho bisogno di sollevamenti aerei durante il recupero?

Spesso sì. Gli ascensori aerei consentono alle squadre di ispezionare i tetti e riparare i segnali e l'illuminazione. Le autogru sono utili per sollevamenti più pesanti e per l'installazione dei materiali. 

In quanto tempo posso ottenere l'attrezzatura?

Durante gli eventi diffusi, la domanda è alta. Contatta il dealer Cat® locale in anticipo per coordinare le varie filiali. Puoi anche richiedere un preventivo rapido.

Pianifica ora con Cat Rentals℠

Un piano chiaro e i noleggi giusti ti aiutano a recuperare più velocemente e in modo più sicuro. Parlate con il vostro team Cat® locale del noleggio di attrezzature per il ripristino di emergenza e dei rischi regionali. Quando sei pronto, richiedi un preventivo rapido per assicurarti l'attrezzatura e le finestre di consegna. 

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie