.png)
Con l'aumento della temperatura e l'avvicinarsi dei lavori di costruzione, i proprietari di macchine pesanti imparano il valore delle pulizie di primavera. Se vivono in un clima con inverni lunghi, i mesi freddi possono interrompere il lavoro, comportando lunghi periodi di stoccaggio o inattività per le loro attrezzature. L'inverno può mettere a dura prova questi veicoli, con le temperature fredde, l'umidità e il tempo inclemente. Tuttavia, con la cura e l'attenzione adeguate, questi proprietari possono mantenere l'attrezzatura in buone condizioni, evitando guasti e prolungando la vita della macchina.
Quindi cosa comporta esattamente la preparazione delle attrezzature da costruzione per la primavera? Le pulizie di primavera dell'edilizia comportano una varietà di attività, dalla manutenzione regolare alle riparazioni e alla tenuta dei registri. In questa guida vi guideremo attraverso il processo e vi spiegheremo in che modo le diverse attività possono essere utili alle vostre attrezzature e alle vostre operazioni.
Passa a una sezione:
Importanza della preparazione
Mentre la maggior parte delle persone è all'aperto a godersi il bel tempo nuovo, preparare la macchina potrebbe essere l'ultima cosa a cui pensare, ma non puoi saltare questo passaggio fondamentale. La preparazione dei macchinari pesanti per la primavera è necessaria per una transizione graduale alla stagione lavorativa. Senza le dovute attenzioni, si possono creare rischi per la sicurezza e ingenti costi di riparazione. Potresti consumare più carburante del necessario a causa di una perdita o spingere la tua macchina verso un fastidioso malfunzionamento del motore senza rendertene conto.
Preparare la tua attrezzatura da costruzione per la primavera offre diversi vantaggi, tra cui:
- Eliminare i tempi di fermo: potresti essere già stato fuori servizio durante l'inverno e l'ultima cosa che vuoi è trascorrere più tempo fuori dal lavoro del necessario. Preparando l'attrezzatura non appena il tempo inizia a riscaldarsi, si riduce il rischio di problemi di manutenzione che possono creare costosi tempi di fermo. Se la tua attrezzatura si guasta proprio all'inizio, perdi tempo prezioso per il lavoro. La manutenzione primaverile può far funzionare le cose senza intoppi quando le opportunità di lavoro iniziano ad aumentare.
- Proteggere le tue apparecchiature: se vivi in un ambiente in cui le temperature invernali raggiungono spesso temperature pericolosamente basse, il tuo veicolo può essere esposto a determinati rischi che devi affrontare in primavera. Il metallo può contrarsi ed espandersi o cambiare forma, causando crepe e diventando fragile, mentre le tenute possono rompersi e i liquidi congelarsi. L'immagazzinamento per l'inverno è una componente importante della preparazione del veicolo che può ridurre al minimo i danni causati da temperature estremamente fredde con alcune misure preventive.
- Riparare i danni: la maggior parte delle attrezzature pesanti è troppo grande per essere comodamente riposta al chiuso durante l'inverno, quindi è necessario tenerla all'aperto. Preparare la tua attrezzatura pesante per la primavera può aiutarti a riparare eventuali danni causati dal freddo. Il ghiaccio e la grandine possono danneggiare l'esterno, mentre il freddo può causare crepe e altri problemi a guarnizioni e fluidi.
- Miglioramento della sicurezza: una scarsa manutenzione può comportare problemi di sicurezza come rischi di incendio o malfunzionamenti del motore. Assicurarsi che la macchina funzioni bene alla fine dell'inverno come all'inizio può garantire una maggiore sicurezza per voi e i vostri dipendenti.
- Protezione dell'investimento: in definitiva, le attrezzature sono un grande investimento. Se continui a usarlo senza risolvere i problemi e soddisfare le esigenze di manutenzione, potresti danneggiare ulteriormente i tuoi macchinari, rendendo necessarie costose riparazioni lungo la strada. Se i tuoi macchinari sono vitali per il tuo lavoro, come spesso accade, perderli o aspettare il completamento di un importante lavoro di riparazione può essere un onere enorme per il tuo lavoro e il tuo reddito. Tieni al sicuro questi strumenti essenziali con le corrette pulizie di primavera.
Alcune attrezzature avranno un tempo più facile per adattarsi alla stagione primaverile. Ad esempio, i veicoli cingolati possono gestire la fanghiglia e le condizioni di bagnato molto più facilmente rispetto alle loro controparti gommate. Gli pneumatici tendono a scavare nel terreno, affondando il veicolo e intrappolandolo nel fango.
Un'altra condizione che può rendere la primavera più facile sui macchinari è tenerla al chiuso. Naturalmente, non tutte le operazioni avranno quel lusso e alcuni veicoli sono troppo grandi per essere riposti all'interno. In questi casi, l'immagazzinamento per l'inverno della macchina è particolarmente importante.
Come preparare l'attrezzatura
La preparazione della tua attrezzatura pesante per la primavera varierà leggermente da settore a settore e da veicolo a veicolo, ma il processo copre comunque aspetti simili. Dovrai eseguire attività di manutenzione di routine e tenere un inventario delle tue attrezzature. È anche un ottimo momento per eseguire altre attività di pulizia, così sei pronto per l'alta stagione. Togliendo di mezzo tutto questo lavoro, puoi essere meglio preparato a tuffarti quando arriva il caldo.
Ecco alcuni suggerimenti per preparare la tua attrezzatura per la primavera:
1. Eseguire attività di manutenzione
La primavera è un ottimo momento per eseguire la manutenzione periodica. Potete limitare i danni ai componenti che hanno faticato durante l'inverno e assicurarvi che la macchina sia il più pronta possibile. Alcune delle attività di manutenzione che vorrai completare sono:
- Cambia i filtri: se i filtri si intasano o si sporcano, possono ridurre l'efficienza e aumentare i contaminanti nel sistema. Sostituire i filtri secondo necessità o pulirli dove applicabile.
- Sostituire l'olio motore e idraulico: sostituire sia l'olio idraulico che l'olio motore in primavera per garantire un funzionamento pulito ed efficiente del sistema. Controlla con il tuo manuale per assicurarti di usare il tipo giusto.
- Controllare il liquido di raffreddamento: avviare il motore e controllare l'aspetto del liquido di raffreddamento. Assicurati che sia privo di impurità e rifletta il suo colore come nuovo. Poiché le temperature possono ancora abbassarsi in primavera, assicurati di ottenere il grado di liquido di raffreddamento appropriato per il clima della tua zona.
- Ingrassare i componenti: lubrificare tutti i componenti principali secondo necessità.
- Pulire l'esterno: rimuovere neve e ghiaccio con una spazzatrice o un compressore d'aria. Non usare nulla che possa danneggiare la vernice, come una pala. Non azionarlo fino a quando non si è scongelato eventuale ghiaccio intorno alla trasmissione, al motore o al meccanismo di rotazione. Ti consigliamo inoltre di pulire il sottocarro della macchina, rimuovendo eventuali detriti. Controllare che i cingoli non presentino tamponi allentati o tensione inappropriata.
- Pulire l'interno: pulire bene la cabina e sostituire i filtri dell'aria. La pulizia dell'interno può rendere il funzionamento più confortevole per il conducente e proteggere l'elettronica sensibile.
Quando lavorate sui macchinari, assicuratevi di tenere traccia delle attività che state svolgendo. Aggiornare i registri di manutenzione o iniziare a tenere registri, se non lo si è già fatto. Il registro di manutenzione contiene un report dettagliato delle informazioni tecniche della macchina e delle misure adottate per mantenerla in buone condizioni. Alcune delle cose che dovresti annotare includono:
- Numero di serie
- Numero di modello
- Ore in servizio
- Tipo di filtro
- Grado olio
- Identificatori delle parti
- Date di sostituzione dell'olio
- Date di ingrassaggio delle parti
- Cronologia delle riparazioni
Per operazioni più grandi, puoi anche utilizzare questo tempo per controllare il tuo inventario. C'è qualcosa che invecchia che potrebbe aver bisogno di una sostituzione, o ci sono aggiunte che potresti desiderare? Vedete una riparazione o un altro problema nel vostro prossimo futuro?
2. Controlla i tuoi documenti
Le pulizie di primavera sono anche un ottimo momento per controllare i documenti. Scava nel tuo schedario o nelle cartelle sul tuo computer e dai un'occhiata a quanto segue:
- Licenza: assicurati che le tue licenze professionali siano aggiornate o prendi nota se scadranno entro l'anno. Potrebbe essere necessario iniziare a lavorare per rinnovare la licenza o i requisiti di formazione continua.
- Requisiti di garanzia: la maggior parte dei macchinari richiede l'adozione di determinate misure ogni anno per rimanere in garanzia. Rivedi i termini della tua garanzia e assicurati di rispettarli. Potrebbe valere la pena fare un programma e un grafico se avrai bisogno di svolgere queste attività più di una volta durante l'anno. Oltre a mantenere attiva la garanzia, la manutenzione può far muovere la macchina in modo più efficiente.
- Polizza assicurativa: Potrebbe non essere necessario farlo ogni anno, soprattutto se la tua attività non fluttua molto, ma non trascurarla nel tempo. Conferma che la tua attuale raccolta di strumenti e il tuo ambito di lavoro sono coperti dalla tua polizza.
Questi sono i tipi di attività che non vuoi dimenticare, quindi è una buona idea controllarle una volta all'anno. Dato che stai già lavorando alle pulizie di primavera, puoi farle ora. Un altro buon momento per farli è in inverno, quando i posti di lavoro sono bassi.
3. Preparate l'attrezzatura per l'inverno
Mentre le pulizie di primavera sono un compito significativo di per sé, un altro modo per facilitare il processo è svernare le macchine in anticipo. Se prepari i tuoi veicoli per il freddo e il ghiaccio in autunno, puoi aiutarli a resistere meglio alle intemperie durante i mesi invernali. Sia che utilizziate i vostri veicoli durante l'inverno o che vi accovacciate e aspettiate il sole, potete risparmiarvi una costosa riparazione preparandovi in anticipo.
Alcuni dei compiti che puoi svolgere per svernare i tuoi macchinari pesanti includono:
- Pulizia: anche se vorrai farlo di nuovo in primavera, strofinare bene la tua attrezzatura può rimuovere eventuali residui che potrebbero indurirsi durante l'inverno. Potrebbe diventare difficile da rimuovere quando la neve si scioglie e si incrosta sulla macchina. Prendi in considerazione l'utilizzo di un'idropulitrice per alcuni degli sporcizia più difficili da rimuovere.
- Rimuovere l'acqua: ricorda che l'acqua si espande quando si congela, quindi ti consigliamo di scaricare tutti i componenti che la utilizzano, come una trappola per l'acqua per il carburante. Questa rimozione include tutti i fluidi che usano acqua in miscele diluite. Un altro modo per risolvere il problema del congelamento consiste nell'utilizzare un antigelo, laddove applicabile. Assicurati di prestare attenzione al punto di congelamento e di ottenere il grado giusto per il tuo clima. Il punto di congelamento si riferisce alla temperatura alla quale l'antigelo inizia a trasformarsi in ghiaccio o fanghiglia. Livelli diversi di miscele di soluzione consentono un punto di congelamento più basso. Ad esempio, una soluzione antigelo 90/10 di acqua ti proteggerà solo fino a circa 26 gradi Fahrenheit, mentre una miscela 60/40 lo mantiene sicuro fino a circa 55 gradi Fahrenheit. L'antigelo è necessario per evitare lo scoppio dei componenti a causa dell'espansione del ghiaccio.
- Rifornimento dei serbatoi del combustibile e dell'olio idraulico: il rabbocco di questi serbatoi consente di ridurre la condensa che potrebbe congelarsi. Potresti anche voler aggiungere uno stabilizzatore e far funzionare la macchina per un po', in modo che tutto venga distribuito uniformemente.
- Impostazione di trappole per roditori: poiché la tua attrezzatura rimane inattiva per mesi alla volta, topi e altre creature possono vederla come un ottimo punto di nidificazione. Potrebbero aprire un negozio all'interno del tuo escavatore o masticare i fili della tua minipala gommata. Ciò può danneggiare molto l'attrezzatura nel suo complesso. Prendi in considerazione l'aggiunta di trappole per roditori all'interno o intorno ai tuoi macchinari. Ma assicurati di metterli solo in luoghi accessibili ai roditori, in modo che i cani o i gatti della fattoria non si ammalino o si facciano male con le tue trappole.
- Esecuzione di ispezioni generali: cerca eventuali segni di deterioramento o danni ai tuoi veicoli. L'esposizione al sole dell'estate può usurare alcune parti non metalliche, come serbatoi di plastica e tubi di gomma, rendendoli meno robusti. Verificare che non vi siano incrinature e che non vi siano bulloni o componenti allentati che necessitano di serraggio.
Durante l'inverno del veicolo, assicurarsi di rimuovere la batteria. Può continuare a scaricarsi anche se la macchina è spenta. Eseguire un'ispezione, pulire i cavi e i collegamenti e verificare la presenza di eventuali segni di corrosione. Quindi, ti consigliamo di conservarlo in un luogo riscaldato con una carica completa.
Se non ti prendi cura della batteria del tuo veicolo, rischi la possibilità che si congeli. La soluzione elettrolitica in una batteria include un'alta percentuale di acqua e, man mano che la batteria si scarica, la percentuale di acqua aumenta. Quindi, se si blocca, può espandersi e danneggiare la batteria. Potrebbe incrinare l'alloggiamento o rappresentare un rischio per il rilascio di acido. Mantenere la batteria completamente carica può abbassare il punto di congelamento da 32 a meno 76 gradi Fahrenheit, dandoti molto più margine di manovra nei mesi più freddi.
Un approccio che potresti trovare utile è utilizzare un caricabatterie di mantenimento. I caricabatterie di mantenimento forniscono alla batteria una piccola quantità di carica per mantenerla carica durante lo stoccaggio a lungo termine. Anche quando non sono in uso, le batterie perdono una piccola quantità di energia ogni giorno. Se usi un caricabatterie di mantenimento, ti consigliamo comunque di tenere la batteria in una stanza sopra lo zero.
Cosa controllare prima dell'avviamento
Dopo aver terminato la manutenzione, è il momento di un'ispezione generale: questo passaggio ti aiuterà a garantire che non siano apparse nuove sorprese durante l'inverno, come fili rotti o perdite. Anche senza un uso regolare, gli elementi possono avere un impatto su un'attrezzatura ferma.
Ecco un elenco di cosa controllare prima di iniziare l'attrezzatura pesante questa primavera:
- Luci, lampeggiatori e tergicristalli: il movimento e la vista di base sono componenti necessari per portare la macchina dove deve essere. Che si tratti di attraversare una strada aperta o semplicemente di attraversare un campo o un cantiere, controllare che le luci, i lampeggiatori e i tergicristalli funzionino. Potresti anche dare un'occhiata a cose come le finestre e l'aria condizionata.
- Freni: Certo, avrai bisogno di freni funzionanti. Provali e assicurati che funzionino correttamente.
- Cinghia del motore: a seconda dell'attrezzatura, potresti avere una o più cinghie nel motore, come una cinghia a serpentina o trapezoidale. Ispezionare attentamente questi cingoli per verificare che non presentino segni di usura, come incrinature e sfilacciature. Inoltre, controlla il suo allineamento per assicurarti che non si sia allentato. Dovresti anche controllare le pulegge e le pulegge folli, assicurandoti che siano in buone condizioni.
- Tubi flessibili: molte attrezzature sono dotate di tubi flessibili che trasportano olio o altre sostanze chimiche all'interno dell'impianto. Questi possono diventare pericoli per l'ambiente se si lasciano rompere, rilasciando il contenuto nella terra o nell'approvvigionamento idrico. Nelle aziende agricole, i pesticidi sono una preoccupazione significativa qui. Ispezionare i tubi flessibili e sostituirli se si notano segni di usura. La luce solare e il calore possono causare danni significativi alle superfici in gomma, come dimostrano la presenza di crepe o rigonfiamenti all'esterno. Un'altra preoccupazione è l'abrasione: individuare le aree in cui il tubo flessibile può sfregare contro un altro componente, ad esempio un bullone o un giunto. Se il componente ha iniziato a usurare il tubo flessibile, provare a inserire una protezione tra di essi per tenere il tubo flessibile al sicuro. Inoltre, accertarsi che il tubo flessibile sia privo di attorcigliamenti.
- Fascette: molti componenti come tubi flessibili e tubazioni sono tenuti giù da fascette. Solitamente sono in metallo e possono subire usura e corrosione. Possono arrugginirsi o corrodersi a contatto con sostanze chimiche. Sostituirli secondo necessità, ma fare attenzione a non serrarli eccessivamente e a non sottoporre a sollecitazioni eccessive i componenti su cui si trovano.
- Tenute: controlla tutte le tue tenute e assicurati che funzionino ancora a pieno regime. Eventuali perdite possono ridurre l'efficienza, danneggiare l'attrezzatura o rappresentare un pericolo per la salute. Accertarsi che le tenute funzionino ancora e sostituire quelle usurate.
- Pneumatici: la pressione degli pneumatici può avere un impatto notevole sulla macchina e sul lavoro, in particolare nell'architettura paesaggistica e nell'edilizia. Può influenzare la guida e la probabilità di lasciare segni o compattare il terreno. Inoltre, una pressione precisa degli pneumatici consente di ridurre il consumo di combustibile. Controllare il manuale dell'attrezzatura per la pressione degli pneumatici adeguata al lavoro da svolgere e regolare le ruote in modo appropriato. Ti consigliamo anche di dare un'occhiata all'usura del battistrada dei tuoi pneumatici e assicurarti che non diventino calvi. Infine, dai un'occhiata anche ai cerchioni, assicurandoti che i dadi ad alette siano tutti serrati correttamente.
- Braccio e avambraccio: controllare le parti dell'attrezzatura come braccio, braccio e accessori. Controllare se i perni o le boccole sono usurati e verificare che non vi siano danni alle tubazioni.
- Batteria: prima di rimettere la batteria nel veicolo, dai un'occhiata al vano per assicurarti che sia pulito e privo di corrosione o materiali estranei. È inoltre possibile controllare i livelli dell'elettrolito e rabboccare la carica.
- Adesivi e decalcomanie: nel tempo, gli adesivi sul tuo veicolo che avvertono gli altri dei pericoli possono staccarsi o deteriorarsi. Controlla che tutti i tuoi adesivi siano in buone condizioni: ti aiuteranno a comunicare meglio i pericoli, soprattutto sulla strada, come un veicolo che si muove lentamente o fa ampie svolte a destra.
Noleggia attrezzature pesanti in primavera su Cat Rentals℠
La manutenzione delle molle è una parte essenziale della proprietà di un'attrezzatura da costruzione. Se ti sembra un po' troppo da affrontare, puoi anche noleggiare la tua attrezzatura. Quando noleggiate macchinari pesanti, ci occupiamo noi delle attività di manutenzione, in modo che possiate mettervi subito al lavoro. In alternativa, se si presenta un lavoro prima che tu abbia avuto l'opportunità di preparare il tuo veicolo, un noleggio a breve termine può farti muovere senza indugio. Che tu abbia bisogno di un noleggio a breve o lungo termine, Cat Rentals℠ ti copre. Offriamo anche opzioni di acquisto, in modo che tu possa tenere la tua attrezzatura tutto l'anno.
Con oltre 1.300 sedi in tutto il mondo e un'ampia gamma di prodotti Cat, da anni aiutiamo operai edili, appaltatori e altri a riprendere il ritmo del lavoro nella stagione calda. Dai un'occhiata alle nostre offerte di attrezzature o trova una sede vicino a te per iniziare a usare Cat Rentals.