バックホーレンタルガイド
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

次のプロジェクトでレンタルする機械を決めるときは、汎用性が重要です。バックホーローダは、締め固める機械とフルサイズの油圧ショベルのバランスが取れているため、請負業者、農家、造園業者にとって最も実用的な選択肢の1つです。このバックホーレンタルガイド では、バックホーとは何か、バックホーの使用方法、バックホーがもたらす利点、そしてなぜレンタルが最良の選択であるかについて説明します。

バックホーについて

バックホーローダは、基本的に2つの機械を1つにまとめたものです。1つの部分が油圧ショベルです。ホイールローダです。 これには、掘削 用のリアバックホーアームと、 吊り作業および運搬用のフロントローダバケットが含まれています。 

バックホーは土木工事用機械に分類されますが、単純な土砂移動をはるかに超えています。中型なので、締め固める機械が小型すぎたり、フルサイズの油圧ショベルが大きすぎる中規模プロジェクトに最適です。

バックホーは何に使用されますか?

バックホーは、建設から農業、公共事業に至るまで、さまざまな業界で使用されています。最も一般的なアプリケーションの一部を次に示します。

  • 造園: バックホーは排水溝の掘削、資材の運搬、さらに はオーガを使用した植樹にも対応します。1つのバックホーで複数の小型機械を置き換えることができます。 
  • 農業と農業: 農家は、バックホーを使用して土を運んだり、バケツで餌や干し草をしたり、かんがいラインを掘ったり、 ベールグラブ や ベールスピアなどのアタッチメントで納屋を管理したりしています。 
  • 構造: バックホーは都市部の作業現場で優れた性能を発揮し、区画の開墾、基礎の掘削、さらには軽い解体にも対応できます。 トラスブームアタッチメント は、建材を安全に持ち上げることができます。 
  • 公益事業と土木事業: バックホーは、ガス、水道、電線用の溝を掘削し、余分な土壌を運び出します。 
  • 道路建設: 作業員はバックホーを使用して、整地、仕上げ整地、溝掘り、さらに ハンマー、ブレーカアタッチメントによる舗装の破壊も行います。 
  • マイニング: バックホーは、マイニング、岩や砂利の採取、溝掘り、ダンプトラックへの積込みのサポートあそびルです。
バックホーと油圧ショベル: どちらをレンタルする必要がありますか?

建設業者はよく、 バックホーを油圧ショベルと比較します。掘削用と資材運搬用はどちらも、用途が異なります。

  • バックホーローダは汎用性が高く、1台の機械で掘削、持ち上げる、運搬を行うことができます。道路走行承認済みで、現場間を走行できます。 
  • 油圧ショベルは、大量の資材を迅速に掘削し、移動させることに特化しています。大規模な建設やマイニングプロジェクトに適しています。 

中規模の作業に適合性の高い1台の機械が必要な場合は、多くの場合、バックホーレンタルの方が賢い選択です。

バックホーの利点

バックホーには、他の重機に比べていくつかの利点があります。

  • 汎用性: バックホーは、ローダと油圧ショベルの機能を1つにまとめたものです。両方をレンタルする代わりに、バックホー1台で作業できます。
  • 効率: 小型化と高速な操縦性により、燃料コストと人件費を削減します。 
  • Rugged Terrain対応: ヘビーデューティタイヤとスタビライザレッグにより、斜面や起伏の多い地面でもバックホーを操作できます。 
  • アタッチメントの適合機種、互換性: カプラにより 、バックホーで リッパコンパクタブルームスノープラウサムなどのアタッチメントを使用できます。
バックホーローダをレンタルする理由

レンタルには、所有者にはないメリットがあります。

  • 初期費用の最小化: バックホーローダの購入には、大きな投資が必要です。レンタルすることで、その負担はなくなります。 
  • プロジェクトのニーズをオンデマンドで満たす: レンタルを利用すると、新しい作業のために機械を即座に拡張できます。 
  • 季節的な柔軟性: 春の建設などの繁忙期にはバックホーをレンタルし、作業が遅くなったら返却します。 
  • 購入前にお試しください: レンタルでは、購入する前に特定のモデルやアタッチメントをテストできます。

Cat Rentalsでは、必要なときに適切な機械を入手できるように、柔軟な条件で バックホーローダのレンタル をご用意しています。

Backhoe Rentalsについてよくある質問

どのサイズのバックホーをレンタルすればよいですか?

プロジェクトの規模によって異なります。小規模な整地には、締め固めるバックホーで十分な場合があります。設備工事や道路工事の場合は、フルサイズモデルの方が効率的です。

バックホーは油圧ショベルの代わりになりますか?

いつもではありません。バックホーは中程度の掘削および運搬作業を処理できますが、大規模なプロジェクトでは油圧ショベルの方が高速で強力です。生のパワーよりも汎用性が重要である場合は、バックホーの方がより良い選択です。

バックホーのレンタルにアタッチメントは付属していますか?

ほとんどのレンタル会社は、幅広いアタッチメントを提供しています。お客様のプロジェクトについてCat Rentalsディーラと話し合い、お客様のレンタルに最適なツールを組み合わせてください。

Cat Rentals℠から次のバックホーローダをレンタル

世界1,300を超える拠点を持つCat Rentalsでは、適切なバックホーローダを簡単に見つけることができます。モデルとアタッチメントを 参照するか、クイック見積も りをリクエストして始めましょう。Catバックホーレンタルは、お客様の次のプロジェクトで求められる汎用性と信頼性を確実に提供します。

最寄りのCatレンタルを検索
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定