.png)
労働力不足やコスト上昇など、建設業界が直面する課題を受けて、ハードルを乗り越えるための新たなトレンドが生まれています。近年、スケジューリング、労働者の雇用、資材の注文のプロセスはすべて変化しています。事業主または請負業者として、競争力を維持し、最新のイノベーションを活用するには、建設業界のトレンドに遅れずについていくことが不可欠です。
セクションにジャンプします。
これらの新たな建設業界のトレンドは、業界を変革する力を持っています。
1. 電気への移行
全国の自治体がガス駆動機器に規制を設ける中、建設業界は 電動機器の使用にシフトしています。建設業者や請負業者は、コンパクトショベル、コンパクトローダー、スキッドステアの電動化の推進にすでに気づいているかもしれません。さらに、米国は二酸化炭素排出量の削減に取り組んでおり、これも建設機械市場の電動化に拍車をかけることが期待されています。
2. 熟練労働者不足
米国経済は最近、記録的なインフレ、サプライチェーンの問題、労働者の減少の影響を受けています。建設業界は熟練労働者の不足と経験豊富な労働者の退職の影響を受けています。建設業は現在、若い労働者を引き付け、業界を離れる経験豊富な労働者を置き換えるのに役立つテクノロジーを導入するための革新的な方法を模索しています。一部の企業は、作業者が 重機をリモートで操作できるソリューションを導入しています。
3. グリーンビルディングの台頭

グリーンビルディングも建設業界の新たなトレンドです。設計者や建設業者は、エネルギー効率の向上から無毒な材料の使用に至るまで、環境に優しい構造の開発を目指しています。グリーンビルディングは、温室効果ガスの排出、エネルギー消費、水の使用量を削減できます。請負業者は、コルク、竹、ウールのカーペットなどの 持続可能な材料やツールも使用する必要があります。持続可能な素材は通常、汚染物質や有害な化学物質を含まないため、環境に利益をもたらすだけでなく、居住者の生活の質を向上させることができます。
4. 建材の進歩
新しい建築材料が開発されており、従来の材料よりも効果的で耐久性があることが証明されています。さらに、これらの材料はより手頃な価格になりつつあり、多くの請負業者にとって実行可能な選択肢となっています。たとえば、グラフェンは多くの有用な特性を備えた高度な建築材料です。この素材は透明で薄く、カーボン製です。スチールよりも強度が高く、耐久性があり軽量な建物のコーティングに使用できます。グラフェンは建物のエネルギー効率を向上させ、磨耗や天候による損傷から建物を保護します。
5. 自律型機械への移行
自律型機械の使用が増加しており、面倒で反復的で危険な作業を排除するのに役立っています。自律型機械の例としては、ロボットによる鉄筋結束や自動勾配制御などがあります。一部の機械は、オペレーター支援またはオペレーターを必要としない完全自律型である場合があります。自律型機械は、建設業界のオペレーターの生産性、エネルギー効率、燃料効率の向上に役立ちます。
6. プレハブ建築の復活

プレハブ建築は現在、人気が再燃しています。プレハブ構造物の建築要素は、現場で建設を行うのではなく、建設現場に納入され、建設現場で組み立てられる前に、別の場所で製造されます。プレハブ建築は、次のような利点があるため、人気が高まっている可能性があります。
- 廃棄物の削減
- 人件費の削減
- スピーディーな建設時間
- 環境負荷の低減
7. レンタル機器の使用の増加
請負業者は、サプライチェーンの問題と金利の上昇により、より多くの機器をレンタルしています。建設業者は、資材価格の高騰と熟練労働者の不足により予防策を講じており、そのため建設業者は利益率を高めるために機器をレンタルすることを選択している。次の場合、 レンタルが適切な選択肢となる可能性があります 。
- ストレージ容量が不足しています。
- 最新のモデルにアクセスしたい。
- 前払いできるお金が少なくなります。
- 機器は短期間使用します。
- メンテナンスの責任をスキップしたい。
- 多くの場合、一度に複数のサイトを運用します。
- 機器は短時間しか必要ありません。
- 購入する前に機器を試してみたいと思うでしょう。
レンタル機器は多用途で 、成長する建設ビジネスに最適であり、市場の需要の変化に迅速に適応して対応できます。 レンタル機器を使用する利点 は次のとおりです。
- 修理費用をスキップします。
- お客様の需要をサポートします。
- キャッシュフローを改善します。
- 廃棄コストを削減します。
- プロジェクトのコストを管理します。
- ストレージの必要性を減らします。
- 機器フリートを最小限に抑えます。
- 購入する前に機器をお試しください。
- 作業に適した機器とツールを入手してください。
- 最新のテクノロジーにアクセスしてください。

以下は、建設業界の最新テクノロジーの例です。
- ドローン: ドローンは、建設業界で利用されている最も人気のあるテクノロジーの 1 つです。ドローンは、地図作成、安全点検、現場調査など、 幅広い作業に使用できます。多くの請負業者は、コストを削減するために建設監視にドローンを使用しています。プロジェクトを開始する前にドローンを使用して建設現場の地図を作成し、時間とお金を節約します。さらに、プロジェクトの進捗状況を追跡し、安全検査を実行して潜在的な危険を特定することができます。
- デジタルツイン: デジタルツイン技術は 建設業界を変革しています。デジタルツインは、プロジェクトの仮想モデルを作成し、リアルタイムで更新できます。また、デジタルツインテクノロジーを使用してさまざまなシナリオをシミュレートし、構造を効率的に構築し、コストのかかるエラーを回避する方法を決定することもできます。プロジェクトが完了したら、デジタルツインを使用して修理やメンテナンスを行うことができます。
- 建設ロボット: 建設ロボットは建設業界でますます使用されています。このテクノロジーを使用すると、時間のかかる反復的なタスクを実行できるため、プロセスをスピードアップできます。建設ロボットを使用すると、疲労や人的ミスによる損失も軽減され、危険または危険な環境での安全性が確保されます。
- デジタル情報管理 (DIM): 最新のテクノロジー トレンドのもう 1 つは、デジタル情報管理 (DIM) として知られています。DIM はビル ディング インフォメーション モデリング (BIM) から進化 し、プロジェクト関係者間のより良いコミュニケーションを可能にします。情報をデジタルで管理できます。

Cat Rentals℠では、レンタル機器の使用の増加など、建設業界の現在の傾向を理解しています。当社の各機械は細心の注意を払ってメンテナンスされ、徹底的にチェックされ、最新の技術が装備されています。当社のレンタル機器を使用すると、業務を効率的に維持できます。一般土木、大規模土木、道路建設、住宅建設のいずれの分野でも、当社は お客様が必要とする機器を取り揃えています。さらに、 当社の操作トレーニングとオンサイトサポートも利用できます。
プロジェクトに適したソリューションに関するガイダンスが必要な場合は、必要な機器の選択とトラブルシューティングをお手伝いできる訓練を受けた専門家チームにお問い合わせください。 簡単な見積もりをリクエストするか、今すぐ Cat Rentals の 機器レンタル をご覧ください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります