ブルドーザーとホイールローダ: 適切なレンタルの選び方
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

プロジェクトに土木工事が含まれる場合、 ブルドーザー と ホイールローダーという 2 つの機械が思い浮かぶことがよくあります。どちらも頑丈な主力製品ですが、現場では異なる目的を果たします。ブルドーザとホイールローダのどちらを選択するかを選択している場合、このガイドでは、主な違い、使用例のレンタルに関する考慮事項を説明し、Cat Rentals℠のサポートを受けて次のプロジェクトに最適な選択を行えるようにします

ブルドーザー vs. ホイールローダ: 基本

ドーザーとローダーはどちらも、ほぼすべての建設現場で見られる土木機械の中核グループに属しています。どちらも起伏の多い地形向けに作られた密閉型キャブを備えたディーゼル動力の重鋼製機械ですが、その設計と強みは異なります。

  • ·ブルドーザーは、押したり、引いたり、引き裂いたりするグレーディングに優れています。
  • ·ホイールローダーは、輸送資材をすくい上げ、持ち上げるのに優れています。
アプリケーション:各マシンを使用する場合

ブルドーザーとホイールローダーのレンタルのどちらを選択するかを決定する最良の方法は、プロジェクトの主なタスクから始めることです。

ブルドーザーのレンタルは、次のような場合に最適です。

  • 開墾:樹木の伐採、表土の藪
  • レベリンググラウンド:土や岩を押して平らな面を作ります
  • 硬い表面を突き破る: 圧縮された土壌や岩の層を引き裂く
  • 埋め戻し: トレンチや穴に緩い材料を埋め替えます
  • ラフグレーディング:最終グレーディングまたは舗装の前に、より広い領域を成形します

ホイールローダーのレンタルは、次の場合に最適です。

  • 緩い材料の移動: 砂利、土、マルチ、または瓦礫をすくい取って運ぶ
  • バルク材の取り扱い:丸太の輸送、敷地内の肥料その他の材料
  • 備蓄:保管または将来の使用のために杭を構築する
  • トラック積み込み:ダンプトラックへの資材の搬送
  • 最終清掃:デブリを集めて現場を片付ける
アプリケーション
ドーザーとローダーの種類

すべてのブルドーザーまたはローダーが同じように製造されているわけではありません。レンタルするときは、主なタイプを知っておくと役立ちます。

ブルドーザー:

  • クローラードーザー:起伏の多い凹凸のある地形用に作られた追跡機械。
  • ホイールドーザー:平坦な地面での機動性に優れたタイヤベースの機械

ホイールローダー:

  • フルサイズローダー:小型から超大型まで、過酷な作業に適した標準機械
  • コンパクトローダー: 操作性が高く、スペースが限られた造園や住宅プロジェクトに最適です
タイプ
サイズと電源オプション

ドーザーとローダーには複数のサイズ クラスがあり、それぞれに電力と生産性コストのトレードオフがあります。レンタルでは、所有権に縛られることなく、プロジェクトに応じてスケールアップまたはスケールダウンできます。

ブルドーザーのカテゴリー:

  • 小型ブルドーザー:80-104馬力
  • 中型ブルドーザー:130-363馬力
  • 大型ブルドーザー:452-850馬力

ホイールローダーのカテゴリー:

  • コンパクト:48-121馬力 
  • 小型:170-191馬力
  • ミディアム:249-432馬力
  • ラージ:449-1,847馬力
サイズ

3. サイズ

ブルドーザーとホイールローダーにはさまざまなサイズがあり、それぞれが特定の作業や作業エリアに適しています。ブルドーザーとホイールローダーをレンタルする場合、どのサイズの機械がプロジェクトに適しているかを区別する際に、生産性とパワーのトレードオフを考慮することが重要です。機械が大きいほど強力になり、運用コストと安全上のリスクが増大します。また、生産性のリターンを減少させる可能性もあります。ただし、機器が小さすぎると、プロジェクトが必要以上に時間がかかり、コストも上昇する可能性があります。

ブルドーザーは、次のサイズに分けられます。

  • ミニブルドーザー: 最小のタイプのドーザーはミニドーザーです。この範囲内では、105 馬力未満、運転質量 20,000 ポンド未満のドーザーが見つかります。
  • 中型ブルドーザー: ミディアムクラスの定格馬力は、わずか 105 馬力から 354 馬力の範囲です。中型ドーザーには、動作重量が 20,000 ポンドから 100,000 ポンドの機械も含まれます。
  • 大型ブルドーザー: 鉱業や石油・ガスなどの重工業プロジェクトの場合、大型ブルドーザーは最大 850 馬力を発揮し、最大 230,000 ポンドの運転質量を提供します。

ホイールローダーは、次のサイズで分類されます。

  • コンパクトホイールローダー: 最小のホイールローダータイプであるコンパクトローダーは、馬力が125未満、運転質量が最大25,000ポンドです。
  • 小型ホイールローダー: 小型ホイールローダーは125〜200馬力を提供し、運転質量は25,000〜50,000ポンドです。
  • 中型ホイールローダー: 200〜400馬力を提供するミディアムホイールローダーは、最大80,000ポンドの運転質量を運ぶことができます。
  • 大型ホイールローダー: 大型ホイールローダーのカテゴリでは、375 馬力から 1,700 馬力の範囲があり、機械の運転質量は 100,000 ポンドを超えます。最大のホイールローダーは、500,000ポンドを超える運転質量を運ぶことができます。
コンポーネント
添付ファイルの拡張機能

アタッチメントは、各機械を特殊な作業に変えることができます。これはレンタルの最大の利点の 1 つであり、追加を購入することなくツールをプロジェクトに適合させることができます。

ブルドーザーブレードの種類:

  • Sブレード:ストレート、ナロー、グレーディングと埋め戻しに適しています
  • Uブレード:サイドウィングで湾曲し、より多くの素材を押し出します
  • セミUブレード:土や重い材料に多用途に対応
  • アングルブレード:より正確なハンドリングのためのピボット
  • PATブレード:チルト、アングルリフト - 最も汎用性の高いオプション

ホイールローダーアタッチメント:

  • バケット:岩石および廃棄物用の標準または特殊
  • フォーク:パレット、パイプ、かさばるアイテムの取り扱い
  • グラップル:丸太、岩、金属くずをつかむ
  • 除雪機:ローダーを除雪機に変える
機動性と地形

ホイールローダーは操縦性に優れています。タイヤとステアリングにより、より速く移動し、より狭いスペースを移動できます。また、舗装を傷つけることなく道路を走行することもできます。ブルドーザー、特にクローラーは、その履帯のおかげで、険しくでこぼこした地形で優れた性能を発揮します。動きは遅くなりますが、斜面、湿った地面、または緩い土壌で安定性とトラクションを提供します。

輸送に関する考慮事項

ブルドーザーとローダーの両方が長距離輸送のためにトレーラーを必要とします。ただし、ローダーは近くのサイトへの道路を運転することもできます。プロジェクトが複数のサイトにまたがる場合は、これをレンタル計画に考慮してください。

操縦性
ドーザーとローダーのレンタルのどちらを選択するか

レンタルするときは、次の重要な質問を考慮してください。

  • あなたの主な仕事は何ですか - 押すか運ぶか?
  • 機器は現場内またはサイト間をどのくらい移動する必要がありますか?
  • 作業エリアのサイズとプロジェクトの規模はどのくらいですか?
  • どのような地形や気象条件に直面しますか?
  • 土、砂利、瓦礫、特殊な荷物など、どのような材料を扱っていますか?

各マシンの長所に合わせて答えを合わせることで、最適なレンタルの選択肢を絞り込むことができます。それでもわからない場合は、Cat Rentals のレンタル専門家が適切なモデルとアタッチメントをご案内します。

FAQ: ブルドーザーとホイールローダのレンタル

これら 2 つのマシンを比較するときによく寄せられる質問をいくつか紹介します。

道路建設にはどちらが良いですか?

ブルドーザーは初期の開墾と整地に優れています。ローダーは、資材の輸送と道路ベースの敷設を処理します。

ホイールローダーはブルドーザーに取って代わることができますか?

直接ではありません。ローダーは持ち上げたり運んだりするのが得意です。ブルドーザーはプッシュとレベリングに特化しています。それらは多くの場合、現場で互いに補完し合います。どちらが持ち運びやすいですか?

ホイールローダーは、短距離の道路を走行できるためです。ブルドーザーは通常、サイト間を移動するためにトレーラーが必要です。

なぜ買うのではなく借りるのですか?

レンタルすると、長期的なコストをかけずに、各プロジェクトに適したサイズとアタッチメントにアクセスできます。また、保管、メンテナンス、修理費用も不要です。

Cat Rentalsでブルドーザとホイールローダのレンタルをお選びください
ドーザーとローダーのレンタルにはCat Rentals℠をお選びください

どの機械がプロジェクトに適合しても、Cat Rentalsが対応します。土木機械と特殊な作業ツールの豊富な在庫により、専門家のアドバイスと信頼できるサービスに裏打ちされた、必要なものを正確に見つけることができます。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp