-(1).png)
クレーンオペレーターのような職業に就くと、1年以内にトレーニングを受け、その後すぐに認定試験を開始することができます。この分野に参入するには多くの方法があり、自分に合った道を選択できます。高校を卒業してできるだけ早く社会人になりたい場合でも、転職したい場合でも、クレーンオペレーターになるのは非常に簡単です。
セクションにジャンプします。
プロのクレーンオペレーターになるには、いくつかの道があります。ほとんどの職業と同様に、トレーニングと認定資格が多ければ多いほど、高度な機器を操作する資格が高まり、より多くのお金を稼ぐことができます。
ほとんどの場合、基本的なトレーニングから始める必要があります。クレーンオペレーターの仕事に就く場所によっては、基本的なトレーニングで十分な場合もありますが、オペレーターの認定が必要な分野もあります。クレーンオペレーターになるために実行できるいくつかの手順を次に示します。
専門学校のコースを受講する
高校を卒業したばかりで、クレーンの操作を職業として追求したいとわかっている場合は、4 年制大学に通うのではなく、専門学校のコースに入学することを検討してみてはいかがでしょうか。あなたが新しい職業を追求しようとしている大人なら、専門学校も始めるのに最適な場所です。
これらのプログラムは大学よりも手頃な価格で、クレーンの操作などの取引に必要な知識とトレーニングを取得するのに役立ちます。時間を無駄にすることなく、希望する研究分野に飛び込み、専門的なスキルを学び、実践的なトレーニングで実践することができます。専門学校プログラムは、キャリアを始めるのに役立つ基本的なトレーニングと知識を提供します。これらは通常、ペースの速いコースであり、短時間で行きたい場所にたどり着くことができます。
専門学校のコースで一般的なオペレーターのトレーニングがカバーされていない場合は、就職する前にこれも完了する必要があります。一般的なオペレータートレーニングでは、機械を安全かつ巧みに操作できるようにするための機械の安全プロトコルと機器のメンテナンスについて学びます。
クレーン オペレーター プログラムに必要なコースとトレーニングを修了すると、通常、仕事を見つけたり、見習いプログラムなどのさらなるフィールド トレーニングの機会を見つけたりすることができます。
見習いプログラムを探す
多くのクレーンオペレーターは見習いをスキップしますが、これらのプログラムは経験の浅いクレーンオペレーターにとって非常に有益です。見習いプログラムでは、すぐに現場に放り込まれるのではなく、経験豊富なクレーンオペレーターとペアを組んで、仕事を通じて現場を学びながら指導します。
実際の現場に足を踏み入れて、クレーンオペレーターであることに何が必要かを直接体験します。あなたのメンターはあなたを導き、現場への移行をもう少し快適にするためにそこにいます。見習い制度では、将来の仕事の機会につながる強力な専門的なつながりを築くことができます。

認定資格の取得
一部の州や地方自治体では、クレーンのオペレーターが雇用または機械操作の資格があると見なされる前に認定を取得することを義務付けています。また、認定資格はクレーンオペレーターとしてのキャリアを成長させる方法となる場合もあります。取得できる認定資格はいくつかあります。最も一般的で人気のある認定のいくつかは、クレーンオペレーター認定のための国家委員会(NCCCO)からのものです。
NCCCOは、クレーンオペレーター認定(CCO)と略されることが多いプログラムで、通常は基本的なトレーニング以上のものを必要とする特殊な機械を操作する権限を取得することができます。たとえば、NCCCOプログラムは、ラティスブームクローラー(LBC)およびラティスブームトラック(LBT)クレーン、およびテレスコピックブームスイング(TLL)および固定キャブ(TSS)クレーンの認定を提供します。NCCCOを通じて直接認定を受けるか、認定された認定プログラムを通じて認定を受けることができます。
クレーン オペレーターは、18 歳以上であることやポリシーの遵守など、一般的な CCO 資格要件を満たすことに加えて、 認定資格を得るには筆記試験と実技試験に合格する必要があります。
- 筆記試験: 認定試験の筆記試験は、全員が受験する必要があるコア試験と、最大4つの専門試験から選択することで構成されています。少なくとも 1 つのスペシャリティ (LBC、LBT、TLL、TSS) を選択する必要がありますが、複数選択することもできます。コア試験は 90 問の多肢選択問題で構成され、90 分以内に回答する必要があります。各専門試験には 26 問の多肢選択問題が含まれており、回答するには 1 時間かかります。認定するには、コアのコンピテンシーと少なくとも1つの専門分野が必要です。
- 実技試験: 実技試験では、クレーン操作の習熟度を証明する必要があります。選択したスペシャリティに応じて、対応するプラクティカルを受講します。複数選択する場合は、選択した専門分野ごとに実技試験に合格する必要があります。
認定試験に合格すると、クレーンの操作を許可するラミネート ID カードが発行されます。
クレーンオペレーターになるにはいくつかの道があるため、期間の長さは最初から最後まで異なります。標準的な専門学校プログラムは通常 1 年から 2 年間続き、基本的なオペレーター トレーニング プログラムにはプロバイダーによっては最大 8 か月かかる場合があります。専門学校ルートを選択した場合、2〜3年以内に就職することができます。基本的なオペレーターのトレーニングにすぐに取り組めば、1年以内にクレーンオペレーターになることができます。
比較的短い期間により、この職業は、仕事の合間にあり、良い選択肢を必要とする人、特にクレーンの操作を生涯のキャリアにしない人に最適です。このキャリアで自分が成長すると思わない場合は、基本的なトレーニングコースで十分です。クレーン操作をキャリアにする予定がある場合は、トレーニングと認定にもう少し時間を投資できます。
認定試験に合格するまでにかかる時間は人によって大きく異なりますが、筆記試験と実技試験の両方が1年以内に合格する必要があります。試験は任意の順序で受験できますが、認定資格を得るには、最初の試験に合格した後、12 か月以内に 2 番目の試験に合格する必要があります。12 か月以上経過した場合は、認定プロセスを再開する必要があります。
認定されると、認定資格は 5 年間有効ですが、5 年が経過すると認定資格は失効します。有効期限の前の 1 年間は、有効期限後も 認定を維持するために再認定 を受ける必要があります。再認定には、筆記試験の再受験が含まれます。クレーンの経験が 1,000 時間以上ない場合は、実技試験も再受験する必要があります。
クレーンオペレーターになるのにかかる時間の長さは、最終的にはキャリアにどれだけの時間を投資するつもりかによって異なります。基本的なスキルをすぐに学ぶことができますが、数年かけて追加の専門資格を取得して取得することもできます。
平均して、米国のクレーンオペレーターは年間 65,000ドル以上を稼いで います。クレーンオペレーターの給与は、資格、経験、場所、業界などのいくつかの要因によって大きく異なります。たとえば、鉄鋼製造業界のオペレーターは年間平均 53,000 ドルを稼ぎ、電力発電業界のオペレーターは年間平均約 89,000 ドルを稼いでいます。
成長の機会とクレーンオペレーターの需要の増加により、資格のある専門家になるために時間とトレーニングを費やすことができれば、この業界で高給の仕事を見つける可能性があります。
クレーンは非常に貴重な機械です。その多用途性と強度により、建設から機械設備に至るまで、さまざまな業界で活躍しています。クレーンオペレーターになることを検討している場合は、次のような業界でこの役割の必要性が高まっていることを知っておいてください。
- 構造: クレーンは建設現場で最も一般的に必要とされます。住宅や商業施設から公共建設に至るまで、この業界は鉄鋼やコンクリートなどの重量物を移動するためにこの機器に依存しています。たとえば、橋を建設する際には、空中に浮遊した資材を固定されるまで保持するためにクレーンが必要です。クレーンは、大型の機械や設備を建設現場内やその周辺に移動するためにも使用できます。
- 配送と保管: クレーンは、特に出荷または保管される商品が重い木箱や巨大な輸送用コンテナである場合、出荷および保管ヤードで必要です。海外に商品を輸送する場合、家ほどの大きさの輸送コンテナを貨物船に乗り降ろす必要があります。そのための最も効果的かつ効率的な方法は、クレーンを使用することです。
- 製造業: 自動車から携帯電話の電波塔に至るまで、多くの製造業がクレーンの用途を見つけています。大きくて重い部品や製品を製造する場合、クレーンはこれらの部品を施設内や完成品の周囲に移動させて生産を継続する方法を提供します。
- スチール: クレーンは鋼鉄やその他の重金属を簡単に移動できます。原材料の荷降ろしでも鉄鋼製品の輸送でも、クレーンは鉄鋼業界で重要な役割を果たしています。この装置は、さまざまな構造物の建設中に鉄骨梁やその他のコンポーネントを移動するためにも必要です。
- HVAC および機械設備: セントラルエアコンなどの HVAC システムは、特に大規模な建物や施設の場合、非常に大きくて重い場合があります。クレーンは、これらやその他の機械構造物を移動および設置するときに利用されます。
クレーン オペレーターとして、さまざまなクレーンを操作する可能性があります。クレーンの種類は、その構造、強度、移動能力によって異なります。NCCCOを通じて運用認定を受けることができるクレーンなど、一般的なタイプのクレーンについて詳しく学びましょう。
ラティスブームクローラークレーン
ラティス ブーム クローラー クレーンは最大の移動式クレーンの 1 つであり、通常、作業現場間を移動するには分解と組み立てが必要です。これらの機械はそのサイズのため、通常、作業期間中は現場に残ります。クローラークレーンは多用途で、簡単に移動して重い荷物を吊り上げることができます。格子ブームの設計は、「V」または「W」パターンの溶接鋼を特徴としており、重すぎず強度を提供し、操作半径を広くします。幅広のトラックにより、クローラー クレーンに機動性と安定性が提供され、通常は滑らかな表面を移動できます。
ラティスブームトラッククレーン
ラティスブームトラッククレーンは、トラックに取り付けられたラティスブームクローラーオプションの強度を提供します。ラティスブームトラッククレーンは、トラックで移動するのではなく、車輪が付いているため、 現場から現場への移動 や凹凸のある地面の移動が容易になります。ラティス ブーム トラックには通常、吊り上げ中に積載質量を分散し、クレーンを安定させるのに役立つアウトリガーが装備されています。これらの機器は、迅速なクレーン作業が必要な大規模な作業に効果的です。

伸縮式ブームクレーン
伸縮式ブームクレーンには格納式ブームが付いています。ブームは、互いにフィットする一連のセクションで構成されており、ブームを油圧で伸縮させることができます。これらのクレーンはブームの高さを調整できるため多用途であり、多くの場合、他のタイプのクレーンよりもリーチが広いです。スイングキャブと固定キャブがあります。
- スイングキャブ: スイングキャブは360度回転し、オペレーターはクレーンの周囲を完全に見ることができます。これらのキャブは、オペレーターがクレーン全体を回転させるのではなく、キャブを回転させてさまざまなエリアで作業できるため、有益です。
- 固定キャブ: 固定式キャブはその逆で、静止しています。固定式キャブはトラックのキャブのように見え、オペレーターはクレーンの真正面と左右のすぐ側にあるものしか見ることができません。
天井クレーン
天井クレーンは、多くの場合、ワークフローが反復的な建設現場や施設に常設される機器です。作業エリアの上に水平ビームが設置され、トラックとトロリーを使用してベイ全体で荷物を移動させます。これらのクレーンは、製品を組立ラインに移動する必要がある、または特定のエリアを一貫して移動する必要がある倉庫や施設で特に役立ちます。
タワークレーン
恒久的または半永久的なオプションの別のタイプは、タワークレーンです。これらは、高層ビルなどの高層構造物を建設するために最も一般的に使用されます。これらの機器は固定されています。タワークレーンは現場まで運転できないため、通常、タワークレーンの組み立てには移動式クレーンが必要です。ジブはマストから伸びるアームで、最適な機能を得るために 360 度回転します。
Cat Rentals℠ ディーラーからクレーンやクレーン トラックをレンタルすることは、高品質の機器を手頃な価格で活用できる優れた方法です。機器を使用する必要がある場合にのみ料金を支払うため、追加の機器を保管する必要がなくなります。当社のディーラーは、すべての クレーンレンタルのメンテナンスと修理もカバーします。Catディーラは、お客様のニーズに最適な機械を見つけるお手伝いをし、レンタル機器の問題が発生した場合には現場でサポートします。
ディーラーのクレーン在庫の詳細については、オンラインでお問い合わせいただくか、お近くのディーラーを見つけてレンタル機器の見積もりを入手してください。