建設入札の完全ガイド
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

今日のほとんどのプロジェクトは、公的か民間かを問わず、請負業者に正式な入札を提出する必要があります。このプロセスには時間がかかり、詳細で、競争が激しい場合があります。しかし、それは強力な企業が際立っている場所でもあります。機会を見つけ、文書を注意深く読み、正確な見積もりを作成し、その価値を明確に伝える方法を知っている請負業者は、 収益性の高い仕事を獲得する可能性がはるかに高くなります。

建設入札の機会を見つける

いくつかの有名なサイトでは、アクティブなプロジェクトや入札のリクエストが投稿されています。これらのプラットフォームでは、多くの場合、取引、場所、またはプロジェクトの規模でフィルタリングできます。

  • Governmentbids.com – 全米の連邦、州、地方自治体のプロジェクトに焦点を当てています。

  • Construction.com – 商業建設に重点を置いた民間および公共プロジェクトを対象としています

  • BidClerk.com – 詳細なプロジェクト情報を提供し、多くの場合、意思決定者の連絡先の詳細が含まれています

  • CMDGroup.com – 予測とリードジェネレーションのためのツールを使用して、全国のプロジェクトを追跡します

  • ConstructionWire.com – 請負業者が事前に 計画できるように、初期段階のプロジェクトを強調します

地元の調達ポータル、市のウェブサイト、業界ニュースレターも機会を共有しています。請負業者は、プロジェクトの投稿を見逃さないように、アラートまたは保存された検索を設定する必要があります。

建設入札の種類

建設プロジェクトはすべて同じ入札プロセスに従うわけではありません。所有者は、目標、資金、プロジェクトの種類に合った方法を選択します。

公開入札は、法律で透明性が要求される公共プロジェクトでは一般的です。資格のある請負業者なら誰でも提案書を提出できます。これにより、幅広い競争が生まれ、価格設定が公正に保つのに役立ちます。しかし、公開入札には多くの応募が集まる可能性があるため、小規模な請負業者が目立つことが困難になります。 

選択入札では、提案は招待された請負業者の少数のグループに限定されます。オーナーは、以前に一緒に働いたことのある会社、または実績のある専門知識を持つ会社を選択できます。

交渉入札では、所有者が 1 つの請負業者と直接連携します。彼らは一緒に範囲、価格、スケジュールについて合意します。このアプローチは高速ですが、信頼と評判に大きく依存します。

設計と建設の入札では、設計と建設の両方に単一のチームを使用します。これにより、建築家と建設業者の間のコミュニケーションの誤りのリスクが軽減されます。

2段階の入札は2ラウンドで行われます。まず、請負業者は資格を提出します。次に、選ばれた候補者が詳細な価格を提供します。このプロセスは、所有者が有能な請負業者のみが前進できるようにするのに役立ちます。 

入札するかどうかの決定

新しい商談をレビューするときは、次のことを自問してください。

  • この種のプロジェクトで実績のある経験がありますか?
  • スケジュールに間に合うのに十分な労働力、設備、時間はありますか? 
  • 危険物、複雑な物流、不明確な範囲などの異常なリスクはありませんか?
  • 所有者は十分な資金と決断力を持っていますか、それとも遅延や範囲クリープの評判がありますか?
  • 諸経費とリスクを考慮した後、このプロジェクトは妥当な利益を生み出すでしょうか?
  • この仕事は、新しい市場への参入、主要な顧客との関係の強化、または長期的な目標のサポートに役立ちますか? 

非現実的な期限、曖昧な仕様、極端に低い予算、またはクライアントが関与する紛争や訴訟の履歴に注意してください。

プロジェクトを断るからといって、今後の仕事を断るわけではありません。実際、フィット感が合わないときに断ることで、クライアントからの信頼を築くことができます。これは、あなたが選択的であり、量を追いかけるだけでなく、質の高い仕事をすることに熱心であることを示しています。

建設入札の準備

プロジェクトに入札する価値があると判断したら、提案書を準備します。まず、入札書類を確認します。

  • 提出期限とボンディング要件を確認してください。
  • 価格オプションを見逃さないように、代替品と手当を確認してください。 
  • 図面と仕様を一緒に確認して、競合を早期に発見します。
  • スケジュールやコストに影響を与える可能性のある必要な提出物、テスト、または認証をメモします。

不明な点がある場合は、情報提供依頼 (RFI) を送信してください。RFI は、見積もりに時間を費やす前に範囲を明確にするのに役立ちます。質問は具体的にしてください。

また、現地訪問を行ってください。現場を直接見ることに取って代わる図面はありません。メモや写真を撮る。アクセス ポイント、土壌の状態、移動する必要がある可能性のある既存のユーティリティ、安全上のリスクの可能性などの課題を探します。 

数量拾い

数量計算は、見積のバックボーンです。図面を数字に変換します:立方ヤードのコンクリート、直線フィートのパイプ、または何トンものアスファルト。労働力、資材、設備、および下請け業者の範囲を分離します。また、すべての計算に一貫した単位を使用し、計算を再確認してください。

見積もりツール

デジタルツールにより、見積もりが迅速化され、エラーが減ります。また、将来の入札のためにデータを保存することもできます。請負業者は、 建設見積もりツール全体の機能と価格を比較できます。

人件費、材料、設備の価格設定

  • 労働: 乗組員の料金、現実的な生産量、人件負担 (給与税、保険、福利厚生) を含めます。該当する場合は、旅行または日当を追加します。
  • 素材: 最新のサプライヤー見積もりを使用します。スケジュールに影響を与える可能性のあるリードの長い項目に注意してください。
  • 装備: 所有するものと賃貸するものを決定します。レンタルは、入札の競争力を維持し、キャッシュフローを維持するのに役立ちます。たとえば、請負業者は 収益性の高い契約に資本を集中させることで利益率を向上させることができます。
配送とロジスティクス

配達の小さな問題でもスケジュールが狂う可能性があります。入札では、トラック輸送、クレーンピック、レイダウンエリア(一時保管場所)を計画します。現場への 機器の配送 を合理化することで、時間を節約できます。

コストとリスクの管理

最も正確な入札であっても、隠れたコストやプロジェクトのリスクを考慮しなければ失敗する可能性があります。所有者は請負業者が 慎重に計画することを期待しており、これらの詳細を見落とすと超過や利益の損失につながる可能性があります。まず、以下を定義します。

  • 直接費 – 人件費、材料費、設備費、および下請け業者の費用
  • 間接費 – 監督、トレーラー、光熱費、仮設施設 
  • 間接費とマークアップ – 保険、ボンディング、利益率
  • ヒント: 許可、検査、天候の遅延、保管、ステージング スペースのレンタルなどの隠れたコストを考慮することを忘れないでください。

下請け業者の管理: 明確な入札要求を送信し、見積もりを比較し、高価格に異議を唱え、下請け業者の範囲が見積もりと一致していることを確認することで、範囲のギャップを回避します。

スケジューリングとリスク計画: 堅実な入札には現実的なスケジュールが含まれます。検査、ロングリード材料、天候の遅延、乗組員の可用性に間に合うように構築します。 

不測の事態を賢く利用する:不測の事態は「既知の未知数」を対象としています。ランダムなパーセンテージを使用するのではなく、特定のリスクに結び付けます。たとえば、土壌レポートに不確実性が示されている場合は、岩石掘削の明細項目を追加します。

キャッシュフローと賃貸料: 大きな買い物は現金を使い果たし、給与を賄ったり、材料を購入したりすることが困難になる可能性があります。機器をレンタルすると、キャッシュフローを安定させ、コストを予測可能にすることができます。経費を管理するための柔軟なレンタル オプションを探してください。

提出とフォローアップ

数週間の準備の後、入札パッケージを明確かつ専門的かつタイムリーな方法で提出します。この段階では、すべての努力が報われるか、細部を見落とすと無駄になります。 

明確な提案書を書きます。 シンプルな書式設定、読みやすいフォント、一貫した見出しを使用します。主要な提案要素には、範囲、除外と仮定、スケジュールの概要、およびコミュニケーションの再表示が含まれます。

提出期限に間に合わせる: 提出期限に間に合わないと、ほとんどの場合失格となります。内部チェックリストとタイムラインを作成して、パッケージが早期に準備が整うようにします。

提出後: 所有者は、質問や説明をフォローアップすることができます。迅速かつ専門的に対応します。入札単価が最低でなくても、迅速な対応は信頼性を示し、継続できる可能性があります。

テクノロジーとベストプラクティス

デジタル入札の場合、最新のソフトウェアは数量拾いから提出まですべてを処理できます。 建設見積もりツール は、請負業者が機能、統合、価格を比較するのに役立ちます。利点には、価格データと過去の入札の一元的な保存、反復可能なタスクのテンプレート、クラウドベースのコラボレーションが含まれます。

倫理的入札に従う

  • コストを下げるために、ある下請け業者の価格を別の下請け業者と共有する「入札ショッピング」は避けてください。 
  • 機密保持契約を尊重します。
  • 包含と除外について透明性を保ちます。
  • 明らかな利益相反である入札を断ります。

これらの間違い を避ける

  • 現場訪問をスキップして、図面のみに頼ってください。
  • 所有者が発行した補遺を無視します。
  • 労働生産性や設備のニーズを過小評価します。
  • 動員または動員解除の費用を考慮に入れていない。 
  • 許可、検査、またはクローズアウトタスクを含めることは忘れてください。
建設入札における賃貸の役割

設備は、建設見積もりにおいて最大のコスト要因の 1 つです。購入または賃貸の決定は、キャッシュフロー、競争力、およびリスクに影響を与えます。いくつかの利点は次のとおりです。

  • 初期費用の削減: レンタルにより、長期的には必要のない機器を購入するための多額の資本支出を回避できます。 
  • 柔軟性: プロジェクトの需要に応じて、フリートをスケールアップまたはスケールダウンできます。
  • 新しいモデルへのアクセス: レンタル フリートは頻繁に更新されるため、オーナーに最新で燃費効率が高く信頼性の高いマシンの利点を提供できます。
  • ダウンタイムの削減: レンタル会社がメンテナンスと修理を担当するため、プロジェクト中に予期せぬコストが発生するリスクが低くなります。
  • キャッシュフローの管理: レンタル戦略は、請負業者が 建設プロジェクトのコスト を管理し、 運用コストを削減するのに役立ちます。
Cat Rentals℠ と提携する

強力な入札は、信頼できる機器に依存しています。Cat Rentals℠は、コンパクトな土木作業ツールから大規模な道路工事フリートまで、あらゆる規模のプロジェクトに適合する幅広い機械を提供しています。 

オンラインで  簡単な見積もりをリクエストするか、 地元のディーラー を見つけてプロジェクトのニーズについて話し合うことができます。Cat Rentalsは、柔軟なレンタル条件、専門家によるサポート、信頼性の高い機械により、請負業者がすべての落札を履行できるよう支援します。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定