.png)
適切な機械は、作業をより簡単かつ安全にします。しかし、新しい機器は高価になる可能性があります。建設機械融資は、必要な機械を購入できるように、長期にわたって支払いを分散するのに役立ちます。
資金調達とは、機械の代金を支払うためのローンまたはリースを確保することを意味します。
ローン: お金を借りて機械を購入し、時間をかけて利息を付けて返済します。
リース: マシンを使用するには毎月支払いますが、所有していません。リースの終了時に、返却または購入することができます。
リースは、購入前にマシンを試してみたい場合に最適です。
設備費の計画の詳細については、建設 予算計画に関するこのガイドをご覧ください。
融資を受けるには、通常、次の情報を提供する必要があります。
- あなたのビジネスがどれだけのお金を稼ぎ、どれだけのお金を借りているか
- ビジネスを始めてどれくらいの期間
- 身分証明書、銀行取引明細書、納税申告書 などの書類
申請すると、貸し手はあなたの信用をチェックします。承認には通常数日かかります。
信用スコアが悪いからといって、拒否されるわけではありません。貸し手は、次の場合に融資を承認することができます。
- 前払金を提供する
- あなたのビジネスは利益を上げています
- マシンが担 保として使用されても問題ありません
リスクの軽減について詳しくは、 リスク管理のためのレンタルの利点に関するこのガイドをご覧ください。
中小企業は、必ずしも大企業のような財務上のクッションを持っているとは限りません。資金調達により、機器コストを分散しながら、機械にすぐにアクセスできるようになります。月々の支払いが予測可能であるため、予算編成が容易になり、キャッシュフローの安定にも役立ちます。
融資とレンタルがワークフローをどのように改善するかについては、 運用効率の向上に関するこの投稿をご覧ください。
Cat Rentals℠ から機器をレンタルすることは、長期的な契約を避けるための賢明な方法です。これにより、所有権の金銭的リスクを負うことなく、短期的な作業のためにマシンにアクセスできます。Cat Rentalsは、信頼性が高く、メンテナンスの行き届いた機器を柔軟な条件で幅広く提供しています。
短期間の建設機械のニーズに対して、Cat Rentalsは専門家のサポートに裏打ちされた信頼できるレンタルを提供します。 当社の全在庫 を閲覧するか、 最寄りのディーラー に連絡して、今すぐレンタル見積もりをリクエストしてください。
ローンとリースの違いは何ですか?
ローンは返済後に機器の所有につながります。リースでは、機器を一時的に使用でき、後で購入することもできます。
信用不良で融資を受けることはできますか?
はい。貸し手は、担保、頭金、または収益改善の証拠で承認することができます。
いつ賃貸を検討すればよいですか?
賃貸は、所有権が経済的に意味をなさない短期または不定期のプロジェクトに最適です。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります