すべての成功するビルドは計画から始まり、それには明確な予算が含まれます。プロジェクトのマイルストーン のスケジュール設定 からゼネコンの選択まで、 現実的な数値を設定することで 、スケジュールを守り、予期せぬ事態を回避し、すべての利害関係者の足並みを揃えることができます。
建設予算は、コストを合計するだけではありません。仕事がどれだけ早く完了するか、どのような人材を採用するか、どのテクノロジーや機器を使用できるかが決まります。予算を綿密に計画することで、生産性と 効率 を高く抑え、 諸経費を抑制 すると同時に、クライアント、投資家、パートナーにプロジェクトが成功に向けて準備されていることを安心させる財務ロードマップも提供されます。
請負業者は、多くの場合、費用をハードコストとソフトコストにグループ化します。
ソフトコストは通常、予算の 30% を占め、許可、設計、保険、建設後の活動などのサービスが含まれます。場所や範囲に応じて変化する可能性があります。
ハードコストは、建設プロジェクトの予算の約70%を使用します。これらは、建築資材、労働力、設備などの有形のアイテムを対象としています。コストをハードとソフトの観点から考えて、どこで制御でき、どこに柔軟性が必要かを確認できます。
予算を立てる主なカテゴリと、より具体的にするための例を次に示します。
- 不動産費用: これらの費用はさまざまで、土地購入、不動産料金、融資、税金に及びます。土地は場所によっては予算の最大60%を占める可能性があります。
- 専門的なサービスと許可: これらには、建築、設計、調査、環境試験、エンジニアリングが含まれます。認可された 土木技師 が重要な承認を提供します。正確な計画により、コスト超過が削減 されます。
- 労働: これには、賃金、福利厚生、保険、下請けが含まれます。熟練 した下請け業者 を雇用したり、独自の乗組員を管理したりすることは、価格に影響します。 建設労働力 を予測するのは困難ですが 、労働生産性 の向上はコストの抑制に役立ちます。
- 材料: パイプや舗装などの現場準備アイテムから、フレーム、屋根、断熱材、ドア、仕上げなどの構造要素まで。通常、材料費は予算の最大の部分を占めます。
- 機器と工具: 多くの請負業者は 、高額な初期費用を避けるために機器 をレンタルしています。レンタル料金、配送料、燃料費、 運用費の予算。コストを柔軟に保つために、重機や工具 の レンタルを検討してください。
- 保険、光熱費、税金: 賠償責任補償、ガス、水道、下水道の接続、および継続的な建設 融資 計画を考慮に入れます。
装備は最大の変数の1つです。購入は高い資本コストとメンテナンスコストを意味しますが、レンタルは拡張する柔軟性を提供します。季節限定の仕事や短期的なニーズには、多くの場合、レンタルが最も賢明な選択です。Cat Rentals℠では、重機や工具を レンタルできるため、お客様の作業負荷と予算に合わせて機械を簡単に適合させることができます。
最高の計画であっても、スコープの調整、設計のアップグレード、機器の故障、予期せぬ天候などの変更に直面します。そのため、専門家は緊急時対応品目を推奨しています。安全な緊急時対応基金は予算の約3〜10%であり、あまり多くの現金を拘束することなく遅延から保護します。
不測の事態は予算の保険だと考えてください:予期せぬ事態が起こったときにプロジェクトを進め続けます。一部のプロジェクトでは、リスクが高い場合、最大 20% を確保することさえあります。
予算編成は 1 回限りの作業ではありません。毎週コストを追跡し、元のスケジュールと比較して迅速に調整します。マイルストーンと並行して経費を監視することで、 生産性と効率 が向上し、 諸経費が抑制されます。スプレッドシートやプロジェクト管理ソフトウェアなどのシンプルなツールは、問題を早期に発見するのに役立ちます。
定期的な更新により、誰もがプロジェクトが予算に対してどのように実行されているかを確認できるため、クライアントやパートナーとの信頼関係も構築されます。
予算編成や設備に関するサポートはどこで受けられますか?
予算編成は複雑になる場合がありますが、一人で処理する必要はありません。Cat Rentalsは、お客様の効果的な計画を支援するために、機器、アドバイス、柔軟なレンタル契約を提供します。お 近くの The Cat Rentals を見つけて、地元のディーラーとつながり、オプションを検討してください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります