建設業界におけるモノのインターネット
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

ダイナミックで競争の激しい建設業界では、請負業者は常に業務を改善する方法を模索しています。生産性の最大化、リソースの管理、納期厳守の増加、運用コストの削減など、最新のテクノロジーはビジネスがマイルストーンに到達し、成長し続けるのに役立ちます。

モノのインターネット (IoT) は、建設業の運営方法を変えました。新しいテクノロジーとデータ分析により、時間のかかるプロセスを自動化し、作業現場の安全性を最適化し、建設機械からより良い結果を得ることがこれまで以上に簡単になります。この建設における IoT に関するガイドでは、業界における IoT の主な用途と、 テクノロジーが建設ビジネスにどのようなメリットをもたらすかについて説明します。また、Cat®テクノロジがIoTとデータを活用して、請負業者の作業現場の効率、安全性、生産性の向上を支援する主な方法についても紹介します。

セクションにジャンプします。

クイック見積もりを取得する
IoTとは何ですか?

モノのインターネットとは、インターネットに接続されている私たちの周りのデバイスやガジェットの広大なウェブを指します。これらのデバイスは、ユーザーの行動やその他のアクティビティに関するデータを継続的に収集し、ネットワークやその他のデバイスへの接続を介して確認できるようにします。そのデータにより、企業と消費者は、パフォーマンス、生産性、その他多くの指標に関する洞察を得ることができ、目標を達成する方法について情報に基づいた意思決定を行うことができます。

モノのインターネットには、フィットネス モニターなどの単純なデバイスだけでなく、自動運転車が混雑した建設現場を安全に移動できるようにするセンサーの複雑なネットワークも含まれます。請負業者にとって、モノのインターネットによってサポートされるさまざまなアプリケーションは、予定どおりに予算内でプロジェクトを納品する、よりスマートで効果的なビジネス慣行を開発する十分な機会を提供します。IoT デバイスやテクノロジーを通じて収集されたデータは、競争が激化する市場において請負業者に大きなビジネス上の優位性をもたらす可能性があります。

建設における IoT の主な用途

モノのインターネットは、事実上すべての業界に革命をもたらしています。これにより、マネージャーは運用に関するより良い洞察を得ることができ、生産性を最大化し、リソースへの投資を最適化し、作業をインテリジェントに自動化できます。建設分野では、IoT はこれらすべての利点を提供し、生産期限を守ることに大きく依存する業界でビジネスの成功を促進するのに役立ちます。

建設におけるIoTは、センサーからウェアラブル、その他の検出技術まで多岐にわたります。コネクテッドデバイスにより、建設ビジネスマネージャーは進捗状況を追跡し、それに応じて生産を調整できます。IoT は、業務の改善、作業現場の健康と安全の向上、さらには環境保全の取り組みのサポートにとどまりません。以下は、建設における IoT の主な用途の 10 つです。

1. 現場の安全性の向上

作業現場の安全を維持することは、請負業者と現場管理者にとって重要な責任です。OSHAによると、 建設現場の死亡事故に寄与する安全上の危険 のトップ4は次のとおりです。

  • 高所からの落下
  • 物にぶつかる
  • 物体に巻き込まれる、または物体の間に挟まれる
  • 感電死

不適切に操作された重機は、建設現場での死傷者の主な原因の 1 つです。OSHAは、衝突事故の約 75%がトラックやブーム付きの機械などの重機に関係していると述べています。これらの既知のリスクを軽減することは、請負業者が怪我や死亡事故を防ぐために不可欠です。

建設における IoT の主な用途の 1 つは、安全性における技術の進歩に関係しています。IoT が建設の安全性を向上させる方法には、次のようなリソースが含まれます。

  • 近くの人員、機器、または構造物を作業者や機器オペレーターに警告する近接センサーとモーションセンサー。
  • オペレーターの注意力を監視し、疲労や気晴らしの懸念を通知する顔認識ソフトウェア。
  • 労働者の身体的苦痛を検知するウェアラブルデバイス。

差し迫った危険による事故を防ぐためのリアルタイムのアラートを提供することに加えて、データ分析のパフォーマンスは、リスクエクスポージャーのパターンを特定し、将来の安全上の脅威を予測するのに役立ちます。IoT 機能により、安全管理者は、行動安全ポリシーやトレーニングに情報を提供するために使用できる堅牢なデータにアクセスできます。

2. 生産性の向上

建設業界におけるテクノロジーとデータの大きな利点の 1 つは、請負業者に生産性向上の機会をどのように知らせることができるかです。建設プロジェクトを成功させるには継続的な進捗が必要であり、生産性が中断されると大きな遅延やコスト超過が発生します。プロジェクトの遅延により、設備や作業員がアイドル状態になり、ダウンタイム中もコストが蓄積され続けます。 

IoT は現場の効率を向上させ、結果を最大化するために時間と労力を最大限に活用する方法を労働者に知らせます。IoT を通じて取得したデータにより、管理者は単調な作業や怠惰を削減し、プロセスの改善や品質保証などのより効果的な作業により多くの時間を割くことができます。IoT データはスケジューリングの改善に役立ち、作業活動を論理的な順序で計画および実行できるようになり、建設段階間の時間を最小限に抑えることができます。

IoT テクノロジーは、請負業者や管理者に生産性習慣に関するリアルタイムの洞察を提供します。生産性のピーク期間とアイドル時間のブロックを特定できます。この量のデータを長期にわたって収集することは、マネージャーがスケジューリングとプロジェクト範囲に関して情報に基づいた意思決定を行うのに役立つため、重要です。データインサイトは、マネージャーが生産性の特定のピーク時間帯にタスクをスケジュールし、特に時間のかかる作業や細部が必要な作業において、一貫した高品質の結果を保証するのに役立ちます。

3. リソースを最大化する

建設プロジェクトの成功に寄与する要因は数多くあります。プロジェクト効率の主な要因の 1 つは、マネージャーがリソースをどれだけうまく割り当てて管理できるかです。労働力と設備は、マネージャーがプロジェクトの収益性を最大化するための最大の機会をもたらす 2 つの主要なリソースです。

人事に関しては、マネージャーは適切なスキルセットを適切なタスクに適切に割り当てる必要があります。IoT は、パフォーマンスの高い従業員とその生産性が最大の領域を特定するのに役立ち、時間のより効率的な使用につながります。データの洞察は、長期間にわたるパターンを特定することもできるため、マネージャーは採用およびトレーニング ポリシーを改善する機会を見つけることができます。

機器の使用は、適切なリソース割り当てのもう 1 つの重要な側面です。多くの建設プロジェクトでは、レンタル機械が作業の合間にアイドル状態になるなど、機器のダウンタイムが発生しています。IoT を通じて収集された情報は、コストのかかるダウンタイムを防ぐために必要に応じて適切な機器をレンタルするなど、管理者がより適切な情報に基づいたレンタルの意思決定を行うのに役立ちます。IoT 経由で収集されたデータに基づいて、管理者は、投資に対して最大の価値を達成できる場所を決定するなど、将来のプロジェクトの機器ニーズをより適切に評価できます。

4. 無駄とやり直しの削減

多くの建設会社は、持続可能な慣行を採用し、既存のシステムに統合することで、環境への影響を制限する方法を模索しています。EPAによると、 2018年には6億トンの建設廃棄物 と解体廃棄物が発生しました。インテリジェントなデータアプリケーションを使用すると、管理者はこの廃棄物の多くが埋め立て地に捨てられるのを防ぐことができます。むしろ、これらの材料の一部は、新しく生産的な用途に転用することができます。

建設管理者は、IoT テクノロジーとデータを活用して、建設廃棄物を削減したり、より持続可能な方法で管理したりできます。IoTは、物理的な廃棄物の削減に加えて、無駄な燃料、水、エネルギー消費を特定するのにも役立ち、持続可能性と財務管理を向上させます。

建設業界における廃棄物のもう一つの原因はやり直しです。仕事が適切に完了しないと、労働力と材料の両方が無駄になります。新しいIoTイノベーションは、作業活動の合理化、品質の向上、コストのかかるやり直しの防止に役立っています。 

IoT が廃棄物をどのように削減しているかの一例は、コンクリート センサーを材料に埋め込んで、コンクリートがどのように硬化しているかを管理者にリアルタイムで伝えることです。このテクノロジーにより、時間と天候に敏感な作業をより適切に制御できます。また、コンクリートの強度を正確に推定するのにも役立ち、それに応じてコンクリートに関する他の作業を計画することができます。

5. レポートの改善

建設業界のレポートは、クライアント、開発者、請負業者、その他の利害関係者に重要なプロジェクト情報を伝えるために使用される重要なツールです。レポートの作成は必要ですが、時間のかかるプロセスです。レポートを担当するマネージャーは、プロジェクトの段階、プロセスの定義、主要な指標とイベント、その他の関連詳細などの特定の情報を記録する必要があります。

建設におけるソフトウェア統合、自動化、モノのインターネットが登場する前は、管理者は手作業またはスプレッドシートを介して情報を追跡し、非効率的な方法でレポートを作成していました。これらの労働集約的な方法は、精度が限られているため、情報が複製されたり、誤って伝えられたりする傾向があります。 

建設におけるIoTの出現により、レポート作成ははるかに簡単で合理化されたプロセスになりました。重要な情報は、マネージャーがプロジェクトの全体的な健全性と生産性を監視するために使用する中央ハブに保存されます。マネージャーはデータを取得し、プロジェクトのあらゆる側面に関する包括的または具体的なレポートを自動的に生成できるようになりました。

建設におけるIoTは、レポート作成を合理化すると同時に、コミュニケーションをより簡単かつ効率的にしました。主要な関係者は、同じ重要な情報に同時にアクセスできるようになり、全員が同じ認識を保ち、プロジェクトの進捗状況に関する同じステータス レポートにアラートを発揮できるようになりました。

6. メンテナンススケジュールの最適化

建設管理者は、重機の予防メンテナンスの重要性を知っています。メンテナンス要件に積極的に対応することは、資産の健全性を保護し、高い稼働率を可能にし、高価な修理を削減するために不可欠です。ただし、機器のメンテナンスの管理は時間のかかる責任であり、労働集約的であるため、無視されがちです。 

新しい予知保全技術と統合ソフトウェアのおかげで、フリートのメンテナンスははるかに合理化されたプロセスになります。機器センサーは、中央のデータハブにフィードバックを自動的に送信し、管理者が生産性に影響を与えない戦略的なタイミングでサービスニーズをより適切にスケジュールできるように支援します。請負業者や管理者は問題を早期に特定できるようになり、故障のリスクが軽減され、高額な部品交換が防止されます。

建設におけるIoTの将来では、機器の健全性、メンテナンス、生産性の予測モデリングが強化されるでしょう。センサーと統合データ分析がより堅牢になるにつれて、フリートマネージャーは予防メンテナンス管理においてより手放しの役割を持つようになります。メンテナンスと部品交換の作業指示書は自動的に生成され、マネージャーが作業を開始することなく、メンテナンス間隔が自動的にスケジュールされます。

この機能は大規模なフリートではすでに現実のものとなっていますが、テクノロジーがより統合されるにつれて、小規模なフリートでもメンテナンス管理における IoT の恩恵を受けることになります。

7. 財務管理を強化する

建設業界での財務管理を維持することは、プロジェクトの成功とビジネスの収益性にとって不可欠です。残念ながら、多くのプロジェクトでは予算超過が予想されており、プロジェクトが複雑であればあるほど、提案された予算を超える可能性が高くなります。2015 年のマッキンゼーのレポートによると、建設メガプロジェクトの 98% が平均 30% 予算を超過しました。予算超過の理由はたくさんありますが、主な原因の 1 つは、プロジェクト全体の監視における透明性と管理の欠如です。

建設における IoT の進歩により、プロジェクト マネージャーはプロジェクトの進捗状況と生産性をより深く把握できるようになり、財務上の意思決定をより詳細に制御できるようになります。IoT建設データを活用するマネージャーは、生産スケジュールの短縮、追加の労働力の投入、またはプロジェクトの予算内に収まるのに役立つその他の調整を行うために、情報に基づいたリアルタイムの意思決定を行うことができます。

建設における IoT により、請負業者や建設管理者がコストをより適切に管理できるようにする方法は次のとおりです。

  • 労働力と稼働時間の最大化による生産性の向上
  • 労働災害と労災請求のリスクの軽減
  • 突然の費用のかかる修理のリスクを低減
  • 燃料効率とエネルギー効率の向上と資源コストの削減
  • コストのかかる遅延や生産マイルストーンの逸脱を防ぐためのプロジェクトスケジューリングの強化

プロジェクトの進捗状況のさまざまな側面を追跡する能力が向上することで、建設管理者はより賢明な財務上の意思決定を行い、予算超過の可能性を制限できます。

8. プロジェクト納期の改善

建設業界は、プロジェクトを予定通りに納品するという継続的な課題に直面しています。労働力や資材の不足から機器の故障、気象現象に至るまで、プロジェクトの遅延にはさまざまな要因が考えられます。業界の調査によると、 建設メガプロジェクトは当初のスケジュールから平均して20か月遅れ ています。納期厳守を改善するためのより良いプロセスを見つけることは、建設ビジネスの成功にとって非常に重要です。

建設における最新の IoT により、請負業者や管理者はプロジェクトの納期を改善し、遅延を回避する創造的な方法を見つけることができます。IoT データは、請負業者がさまざまな方法でプロジェクトの遅延を防ぐのに役立ちます。これらは、建設におけるIoTがプロジェクト納期の改善に役立っている方法のほんの一部です。

  • 初期スケジューリング見積もりの改善
  • 生産の後退を引き起こす生産性のギャップを見つける
  • 時間の無駄を避けるためにリソースをインテリジェントに割り当てる
  • 手間のかかるやり直しにつながる実行エラーの防止
  • 必要に応じて材料を発注し、遅延を最小限に抑える
  • ダウンタイムの原因となる事故、故障、その他の事象の軽減

IoT テクノロジーとデータ分析の目的は、建設品質を向上させながらプロセスを合理化することです。効率が向上することで、建設管理者はプロジェクトの遅延につながる時間のかかる落とし穴やボトルネックの多くを回避できます。IoT テクノロジーは、プロジェクトが予定どおりに納品できるという請負業者、所有者、クライアントの信頼を高めるのに役立ちます。

9. 労働力不足への対処

建設業界は、一定期間に働く準備ができている熟練労働者の利用可能性に依存しています。熟練労働者が不足すると、建設プロジェクトが遅れ、品質が低下し、コスト超過が増加します。今日の建設業界における最大の課題の 1 つは、利用可能な熟練労働者の量が限られていることです。建設業界が活況を呈するにつれ、競争の激しい雇用市場が生まれ、それに応じて人件費も増加します。 

IoT テクノロジーとデータにより、建設管理者は生産性を最大化することで労働力不足を回避する計画を立てることができます。建設におけるモノのインターネットの利用可能性は、以前は手作業や継続的な監視が必要だったプロセスの多くを自動化する方法でもあります。互換性のあるプロセスを自動化することで、建設管理者は労働者を他の必要な種類の作業に解放します。IoT を使用すると、マネージャーは、限られた労働リソースを、最も影響を与える作業活動と時間に戦略的に割り当てることができます。 

建設における IoT の将来は、自動化をさらに進歩させる機会をもたらします。多くの専門家は、最終的には物理的な仕事の大部分で自動化が可能になり、建設業界全体の労働力不足に対する長期的な解決策を提供するだろうと述べています。

10. 建設事業の規模拡大

請負業者が活況を呈する建設市場を利用しようとする中、事業主にとって成長を拡大するための持続可能な方法を見つけることが重要になっています。最新の建設技術が登場する前は、請負業者は一度に複数のプロジェクトをやりくりするために、計画とスケジューリングにかなりの時間を費やす必要がありました。 

請負業者は、さまざまなプロジェクトの特定のフェーズに乗組員を戦略的に割り当てるために、プロジェクトをずらす必要があります。IoT テクノロジーとデータにより、請負業者はプロジェクトのスケジューリングと生産性について情報に基づいた意思決定を行い、一度により多くの作業を引き受けることができます。

IoTは、請負業者にビジネスをインテリジェントに拡張する方法を提供します。マネージャーは、労働力の雇用、資材の注文、重機のレンタルなど、リソースの割り当てに関してより適切な意思決定を行うことができます。IoT テクノロジーはプロジェクトの効率と成功の向上を促進し、請負業者が無駄や生産性の低下を防ぐことでより多くの利益を維持できるようにします。

建設におけるCat®技術の利点

建設業の日常業務にIoTを組み込むには、さまざまな方法があります。大規模土木機械に関しては、請負業者はCaterpillarの最新の機器技術を備えたIoTの恩恵を受けることができます。お近くのCatレンタル拠点にあるCatレンタル機器で利用可能なCat Connectソリューションにより、運用、安全性、生産性を向上させます。

Cat Connectは、スマートテクノロジーとデータを活用して、請負業者が作業現場の効率を向上できるよう支援します。テクノロジーを搭載したCat機械は、データを収集して分析し、オペレータに生産性やその他の貴重な情報に関する洞察を提供します。Cat Connectテクノロジがビジネスの成功をサポートできる4つの主な方法を以下に示します。

  • 機器管理: 稼働時間は、請負業者が機器の生産性を最大化するために追跡すべき最も重要な指標の 1 つです。Cat Connectは、請負業者がレンタル機械の性能に関する洞察を得るのに役立つ機器管理ソリューションを提供します。燃料消費が運用コストや、ビジネスの成功を向上させるその他の機器の健全性指標にどのような影響を与えているかをご覧ください。
  • 生産性: Cat Connectソリューションを使用すると、請負業者とオペレータは最大限の労力を発揮し、より良い結果をもたらすことができます。Cat機器は、最高の効率レベルで動作するように設計されており、生産性を向上させるための運用の最適化に役立ちます。Cat Connectを使用すると、オペレータは積載量を最大化し、圧縮を自動化し、整地やその他の機器用途の精度を向上させることができます。
  • 安全性: 重機を使用する場合、安全な作業現場を維持することは特に重要です。Cat Connectソリューションの安全技術により、オペレータと請負業者は、運転上の危険と危険な行動についてより深い洞察を得ることができます。Cat機器に搭載されている安全技術により、安全意識を高め、怪我のリスクを低減します。
  • 持続可能性: Cat Connectソリューションスイートの持続可能性技術により、事業の環境への影響を軽減し、コンプライアンスレポートを合理化します。持続可能性テクノロジーは、機器のより適切でインテリジェントな使用を促進することで、燃料消費の効率を高め、排出量を削減するのに役立ちます。請負業者はこのリソースを使用して、機器の運用コストを削減し、レンタル期間を最大限に活用できます。

お近くのCatレンタルを今すぐ訪問して、Cat Connectテクノロジーの詳細と、それらを使用して生産目標を達成する方法をご覧ください。

Cat Rentalsで最新の建設技術を入手

建設におけるIoTの未来は、請負業者が成功を最大化するために今日利用可能です。Cat Rentalsでは、最新のCat技術を搭載した高性能機器を提供しています。Cat Rentalsの大規模土木設備を使用して、生産を自動化し、作業現場の安全性を向上させ、リソースを管理し、持続可能性を高めます。

Catテクノロジー が請負業者のプロジェクト運用の改善と収益の向上にどのように役立っているか をご覧ください。 レンタル機器 をオンラインで閲覧し、便利な クイック見積もりフォームに記入して価格情報を確認してください。プロジェクトのニーズに適したレンタル機器を選択するためのサポートが必要な場合は、お近く のCat Rentalsの拠点を訪問 し、レンタル機器の専門家に相談するか、1-800-RENT-CATに電話して24時間年中無休のサポートを受けてください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定