テクノロジが建設レンタル業界を変える7つの方法
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

新しいテクノロジーは建設機械の能力を絶えず変化させ、建設機械の効率、安全性、生産性の向上に貢献しています。機械学習技術やコンピューター化されたデバイスを備えた建設機械を見つけることができます。テクノロジーは機器の能力に直接影響を与え、向上させるだけでなく、建設レンタル業界に新たな機会も提供します。テクノロジーにより、レンタル会社はクライアントにより優れたデジタル通信機能を提供し、機器のメンテナンスを減らし、車両をより適切に監視できます。

建設機械に影響を与える主な進歩と、これらの新技術が建設レンタル業界に革命をもたらしている 7 つの方法については、以下をご覧ください。

セクションにジャンプします。

建設機械におけるトップの技術進歩

テクノロジーがレンタル業界をどのように変えているかを明確に理解するには、まず、今日の建設機械 に利益をもたらしている最大の 技術的進歩のいくつかについて詳しく知りたいと思うかもしれません。完全なコンピューター化、3D プリンティング、自律型ロボット、グリーン テクノロジーの台頭はすべて、建設機械に新しい機能をもたらします。  

建設機械における主な技術的進歩の一部を次に示します。

クイック見積もりを取得する

1. モノのインターネットと予測分析

モノのインターネット (IoT) は 、レンタル機器会社が利用できる膨大な量のデータを生成するため、レンタル機器会社に大きな価値を提供します。IoT とは、インターネット経由でデータを収集し、他のシステムやデバイスと交換するように設計された、ソフトウェアやセンサーなどのオブジェクトのネットワークを指します。多くの企業は、ネットワーク経由でデータを交換するソフトウェアとセンサーを建設機械に装備しています。 

具体的には、レンタル会社はIoTで得たデータを活用し、消費情報やGPSデータを収集するなどの運用支援に活用しています。また、予測分析にも使用して、機器のメンテナンスを常に把握し、故障が発生する前に検査や修理が必要な時期を予測します。予測分析は、建設機械の所有者が高額な修理費用を節約し、現場で機械が故障する可能性が低いため、機器の稼働率を高めるのに役立ちます。

2. 3D印刷

3D プリンティングは建設業界における最大の進歩の 1 つであり、多くの企業が工具、機械部品、材料、重機のプリントアウトに 3D プリンティングを使用しています。この種の印刷とは、デジタル プログラム ファイルから 3 次元オブジェクトを作成するプロセスを指します。建設機械は 3D プリンティングから大きな恩恵を受けており、メーカーは修理が必要な機器の交換部品を簡単に作成できます。 

高品質の交換部品やコンポーネントを製造できる 3D プリンティングの能力に加えて、企業は 3D プリンティングを使用して機器全体を作成することもできます。オークリッジ国立研究所 は、熱交換器、スティック、キャブの 3 つの主要な 3D 部品 を備えた掘削機 を印刷しました。3D プリンティングが進歩し続けるにつれて、より迅速かつ正確な製造のために建設機械や部品をプリントする企業が増える可能性があります。

3. 人工知能、機械学習、ビッグデータ

データは現代の建設機械にとって膨大であり、多くの企業が設備に関するできるだけ多くの情報を得るためにいくつかの新しいテクノロジーを開発しています。最新の機器には、データを収集するように設計された大量のセンサーが装備されており、後で収集されたものを消費情報や GPS ローカライザーに使用します。これらのセンサーとそれらが監視するデータは、部品が故障したときにサービスアラートを送信するように構成できます。

これらのセンサーは非常に多くの情報を収集するため、機械学習と人工知能 (AI) が情報を分類して、データ内の新しい関係を発見できます。賢明な企業は、これらの結果を使用して、機器の使用状況と会社の運営に関する洞察を得て、クライアントにより良いサービスを提供し、より効率的にします。企業が機械学習を通じて人間のように考え、学習できるようにコンピューターをトレーニングし続けるにつれて、AI は独自にデータを分析する効率が高まるでしょう。人間のやり取りをあまり必要とせず、レンタル会社の効率をさらに高めることができます。 

レンタル機器会社は、データの収集に加えて、AI を使用して自律的に動作する機械を開発することもできます。AI が車両の効率的な操作について学習し続け、より複雑なタスクを引き受けるにつれて、レンタル会社は互換性の高い自律型機器を提供できるようになります。最終的には、完全に自律的な機器により、熟練したオペレーターの必要性が減り、レンタル会社は機器をレンタルするたびにクライアントを訓練を受けたオペレーターに接続する必要がなくなる可能性があります。

4. ロボット機器

ロボット技術は、建設業界で今後もより大きな役割を果たす可能性があります。ドローンは、遠隔操作してプロジェクト現場の上空を飛行して情報を収集できるため、その最大の例の一部です。企業は、航空調査の実施、建設段階の承認、危険な場所の作業現場の検査に定期的に使用しています。これらのドローンは、企業が重機を安全に使用できる場所を学び、作業現場に関する詳細情報をオペレーターに提供するのに役立ちます。

また、オペレーターを必要とせずに動作するように設計された、より自律的なロボット機器を見つけることもできます。これらの自律型重機は、反復作業の処理に優れており、さまざまな環境に適応するように設計された高度なテクノロジーが搭載されています。たとえば、ロボット掘削機は、特定の現場条件に自動的に適応するように設計されたコンパクター、GPS ナビゲーション、遠隔監視システムを備えています。チームは自律型ロボット機器を使用して、スタッフをより複雑なタスクに専念し、反復的で時間のかかる作業を自動化された機器に任せることができます。

5. グリーンテクノロジー

グリーン化は、業界全体の建設会社やメーカーにとって重要な優先事項です。この優先事項により、トップ機器メーカーは、グリーン設計および製造基準を備えた機器をより多く製造し始めています。グリーンテクノロジーの主な目的は、機器からの二酸化炭素排出量を削減することです。消費者の圧力と環境規制が高まり続けるにつれて、建設業界全体でより環境に優しい機器が標準になることが予想されます。

6. 総合的なコンピュータ化

レンタル機器業界における最大の進歩の 1 つは、建設プロジェクトのあらゆる側面でコンピューターが台頭したことです。企業はコンピューターを使用して、プロジェクトの設計、給与の追跡、購入者とのコミュニケーションを支援できます。しかし、コンピューターは建設機械にも役立ちます。多くのメーカーは、監視システムや制御を支援するために機械にマイクロチップを組み込んでいます。この高度なコンピュータ化により、オペレーターや企業はより多くのデータを取得し、機器をより詳細に制御できるようになります。

7. シームレスなデジタルコミュニケーション

即座に通信できる機能も、レンタル機器業界における重要な発展です。最近では、ほぼすべての労働者がスマートフォンを装備しており、機器や機械にリンクされたカスタマイズ可能なアプリと互換性があります。スマートフォンを使用すると、ユーザーは携帯電話からクラウドベースの Web サービスやリソースにアクセスできるため、時間の経過とともに効率が向上します。また、機器オペレーターが作業現場にいる間、より適切に調整するのにも役立ちます。 

コンピューター化された機器は、管理者や監督者に情報を自動的に送信し、機器の使用に関するより多くのデータを提供できます。携帯電話に専用アプリをインストールしているオペレーターは、建設機械の使用中に監督者とデータを共有できるため、全員が同じ認識を保つことができます。このデータや情報の多くはクラウド経由で送信できるため、チームはマシンの使用状況を簡単に把握し、関連する指示やアドバイスをオペレーターに送信できます。 

テクノロジーが建設レンタル業界を変える7つの方法

建設機械に影響を与える最新の進歩を認識したところで、レンタル機器のテクノロジーが建設レンタル業界をどのように変えているかを理解できます。テクノロジーの進化に伴い、レンタル会社や賃貸人は業務を改善し、クラウドの恩恵を受け、分析にアクセスし、モビリティを向上させることができました。さらに、最新のテクノロジーにより、費用対効果の高いレンタル オプションに対する需要が高まっており、企業は IoT を使用して物流を強化できるようになりました。

建設機械の技術進歩が建設レンタル業界にどのような影響を与えているかを示す主な例のいくつかについて詳しくご覧ください。

1. 運用の改善

レンタル会社は今、テクノロジーを使用して業務を改善する機会を得ています。これらの企業が最近の進歩によって業務を強化する方法は次のとおりです。

  • 資産に関する詳細情報を得る: 最新のテクノロジーにより、レンタル会社はすべての資産の概要を受け取ることができます。クラウド サービスとアプリは、企業のフリートに関する情報を提供し、将来の計画をより適切に行うのに役立ちます。たとえば、企業はクラウド サービスを使用して、利用可能なレンタル機器の数を確認できます。その後、機器の入手可能性に関する情報を潜在的な顧客に迅速に伝えることができます。
  • スペアパーツ在庫プロセスの改善: 最新のテクノロジーがレンタル会社に提供する大量のデータは、在庫の最適化に役立ちます。企業は結果を使用して、最も一般的に必要な消耗品やスペアパーツを分析し、実用的な情報を得ます。その結果、レンタル会社は、めったに使用しない部品の過剰在庫の持ち運びをやめる可能性が高くなります。また、最も必要な部品を安定的に手元に供給するための準備も整います。
  • メンテナンスをより積極的に行う: 建設機械のセンサーやその他の監視技術により、レンタル会社は機器の状態をより適切に追跡できます。センサーが問題を検出すると、チームはアラートをすばやく受信し、追加の損害が発生する前にアクションを実行できます。アプリやその他のソフトウェアは、機器の推奨メンテナンス間隔を追跡し、適切なタイミングで予防ケアを実施することについてスタッフにリマインダーを送信することもできます。

2. 費用対効果の高いオプションに対する賃借人の需要の増加

企業は、最新の技術を備えた建設機械を使用したいと考えています。機器を完全に購入すると、レンタルよりも高いコストがかかります。その後、レンタル会社はハイテク建設機械の需要が増加していると見ています。賃貸人は、頭金を通じて多額の資金を投資したり、長期契約や支払い計画を結んだりすることなく、新しいテクノロジーにアクセスできます。新しい設備の価格が上昇するにつれて、最新のテクノロジーを備えたレンタル設備に目を向ける建設会社が増えることが予想されます。

3. クラウドの恩恵を受ける能力

クラウドは、ほぼすべての業界で最も影響力のあるテクノロジーの 1 つです。特に建設レンタル業界では、企業が自社のデバイスや機械の最新のソフトウェア ソリューションに遅れないようにするのに役立ちます。さらに、クラウドベースのプログラムは非常に使いやすく、賃貸人やレンタル会社にとってフリートとスタッフの管理が容易になります。 

クラウドが建設レンタル業界にもたらす利点の一部を次に示します。

  • 簡単なインストール: クラウドベースのテクノロジーは、デバイスや互換性のある機器に簡単にインストールできます。これまで、企業は新しいテクノロジーを追加するために時間のかかる実装プロセスを経る必要があり、手持ちの技術者と専門リソースが必要でした。古い技術設備とは異なり、クラウドを使用すると、企業はアプリやプログラムを IT システムに簡単に追加し、レンタル機器に統合できます。
  • 便利な操作: クラウドベースのプログラムとソリューションをインストールすると、ユーザーは複数のタスクを実行するための非常に便利な方法を提供できます。レンタル会社は、顧客やスタッフと情報やプロトコルをより適切に共有し、データを安全に送信し、デジタル ファイルを簡単に管理できます。全体として、レンタル会社はクラウドベースのソリューションに依存し、機器の可用性情報を提供し、便利な方法で顧客に情報を提供することで、顧客サービスをアップグレードできます。
  • 簡単な更新: クラウドベースのソフトウェアは簡単にインストールでき、操作が便利であるだけでなく、更新も簡単です。従来のオンプレミス システムは更新に苦労する可能性があり、更新中にダウンタイムが長くなる傾向があります。レンタル会社は、システムがダウンしている間、顧客に重要な情報を提供できなくなります。データや新しいファイルはクラウド経由で送信できるため、企業は長時間のダウンタイムをかけずにシステムにアップデートを迅速にインストールできます。

4. IoTの価値を活用する

IoT は、企業が資産の使用状況を追跡して、顧客が資産を過剰に使用したり誤用したりしていないことを確認できるようにすることで、レンタル業界を変え続けています。高度なセンサーやデバイスを通じて機器の使用状況を追跡することで、企業は機器をより良い状態に保つことができます。レンタル会社は、IoT を備えた機器を簡単に追跡できるため、機器の位置に関する知識も向上しています。このより詳細な位置情報は、レンタル会社がレンタル機器の運用と使用をより適切に管理するのに役立ちます。

IoT は、レンタル会社が機器をより適切に追跡し、位置を特定するのを支援するだけでなく、企業が予防保全や予知保全を実行するのを支援します。IoT は資産の健全性に関連するさまざまな要因を測定できるため、これらの測定から得られたデータを使用してメンテナンスに役立てることができます。基本的に、IoT は、機器を最良の状態に保つために予防ケアが必要な時期をより適切に予測できます。

5. 物流 の改善

テクノロジーが建設レンタル業界を変えるもう一つの主な方法は、特に機器の配送と計画を促進するために、企業のロジスティクスを強化することです。GPS と計画テクノロジーは、配達のスケジュール設定、最適なルートの計画、主要なスタッフが従うべき複雑な手配の作成を容易にし、クライアントとレンタル会社の両方に利益をもたらしました。レンタル会社は重要な物流業務を簡単に実行でき、クライアントはより正確な配送と優れた顧客サービスの恩恵を受けることができます。これらのロジスティクスの改善は、次の理由で発生する可能性があります。

  • より良い配送ルート: レンタル会社は、多くの場合、クライアントの作業現場に機器を配送します。GPS テクノロジーやその他のソフトウェアを使用すると、企業は機器を施設からクライアントの作業現場に届ける最速かつ安全な方法を決定できます。重機には独自の移動要件があるため、可能な限り最適なルートを見つけることが重要です。ロジスティクス技術は、企業が機器を顧客に迅速に届けると同時に、ドライバーと機器を貧弱なルートから保護するのに役立ちます。 
  • より正確な配送スケジュール: レンタル会社は多くの場合、複数の配送を促進し、クライアントの多様なニーズに対応する必要があります。プランニングテクノロジーは、企業がクライアントにとって最も都合の良い時間に配達を提供しようとするときに役立ちます。特定の種類のソフトウェアを使用すると、マネージャーはクライアントのニーズを考慮した計画を作成し、機器を時間通りに全員に届ける配送スケジュールとルートを見つけるのに役立ちます。 
  • オペレーターとドライバーのためのより良い計画: プロジェクトにレンタル機器を必要とする企業は、多くの場合、機械の使用方法を知っているオペレーターを雇う必要があります。レンタル会社には、多くの場合、クライアントのために機械を扱うことができるオペレーターがスタッフを配置し、クライアントに機械を配送するためのドライバーがいます。通信テクノロジーと計画ソフトウェアは、レンタル会社がクライアントとより適切に調整し、スタッフが簡単に従える複雑な取り決めを策定するのに役立ちます。

6. 分析へのアクセス

分析は建設レンタル業界で大きな役割を果たしています。企業は、主要な資産から収集したデータを使用して、問題を予測し、問題を解決するための手順を開発し、潜在的な懸念が現実のものになる前に行動を起こすことができます。また、分析により、企業はクライアントのニーズを満たすためにビジネスをデジタル変革する方法についての洞察を得ることができます。 

さらに、多くのレンタル会社は分析を利用して、自社のビジネス システムと競合他社に関する洞察を得ています。分析を使用してシステムの弱点を見つけることで、レンタル会社は行動を起こし、業務をより合理化できます。また、分析を利用して競合他社に関する情報を取得し、競合他社に先んじるためのベスト プラクティスを開発することもできます。

7. 機動性の向上

モバイル デバイスとソリューションの進歩は、建設レンタル業界に大きな利益をもたらしています。モバイル ソリューションを使用すると、オペレーターやスタッフは現場でスマートフォンやタブレットなどのデバイスにデータを入力し、そのデータを許可されたチーム メンバーに送信できます。多くのレンタル会社は、レンタル機器を使用する際の顧客のエクスペリエンスを向上させるためのアプリやプログラムを提供しています。

技術的モビリティが建設レンタル業界にもたらす大きな利点には、次のようなものがあります。

  • 即時の更新と入力: 情報にすぐにアクセスできるため、企業はプロジェクトを常に把握し、効率を促進するための調整を行うことができます。モバイルソリューションとデバイスを使用すると、オペレーターはインターネット経由で他のチームメンバーに更新とエントリを即座に送信できます。即時の情報の流れにより、レンタル会社は顧客のニーズを常に把握し、プロジェクトの要件が変更された場合に交換部品や新しい機器を迅速に入手できます。
  • デバイスの互換性の向上: 建設会社やチームは、仕事中にさまざまなモバイル デバイスを使用します。その結果、レンタル会社はデバイスに依存しない機能を備えたモバイル ソリューションを利用する傾向があり、デバイスの種類やブランドに関係なく、すべてのチーム メンバーがソリューションにアクセスできるようになります。デバイスに依存しないモバイル ソリューションを提供することで、建設レンタル会社はより多くの顧客にリーチし、互換性のあるデバイスに追加投資することなく、誰でもソリューションを使用できるようになります。
  • セキュリティの向上: モバイル デバイスやアプリケーションが最初に市場に参入したとき、レンタル会社とその顧客は、特にテストされていないスマートフォンやタブレットからデータをオンラインで送信することに不安を抱いていました。モバイル デバイスの進化に伴い、レンタル会社のデータとクライアントのデータの安全性を確保するために、より多くのセキュリティ機能が追加されました。最大の進歩の 1 つは、許可されたユーザーのみが情報にアクセスできるようにするモバイル デバイスとソリューションにおけるロールベースのセキュリティです。
クイック見積もりを取得する
機器のニーズに合わせて Cat Rentals℠ をお選びください

Cat Rentals℠ では、お客様固有のニーズに合った機器を見つけるお手伝いをいたします。私たちは、新しい進歩が当社の機器と現場での経験にどれだけの利益をもたらすかを知っているため、当社の製品には市場で最も最先端の技術を装備しています。また、アプリまたはWebサイトからアクセス できるCat Rentalsカスタマーポータルも提供 しており、レンタル機器の検索、作業現場間の機器の移動、オンサイトサービスのリクエストを支援します。 

今すぐレンタル機器 のセレクションをご覧ください 。レンタルの準備ができている場合、またはご質問がある場合は、最寄りの支店 を見つける か、簡単な見積もりについて お問い合わせください。

お近くのCatレンタルを探す
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定