.png)
気温が上昇し始め、建設作業が増えると、重機の所有者は春の大掃除の価値を学びます。冬が長い気候に住んでいる場合、寒い時期に作業が停止し、機器の長期間の保管やアイドル状態が必要になる可能性があります。冬は、寒さ、湿気、悪天候により、これらの車両に負担をかける可能性があります。ただし、適切な手入れと注意を払えば、これらの機械所有者は機器を良好な状態に保ち、故障を防ぎ、機械の寿命を延ばすことができます。
では、春に向けて建設機械を準備するには、具体的に何が必要なのでしょうか?建設春の大掃除には、定期的なメンテナンスから修理、記録管理まで、さまざまな作業が含まれます。このガイドでは、プロセスを順を追って説明し、さまざまなタスクが機器と運用にどのようなメリットをもたらすかを説明します。
セクションにジャンプします。
準備の重要性
ほとんどの人が外で美しい新しい天気を楽しんでいる間、マシンの準備は頭に浮かぶ最後のことかもしれませんが、この重要なステップをスキップすることはできません。重機を春に向けて準備することは、作業シーズンにスムーズに移行するために必要です。適切な注意を払わないと、安全上の問題が発生し、多額の修理費用が発生する可能性があります。漏れにより必要以上に燃料を消費したり、気づかないうちにエンジンの故障に見舞われたりする可能性があります。
建設機械を春に向けて準備すると、次のようないくつかの利点があります。
- ダウンタイムの排除: 冬の間、すでに稼働が停止している可能性があり、必要以上に多くの時間を仕事から過ごすことは最も避けたいことです。天気が暖かくなり始めたらすぐに機器を準備することで、コストのかかるダウンタイムを引き起こす可能性のあるメンテナンスの問題のリスクを軽減できます。使い始めた直後に機器が故障すると、貴重な作業時間を失います。春のメンテナンスは、仕事の機会が増え始めたときに物事をスムーズに進めることができます。
- 機器の保護: 冬の気温が危険なほど低い温度に達することが多い環境に住んでいる場合、車は春になると対処する必要がある特定のリスクにさらされる可能性があります。金属は収縮して膨張したり、形状が変化したりして亀裂を引き起こしたり脆くなったりする可能性があり、シールが破損したり、液体が凍結したりする可能性があります。防寒は車両準備の重要な要素であり、いくつかの予防策を講じることで極寒による被害を最小限に抑えることができます。
- 損傷の修復: ほとんどの重機は大きすぎて冬の間は屋内に便利に保管できないため、屋外に保管する必要があります。春に向けて重機を準備しておくと、寒さによって発生した損傷に対処するのに役立ちます。氷や雹は外装を損傷する可能性があり、寒さはシールや液体にひび割れやその他の問題を引き起こす可能性があります。
- 安全性の向上: メンテナンスが不十分だと、火災の危険や動作の誤動作などの安全上の問題が発生する可能性があります。冬の終わりに機械が初めと同じように機能していることを確認することで、あなたとあなたの従業員をより安全に保つことができます。
- 投資の保護: 最後に、機器は大きな投資です。問題を解決したりメンテナンスの必要性に対処したりせずに使用を続けると、機械がさらに損傷し、将来的に高額な修理が必要になる可能性があります。機械が仕事に不可欠である場合 (よくあることですが)、機械を紛失したり、大規模な修理作業が完了するのを待ったりすることは、仕事と収入に大きな負担となる可能性があります。適切な春の大掃除でこれらの重要なツールを安全に保管してください。
一部の機器は、春の天候に適応しやすくなります。たとえば、装軌車両は、車輪付き車両よりもはるかに簡単にぬかるみや濡れた状態に対処できます。タイヤは地面に食い込み、車両を沈め、泥の中に閉じ込められる傾向があります。
機械でスプリングを容易にするもう一つの条件は、スプリングを屋内に保管することです。もちろん、すべての事業にそのような贅沢があるわけではなく、一部の車両は大きすぎて車内に保管できません。そのような場合、機械の防寒が特に重要です。
機器の準備方法
春に向けて重機を準備する方法は、業界ごと、車両ごとに若干異なりますが、プロセスは依然として同様の側面をカバーしています。定期的なメンテナンス作業を実行し、機器の在庫を保持する必要があります。また、他のハウスキーピングを行うのに最適な時期なので、繁忙期に備えることができます。これらすべての作業を邪魔にならないようにすることで、暖かい気候が訪れたときに飛び込む準備を整えることができます。
春に向けて機材を準備するためのヒントをいくつか紹介します。
1. メンテナンス作業の実行
春は定期的なメンテナンスを行う絶好の時期です。冬の間苦労した可能性のあるコンポーネントの損傷制御を行い、マシンの準備が可能な限り整っていることを確認できます。完了する必要があるメンテナンスタスクには、次のようなものがあります。
- フィルターの交換: フィルターが詰まったり汚れたりすると、効率が低下し、システム内の汚染物質が増加する可能性があります。必要に応じてフィルターを交換するか、必要に応じてフィルターを掃除します。
- 油圧オイルとエンジンオイルの交換: システムのクリーンで効率的な動作を確保するために、春の時期に油圧オイルとエンジンオイルの両方を交換してください。マニュアルを参照して、正しいタイプを使用していることを確認してください。
- 冷却液の点検: エンジンを作動させ、冷却液の外観を検査します。不純物がなく、新品同様の色を反映していることを確認してください。春はまだ気温が低くなる可能性があるため、お住まいの地域の天候に適したグレードの冷却剤を入手してください。
- グリースコンポーネント: 必要に応じて主要コンポーネントに注油します。
- 外装を掃除する: ほうきまたはエアコンプレッサーで雪や氷を取り除きます。シャベルなど、塗料を損傷する可能性のあるものは使用しないでください。トランスミッション、モーター、またはスイング機構の周りの氷が解凍されるまで、操作しないでください。また、機械の足回りを掃除して、破片を取り除く必要もあります。トラックにパッドの緩みや不適切な張力がないか確認してください。
- 内部を掃除する: キャブをよく掃除し、エアフィルターを交換します。車内を掃除すると、ドライバーの操作がより快適になり、敏感な電子機器を保護できます。
機械で作業するときは、実行しているタスクを必ず追跡してください。メンテナンスログを更新するか、まだ記録の保持を開始していない場合は、記録の保持を開始します。メンテナンスログには、マシンに関する技術情報と、マシンを良好な状態に保つために実行した手順の詳細なレポートが保持されます。書き留めておくべきことには、次のようなものがあります。
- シリアル番号
- 型番
- サービス時間
- フィルターの種類
- オイルグレード
- 部品識別子
- オイル交換日
- グリース部品の日付
- 修理履歴
大規模な作業の場合は、この時間を使用して在庫を確認することもできます。交換が必要な経年劣化物はありますか、それとも追加が必要なものはありますか?近い将来、修理やその他の問題が見られますか?
2. 書類を確認する
春の大掃除は、書類を確認する絶好の機会でもあります。ファイリングキャビネットまたはコンピューター上のフォルダーを掘り起こし、以下を見てください。
- ライセンス: プロフェッショナル ライセンスが最新であることを確認するか、年内に有効期限が切れるかどうかに注意してください。ライセンスの更新や継続教育要件の作業を開始する必要がある場合があります。
- 保証要件: ほとんどの機械では、保証期間を維持するために毎年特定の措置を講じる必要があります。保証条件を確認し、必ず遵守してください。これらのタスクを年間を通じて複数回実行する必要がある場合は、スケジュールとチャートを作成する価値があるかもしれません。メンテナンスは、保証を有効に保つだけでなく、機械をより効率的に動かし続けることができます。
- 保険契約: 特にビジネスがあまり変動しない場合は、毎年これを行う必要はないかもしれませんが、時間の経過とともにそれを無視しないでください。現在のツールのコレクションと作業範囲がポリシーの対象となっていることを確認してください。
これらは忘れたくない種類のタスクなので、年に一度チェックすることをお勧めします。すでに春の大掃除に取り組んでいるので、今すぐ行うことができます。もう一つの良い時期は、仕事が少ない冬です。
3. 機器を防寒する
春の大掃除はそれ自体が重要な作業ですが、プロセスを容易にするもう 1 つの方法は、事前に機械を防寒することです。秋に車を寒さと氷に備えて準備しておけば、冬の間、車が風雨に耐えることができます。 冬 に車を使用する場合でも、身をかがめて太陽の光を待つ場合でも、事前に準備をしておくことで高額な修理費用を節約できます。
重機を防寒するために実行できるタスクには次のようなものがあります。
- クリーニング: 春にもう一度これをやりたいと思うかもしれませんが、機器をよくこすり洗いすると、冬の間に固まる可能性のある残留物を取り除くことができます。雪が溶けてマシンに固まると、取り除くのが難しくなる可能性があります。除去しにくい汚れには高圧洗浄機の使用を検討してください。
- 水の除去: 水は凍結すると膨張するため、燃料用のウォータートラップなど、水を使用するコンポーネントをすべて排出する必要があることに注意してください。この除去には、希釈した混合物に水を使用する流体が含まれます。凍結に対処する別の方法は、該当する場合は不凍液を使用することです。凝固点に注意を払い、気候に適したグレードを取得するようにしてください。凝固点とは、不凍液が氷またはスラッシュに変わり始める温度を指します。異なるレベルの溶液混合物により、 凝固点を低くすることができます。たとえば、90/10 の水不凍液は華氏約 26 度までしか保護しませんが、60/40 の混合物は華氏約マイナス 55 度まで安全に保ちます。不凍液は、膨張する氷でコンポーネントが破裂するのを防ぐために必要です。
- 燃料タンクと作動油タンクの充填: これらのタンクを補充すると、凍結する可能性のある結露を減らすことができます。スタビライザーを追加してマシンを少し動かして、すべてが均等に分散されるようにすることもできます。
- げっ歯類の罠の設置: 機器が一度に何ヶ月もアイドル状態にあるため、ネズミや他の生き物はそれを素晴らしい営巣場所と見なすことができます。掘削機の中に店を構えたり、スキッドステアのワイヤーを噛んだりすることがあります。これは、機器全体に大きなダメージを与える可能性があります。機械内または周囲にげっ歯類の罠を追加することを検討してください。ただし、農場の犬や猫が罠で病気になったり怪我をしたりしないように、げっ歯類の手の届く場所にのみ置いてください。
- 一般検査の実施: 車両に劣化や損傷の兆候がないか確認します。夏の日光にさらされると、プラスチックタンクやゴムホースなどの非金属部品が摩耗し、頑丈さが低下する可能性があります。ひび割れに注意し、ボルトの緩みや締め付けが必要なコンポーネントがないか確認してください。
車両を防寒するときは、必ずバッテリーを取り外してください。マシンの電源がオフになっていても排水を続けることができます。検査を行い、ケーブルと接続を清掃し、腐食の兆候がないか確認します。その後、フル充電した状態で暖房の効いた場所に保管する必要があります。
車のバッテリーに気を配らないと、バッテリーが凍結する危険があります。バッテリー内の電解液には高い割合の水が含まれており、バッテリーが放電すると水の割合が増加します。そのため、凍結すると膨張してバッテリーが損傷する可能性があります。ハウジングにひびが入ったり、酸を放出して危険が生じたりする可能性があります。バッテリーを完全に充電したままにしておくと 、凝固点が華氏 32 度からマイナス 76 度に下が り、寒い季節に余裕が生まれます。
便利なアプローチの 1 つは、トリクル充電器を使用することです。トリクル充電器は、バッテリーに少量の充電を提供し、長期保管中もバッテリーを満タンに保ちます。使用していないときでも、バッテリーは毎日少量の電力を失います。トリクル充電器を使用する場合でも、バッテリーを氷点下以上の部屋に保管しておく必要があります。
起動前に確認すべきこと
メンテナンスが終わったら、全体的な検査の時間です — このステップは、ワイヤーの断線や漏れなど、冬の間に新たな驚きが現れないことを確認するのに役立ちます。定期的に使用しなくても、この要素は静止した機器に負担をかける可能性があります。
この春、重機を使い始める前に確認すべきことのリストは次のとおりです。
- ライト、フラッシャー、ワイパー: 基本的な動きと視界は、機械を必要な場所に移動するために必要なコンポーネントです。一般道路を運転している場合でも、畑や現場を通り抜ける場合でも、ライト、フラッシャー、ワイパーが機能していることを確認してください。窓やエアコンなども参考にしてみてはいかがでしょうか。
- ブレーキ: もちろん、作動するブレーキが必要です。それらをテストして、正しく機能していることを確認します。
- エンジン ベルト: 機器によっては、サーペンタイン ベルトや V ベルトなど、エンジンに 1 つ以上のベルトがある場合があります。これらのベルトにひび割れやほつれなどの摩耗の兆候がないか注意深く検査してください。また、位置合わせをチェックして緩んでいないか確認してください。また、プーリーとアイドラーもチェックして、良好な状態であることを確認する必要があります。
- ホース: 多くの機器には、システム全体にオイルやその他の化学物質を運ぶホースが付いています。これらは、破損して内容物を地球や水道に放出すると、環境上の危険になる可能性があります。農場では、農薬が大きな懸念事項です。ホースを点検し、摩耗の兆候が見つかった場合は交換してください。日光や熱は、外側のひび割れや膨張など、ゴム表面に重大な損傷を与える可能性があります。摩耗も懸念事項です — ホースがボルトやジョイントなどの別のコンポーネントにこすれる可能性のある領域を探してください。コンポーネントがホースを摩耗し始めた場合は、ホースを安全に保つために、ホースの間にプロテクターを配置してみてください。また、ホースによじれがないことを確認してください。
- クランプ: ホースや配管などの多くのコンポーネントはクランプで固定されています。これらは通常金属であり、摩耗や腐食を受ける可能性があります。化学物質との接触により錆びたり腐食したりする可能性があります。必要に応じて交換しますが、締めすぎたり、保持しているコンポーネントに過度のストレスがかからないように注意してください。
- シール: すべてのシールをチェックし、まだフル稼働していることを確認してください。漏れがあると、効率が低下したり、機器が損傷したり、健康被害が発生したりする可能性があります。シールがまだ機能していることを確認し、摩耗したシールを交換してください。
- タイヤ: タイヤの空気圧は、特に造園や建設において、機械や作業に大きな影響を与える可能性があります。これは、ドライブや、跡が残ったり、土を圧縮したりする可能性に影響を与える可能性があります。さらに、正確なタイヤ空気圧により燃料消費量を節約できます。機器のマニュアルで作業に適したタイヤ空気圧を確認し、ホイールを適切に調整してください。また、タイヤのトレッドの摩耗を見て、ハゲになっていないことを確認する必要があります。最後に、リムも見て、ラグナットがすべて適切に締められていることを確認します。
- ブームとアーム: ブーム、アーム、アタッチメントなどの機器の部品を確認してください。ピンやブッシングが摩耗していないか確認し、ラインの損傷がないか確認します。
- バッテリー: バッテリーを車両に戻す前に、コンパートメントを調べて、コンパートメントが清潔で、腐食や異物がないことを確認してください。電解液レベルを確認し、充電を補充することもできます。
- ステッカーとデカール: 時間の経過とともに、他の人に危険を警告する車両のステッカーが剥がれたり劣化したりする可能性があります。すべてのステッカーが良好な状態にあることを確認すると、特に道路上で、ゆっくりと移動する車両や大きく右折する車両など、危険をよりよく伝えることができます。
春にCat Rentals℠で重機をレンタル
スプリングのメンテナンスは、建設機械の所有に不可欠な部分です。少し手に負えないように思える場合は、機材をレンタルすることもできます。重機をレンタルする場合は 、メンテナンス作業を弊社が担当しますので、すぐに作業に取り掛かることができます。あるいは、車の準備をする前に仕事が決まった場合は、短期レンタルを利用すれば遅滞なく引っ越すことができます。短期レンタルでも長期レンタルでも、Cat Rentals℠ が対応します。購入オプションもご用意しておりますので、一年中機材をお使いいただけます。
世界中に1,300以上の拠点を持ち、幅広いCat製品を取り揃えており、建設作業員や請負業者などが暖かい季節の作業に戻れるよう、長年にわたり支援してきました。 当社の機器製品 を確認するか、 お近く の場所を見つけて、Cat Rentalsをご利用ください。