けん引能力: あなたのトラックはレンタル品を運ぶことができますか?
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

複数の現場や遠く離れた場所で作業している場合は、プロジェクトを完了するために機器を牽引する必要がある可能性があります。牽引装置を使用すると、機械を 1 つの作業から次の作業に移動するのが便利になり、タスクを開始してプロジェクトをより早く完了できます。 

機器を牽引したことがないと、トラックが重量に耐えられるかどうかわからないかもしれません。以下では、トラックの牽引能力の意味、車両が牽引できるものを決定する方法、および移動中に自分自身と他の人の安全を守るための安全上のヒントを学びます。

セクションにジャンプします。

牽引能力とはどういう意味ですか?

トラックの牽引能力とは、車両が牽引できる最大重量を指します。ほとんどのメーカーはマニュアルに牽引能力を公開していますが、オンラインで調べたり、総組み合わせ重量定格と縁石重量を差し引いて自分で計算したりすることもできます。牽引能力は、トラックの重量、その構成、牽引する荷物の分配と制御に基づいて変化します。 

けん引には独自の語彙があり、牽引能力とトラックがレンタルを運ぶことができるかどうかを理解するために不可欠です。牽引能力とは別に、知っておくと役立つ用語には次のようなものがあります。

車両を適切に制御できないため、自分自身や他の人を危険にさらす可能性があるため、牽引能力を超えるものを牽引しようとしないでください。
  • 縁石重量: 縁石重量とは、貨物や乗客がなく、ガソリンタンクなどすべての液体が満杯の場合のトラックまたはトレーラーの重量を指します。トラックの縁石重量は通常、タイヤ空気圧情報と同じ場所、運転席ドアの詰まりの近くに記載されています。トレーラーの縁石重量は通常、メーカーの仕様と一緒に記載されています。 
  • 乾燥重量: 乾燥重量は、トラックが機能するために必要な貨物、乗客、または液体を含まない車両の重量です。一般に、乾燥重量は、空のときの車両の重量です。ほとんどの場合、牽引能力を計算するために乾燥重量を知る必要はありませんが、一部の計算では役立つ可能性があります。 
  • 舌の重さ: タングウェイトとは、トラックの荷重によってトレーラーのヒッチを圧迫する力を指します。タングの重量は、荷物の重量がトレーラー内でどのように分散されるかによって異なります。 
  • GTW: トレーラー総重量 (GTW) は、トレーラーとその貨物の総重量です。すべての貨物を積んだ状態でトレーラーをスケールに置いた場合、結果の測定値はGTWになります。GTW が牽引能力を超えると、トレーラーを安全に牽引することはできません。車両を適切に制御できないため、自分自身や他の人を危険にさらす可能性があるため、牽引能力を超えるものを牽引しようとしないでください。トラックやトレーラーを損傷する可能性もあります。
  • GCVWR: 車両総複合重量定格 (GCVWR) は、貨物を積んだ場合を含め、トレーラーと牽引車両を合わせた最大重量を参照します。トレーラーとレッカー車はそれぞれ独自の重量を組み合わしてGCVWRを構成しています。
  • GAWR: 総車軸重量定格 (GAWR) は、1 つの車軸が処理できる最大重量です。GAWR は通常、フロント アクスルとリア アクスルで異なります。各車軸間の重量バランスが完璧な車両はほとんどありません。
  • ペイロード容量: 積載量とは、車両が荷台とキャビンで運ぶことができる最大重量を指し、重量制限とも呼ばれます。積載量は牽引能力とは異なり、牽引能力は車両が牽引できるトレーラーの重量制限を指します。

牽引条件がわかったので、牽引能力を解釈して、トラックがレンタル車を牽引できることを確認するのが簡単になります。車両が牽引できる重量を正確に決定できるため、適切なレンタル機器を選択したり、牽引能力の高い 大型トラックをレンタル するなど、機器を牽引する別の方法を見つけたりすることができます。

メーカーの牽引能力を解釈する方法

牽引能力は、各条件で牽引できる量ではなく、車両が牽引できる最大重量であることに注意してください。実際の牽引能力は、次の要素を使用して決定できます。

実際の牽引能力は、次の要素を使用して決定できます。
  • 牽引能力: トラックが牽引できる量には、サスペンション、トランスミッション、エンジンなど、さまざまな要因が影響します。また、ブレーキ、ラジエーター、車軸をアップグレードして、トラックがより大きな荷物を運べるようにすることも検討できます。ただし、低抵抗タイヤや大型タイヤを取り付けると、総牽引能力が低下する可能性があります。一般に、半トンのトラックは、ユーティリティ トレーラーや小型ボートなどの小さなアイテムを牽引できます。トンのトラックは、バックホーなどの大型機器を牽引できます。
  • 牽引ヒッチ定格: トレーラー ヒッチとも呼ばれる牽引ヒッチは、トラックを牽引するものに接続します。牽引ヒッチはクラスごとにグループ化され、引っ張ることができる量と舌の重量によって評価されます。レンタル機器を牽引するために必要なクラスを決定するのに役立つ、さまざまなクラスの牽引ヒッチについて詳しく学びます。 
  • トレーラーの容量: 最大のトレーラー積載量をお探しの場合は、重い荷物に耐えるように設計された縁石重量が低いトレーラーを探す必要があります。また、トレーラーの揺れを軽減し、停止時間を改善し、ハンドリングを向上させるのに役立つブレーキ システムまたは独立したサスペンションを備えたトレーラーの使用を検討することもできます。ダンプ トレーラーや油圧地上トレーラーなどの一部のトレーラーを使用すると、より複雑な作業が簡単になります。

牽引能力は、最も定格の低いコンポーネントと同じくらい高くなります。たとえば、トラックの牽引能力が 18,000 ポンドで、トレーラーの GCVWR が 15,000 ポンドの場合、15,000 ポンドを超えない小さな荷物に固執する必要があります。 

車両、トレーラー、貨物、液体、乗客の全重量を含む GCVWR を使用して、特定の状況に応じた牽引能力を計算できます。また、運転に必要なすべての液体を含むトラックの重量である縁石重量も知っておく必要があります。これら 2 つの数値を取得したら、その GCVWR を縁石重量で差し引いて、特定の状況に応じた牽引能力を求めます。牽引能力は、各作業で牽引する内容に基づいて変更される場合があります。

牽引能力を超えることは、ドライバーや道路上の他の人に危険をもたらす可能性があるため、決して超えないようにすることが重要です。理想的には、レンタル機器を安全に牽引できるようにするために、その合計の 10% 以内に収まることは望ましくありません。

トレーラーヒッチクラスの物理的限界

このデバイスはトラックをレンタル機器に接続するため、牽引ヒッチの定格は不可欠です。すべての牽引ヒッチには独自の物理的制限があり、車両が牽引できる重量が決まります。トレーラーヒッチクラスは5つあります。

トレーラーヒッチクラスの物理的限界
  • クラスI: このクラスは、すべてのトレーラー ヒッチ クラスの中で最も低いクラスであり、通常、小型または中型の車両に使用されます。これらのヒッチは通常、最大 2,000 ポンドを運ぶことができ、200 ポンドの舌の重量に耐えることができます。人々はクラス I トレーラー ヒッチを使用して小型貨物トレーラーを牽引することがよくありますが、ほとんどのレンタル機器は省略されています。
  • クラスII: このクラスのトレーラー ヒッチは、タング重量 3,500 ポンドで最大 350 ポンドを牽引できるため、通常、ミニバンや大型車に使用されます。クラス II トレーラー ヒッチを使用して小型ボートや同様のサイズの機器を牽引することはできますが、これ以上重要で重いものはありません。
  • クラスIII: SUV、トラック、フルサイズのバンは通常、5,000ポンドのタング重量で最大800ポンドを引っ張ることができるクラスIIIトレーラーヒッチを使用します。クラス III トレーラー ヒッチは、中型ボートやキャンピングカーと同じくらい重いものを引っ張ることができます。 
  • クラスIV: これらのトレーラー ヒッチは、最大 10,000 ポンドの重量を牽引し、1,200 ポンドのタング重量を処理できます。クラス IV トレーラー ヒッチは、重量分散が必要な重い荷物を処理でき、芝生機器を運ぶ大型キャンピングカー、ボート、またはユーティリティ トレーラーを牽引できます。クラス IV トレーラー ヒッチは、全体の重量に応じて、一部の種類の機器を牽引するのに適しています。 
  • クラスV: このクラスのトレーラー ヒッチは最強のタイプで、タング重量 2,000 ポンドで最大 2,000 ポンドを運ぶことができます。クラス V トレーラーは、複数の車や馬のトレーラーを牽引するのに十分な強度があるため、大型レンタル機器を扱う場合に理想的なオプションです。

レンタル機器の重量を決定することで、必要なトレーラー ヒッチの種類を決定できます。レンタル機器の重量が 3,500 ポンドを超える場合、牽引能力を超える牽引機器と同じ問題が発生するため、クラス II ヒッチを使用したくありません。疑わしい場合は、耐荷重の高いトレーラー ヒッチ クラスを選択する必要があります。

レンタル機器を安全 に牽引するためのヒント

適切な安全対策を講じないと、レンタル機器の牽引はドライバー、同乗者、その他道路上の人々にとって危険になる可能性があります。レンタル機器を作業現場に運ぶ際の安全を確保するために、次のヒントを使用してください。 

1. 制限内にとどまる

レンタル機器を牽引している間、あなたと他の人の安全を確保するためにできる最も重要なことの 1 つは、牽引能力の範囲内に収まることです。牽引能力を確認して、レンタル機器の重量に耐えられるかどうかを確認してください。最大重量を超えると、危険な取り扱い、サスペンションやエンジンの損傷、不十分なブレーキ性能などの危険が生じる可能性があります。 

トラックの牽引能力がレンタル機器を処理できることを確認することに加えて、トレーラー ヒッチが機器の重量に耐えられることも確認する必要があります。トレーラー ヒッチには、安全に処理できる最大トレーラー重量とタング重量が記載されたラベルを含める必要があり、これを使用して別のトレーラー ヒッチ クラスが必要かどうかを判断できます。牽引およびトレーラーのヒッチ容量は、トラックに取り付けられているスタイル、サイズ、荷台の長さ、その他の機器によって異なるため、牽引する必要があるたびにメーカーの情報を確認することが重要です。

2. トレーラーを正しく梱包する

理想的には、機器の重量の約 60% をトレーラーの前半分に配置する必要があります。

レンタル トレーラーを使用してレンタル機器を牽引する場合は、重量が均等に分散されるようにトレーラーが正しく梱包されていることを確認する必要があります。理想的には、機器の重量の約 60% をトレーラーの前半分に配置する必要があります。また、トレーラーヒッチのタング重量がトレーラーの総積載質量の10%から15%になるように機器を積み込む必要があります。 

重量はトレーラーの両側に均等に分散する必要があります。トレーラーのオーナーズマニュアルには、トレーラーを安全に梱包するための積み込みと重量配分の技術が含まれている必要があります。トレーラーが正しく積み込まれたら、輸送中にトレーラーがずれないように機器を固定する必要があります。

3. タイヤをチェックしてください

次のステップは、トラックとトレーラーを使用している場合は、トラックとトレーラーのタイヤをチェックすることです。タイヤの空気圧が適切に入っていないと、ハンドリングに悪影響を与える可能性があります。

タイヤの空気圧不足も転がり抵抗の原因となり、エンジンの作動が激しくなり、より多くの燃料を消費する可能性があります。

タイヤの空気圧不足も転がり抵抗の原因となり、エンジンの作動が激しくなり、より多くの燃料を消費する可能性があります。転がり抵抗はタイヤの温度を上昇させ、パンクを引き起こす可能性もあります。タイヤには最大空気圧が記載されているか、運転席のドア枠に記載されているため、タイヤを理想的な空気圧まで満たすことができます。

また、トラックやトレーラーのタイヤの速度定格をチェックして、走行中に速度を超えないようにして、自分、他のドライバー、および装備をより安全に保つ必要があります。機器を長距離に持ち込む場合は、パンクした場合に備えて、スペアタイヤのタイヤ空気圧を確認する必要があります。また、牽引する前に、トレーラーのハブ ベアリングを検査して、正しく機能し、適切にグリースが塗布されていることを確認する必要があります。 

4. ブレーキを確認してください

小型のトレーラーには必ずしもトレーラーの休憩が必要なわけではありませんが、重いトレーラーや重い荷物を運ぶトレーラーにはブレーキ システムが必要です。

トレーラーを使用してレンタル機器を運ぶ場合は、トレーラー ブレーキが必要かどうかを判断する必要があります。小型のトレーラーには必ずしもトレーラーの休憩が必要なわけではありませんが、重いトレーラーや重い荷物を運ぶトレーラーにはブレーキ システムが必要です。

トレーラーのブレーキをチェックするだけでなく、レッカー車のブレーキもチェックして、正しく機能していることを確認する必要があります。車両は通常よりも重くなるため、レンタル機器を牽引するときはブレーキにもっと注意を払う必要があるため、ブレーキが荷物の重量に耐えられるかどうかを知りたいと考えています。

5. ライトが正しく機能していることを確認します

トレーラーは車両のテールライトを覆い隠す可能性があるため、トレーラーにはブレーキライトが必要です。

ブレーキに加えて、特にトレーラーを使用している場合は、ライトもチェックする必要があります。トレーラーは車両のテールライトを覆い隠す可能性があるため、トレーラーにはブレーキライトが必要です。 

トレーラーのライトが正しく機能していない場合、特に夜間に運転している場合、他のドライバーがあなたのトラックや牽引しているものを見ることができない可能性があります。駐車中にトラックとトレーラーの後ろに誰かに立ってもらい、ブレーキライトと方向指示器が機能しているかどうかを確認することで、ライトが機能していることを確認できます。 

6. トラックの取り扱いが異なることを覚えておいてください

レンタル機器を牽引するトラックを運転するときは注意してください。総重量は通常よりも大きくなり、トラックを運転しているときのように交代することはできません。車両も通常より長くなるため、運転中に何もぶつからないように注意する必要があります。トラックは、次のような多くの点で異なる処理をすることに注意してください。

それが自然になるまでは、特に狭い場所にいるときや視界の悪い場所で後退しているときは、車の外から誰かに指示してもらうことができます。
  • ターニング: 体重と長さがいつもより大きいので、急なターンは避けてください。急な方向転換により、トラックやトレーラーが横転し、怪我をしたり、レンタル機器、トラック、トレーラーが損傷したりする可能性があります。
  • リバース:バックは通常のトラックを運転するよりも難しいですが、練習することで学ぶことができます。それが自然になるまでは、特に狭い場所にいるときや視界の悪い場所で後退しているときは、車の外から誰かに指示してもらうことができます。 
  • ブレーキング: トレーラーや重機によりトラックが重く長くなるため、余分な重量がない場合よりも完全に停止するまでに時間がかかります。信号で立ち止まるのに十分な時間を与えてください。また、前のドライバーが急ブレーキをかけた場合に停止できるように、十分なスペースを確保する必要があります。 

また、ミラーを調整して、トレーラーを最後まではっきりと見ることができることも忘れないでください。また、牽引用に特別に作られたミラーへの投資を検討して、道路上の機器や周囲の車を監視することもできます。

7. メンテナンスが最新であることを確認する

適切にメンテナンスされていないトラックやトレーラーは、レンタル機器を牽引できず、移動中に予期せず故障する可能性があります。機器の牽引を開始する前に、トラックを資格のある技術者に持ち込むことは、トラックの信頼性を確保し、予期しない故障なしにレンタル機器を現場に届けることができる最善の方法です。 

また、機器が故障している、または定期的な修理が必要であることを知るために現場に行くのは避けたくないため、レンタル機器のメンテナンスが最新であることを確認する必要があります。信頼できるレンタル会社と協力することで、レンタル機器が適切に機能し、適切にメンテナンスされていることを確認できます。これらの会社は、適切にメンテナンスされた高品質の機器を提供します。レンタル期間中、レンタル機器のメンテナンスを行う会社もあります。

機器レンタルのニーズについては、Cat Rentals℠にお問い合わせください
機器レンタルのニーズについては、Cat Rentals℠にお問い合わせください

次のプロジェクト用のレンタル機器をお探しの場合は、Cat Rentals℠ディーラーがお手伝いします。弊社販売店では、コンクリートから発電機材まで幅広い レンタル機器を取り揃えております。完全な選択肢を参照して必要なものを見つけることも、当社のチーム メンバーに相談して、レッカー車が荷物を処理できるように適切な 機器サイズを見つける のを手伝ってもらうこともできます。

当社のディーラーは、土壇場で必要になった場合でも、お客様の利便性を考慮して幅広い 機器とソリューション を提供しているため、すぐにプロジェクトを開始できます。柔軟なレンタル条件が適用されるため、予算内に収まる機器を見つけることができ、レンタル期間中に機器のメンテナンスを受けて、仕事で期待どおりに機能することを確認することもできます。レンタルを開始するには、 お近くのディーラーを見つけ てください。

お近くのCatレンタルを探す
簡単な見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定