.png)
掘削機は、建設において最も多用途で不可欠な機械の一部です。材料を掘ったり、持ち上げたり、移動したりすることが簡単にできるため、大小のプロジェクトに欠かせないものとなっています。レンタルを計画する場合、最も重要な選択の 1 つは、ホイールとトラックショベルのどちらかです。このガイドでは、それぞれの違い、利点、最適な使用法を説明し、決定に役立ちます。
掘削機には、コンパクトなミニモデルから大型採掘用の大型機械まで、さまざまなサイズがあります。Cat Rentals℠は、日次、週次、月次の柔軟なレンタル期間で、複数の構成の掘削機を取り扱っています。機動性、掘削力、安定性が必要な場合でも、プロジェクトに合った掘削機が見つかります。
2 種類の掘削機を重要な分野で比較すると次のようになります。
地形: トラックショベルは、荒れた地盤、丘陵地盤、または軟弱な地盤用に設計されています。低重心と大きな設置面積により、優れたトラクションが得られます。ホイールショベルは、舗装がすでに整備されている硬い路面や都市部に適しています。
交通機関: ホイールショベルは、最大時速 22 マイルの速度で現場間の道路を走行できます。トラックモデルは時速4〜6マイルでクロールし、通常は運搬が必要です。
安定性: トラックは優れた安定性を提供します。ホイールショベルは、性能に合わせてスタビライザーを追加できます。
掘削の深さ: トラックショベルは、プロファイルが薄く、フレームとカウンターウェイトのオプションが重いため、通常、ホイール モデルよりも深く掘ります。
掘削機は、ほぼすべての主要産業で役割を果たしています。一般的な用途は次のとおりです。
採石場
林業と造園
廃棄物とリサイクルの管理
水中および地下掘削
これらの現場では、 掘削機が 溝掘り、整地、瓦礫の吊り上げ、茂みのマルチング、地下通路の掘削、除雪などの作業を行います。ホイールショベルは都市部や混雑したプロジェクトに最適ですが、トラックモデルは凹凸のある地面や長期にわたる過酷な作業で主流です。
Caterpillarは、さまざまな作業条件に合わせて設計された幅広い油圧ショベルを製造しています。Cat Rentalsでは、すべてのサイズクラスの機械をレンタルできます。
- ミニショベル: 限られたスペース向けのコンパクトで燃費の良いモデル。
- 小型掘削機: 軽作業から中作業に対応する柔軟な機械。
- 中型掘削機:一般土木のためのバランスの取れたパワーとサイズ。
- 大型掘削機: 過酷な用途で最大の掘削深さと吊り上げ力を実現するように設計されています。
利用可能な ホイールショベルのレンタルとトラック ショベルのレンタル を参照して、モデルを比較し、適切なサイズを選択してください。
適切なマシンの選択は、仕事の要件によって決まります。機動性と高速走行速度が必要な場合は、ホイールショベルが最適です。不安定な地面での深い掘削、重量物の持ち上げ、牽引が必要な場合は、トラックショベルの方が強力な選択肢です。
また、プロジェクトの長さと予算についても考えてください。ホイールショベルは、複数の場所での短期作業に効率的です。トラックモデルは、安定性と強度が最も重要な長期プロジェクトで威力を発揮します。
Cat Rentalsでは、ホイールショベルとトラックショベルの両方を取り扱っており、柔軟なレンタル条件と専門のディーラサポートに裏打ちされています。当社のチームは、お客様のプロジェクトに適したマシンの選択をお手伝いし、レンタル全体を通じて配送、メンテナンス、サービスを提供します。 お近くのディーラー を見つけるか、 簡単な見積も りをリクエストして、今すぐ始めましょう。
都市プロジェクトにはどの掘削機が適していますか?
ホイールショベルは舗装でうまく機能するため、都市部での作業に最適です。
凹凸のある地面にはどれが最適ですか?
トラックショベルは、斜面、泥、起伏の多い地形で優れた安定性とトラクションを提供します。
両方借りることはできますか?
はい。Cat Rentalsでは、お客様のスケジュールに合わせたレンタル条件で、あらゆるサイズのホイールおよびトラックショベルを提供しています。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります