掘削機レンタルのトップ 7 用途
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

掘削機は、あらゆる現場で最も汎用性の高い機械の一つです。ブーム、スティック、さまざまなアタッチメントを使用して、掘削、持ち上げ、解体、さらには水中作業にも対応できます。このガイドでは、掘削機の最も一般的な 7 つの用途を説明し、 Cat Rentals℠ からレンタルすることが賢明な選択である理由を説明します。

1. 土木

掘削機は、その土木力で最もよく知られています。彼らの特徴的な バケツアタッチメントは、 歯のようなエッジを使用して土を素早く掘り、すくい上げます。用途には、公共施設や基礎の溝掘りや、建設や造園プロジェクトのための細かい整地用地が含まれます。

2. ママテリアルハンドリング

グラップルアタッチメントを使用すると、掘削機はマテリアルハンドリングマシンになります。バケツに収まらない特大のアイテムを移動します。一部のモデルには、安定性を高めるために重いカウンターウェイトが付属しています。適切なセットアップを選択するためのガイダンスについては、ホイール ショベルとトラックショベルに関するこのリソースを参照してください。

3. 撤去

親指またはブレーカーのアタッチメントを追加して、掘削機を解体ツールに変えます。親指はバケツと連携して、材料をつかんだり、持ち上げたり、移動したりします。ブレーカーは、コンクリート、石、その他の材料を粉砕するために衝撃の高いエネルギーを供給します。解体用に設計された掘削機には、オペレーターと現場の両方を保護する安定性と安全機能が含まれています。

4. 地下掘削

トンネル掘削とも呼ばれる地下掘削には、狭いスペースでの精度が必要です。エクストリームサービスバケット、ハンマー、グラインダーは通路の掘削に役立ち、後方超小旋回機設計により地下での有用性がさらに高まります。

5. 水陸両用および水中作戦

特定の掘削機は、水ベースの作業用に構築されています。長いアームと防水シーリングを備えたこれらの機械は、川の浚渫、堤防の維持、または湿地での作業を行うことができます。

6. 林業

林業機械は、道路の除雪、丸太の取り組み、藪の管理などの作業を引き受けます。適切なアタッチメントを使用すると、木材を加工して枝取りすることもできます。  

7. 破片の除去

バケツ、親指、グラップルにより、掘削機は清掃に最適です。操作性と瓦礫除去作業に必要なパワーのバランスが取れた機械サイズを選択してください。

適切な機械を選択するためのアドバイスについては、 適切なサイズの掘削機を選択するためのこのガイドを確認してください。

Cat Rentals から信頼できる掘削機をレンタルする

狭いスペース用のミニショベルが必要な場合でも、重い掘削用の大型モデルが必要な場合でも、Cat Rentals には幅広いオプションがあります。当社の 掘削機のラインナップ を参照して、最適なものを見つけてください。 簡単な見積も りをリクエストするか、 お近く のディーラーを見つけて始めてください。

掘削機レンタルに関するよくある質問

どのサイズの掘削機をレンタルすればよいですか?

コンパクト半径の掘削機は限られたスペースに最適ですが、標準モデルと大型モデルはより重い掘削や解体を処理します。

掘削機のアタッチメントをレンタルできますか?

はい。バケット、ブレーカー、グラップル、オーガー、マルチャーが用意されているので、機械を作業に合わせることができます。

なぜ買うのではなく借りるのですか?

レンタルすると、メンテナンス、保管、減価償却費を回避しながら、最新のモデルを利用できるようになります。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定