.jpg)
As escavadeiras são a espinha dorsal da terraplenagem moderna. Você confia neles para cavar, levantar, carregar e demolir com velocidade e precisão.
Você encontrará vários tipos diferentes de escavadeiras disponíveis, como miniescavadeiras e de alcance estendido. As escavadeiras também têm peças complexas e uma surpreendente variedade de acessórios disponíveis.
Este guia fornece a você uma visão geral e os detalhes práticos em um só lugar para ajudá-lo a combinar a escavadeira e os acessórios certos com seu trabalho.
A história começa com a pá a vapor, patenteada em 1839. Ele poderia mover 300 metros de material por dia. Uma equipe de homens com picaretas e pás só conseguia cavar 12 jardas por dia.
A hidráulica ocupou o centro das atenções na década de 1890. A escavadeira de ação direta da Kilgore Machine Company usava quatro cilindros de ação direta em vez de cabos, um avanço que estabeleceu o padrão para as máquinas atuais.
Em 1925, a Caterpillar Tractor Company popularizou as esteiras ligadas ao aço. Essas esteiras serviriam bem à empresa quando ela lançou sua primeira escavadeira hidráulica em 1972. As esteiras ainda são o padrão para a maioria dos modelos. Com o passar dos anos, as escavadeiras cresceram em tamanho. A Caterpillar oferece escavadeiras de 1 a 95 toneladas.
A inovação continua além da Terra com o Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot (RASSOR) da NASA, um conceito construído para cavar na Lua.
Ao longo de dois séculos, as escavadeiras evoluíram para máquinas eficientes, de baixa emissão e fáceis de operar, com melhor visibilidade, raio de giro mais apertado e controle hidráulico mais inteligente.
.jpg)
Cada escavadeira tem três sistemas principais que trabalham juntos:
- Material rodante: A base da máquina está disponível com esteiras de aço ou borracha ou até mesmo rodas, permitindo que você trabalhe em uma variedade de terrenos.
- Casa: Com rotação de 360 graus, você pode cortar e carregar material de forma rápida e fácil.
- Braço: Você pode cavar, levantar e manusear todos os tipos de material com uma variedade de acessórios.
Opções como oscilação traseira nula ou reduzida, materiais rodantes longos e cabines atualizadas oferecem melhor controle e segurança em locais apertados ou complexos.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Você pode escolher entre vários tipos, dependendo da superfície, das restrições de tamanho e do trabalho a ser feito:
- Escavadeiras de esteiras: Rastreadas, estáveis e prontas para terrenos irregulares, as escavadeiras de esteiras equilibram potência e alcance para escavação, carregamento e abertura de valas.
- Escavadeiras de rodas: As escavadeiras de rodas são mais rápidas na pavimentação e fáceis de mover. Eles limitam os danos à superfície e reduzem a necessidade de um lowboy entre os trabalhos próximos.
- Miniescavadeiras: O tamanho compacto e a baixa pressão sobre o solo tornam as miniescavadeiras ideais para espaços apertados.
- Escavadeiras de longo alcance: A lança e o braço estendidos tornam essas escavadeiras especializadas excelentes para escavar valas profundas, dragar rios profundos e fazer trabalhos em taludes distantes.
- Escavadeiras de demolição: Esses modelos são projetados para desmontagens exigentes e podem atingir trabalhos de até 90 pés.
Explore os tipos atuais de escavadeira e escolha o que se adapta aos limites do seu trabalho e do local.
Existem muitos tamanhos de escavadeiras, e o tamanho certo depende do acesso, da profundidade de escavação e das necessidades de levantamento.
- Mini (até ~ 6 toneladas): As miniescavadeiras cabem em espaços apertados, são mais leves para transportar e produzem pouca perturbação do solo. Eles são bons para serviços públicos, paisagismo e trabalhos residenciais.
- Pequeno (~ 6–19 toneladas): Os modelos de tamanho pequeno oferecem potência e alcance, além de serem fáceis de transportar.
- Tamanho médio (~20–35 toneladas): Os modelos de médio porte são mais comuns em locais comerciais devido ao equilíbrio de potência, alcance e transportabilidade.
- Grande (36 + toneladas): As máquinas são feitas para escavação e carregamento de alta produção para grandes projetos comerciais, bem como trabalhos de mineração e pedreiras.
Combine a máquina com a capacidade da caçamba necessária, o tipo de solo e a faixa de trabalho. O superdimensionamento adiciona custos. Uma escavadeira muito pequena pode levar a tempos de ciclo lentos e desgaste excessivo.
.jpg)
As escavadeiras cobrem inúmeras situações em que você usa sua máquina em vários setores:
- Construção: Escave fundações e porões, valas para serviços públicos, nivelamento de inclinações e carregue caminhões.
- Obra rodoviária: Remova o pavimento com disjuntores, escave valas e coloque bueiros.
- Demolição: Unidades de longo alcance derrubam estruturas; Máquinas menores classificam e carregam detritos usando garras e polegares.
- Silvicultura e ordenamento do território: Remova árvores e tocos, contorne o terreno e instale o controle de erosão.
- Pedreira e agregado: Carregue caminhões e mantenha pilhas.
- Resíduos e reciclagem: Manuseie sucata, mova fardos e trabalhe com segurança em terrenos irregulares de aterro sanitário.
.jpg)
A troca de ferramentas transforma sua máquina de uma escavadeira em uma solução completa. Comece navegando pelos anexos da ferramenta de trabalho. As escolhas comuns incluem:
- Baldes: Propósito geral, caçambas reforçadas, para nivelamento e limpeza de valas atendem a diferentes solos e necessidades de acabamento.
- Brocas: Faça furos e sapatas rapidamente.
- Martelos: Quebre concreto, asfalto ou rocha com energia de alto impacto enquanto mantém os operadores longe de ferramentas portáteis.
- Garra: Prenda e levante toras, pedregulhos ou sucata sem perder o controle.
- Polegares: Prenda cargas irregulares firmemente com a caçamba.
- Ancinhos: Limpe arbustos, detritos de leiras e prepare canteiros.
- Ríperes: Escarifique o solo congelado ou a panela rígida antes de escavar para proteger as caçambas e reduzir os tempos de ciclo.
- Compactadores de chapa vibratória e tambor: Compacte solo ou asfalto diretamente da escavadeira, reduzindo a necessidade de máquinas separadas.
- Acopladores: Os acopladores hidráulicos trocam as ferramentas em minutos para que você se mantenha produtivo.
Misture e combine acessórios para caber no seu escopo. Em um trabalho de preparação do local, você pode escarificar, escavar com uma caçamba reforçada, mudar para uma caçamba de nivelamento para fazer o acabamento e, em seguida, compactar a vala com um compactador de chapa.
Use estas práticas para trabalhar de forma mais rápida e segura:
- Planeje a sequência de escavação para reduzir a distância de oscilação e o reposicionamento. Trabalhe em camadas em vez de perseguir a profundidade em um só lugar.
- Dimensione a caçamba de acordo com o material. A argila úmida gruda e adiciona peso. A rocha precisa de bordas cortantes resistentes à abrasão.
- Use o braço prático mais curto para obter mais força de desagregação e melhores tempos de ciclo.
- Mantenha as esteiras limpas e devidamente tensionadas para evitar desgaste prematuro.
- Siga os gráficos de elevação. Sempre verifique a capacidade na distância e altura em que você levantará.
A segurança sustenta todas as escavações. Lembre-se do seguinte:
- Ligue antes de cavar para localizar os serviços públicos.
- Configure coxins de trabalho estáveis. Evite trabalhar sobre pessoas ou estradas abertas.
- Use proteções da cabine e FOPS/ROPS onde o material possa cair ou bater.
- Instale os acopladores rápidos e verifique as travas dos acessórios antes de levantar.
- Treine operadores sobre limites de inclinação, raio de oscilação e sinais de observação.
Você não precisa ter todas as máquinas para executar uma operação produtiva. A locação permite que você aumente a escala para grandes impulsos, experimente modelos especiais e controle os custos do trabalho sazonal.
- Combine o modelo com a tarefa. Alugue uma máquina de cauda curta para trabalhos urbanos, um modelo de longo alcance para dragagem ou uma escavadeira de rodas para trabalhos de rua.
- Evite o tempo de inatividade. Os aluguéis chegam com manutenção e prontos, geralmente com telemática e tecnologia de segurança.
- Experimente antes de comprar. Valide o tamanho, o alcance e o desempenho do acessório em um trabalho real.
Para planejar seu próximo projeto, encontre um local perto de você ou encontre a Cat Rentals℠ perto de você.
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação