Escolhendo a Escavadeira de Aluguel do Tamanho Certo para o Seu Projeto
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

Uma escavadeira é uma peça básica do maquinário em muitos canteiros de obras porque é muito versátil. De pequenas tarefas, como plantar árvores, à demolição e abertura de valas em grande escala, uma escavadeira pode ajudar você a realizar o trabalho com eficiência. Por mais diversas que sejam as aplicações das escavadeiras, faz sentido que essas máquinas venham em vários tamanhos. 

As menores escavadeiras são grandes o suficiente para trabalhos de escavação de precisão, enquanto as maiores são enormes cavalos de batalha industriais que podem mover rapidamente quantidades substanciais de terra e materiais. Se a escavadeira de que você precisa está em algum lugar entre esses dois extremos, você pode estar se perguntando como escolher a máquina do tamanho certo. Para responder a essa pergunta, você precisa entender as diferentes opções de tamanho disponíveis e os fatores que influenciam a escolha do tamanho certo para você.

Pule para uma seção:

Especificações de Tamanho para Escavadeiras

Antes de analisarmos os diferentes tamanhos de escavadeiras, é útil considerar exatamente o que queremos dizer com tamanho. Quando comparamos os tamanhos das escavadeiras, podemos abordar alguns aspectos dessas máquinas, incluindo:

  • Peso: A principal maneira de ver os tamanhos denotados é em termos de peso ou peso operacional. O peso operacional de uma escavadeira é o peso total da escavadeira quando ela está abastecida com combustível e contém um comando. O Peso operacional pode variar drasticamente de modelos de escavadeira menores a maiores. É uma especificação importante a ser observada, pois pode afetar o transporte, o efeito da máquina no terreno e o que o modelo é capaz.
  • Dimensões: Outra maneira de entender o tamanho são as medidas dimensionais de um equipamento - em outras palavras, quanto espaço físico ele ocupa em comprimento, largura e altura. Este é um fator importante para determinar se uma escavadeira pode caber confortavelmente no armazenamento, no transporte ou em um local de trabalho.
  • Oscilação traseira: Outro recurso que pode afetar o espaço ocupado por uma escavadeira é seu projeto de oscilação traseira. Em escavadeiras com oscilação traseira convencional , o alojamento se estenderá além das esteiras à medida que gira. Nos modelos com oscilação traseira reduzida ou nula, a casa não se estende além dos trilhos ou se estende apenas um pouco e, portanto, é uma boa escolha para espaços apertados. 

Outros fatores, como configurações de acessórios, também podem afetar o tamanho e a capacidade de uma escavadeira. Todos esses fatores são importantes a serem considerados para escolher a escavadeira e os acessórios certos para sua aplicação. 

Quais são os diferentes tamanhos de escavadeiras?

Cada modelo de escavadeira terá suas próprias especificações, mas podemos agrupar os modelos de escavadeira em quatro categorias gerais de tamanho: mini, pequeno, médio e grande. Cada classe de tamanho oferece seus próprios recursos e vantagens.

1. Miniescavadeiras

As miniescavadeiras são a menor opção do mercado. Em 2016, as miniescavadeiras emergiram como o segmento mais significativo do mercado de escavadeiras. Alguns dos menores minis podem caber em uma porta.  As miniescavadeiras Cat® pesam entre 1 e 10 toneladas métricas. Algumas das miniescavadeiras mais populares no mercado de equipamentos pesados pesam na faixa de 3 a 4 toneladas métricas. 

As miniescavadeiras são ideais quando você precisa de algo compacto e leve para se locomover em um local de trabalho. É claro que as miniescavadeiras são limitadas em capacidade e desempenho em comparação com modelos maiores, portanto, não serão capazes de lidar com todos os trabalhos. 

Para trabalhos que não exigem uma escavadeira maior, uma miniescavadeira pode ser preferível, pois são mais leves. Isso significa que eles são mais fáceis de transportar, oferecem melhor economia de combustível e serão mais suaves no terreno, deixando marcas de esteira menos pronunciadas. As miniescavadeiras também são uma opção melhor para navegar em espaços apertados, tornando-as peças valiosas de maquinário para locais de trabalho em áreas residenciais ou urbanas. Além disso, as miniescavadeiras oferecem melhor precisão para escavação onde há linhas ou tubos nas proximidades que devem ser deixados intactos.

Alguns trabalhos para os quais as miniescavadeiras são usadas incluem:

  • Trabalhos internos
  • Reparos de linha de esgoto
  • Pequenos projetos de demonstração
  • Remoção de neve
  • Paisagismo
  • Instalação de banheira de hidromassagem, piscina e lago
  • Movimentação de materiais
  • Remoção de tocos
  • Escavação subterrânea

2. Escavadeiras Pequenas

As escavadeiras pequenas, também chamadas de escavadeiras compactas, ainda estão no lado em miniatura em comparação com as escavadeiras padrão, mas são maiores que as miniescavadeiras. Os modelos de escavadeira na extremidade maior da categoria pequena podem ser chamados de escavadeiras midi. 

Cada fabricante tem suas próprias designações quando se trata de classes de tamanho. O que a Caterpillar considera escavadeiras pequenas são aquelas que pesam menos de 32 toneladas métricas. Algumas pessoas preferem esse tamanho de escavadeira a minis, pois ela ainda oferece muitos dos mesmos benefícios, ao mesmo tempo em que fornece um pouco mais de potência e capacidade. 

Uma das principais diferenças está na quantidade de potência do motor em miniescavadeiras e pequenas escavadeiras. Enquanto as miniescavadeiras menores oferecem uma quantidade semelhante de potência que um cortador de grama residencial, as escavadeiras pequenas podem variar em potência de até 130 no caso de modelos de escavadeiras Cat pequenas. A quantidade de potência que uma escavadeira oferece afetará diretamente a velocidade com que ela pode se deslocar, aterrar e escavar. As escavadeiras pequenas também podem oferecer mais alcance do que os minimodelos.

As escavadeiras pequenas funcionam bem para os mesmos trabalhos que os minis, como paisagismo e instalações de piscinas, mas são uma opção melhor quando o trabalho exige mais potência, alcance e capacidade da caçamba.

3. Escavadeiras Médias 

Algumas escavadeiras se enquadram na categoria principal de tamanho padrão, médio ou médio. Estes são alguns dos modelos de escavadeira mais versáteis do mercado. Eles ainda são bastante móveis em um local de trabalho, oferecendo potência, alcance e profundidade de escavação mais sérios, fazendo com que funcionem para uma gama mais ampla de aplicações. Eles também têm a hidráulica necessária para muitos acessórios de ferramentas de trabalho, o que aumenta sua versatilidade.

 Os modelos de escavadeira média da Cat variam em peso operacional de pouco menos de 22 toneladas métricas a cerca de 38 toneladas métricas. Esse tamanho maior significa que as escavadeiras médias são mais adequadas para canteiros de obras maiores. No entanto, alguns modelos padrão ainda oferecem uma pegada relativamente pequena e a opção de oscilação traseira baixa ou até zero. 

O peso maior significa que essas escavadeiras podem rasgar um pouco o terreno se forem usadas em solo macio ou em locais acabados. Na extremidade mais pesada da categoria padrão, as escavadeiras podem ser mais difíceis de armazenar e transportar, portanto, algumas empresas de construção podem preferir escavadeiras menores de médio porte.

Enquanto as miniescavadeiras e compactas são populares em projetos menores, as escavadeiras médias são mais populares na indústria da construção. Especialmente considerando todos os acessórios que você pode usar, as escavadeiras padrão são ferramentas inestimáveis para uma ampla gama de aplicações pesadas, incluindo:

  • Trabalho de utilidade pública
  • Escavação de valas
  • Demolição
  • Remoção de detritos
  • Construção de estradas e pontes
  • Construção civil

4. Grandes escavadeiras

As maiores escavadeiras podem pesar mais de 90 toneladas métricas. Esses cavalos de batalha industriais não são tão ágeis quanto os modelos menores, mas o que lhes falta em mobilidade, eles compensam em desempenho pesado. As escavadeiras grandes Cat oferecem potência, velocidade e eficiência de combustível.

As escavadeiras grandes têm suas desvantagens potenciais. Seu tamanho e peso significam que o transporte de escavadeiras grandes exige um reboque ou caminhão superdimensionado. Essas escavadeiras também causarão mais danos ao solo, e é por isso que você não as encontrará operando em locais acabados. Seu grande tamanho significa que você também não os encontrará em áreas urbanas ou residenciais. Escavadeiras maiores tendem a ter um giro traseiro maior, pois precisam de mais contrapeso para se manterem equilibradas, portanto, não são uma boa escolha para manobrabilidade apertada.

As complicações que acompanham uma máquina maior valem a pena se você precisar de algo para ajudar em projetos de escavação em grande escala. As escavadeiras grandes são mais adequadas para aplicações industriais ou comerciais. Alguns exemplos dos trabalhos difíceis que essas máquinas enormes podem realizar incluem:

  • Demolição em grande escala
  • Carregamento do caminhão
  • Projetos de construção comercial
  • Escavação de fundações para edifícios comerciais
  • Terraplenagem em grande escala
  • Escavação de minas
  • Instalação da tubulação
Qual tamanho de escavadeira eu preciso?

Uma parte importante da comparação do tamanho da escavadeira é entender suas próprias necessidades e parâmetros de escavação. Existem vários fatores importantes que você deve considerar para ajudá-lo a alugar a escavadeira certa para um trabalho específico. Vejamos cada um desses fatores para que você possa tomar uma decisão informada. Lembre-se de que, dentro de cada categoria de tamanho, você provavelmente encontrará vários modelos para escolher, para que possa identificar melhor sua máquina ideal.

1. Restrições do Local de Trabalho

Primeiro, você deve considerar o local de trabalho onde trabalhará, principalmente no que diz respeito às restrições de terreno e espaço. Conhecer esses fatores ajudará você a determinar o tamanho e o nível de sutileza necessários de uma escavadeira. Se você estiver trabalhando em terrenos macios ou superfícies acabadas, como calçadas e estacionamentos, deve optar por modelos de escavadeiras mais leves que não causem danos. 

Você também deve escolher entre modelos menores se o local de trabalho for pequeno ou envolver obstruções ou perigos que você precisa evitar, como árvores ou prédios próximos. A movimentação para contornar esses obstáculos exige uma escavadeira com mobilidade adequada e oscilação traseira baixa ou nenhuma. Se houver tubulações subterrâneas e linhas de serviços públicos que você precisa evitar, uma caçamba menor com mais precisão é melhor.

Se o seu trabalho ocorrer em uma área maior e mais aberta, onde a compacidade, a suavidade e a capacidade de manobra não são as principais preocupações, você pode escolher entre modelos maiores que podem ser mais adequados para o trabalho. Uma escavadeira maior permitirá que você atravesse o local grande mais rapidamente e lide com trabalhos de grande escala com mais eficiência.

2. Requisitos de armazenamento e transporte

Outros fatores a serem considerados são os requisitos de armazenamento e transporte que variam de tamanho para tamanho. Se você não tem muito espaço de armazenamento ou precisa de máquinas móveis fáceis de mover de um local para outro, considere as miniescavadeiras e as escavadeiras compactas. 

As escavadeiras mais fáceis de transportar são aquelas pequenas o suficiente para transportar com um caminhão Classe 1 ou Classe 2. Em muitos estados, o motorista nem precisa de uma carteira de motorista comercial (CDL) para dirigir um desses caminhões. O transporte de uma escavadeira maior é um processo mais complicado que normalmente exige um reboque de plataforma plana grande e arranjos de carga superdimensionados.

Em termos de espaço de armazenamento, a menor miniescavadeira ocupará apenas cerca de 2 1/2 pés de largura e 5 pés de altura, tornando essas máquinas algo que você poderia encaixar em um galpão ou outra pequena instalação de armazenamento. Em contraste, as maiores escavadeiras exigem grandes espaços de armazenamento com tetos ou revestimentos com mais de 12 pés de altura.

Escavadeiras menores são claramente mais fáceis de armazenar e transportar, mas isso não significa que sejam sempre a melhor escolha. Escavadeiras maiores são uma opção melhor ou uma necessidade em alguns casos se o projeto exigir mais potência e capacidade. Também é importante notar que as preocupações com armazenamento e transporte são muito menos importantes quando você aluga equipamentos a curto prazo. 

3. Recursos necessários

Uma das considerações mais importantes são as tarefas que você precisa que sua escavadeira realize no trabalho. Do que sua escavadeira precisa ser capaz em termos de escavação, carregamento, levantamento e outras tarefas? Ao comparar escavadeiras, considere as seguintes especificações, que variam de um modelo para outro:

  • Profundidade de escavação: qual a profundidade que você precisa que sua escavadeira vá quando estiver escavando? A profundidade de escavação é uma especificação importante que você pode verificar facilmente ao analisar qualquer modelo de escavadeira. A profundidade de escavação geralmente está ligada ao tamanho da escavadeira, com escavadeiras menores sendo suficientes para cavar pequenos furos para paisagismo e outras aplicações leves, e escavadeiras maiores sendo capazes de cavar furos muito mais profundos para uma variedade de aplicações.
  • Alcance: Você também deve considerar o alcance de uma escavadeira. O alcance da lança informa a que distância uma escavadeira pode escavar enquanto está parada. Mais alcance significa melhor acessibilidade, necessária em algumas situações. No entanto, isso também pode significar um ciclo de escavação mais lento. As escavadeiras com maior alcance são conhecidas como escavadeiras de longo alcance e apresentam lança e braço estendidos. 
  • Capacidade de levantamento: Se você estiver usando sua escavadeira para movimentação de materiais, terraplenagem ou carregamento e descarregamento de materiais, preste atenção à capacidade de levantamento e carga. A elevação é importante para determinar se a escavadeira é capaz de depositar materiais na traseira de um caminhão basculante ou onde você precisar depositá-los. 
  • Capacidade de carga: A capacidade de carga informa quanto material você pode mover de uma só vez, o que pode ter um grande impacto no tempo necessário para concluir um trabalho. A quantidade de material se resume ao volume e ao peso. O peso que você pode levantar depende muito do sistema de contrapeso, que mantém a escavadeira estável ao levantar uma carga. Lembre-se de que você pode acoplar caçambas diferentes que podem comportar mais, se necessário, desde que a escavadeira ofereça suporte a esses acessórios. 
  • Configurações de acessórios: as escavadeiras se tornam ainda mais versáteis quando você as equipa com vários acessórios. O tamanho e o modelo da escavadeira e suas capacidades hidráulicas ditarão quais acessórios você pode usar. Além das caçambas, outros tipos de acessórios incluem brocas, martelos, ríperes e muito mais.

4. Orçamento

Outra preocupação prática que você deve levar em consideração é o seu orçamento. Geralmente, quanto maior a escavadeira, maior o preço. Os custos operacionais também serão maiores. Isso significa que alugar uma escavadeira maior é um investimento mais sério do que uma menor, portanto, se for um exagero para suas necessidades, você não obterá o retorno sobre o investimento (ROI) que obteria com uma opção um pouco mais acessível que ainda pode fazer o trabalho. 

O orçamento tende a ser mais preocupante quando você compra uma escavadeira. Nesses casos, além do preço de compra inicial, você deve levar em consideração os custos contínuos de armazenamento, manutenção e transporte. Essa é uma das razões pelas quais o aluguel é uma jogada inteligente quando você tem um trabalho que exige uma escavadeira grande.

Outras características a serem consideradas ao escolher uma escavadeira

O tamanho não é a única coisa que distingue uma escavadeira da outra. Há uma série de recursos que diferenciam certos fabricantes uns dos outros e que distinguem modelos individuais. Por exemplo, alguns modelos de escavadeira são projetados para serem ergonômicos para que sejam mais confortáveis e fáceis de operar para o motorista. Recursos como controles de joystick ajustáveis podem tornar a operação mais fácil e intuitiva.

Outra coisa a considerar é o estilo do material rodante. A maioria das escavadeiras opera sobre esteiras, com alguns modelos menores apresentando esteiras de borracha e modelos maiores equipados com esteiras de aço. É fundamental que as esteiras de uma escavadeira de esteiras sejam duráveis e adequadas à aplicação. Você também pode encontrar algumas escavadeiras de rodas no mercado, que são opções mais amigáveis para estradas. 

Por que os requisitos de tamanho tornam a locação uma opção valiosa

Quando você está considerando escavadeiras diferentes, a questão de saber se você deve comprar ou alugar é crítica. Vale a pena considerar ambas as opções em alguns casos, mas você descobrirá que o aluguel permite identificar a escavadeira exata necessária para um trabalho específico, enquanto a compra o força a buscar versatilidade com uma máquina que pode ser menos do que ideal em alguns trabalhos. 

Ao comprar, você deve escolher uma escavadeira que seja versátil o suficiente para trabalhar em todas as aplicações, ou pelo menos na maioria das aplicações para as quais planeja usá-la. Se você comprar uma escavadeira muito grande ou muito pequena para muitos de seus trabalhos, ela acabará acumulando poeira e acumulando contas de armazenamento e manutenção sem ajudá-lo a obter um bom retorno sobre seu investimento. A compra é a escolha certa quando você tem certeza de que poderá usar uma escavadeira várias vezes para uma variedade de trabalhos. 

Empresas grandes o suficiente podem optar por comprar dois ou mais tamanhos de escavadeiras para sua frota. Esta seria a jogada certa se você precisar regularmente de uma miniescavadeira ou escavadeira compacta para determinadas tarefas e também precisar frequentemente de uma escavadeira padrão ou mesmo grande para outras tarefas. Em muitos casos, porém, a escolha certa é comprar o modelo de escavadeira que você sabe que usará muito e alugar modelos menores ou maiores se encontrar trabalhos que exijam algo que sua escavadeira não pode oferecer. 

A locação é ideal quando você precisa de um determinado modelo de escavadeira temporariamente. Mesmo que você saiba que precisará do mesmo tamanho novamente no futuro, o aluguel ainda é mais econômico se sua necessidade for pouco frequente. O aluguel evita que você faça um grande investimento inicial, além das responsabilidades e custos associados ao armazenamento, transporte e manutenção. Além disso, o aluguel oferece a oportunidade de experimentar equipamentos antes de decidir se deseja fazer uma compra.

Aluguel de escavadeiras da Cat Rentals℠

Se você precisar de uma escavadeira para ajudá-lo a fazer o trabalho da maneira certa e no prazo, a Cat Rentals está aqui para ajudar. A Cat Rentals é uma rede mundial com mais de 1.300 locais e o mais amplo estoque de locação de escavadeiras Cat que você encontrará.

Ao fazer parceria com a Cat Rentals, você terá acesso a um amplo estoque de equipamentos pesados, incluindo aluguel de escavadeiras e acessórios de ferramentas de trabalho para ajudá-lo a obter o máximo de seu equipamento. As escavadeiras de nossos revendedores vêm com os recursos de que você precisa e são bem mantidas. Alugue o que precisar das pessoas que fazem o que for preciso hoje.

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies