关于挖掘机:综合指南
已发布 八月 28, 2026
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

挖掘机是现代土方工程的支柱。您可以依靠它们快速准确地挖掘、提升、装载和拆除。 

您会发现有多种不同类型的挖掘机可供选择,例如小型挖掘机和加长伸展型挖掘机 。挖掘机还具有复杂的零件和一系列令人惊讶的附件可用。

本指南在一个位置为您提供全局和实用细节,帮助您根据作业选择合适的挖掘机和工装。

挖掘机简史

故事从 1839 年获得专利的 蒸汽铲说起。它每天可以移动 300 码的材料。一队拿着镐子和铲子的人每天只能挖 12 码。

液压装置在 1890 年代占据了中心舞台。Kilgore Machine Company 的 直动式挖掘机 使用四个直动式油缸代替电缆,这一突破为当今的机器设定了模式。

1925 年, Caterpillar Tractor Company 推广了钢连杆履带。这些履带在公司于 1972 年推出第一台液压挖掘机时发挥了重要作用。履带仍然是大多数车型的标准配置。多年来,挖掘机的尺寸不断扩大。Caterpillar 提供 1 到 95 吨的挖掘机。 

凭借 NASA 的 风化层高级表面系统操作机器人 (RASSOR),创新在地球之外继续进行,这是一个专为月球挖掘而构建的概念。 

两个世纪以来,挖掘机已发展成为高效、低排放、易于操作的机器,具有更好的视野、更小的回转半径和更智能的液压控制。

挖掘机的主要部件

每台挖掘机都有三个协同工作的核心系统:

  • 底盘系统: 机器的底座配备了钢制履带或橡胶履带,甚至是轮子,使您能够在各种地形上工作。 
  • 房子: 通过 360 度旋转,您可以快速轻松地切割和装载材料。  
  • 臂: 您可以使用各种附件挖掘、提升和搬运所有类型的材料。

零尾部回转或减少尾部回转、加长底盘系统和升级版驾驶室等选件可在狭窄或复杂的场地为您提供更好的控制和安全性。

常见挖掘机类型

您可以根据曲面、大小约束和要完成的工作从多种类型中进行选择:

  • 履带式挖掘机: 履带式挖掘机采用履带式设计,稳定且可应对崎岖地形,可在挖掘、装载和挖渠作业中平衡动力和伸展距离。
  • 轮式挖掘机: 轮式挖掘机在路面上行驶速度更快,并且易于移动。它们限制了表面损坏并减少了附近工作之间对低矮男孩的需求。
  • 小型挖掘机: 紧凑的尺寸和较低的对地压力使小型挖掘机成为狭小空间作业的理想之选。  
  • 加长伸展型挖掘机: 加长型动臂和斗杆使这些专用挖掘机非常适合挖掘深沟渠、疏浚深河流和进行远距离斜坡作业。 
  • 拆除式挖掘机:这些型号专为要求苛刻的拆卸而设计,可到达 90 英尺高的工作地点。

了解当前 的挖掘机类型 ,选择适合您的作业和现场限制的挖掘机。

挖掘机尺寸和选择方法

挖掘机有多种尺寸,合适的尺寸取决于入口、挖掘深度和提升需求。

  • 迷你(最多 ~6 吨): 小型挖掘机适合在狭窄空间作业,运输重量更轻,地面干扰小。它们非常适合公用事业、景观美化和住宅工作。
  • 小型(~6-19 吨): 小型型号提供动力和伸展距离,同时易于运输。
  • 中型(~20–35 吨): 中型型号因其动力、伸展范围和可运输性的平衡而在商业场所最为常见。 
  • 大型(36 + 吨): 这些机器专为大型商业项目以及采矿和采石作业的高产量挖掘和装载而设计。

将机器与您需要的铲斗容量、土壤类型和工作范围相匹配。尺寸过大会增加成本。挖掘机太小可能会导致循环时间过慢和过度磨损。

使用挖掘机可以做什么

挖掘机涵盖了您在各行各业 使用机器 的无数场合: 

  • 施工: 挖掘地基和地下室、公用事业沟渠、斜坡和装载卡车。
  • 道路工程: 拆除带破碎机的路面,挖掘沟渠,并设置箱涵。
  • 拆除:长距离装置推倒了结构;较小的机器使用抓斗和拇指夹对碎屑进行分类和装载。
  • 林业和土地管理: 清除树木和树桩,勾勒地形轮廓,并安装侵蚀控制装置。 
  • 采石场和集料场: 装载卡车并维护库存。
  • 废物和回收: 处理废料、搬运草捆,并在不平坦的垃圾填埋场地形上安全工作。
扩展挖掘机的附件

通过切换工具,您的机器从挖掘机转变为一体化解决方案。首先浏览 工装机具附件。常见选择包括: 

  • 铲斗:通用、重负荷、平整和沟渠清理铲斗可满足不同的土壤和修整需求。
  • 螺旋钻: 快速钻孔和地基。
  • 锤子: 以高冲击能量破碎混凝土、沥青或岩石,同时操作员无需使用手持工具。
  • 抓斗: 夹紧并提升原木、巨石或废料,而不会失去控制。 
  • 拇指: 用铲斗牢固地固定不规则负载。
  • 耙子:清除灌木丛、堆料并准备苗床。
  • 裂土器: 挖掘前撕裂冻土或硬盘,以保护铲斗并缩短循环时间。
  • 振动平板和钢轮压实机: 从挖掘机直接压实土壤或沥青,减少了单独的机器需求。 
  • 连接器: 液压连接器可在几分钟内更换机具,因此您可以保持高效。

混合搭配附件以适合您的范围。在场地平整作业中,您可能会使用重型铲斗进行裂土、挖掘,然后改用平整铲斗完成作业,然后使用平板夯压实沟渠。

提高生产率的操作技巧

使用这些做法更快、更安全地工作: 

  • 规划挖掘顺序以缩短回转距离和重新定位。分层工作,而不是在一个地方追逐深度。
  • 根据物料大小调整铲斗尺寸。湿粘土棒并增加重量。岩石需要耐磨的铲刃。
  • 使用实用的最短斗杆,以获得更大的挖掘力和更短的循环时间。
  • 保持履带清洁并适当张紧,以防止过早磨损。 
  • 遵循提升图表。始终检查提升距离和高度的容量。
安全要点

安全性是每一次挖掘工作的基础。请记住这些基础知识:

  • 挖掘前先致电以找到公用设施。  
  • 设置稳定的工作台。避免在人群或开阔的道路上作业。
  • 在物料可能掉落或撞击的地方使用驾驶室护罩和 FOPS/ROPS。
  • 安装快速连接器,起吊前确认附件锁定。
  • 对操作员进行坡度限制、回转半径和观察员信号方面的培训。 
出租还是拥有?选择适合您工作的零件

您不必拥有每台机器即可高效运行。通过租赁,您可以扩大规模以进行大型推土作业,尝试专业型号,并控制季节性工作的成本。

  • 将模型与任务相匹配。租用一台短尾机器用于城市作业,租一台长臂机型用于疏浚,或租一台轮式挖掘机用于街道作业。
  • 避免停机。租赁设备到达时已经过维修并准备就绪,通常配备远程信息处理和安全技术。 
  • 先试后买。在实际作业中验证尺寸、伸出距离和工装性能。

要计划您的下一个项目,请查找您 附近的地点 或查找您附近的 Cat Rentals℠。 

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价