每个人都应该知道的建筑设备名称
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

有数十种类型的建筑设备可供选择,从您几乎在任何工作现场都能看到的常见机器到用于特殊任务的晦涩难懂的设备。即使是建筑行业经验丰富的工人,也可能不时遇到他们不熟悉的设备名称。如果您刚刚进入这个行业,可能有许多设备名称尚未了解。

我们编制了一份包含 30 种关键建筑设备的清单,以便您可以了解它们中的每一种 - 它们的外观、工作原理以及它们的作用。这些设备类型来自各个建筑行业,包括道路建设、拆除、建筑、林业等。

跳转到某个部分:

1. 挖掘装载机

反铲是一种极其常见的挖掘设备。从技术上讲,术语“反铲”是指附件,即末端带有挖掘铲斗的臂,可以安装到各种类型的重型机械上。通常,“反铲”是挖掘装载机的 简写:连接到前装载机的反铲。该机器 被认为是建筑行业中用途最广泛的推土机 。它包括前部的铲斗和后部的反铲附件,可用于挖掘沟渠、装卸物料以及提升物体。

2. 动臂提升

 动臂升降机 是一种移动式机器,通常带有轮子。它包括一台长起重机,末端有一个平台或铲斗,通常足以容纳一两名工人站立。这种空中升降机允许工人安全地进入建筑工地上的高架区域,例如建筑物外墙的上层。动臂升降机有铰接式和伸缩式两种选择。

3. 推土铲

推土机,也称为 推土机,是建筑设备的主要部件。它由一台拖拉机组成,通常在履带上而不是轮式上,带有一个大型金属铲斗板。操作员使用该板执行挖掘、挖掘和平整土壤和其他材料等任务。您还可以使用推土机进行拆除、破碎压实材料和清除积雪。推土机有多种尺寸可供选择,可用于不同的任务。

4. 冷铣刨机

 冷铣刨机 是一种用于沥青和混凝土的铣床。当机器在道路或其他表面上打磨沥青时,它使用传送带带式输送机将磨碎的沥青从钢轮向上移动。操作员紧跟在自卸卡车后面,使松散的沥青落在卡车后部。冷铣刨机主要用于重铺路面时。

5. 紧凑型履带式装载机和多地形装载机

 紧凑型履带式装载机和多地形装载机 都是小型装载机,但它们是大多数建筑工地的大型主力。这些小型装载机提供了一种在作业现场移动物料的便捷方式。您还可以添加附件来完成各种任务。这两种机器之间的区别在于,紧凑型履带式装载机的底盘系统专为更恶劣的环境设计,而多地形装载机的对地压力较低,对于更脆弱的表面是更安全的选择。

6. 压实机

 压实机 是一种压缩和重塑土壤、砾石或沥青等表面的机器。这使它们成为道路建设和其他施工任务的宝贵资产。压实机有多种形状和尺寸。一种常见的类型是 平板夯,这是一种类似于割草机推动的设备。底板振动并使下面的表面平整。另一种常见类型是 压路机,这是一种带有大型旋转圆柱体的车辆,可以压缩下面的表面。

7. 吊斗铲挖掘机

 吊斗铲挖掘机 是用于深挖项目的大型设备。本机器包括一个长动臂,末端悬挂有一个挖掘铲斗。操作员通过绳索和链条系统控制铲斗。一些吊斗铲挖掘机足够小,可以运输到作业现场,而较大的吊斗铲挖掘机(通常用于露天采矿作业)则在现场组装。其中一些吊斗铲机器重达数千吨。

8. 钻机

您可能不会在每个建筑工地都能看到 钻机 ,但它们是任何类型油井的主要设备。无论您是想获取地下水、石油还是天然气,钻机都能助您一臂之力。一些钻机非常大。您看到的高大结构称为井架,但还有许多其他组件协同工作以钻入材料中。尺寸范围的另一端是螺旋钻,即单个工人可以手动操作的小型钻机。

9. 自卸卡车

 自卸车 是一种后部带有大箱式车厢的卡车,用于将材料运往工作现场或在建筑工地上移动材料。操作员可以在液压撞锤的帮助下提升卡车车斗的前端,以便倾倒内部的物料。这使得在卸载场或工作现场存放材料变得容易。一些自卸卡车设计为在道路上行驶,而另一些则是越野车辆,设计用于在崎岖的地形中行驶。

10. 挖掘机

 挖掘机 是用于执行各种任务的另一种主要建筑设备。操作员坐在可 360 度旋转的驾驶室内。这就是为什么您有时会听到挖掘机被称为 360。驾驶室位于底盘系统顶部,通常带有履带,但有些挖掘机配备了轮子。操作员使用连接到从驾驶室伸出的斗杆和动臂末端的铲斗来挖掘、提升和执行其他操作。

11. 伐木归堆机

 伐木归堆机 是伐木和土地清理作业中的宝贵资产。伐木归堆机由履带或轮式驾驶室组成,并附有动臂。到目前为止,这听起来像是挖掘机或其他类似设备。使伐木归堆机与众不同的主要因素是动臂末端的伐木归堆机头。该装置缠绕在树干上,并使用电锯在树根处切割树,然后将树放置到待运走的某个地方。

12. 叉车

叉车 在仓库中特别常见,但您也可能在建筑工地上看到它们,因为它们有助于进行各种物料处理。叉车看起来像一辆小型汽车,前面有桅杆、提升油缸、靠背和托架,还有从驾驶室底部向前延伸的叉。这些组件允许您提升材料,例如砖块托盘,或将它们从一侧移动到另一侧。叉车有多种类型和尺寸,专为不同的应用而设计。

13. 木材装运机

与伐木归堆机一样, 集运机 也是有用的林业设备。伐木归堆机砍伐树木并将它们堆成一堆,而货运机则将原木运送到装载地点。这台设备本质上是一辆越野卡车,通常有八个轮子和一个用于运输原木的机构——将它们固定在地面上方,这样它们就不会拖拽。这将集运机与集材机区分开来,集材机将树木拖到地上。货运机可以运载的原木尺寸有限。

14. 前端轮式装载机

轮式装载机 是目前用途最多的建筑设备类型之一。顾名思义,这些装载机使用轮子在作业现场移动。默认附件是一个铲斗,可以铲起、移动和卸载物料。您还可以使用 螺旋钻、反铲和裂土器等其他工装来帮助完成各种任务。轮式装载机的尺寸范围从紧凑型到大型,因此您可以选择最适合您作业的型号和工装。

15. 平地机

平地机也称为 平地机,是道路建设的重要设备。它包括三个车轴——两个在后面,一个在前面——车轴之间有一块金属板。它通常有六个轮子来容纳长框架。当操作员驾驶机器通过一个区域时,金属板对下面的泥土或砾石进行平整。操作员坐的驾驶室位于后轴正上方。平地机对于在修建道路之前创建平坦、平坦的表面至关重要。

16. 收割机

 收割机 是一种用于收割原木的林业设备。此机器具有重型驾驶室和一个附加臂,操作员可以使用它来清理区域和抓取原木。臂末端的特殊附件有助于切割、处理树木并去除树皮。 采伐机附件 可适应不同大小的树木,以实现最大的多功能性。该设备分为轮式和履带式两种,以适应使用设备的工作现场。

17. 铰接动臂装载机

 铰接动臂装载机 是另一种用于伐木的设备。一旦集运机或集材机将原木放置在装载点,铰接动臂装载机就会接手将切割和剥离的原木装载到卡车上,以便它们可以到达最终目的地。铰接动臂装载机是一种带有起重机头的回转机器,专门设计用于拾取原木并将其有效地装载到卡车上。铰接动臂装载机的驾驶室可以安装在拖车上,也可以在轮子或履带上运行。

18. 载人升降机

术语“人工升降机”可用于标记 整个类别的高空作业升降机,包括动臂升降机、剪式升降机等。然而,根据职业安全与健康管理局 (OSHA) 的说法,升降机是指 带有动力传动带 的设备,仅在一个方向上移动,旨在将工人从一个楼层运送到另一个楼层。这些也称为垂直载人升降机 , 因为它们上下移动,而不是左右移动。它们通常设计用于一次运送一名工人。

19. 混合器

在建筑业中, 搅拌机 是配备搅拌混凝土的大滚筒的卡车。操作员所要做的就是添加干燥的水泥、骨料和水,让滚筒旋转以混合材料并形成湿混凝土。滚筒内部有一个螺旋叶片,以帮助混合。有些卡车是专用的混凝土搅拌机,但当您需要浇筑混凝土时,您也可以找到搅拌机附件或固定式搅拌机,以便在工作现场使用。

20. 移动式起重机

 移动式起重机 是一种非常有用的提升和移动物体的设备。顾名思义,这些起重机配备了轮子或轨道,因此您可以在工作现场驾驶它们,特别是如果它们是全地形型号。大多数起重机使用液压来移动起重机构,该机构的末端有一个钩子来固定物体。一些移动式起重机能够 360 度旋转,从而更轻松地在狭窄的空间中行驶。

21. 摊铺机

 沥青摊铺机,简称摊铺机,是一种用于筑路和类似活动(如创建停车场)的设备。通常,自卸卡车持续将沥青送入摊铺机料斗(位于机器前部)。这允许摊铺机将沥青均匀地铺铺在预定的表面上。摊铺机还可以用小压路机压实沥青,但仍然需要压路机来将其压实并使其更加光滑。

22. 打桩机

对于深地基工作,打桩机是必不可少的设备。在典型的打桩系统中,动臂从起重机伸出。动臂上连接的是一根引线,一个用于对齐桩的框架,以及一个锤子和桩。打桩设备提升一堆料,然后将其打入土壤中,直到其达到适当的深度。这为深层地基提供了重要的支持。

23. 剪式举升机

 剪式升降机 是一种高空作业支架。剪式升降机使用交叉金属千斤顶系统来升起和降下平台。就像升降机一样,它们不会水平移动。这些升降机由电力或发动机提供动力。剪式升降机在仓库环境中最受欢迎,因为它们允许工人到达高存储区域。它们还可以帮助建筑工人进入建筑物的高点或上层。

24. 滑移装载机

 滑移式装载机 是一种多功能、紧凑的四轮建筑设备。它的名字来源于滑移装载机操作员必须使用差速转向——在这种方法中,您可以向前推动车辆的一侧,同时锁定另一侧,从而使设备朝预期方向滑移。这种转向方法为滑移装载机提供了令人印象深刻的转弯半径,使其非常适合在狭小空间内操作。您可以将各种工装机具连接到滑移式装载机上。

25. 集材机

 集材机 执行与集运机类似的功能。主要区别在于,与集运机相比,集材机倾向于沿地面拖动树木,并且通常可以处理更多样化的树木尺寸。传统的集材机是使用缆绳拉动树木的索索集材机。与集运机一样,集材机将树木放置在装载点,在那里可以进一步砍伐树木并装载到卡车上。

26. 伸缩臂式装卸机

伸缩臂式装卸机 这个名字 是伸缩式装卸机的缩写。伸缩是指这台机器上的伸缩式动臂,您可以在其中连接各种工具来执行不同的任务。除了动臂之外,这台机器看起来像一台更大、更重负荷的叉车。伸缩臂式装卸机本质上结合了起重机和叉车的功能,创造了一种多功能的物料处理机器。与叉车相比,伸缩臂式装卸机的轮胎更大,更适合越野应用。它还可以到达更高的位置并执行更多的任务。

27. 塔式起重机

塔式起重机比前面提到的移动式起重机要大。事实上,这些巨大的起重机根本无法移动。它们固定在特定位置,通常安装在地面上的混凝土板上。塔式起重机是平衡起重机的一种,这意味着它们形成 T 形。配重连接到水平件的一端,吊钩连接到另一端,另一端从起重机的垂直部分延伸得更远。操作员驾驶室位于起重机的交叉口。

28. 挖沟机

挖沟机 用于挖沟也就不足为奇 了。不过,他们不仅挖掘。这些机器使用传送带小心地清除挖出的土壤。挖沟机通常用于管道铺设或需要狭长孔的类似任务。挖沟机可以根据情况配备不同的挖掘设备。例如,挖沟机可以使用金属链撕裂地面。这种类似电锯的装置不必为路径上的小岩石或树根而停下来。

29. 多用途车辆

多功能型车辆 (UTV) 是一大类用于工作目的而不是道路乘客应用的车辆。建筑工人使用这些车辆在大型作业现场快速移动,或将少量材料或设备从一个地方拖到另一个地方。多功能车是一种多功能且有用的资产,可以胜任建筑行业以外的许多不同工作,包括农业和其他领域。

30. 轮式自行式铲运机

 轮式自行式铲运机 是一种用于土方工程的大型重型机械。顾名思义,这些车辆刮擦地面以将其夷为平地。“轮式拖拉机”部分是指机器的前部,简而言之就是轮式拖拉机。后部是刮擦部件所在的位置。轮式自行式铲运机的独特之处在于它可以收集泥土,而不仅仅是移动泥土。当铲刀切割和松土时,传送带将土壤向上移动到料斗中。

访问 Cat Rentals℠ 了解您的建筑设备需求。

有许多类型的建筑设备适合各种应用,即使是那些未列入此列表的设备。租赁是一种经济高效且便捷的方式,无需进行永久投资即可获得所需设备。无论何时您需要一台不希望重复使用的机器或工装,或者在外地完成工作,又不想将设备运送到工作现场时,这是一种战略性选择。

如果您需要优质的租赁建筑设备,请访问 Cat Rentals。Cat Rentals 在全球拥有 1300 多个网点,无论您身在何处,都能随时为您服务。近一个世纪以来,Caterpillar 一直是建筑设备领域 备受信赖的品牌,因此您可以依靠 Cat 设备安全高效地完成工作。

我们的代理商提供种类繁多的建筑设备,以便您能够为任何作业做好准备。 在线 浏览设备或致电 1-800-RENT-CAT 了解更多信息或索取定价报价。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价