制定应急电力计划的重要性
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

企业主和承包商知道为紧急情况做好准备的价值。日常运营中断可能会对您的底线产生严重影响,但制定计划可以减轻其中许多风险。 

随着 更多极端天气事件的发生,停电事件不断增加 ,企业主需要优先考虑应急电力规划,并实施快速且经济高效的备用能源计划。租用备用发电机在紧急情况下提供临时电源可以帮助您节省时间和金钱,并最大限度地减少因突然停电造成的损失。

跳转到一个部分:

停电如何影响业务

大多数企业都会在某个时候经历停电,因此制定应急电力计划至关重要。无论是暴风雪、飓风、龙卷风还是停电,企业都必须应对可能影响其盈利的各种能源威胁。 

2018 年的一项调查发现, 25% 的美国企业 每月至少经历一次停电。这些断电最常由小型企业报告,他们已经面临着许多其他挑战,包括对更快交付的需求增加、竞争加剧和运营成本上升。 

停电不仅会影响企业的财务。它们还会造成安全隐患并引线设备损坏。以下是企业面临的停电的三个主要威胁:

1. 财务中断

停电会给企业带来直接的财务风险。生产停顿、生产停止,客户无法获得服务。如果没有稳定的电力供应,工人就无法操作他们的设备,管理人员和管理人员也无法访问他们的数字资源。突然的断电会完全扼杀公司创造收入和履行服务合同的机会。

在断电期间,收入会停止,但支出不会停止。当断电中断您的收入时,您的业务将开始产生次要费用,以弥补生产力的停滞。雇主必须支付人工费用,因为员工仍在上班。除了工资成本外,还有其他管理费用,例如服务合同,这些费用开始累积起来,而不会被收入抵消。此外,还需要支付紧急服务费用,例如 租用便携式发电机 以恢复运行。

2. 受伤风险

在许多情况下,断电会增加工作场所受伤的风险。如果您正在经营仓库,突然断电可能会造成员工需要应对的视觉安全危险。在户外环境中,风暴或其他与天气相关的灾害导致的停电会给工人的安全带来直接风险。

制定周密计划并与工作人员沟通的应急程序非常重要。工人应知道如何使用手电筒和电池、应急用品和双向无线电设备。现场的每个人都应该知道如何在停电时手动打开和关闭安全门和车库门。

工作场所应制定协议,直到电力恢复或管理层能够确保可以继续供电的便携式备用发电机。

3. 设备损坏

断电可引线设备损坏。当电源突然恢复时,计算机的硬盘驱动器可能会损坏,并且回路板可能会过载。电动设备设计用于特定电压。当断电并突然恢复时,可能会导致暂时的电涌,从而增加电压并使设备过载。

当多个设备和回路板同时发生过电压时,您的设备将无法重新开机。安装电涌保护器可以降低设备损坏的风险。 

应急电源系统可以在电网恢复之前为您的设备提供正确的电压,从而保护设备免受损坏。

应急电力规划提示

在规划应急电源系统时,您需要知道如何、何时、从何处获得备用电源。在紧急情况下,许多其他当地企业将寻找备用发电机来帮助他们度过停电。提前了解您的确切电源需求以及发电机的来源对于节省时间和金钱以及减少损坏和伤害至关重要。 

以下提示可以帮助您提前制定应急电力计划,以便您了解可以租用的发电机的类型和容量以及从哪里租用。你还将知道在何处以及如何进行设置,以便可以毫不拖延地无缝实施应急电源计划。

1. 计算您需要的功率量

应急电源规划中最重要的步骤是了解应急电源系统实际需要多少电力。这将决定您需要的备用发电机的尺寸和容量。发电机需要足够大,以便在断电期间安全地支持您的所有设备。对于大型建筑工地或设施,您可能需要多台机组来安全地提供足够的备用发电机电源。

首先考虑最重要的设备,然后是希望为长期停电提供动力的任何其他系统或产品。您可以选择仅为整个设施或某些应急功能提供足够的应急电源。

以下是计算应急电源需求时需要考虑的一些设备示例:

  • 计算机和服务器
  • HVAC 设备
  • 照明
  • 泵
  • 压缩空气系统
  • 流程控制
  • 制造和生产设备

创建列表后,将每个系统的总功率要求相加。您可以参考过去 12 个月的公用事业账单。您的帐户将显示您的峰值使用量,指示一个适合您应急电力需求的良好数字。

另一种方法是计算每平方英尺的瓦特数:

  1. 计算您设施的面积。 
  2. 添加设备规格或其他文档中指示的每个系统的功率。 
  3. 将瓦特总数除以您的平方英尺。 

无论您使用哪种方法来确定应急电源需求,请务必添加您认为合适的 缓冲量 — 介于 10% 和 25% 之间。请务必还考虑您需要多长时间的电力,这对于日常操作和 24/7 全天候操作来说是不同的。

在制定应急准备计划时,您可能需要咨询电工以获得此步骤的准确计算。

2. 选择燃料来源

不同类型的发电机由不同的来源供电。您对燃油类型的选择将取决于以下因素:

  • 成本
  • 可靠性
  • 功率输出
  • 储物空间
  • 气候
  • 碳足迹问题

以下是不同发电机燃料选项之间的比较:

  • 柴油: 柴油是备用发电机和备用发电机的常用燃料类型。它是一种高效的燃料来源,可以为大型设施提供足够的电力。然而,柴油排放对某些企业来说可能是一个不利因素。您还需要弄清楚将燃油储存在何处以及如何存放,以确保其易于获取且安全。对于许多企业来说,这些缺点超过了柴油成本效益的好处。
  • 天然气: 天然气是一种清洁燃烧的燃料来源,而且比柴油便宜。使用天然气运行的备用发电机连接到当地公用事业公司提供的现有燃气表。这使其成为紧急情况下的便捷选择,因为您无需担心存储问题和持续加油。天然气在寒冷条件下的性能也更好,因为它不像柴油那样粘度高。
  • 汽油: 汽油不是商用发电机的常用燃料来源,因为它无法提供足够的电力。它更适合住宅尺寸的发电机。
  • 丙烷: 就保质期而言,丙烷是一种持久的燃料,但它燃烧得很快。这对许多企业来说可能是一个交易断路器,因为成本可能大于收益。然而,丙烷发电机通常比其他燃料来源运行更安静。

绝大多数商用备用发电机都以柴油或天然气为燃料。

国家可再生能源实验室研究人员 2019 年的一份报告 比较了备用发电机的柴油和天然气燃料来源。他们发现这两种燃料的可靠性都很高, 柴油的可靠性 为 94.7%,天然气的可靠性为 97.3%。尽管 2.6% 的差异很小,但在新泽西州、佛罗里达州和德克萨斯州等停电次数比其他州更多州运营的企业可能会选择天然气,因为它在可靠性方面略高于柴油。

3. 选择一个安全的位置

了解备用发电机的放置位置是一个重要的安全和便利性因素。以下是选择要租赁的发电机类型以及现场安装位置时需要考虑的一些重要因素:

  • 噪声: 尽管有些发电机比其他发电机噪声大,但大多数发电机往往会发出噪声。如果您的工作场所在室外,请务必将发电机放置在尽可能远离交通量最大的区域,以减少干扰。如果您的工作场所在室内,请考虑选择带有消音器的装置以降低噪音。 
  • 振动: 由于发电机会引起振动,因此将其置于室内可能会干扰员工和其他设备。以尽量减少这些干扰的方式设置它们非常重要。
  • 排气: 发电机废气排放一氧化碳烟气,因此必须将发电机放置在远离 HVAC 通风口的位置。确保设置发电机的区域通风良好。因此,最好将其放置在室外。
  • 访问: 发电机具有自动转换开关,可直接连接到您设施的现有布线。您可以将发电机安装得越靠近接线,该过程就越容易。在选择发电机租赁机组时,请确保获得足够长的电缆,以到达您现场的连接点。

提前就这些问题咨询您的设备租赁提供商有助于确保在设置备用发电机时安装流程顺利进行。

4. 安全停工计划

断电可能会在没有警告的情况下发生。根据原因的不同,您停电的时间可能会超过经济上可行的时间。无论您管理的是建筑工地还是制造设施,您都知道稳定的工作流程非常重要。在最不方便的时候发生断电时,您需要做好准备,安全地处理时间敏感的任务,并将对业务的影响降到最低。

与您的员工或分包商一起制定应急计划,定义如何在停电时安全停止工作的协议。决定如何处理电动工具、工装材料、用品和其他生产设备,以免在有机会完成手头的任务之前损坏、变质或毁坏。

 Ready Business Power 断电 工具包 可以帮助您的管理团队解决其中一些情况。

5. 聘请技术人员进行安装

尽管您的设备租赁专家可以帮助您选择适合您需求的发电机尺寸,但在您设置发电机时需要进行一些关键配置。如果您或您的团队成员具有电气专业知识,则可以自己安装这些装置。否则,请选择让您的租赁提供商派遣他们的技术人员为您安装发电机。

经验丰富的技术人员会考虑关键的安装因素,例如:

  • 位置、稳定性和安全
  • 正确牢固的连接
  • 测试功能是否正常

聘请技术人员正确安装您的发电机租赁也可以让您很好地了解操作系统。技师可以按照说明教您如何正确操作装置。技术人员还可以提供安全信息,例如何时以及如何正确为柴油发电机加油。 

您还需要知道如何正确保养设备,以便在紧急情况持续时,设备继续以最佳状态工作。当您聘请技师安装设备时,提供所有这些重要信息是技师的工作之一。

6. 与合适的租赁提供商合作

制定应急电力计划时需要考虑的因素如此之多,咨询专业人士至关重要。当您租用备用发电机时,请务必选择具有成熟专业知识的租赁公司。以下是寻找备用发电机租赁提供商的一些标准:

  • 在帮助客户选择合适尺寸、类型和数量的发电机方面拥有良好的记录
  • 在各种现场和设施中安装商用发电机的培训和经验的技术人员
  • 维护良好的设备,可靠且自上一个客户起就一直进行维修

在紧急情况下,您不希望手忙脚乱地从任何可用的地方寻找发电机。您需要一个值得信赖的提供商,您可以在短时间内通知。通过提前确定上述因素并立即与合适的提供商合作,您可以在时机成熟时立即推出您的应急电力计划。您已经知道应急供电系统是什么样的,以及从哪里获取应急电源。这可以在紧急情况下节省您的业务时间和金钱。

从 Cat Rentals 租赁备用发电机的好处℠

如需有关企业应急电力规划的帮助,请选择 Cat Rentals。我们的代理商是可靠的来源,可在您需要时为您提供合适尺寸和类型的发电机。通过与 Cat Rentals 合作来满足您的备用发电机电力需求,您可以受益于大量值得信赖的设备库存,还有知识渊博的设备专家,他们可以在紧迫的时期为您的业务尽可能顺利地完成整个流程。

以下是选择 Cat Rentals 进行备用发电机租赁的几个原因:

1. 多种发电机尺寸可供选择

Cat Rentals 拥有遍布多个地点的广泛代理商网络,所有地点都配备了可靠的设备来满足您的需求。在 Cat Rentals,您一定能找到 适合您工作场所的尺寸发电机租赁 设备,包括:

  • 大容量发电机
  • 拖行式发电机
  • 拖车安装式发电机

我们的代理商提供各种尺寸和输出额定值的柴油和天然气发电机。请咨询您附近的设备专家,找到具有适合您需求的功能和配置的型号。

2. 可靠的设备

从 Cat Rentals 租赁发电机可确保您获得经过测试和良好维修的高质量产品。从不可靠的来源租用发电机的风险之一是在两次使用之间可能没有得到适当的维护。

Cat Rentals 通过在每次入住和退房时检查设备,为所有租赁设备(包括发电机)的性能提供支持。这可确保您始终收到高性能的产品,这在处理应急电源系统时尤为重要。您从 Cat Rentals 获得的发电机租赁是安全有效的产品,可以让您无后顾之忧地度过紧急情况。

3. 运输方便

Cat Rentals 的发电机采用方便的配置,便于运输。它们的便携性和移动性对于需要即时备用能源的企业来说是一个巨大的好处。牵引式发电机可以方便地与您自己的车辆在作业现场之间移动。通过多种挂钩选项,您可以确保发电机和卡车之间有牢固的连接。拖行式发电机也易于设置,在计划外断电时为您节省时间。

大型拖车安装式发电机是移动能源系统,可为您提供便捷且性能出色的临时电源。可从 Cat Rentals 租赁拖车安装在经运输部批准的拖车上,确保您在从租赁店到工作地点再返回的运输过程中始终遵守法规。

我们的代理商还提供送货服务,因此您不必担心自己将发电机运进和运出现场。

4. 灵活的合同期限

由于断电是不可预测的,您需要知道您已确保应急供电系统在必要时间内使用。 选择 Cat Rentals,您将受益于灵活的租赁合同。无论您需要短期解决方案还是长期电力供应,我们的代理商都能满足您的需求。请咨询 Cat Rentals 的代表,详细了解我们符合您需求的日租、周租和月租。

5. 乐于助人的租赁设备专家

决定您需要哪种类型、尺寸和配置的发电机可能会让人不知所措。这就是为什么您需要在计算电源需求方面经验丰富的设备专家。通过与 Cat Rentals 合作,您将与租赁设备专家建立联系,他们可以帮助您确定供应需求,并做出适当的计算来满足您的需求。

设备专家还将帮助您选择合适的配件和电缆,以匹配您的电压和安培数。您的代表可以指导您配置设备并在现场成功安装。

租赁的好处
在 Cat Rentals 获取有关应急电力规划的帮助

为紧急停电做好准备对于企业减少中断和保持生产力至关重要。Cat Rentals 正为您提供满足应急电源需求的解决方案。如需在紧急情况下使用可靠且经济高效的备用发电机,请咨询当地代理商以找到适合您的解决方案。 

在线浏览我们的 发电租赁或 填写 快速报价 ,了解有关租赁特定设备的更多信息。立即光临我们全球 1,300 多家 网点之一,与代表交谈。或致电 1-800-RENT-CAT 联系 Cat Rentals。

查找您附近的 Cat 租赁设备
快速报价横幅
获取有关应急电力规划的帮助
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置