租赁发电机时您需要了解的内容
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

在作业现场,动力就是一切。没有它,您依赖外部电源的工具和设备将很快停止运转,您的生产力也会随之下降。对于许多工作来说,当承包商在主发电机停机维修时需要额外的电源或备用解决方案时,发电机租赁是答案。

由于工作现场发电机的可靠性能如此之高,因此没有人能 在租用发电机时承受糟糕的体验。因此,我们的 Cat Rentals℠ 团队整理了以下指南,说明您在租赁发电机时需要了解的事项。

浏览我们的发电机租赁提示,了解租赁发电机时需要考虑的最重要的事项,包括有助于快速、高质量地完成每项工作的功率类型、性能和价值。

发电机类型
发电机类型

租赁发电机时,首先了解不同类型的发电机并比较各种功能、尺寸和燃料类型至关重要。每种类型的发电机都有其独特的优点,以及在选择型号之前需要注意的一些缺点。某些类型的发电机更适合特定应用,因此在查看不同的选项时,请记住您计划如何使用发电机。

以下是四种类型的发电机:

1. 柴油发电机

到目前为止,最常见的发电机类型是柴油发电机。由于其广泛的可用性、快速启动、实惠的价格和广泛的燃料可用性,柴油发电机是建筑工地、活动 以及 数十种其他工业或商业用途的首选装置。

尽管有这些明显的优势,但前几代柴油发电机被认为存在一些重要的缺点。柴油机历来难以维护,在寒冷天气下噪音大且不可靠。如今,柴油发电机的维护更加可靠、更具成本效益,而且与以前相比,噪音也小得多。

如果您正在考虑租用柴油发电机,需要考虑的一些好处包括:

  • 省油: 柴油发电机能够使用有限量的燃料为高负载供电。
  • 耐用性: 柴油发电机专为恶劣环境而设计,能够承受严重磨损。
  • 燃料可及性: 柴油是一种广泛可用的燃料来源,便于长期运行。

柴油发电机的主要缺点之一是它们产生的污染量大,使其在室内或封闭空间中运行不安全。

2. 天然气发电机

虽然柴油发电机更为常见,并且是外部发电机组的传统燃料类型,但由于其多项优势,天然气正变得越来越受欢迎。

截至 2020 年 1 月, 美国估计有 464 万亿立方英尺的天然气 储量。 超过 300 万英里的天然气管道 构成了一个庞大的分销网络,这种燃料商品在全国范围内很容易获得和消费。

在为备用电源加油时,天然气具有以下优势:

  • 性价比高 :天然气比柴油便宜得多。
  • 方便: 无需维护燃油箱或采取预防措施来防止降解。
  • 安全: 不存在燃油溢出和环境危害的风险。
  • 清洁: 与柴油相比,天然气燃烧更清洁,空气污染更少。
  • 易于安装: 它易于在狭窄空间、屋顶或其他难以使用柴油的区域安装和安装。

尽管天然气具有上述优势,但代价是天然气发电机通常比柴油型号更昂贵。

拖行式发电机

3. 拖行式发电机

如果您需要接入外部电源,但又希望灵活地往返现场,那么可牵引发电机是理想的解决方案。牵引式发电机,也称为拖车安装式发电机,非常适合半永久性情况,例如建筑工地、采矿作业、军事基地和短期应用。

牵引式发电机安装在拖车上,设计为挂在卡车后部,随时可以牵引,以实现最大的机动性。与较小的发电机组相比,牵引式发电机往往提供更高的输出容量。

由于拖式发电机通常具有更大的油箱,因此可以更长时间地提供更多电力,非常适合要求严苛的应用。大多数可牵引发电机都是柴油燃料,但也提供一些汽油和丙烷型号。

4. 大型发电机

对于需要为多个设备、闪电装置、工具等提供稳定电力流的工业应用,现场安装大型发电机可以保证无缝运行。大型发电机是那些具有更高输出功率的发电机——通常范围为 500 千瓦到 1,000 千瓦或更多。

大型发电机可以使用多种燃料类型提供动力,从柴油到汽油再到丙烷。许多大型发电机也是可牵引的,这使其成为需要高功率输出和移动灵活性的应用的便捷解决方案。

发电机应用

当今社会中几乎每个环境都依赖电力来成功运行。因此, 便携式发电机 具有多种应用。无论停电风险大小,发电机始终是明智的投资。

以下是使用发电机的一些场景:

  • 建筑工地: 建筑工地是最常见的发电机地点之一。建筑工地通常没有连接有效的电力基础设施,或者无法供承包商使用。拥有发电机可以提供主电源或备用电源,为电气工具和设备提供源源不断的可靠电力流。
  • 例行停机和中断: 当矿山、工厂或工厂等工业设施发生例行停机或计划停电时,备用电源对于维持基本运营至关重要。这些设施的备用电源对于所有现场工作人员的健康和安全是必要的。
  • 医院: 医院和诊所依靠不受限制的电力来为其设备、计算机和照明供电。每家医院都需要备用电源,以防停电或紧急情况。当电网在某些地区不可靠时,能够快速租用备用发电机至关重要。
  • 农业: 无论您需要发电机作为主电源还是备用电源,农民和牧场主都知道获得独立电源为谷仓和稳定的加热器、照明和其他设备提供电力是多么重要。发电机对于养鱼、灌溉和其他电动泵和系统等应用也非常重要。
  • 酒店业: 酒店业是另一个需要持续获得电力的专业服务领域。在暴风雨或其他导致电力不可靠的事件期间,酒店和餐馆业主可以放心,他们的客户将得到发电机的照顾。
  • 音乐会、节日和活动: 如果您要举办活动,您就会知道为您的音响和照明设备、特许经营用制冷设备和其他重要设备供电是多么重要,这样您的客人才能尽情享受。从集市和嘉年华到体育赛事和会议,便携式发电机对于成功举办活动至关重要。

在选择适合您需求的发电机类型时,考虑您的独特应用至关重要,包括决定正确的燃料来源和尺寸。

租赁发电机的 10 个技巧
租赁发电机的 10 个技巧

从内燃机发电以旋转位于线圈内的芯——从而从磁场中产生电——听起来是一个足够简单的过程。但是,当您意识到必须确定所需的电力负载、您将运行的设备以及预期运行的条件时,您的决定可能会变得更加复杂。

以下关于租赁发电机时应考虑的事项的提示可以帮助您决定合适的型号,并在与信誉良好且可靠的租赁提供商合作时保护自己。

1. 选择可靠的名牌和值得信赖的租赁合作伙伴

除了发电机的类型和尺寸多种多样外,还有许多品牌可供选择。作为便携式发电机和供电设备的领先制造商之一,Caterpillar 提供多种类型、尺寸和配置的发电机。

在选择适合您的发电机时,选择您可以信任 的名牌并与可靠的租赁公司合作至关重要。Cat Rentals 拥有丰富的专业知识,可帮助客户 根据其电力需求做出正确的选择。

2. 仔细阅读租赁协议

在选择租赁发电机的公司时,请务必要求查看提供商的租赁协议。签署前请务必仔细阅读租赁协议。

审查设备租赁协议时要考虑的一些要点包括:

  • 租赁费: 寻找可能的隐藏费用或经济处罚。
  • 责任保险: 确定您是否负责获得单独的保险。
  • 租赁期限: 请注意您有责任在特定日期和时间归还设备。

透明的租赁协议(例如我们在 Cat Rentals 采用的租赁协议)明确表明您正在与一家信誉良好的租赁公司进行交易。

3. 根据您的负载要求选择合适的发电机

在选择合适的设备时,您需要的发电机尺寸是最重要的因素之一。在租用发电机之前,您需要首先根据您打算消耗的电量计算正确的容量。

购买合适尺寸的发电机是一项重要的安全问题,可确保您在需要时获得足够的电力并防止机组过载。 如果您不确定 如何计算所需发电机的尺寸, 请寻求租赁专家的帮助。

4. 确保它已经过测试。

在联系您的租赁提供商以租赁发电机时,必须询问设备最近经过测试的时间。负责任的租赁公司将制定租赁前和租赁后检查的协议。

由于我们在退房前和入住后会仔细检查所有租赁设备,因此您可以放心 Cat Rentals 租赁发电机的质量。

5. 确保它干净。

除了确保租赁设备正常工作外,充分清洁和维护发电机也至关重要。 由于您很可能会对归还发电机时的状况负责,因此只接受清洁且看起来维护良好的发电机。

检查是否已维修

6. 检查是否已维修

由于发电机的使用频繁且运动部件较多,因此需要定期维修。检查您即将租赁的发电机是否已得到全面维修,其滤清器、油液和连接是否处于最佳工作状态。

7. 弄清楚运输

在查看您的租赁协议时,请确认您或租赁公司是否负责发电机的交付和归还。如果您要运输它,请确保您拥有适合作业的拖车挂钩。

8. 查看天气

恶劣天气和项目范围变化等变量可能会影响您何时需要租赁设备。始终关注天气预报,并确保将租赁时间表参数的任何变化告知您的租赁公司。

9. 按照说明操作

租用设备时,了解您将负责安全操作发电机至关重要。熟悉发电机的正确操作说明并相应地遵循这些说明。在室外运行以防止有毒一氧化碳积聚以及不为热发动机加油等因素对于工作人员和设备的安全非常重要。

如果您觉得需要支持,请寻求说明、培训甚至演示。

10. 将发电机接地。

您不必是专业电工,也不必知道在使用前将发电机正确接地至关重要。否则,您将面临发生短路、断路器跳闸和其他不必要的电气问题的风险。

租赁发电机的好处

发电机是所有企业在需要时在现场拥有的重要设备。无论您是在紧要关头需要备用发电机、发现自己正在寻找更换发电机,还是想在购买之前尝试不同类型的发电机,发电机租赁在许多情况下都是理想的解决方案。

以下是租赁发电机的主要好处:

  • 灵活的租赁条款: 通过租赁合同,您可以选择设备需要多长时间。凭借灵活的租赁条款,您只需为发电机的使用时间付费。无论您需要周末节日还是六个月的施工合同,发电机租赁都能为您提供适应业务所需的多功能性。
  • 节约成本: 发电机租赁可立即节省成本。只需支付便捷的租金,您就可以确切地知道自己预先支付的费用,而不必担心将自己的资金投入融资。当您租用发电机时,您还需要免除许多其他费用,包括维护和修理、存储、保险和其他运输费用。
  • 各种可用性: 当您联系 Cat Rentals 这样的租赁提供商时,您会遇到种类繁多的发电机库存。拥有如此多的可用选项可确保您不会陷入最接近您首选发电机的型号。相反,您可以为您的独特项目获得合适的尺寸和功能。
  • 专家建议和现场服务: 虽然许多类型的租赁设备都易于操作,但发电机需要一些专业知识才能正确安装并确保它们一致工作。当您从 Cat Rentals 租赁发电机时,您将获得有关如何正确安装发电机的专家建议,包括机组的正确位置和定位。如果设备出现故障或担心机器的运行方式,您还将从现场服务中受益。
  • 无需维护: 所有设备租赁都有一个突出的优势 — 无需担心维护问题。通过从可靠的提供商处租用发电机,您可以保证设备正常运行,并得到良好的维护和持续服务。如果出现任何问题,维修费用包含在租赁合同中。如果需要长时间维修,您将需要更换设备,以最大限度地减少停机成本。
  • 即时救灾: 在由于突然洪水或停电等紧急情况而需要发电机的情况下,设备租赁可以立即提供发电机。在紧急情况下 ,使用按需设备是一项非常有价值的好处,可以节省您的业务时间和金钱并保护所有人员的安全。
  • 先试后买: 如果您正在考虑为您的企业投资永久发电机解决方案,请考虑先租用设备。当您在购买前试用时,您可以准确确定发电机中您需要什么和不需要什么,帮助您在进行大笔投资之前缩小选择范围。
在 Cat Rentals℠ 查找租赁发电机
在 Cat Rentals 查找租赁发电机

如果租用发电机具有明智的商业意义,那么接下来要做出的选择是与哪家租赁提供商合作。在 Cat Rentals,您会发现优质、维护良好且可靠的发电机租赁服务。

拥有丰富的发电机库存供您选择,您将在需要时拥有完美的备用电源解决方案。感谢我们经验丰富的租赁设备代表,您将对整个租赁期间的设备选择和操作充满信心。

立即致电 1-800-RENT-CAT 或 在线 浏览我们的设备,了解我们的租赁机会,并从不惜一切代价的人员那里租用您需要的任何东西。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置