.png)
在充满活力和竞争的建筑行业中,承包商一直在寻找改善运营的方法。无论您是需要最大限度地提高生产力、管理资源、提高准时交货还是降低运营成本,现代技术都可以帮助您的企业达到里程碑并持续发展。
物联网 (IoT) 改变了建筑企业的运营方式。新技术和数据分析使耗时的流程自动化变得前所未有的容易,优化工作现场的安全性,甚至从建筑设备中获得更好的结果。本 IoT 在建筑行业的指南涵盖了 IoT 在行业中的主要用途以及 技术如何使建筑企业受益。我们还将介绍 Cat® 技术利用 IoT 和数据帮助承包商提高工作现场效率、安全性和生产率的核心方式。
跳转到某个部分:
物联网是指我们周围连接到互联网的庞大设备和小工具网络。这些设备不断收集有关用户行为和其他活动的数据,然后通过与网络或其他设备的连接提供这些数据以供审查。借助这些数据,企业和消费者可以深入了解他们的绩效、生产力和许多其他指标,以帮助就如何实现他们的目标做出明智的决策。
物联网包括健身监测仪等简单设备以及复杂的传感器网络,使自动驾驶汽车能够安全地穿越繁忙的建筑工地。对于承包商来说,物联网支持的应用范围为开发更智能、更有效的业务实践提供了充足的机会,从而提高按时和预算交付项目。通过物联网设备和技术收集的数据可以在竞争日益激烈的市场中为承包商提供显着的业务优势。

物联网几乎正在彻底改变每个行业。它帮助管理人员更好地了解运营、最大限度地提高生产力、优化资源投资并智能地自动化工作。在建筑行业,物联网提供了所有这些优势,有助于在严重依赖按时生产的行业中推动业务成功。
建筑业中的物联网范围从传感器到可穿戴设备和其他检测技术。联网设备使建筑业务经理能够跟踪进度并相应地调整生产。物联网不仅仅是改善运营、增强工作现场的健康和安全,甚至支持环境保护工作。以下是物联网在建筑中的 10 个主要用途。
1. 提高现场安全性
致力于维护工作现场安全是承包商和现场经理的一项至关重要的责任。根据 OSHA 的数据, 导致建筑工地死亡的四大安全隐患 是:
- 从高处坠落
- 被物体撞击
- 被物体卡住或夹在物体之间
- 触电死亡
重型设备操作不当是建筑工地上造成人员伤亡的主要原因之一。OSHA 指出,大约 75% 的撞击事故涉及重型设备,例如卡车或带动臂的机器。减轻这些已知风险对于承包商防止伤害和死亡至关重要。
物联网在建筑中的主要用途之一与安全技术进步有关。物联网提高施工安全的一些方式包括以下资源:
- 接近传感器和移动传感器,可提醒工人和设备操作员注意附近的人员、设备或结构。
- 面部识别软件,用于监控操作员的警觉性,并在他们担心疲劳或分心时通知他们。
- 可穿戴设备,用于检测工人的身体痛苦。
除了提供实时警报以防止因即将发生的危险而发生事故外,数据分析性能还可以帮助识别风险暴露模式并预测未来的安全威胁。物联网功能使安全经理能够访问强大的数据,他们可以使用这些数据为他们的行为安全政策和培训提供信息。

2. 提高生产力
技术和数据在建筑行业的主要优势之一是它如何为承包商提供提高生产力的机会。建筑项目需要持续推进才能取得成功,当生产力中断时,会出现严重的延误和成本超支。项目延误导致设备和劳动力闲置,即使在停机期间,这些成本也会继续累积。
物联网提高了作业现场的效率,告知工人如何最好地利用他们的时间和精力来最大化结果。通过物联网获取的数据使管理人员能够减少琐碎的任务或闲暇,从而腾出更多时间进行更有效的工作,例如流程改进或质量保证。物联网数据有助于改进调度,以便可以按逻辑顺序计划和执行工作活动,从而最大限度地减少施工阶段之间花费的时间。
物联网技术为承包商和管理人员提供了对生产力习惯的实时洞察。它可以识别生产高峰期以及闲置时间块。随着时间的推移收集如此大量的数据非常重要,因为它可以帮助管理人员就调度和项目范围做出明智的决策。数据洞察可帮助经理在特定的生产力高峰时段安排任务,以确保一致、高质量的结果,尤其是在耗时或需要精细细节的工作中。

3. 最大限度地利用资源
建设项目成功的因素有很多。项目效率的主要因素之一是管理人员分配和管理资源的能力。劳动力和设备是两个主要资源,它们为经理提供了最大机会来最大限度地提高项目盈利能力。
对于人力资源,管理者需要将正确的技能组合正确分配给正确的任务。物联网可以帮助识别高绩效员工及其生产力最高的领域,从而更有效地利用他们的时间。数据洞察还可以识别长期的模式,使管理人员能够找到改进招聘和培训政策的机会。
设备使用是良好资源分配的另一个重要方面。许多建筑项目都会遇到设备停机,租赁机器在任务之间闲置。通过物联网收集的信息可以帮助管理人员做出更明智的租赁决策,包括根据需要租用合适的设备,以防止代价高昂的停机。根据通过物联网收集的数据,管理人员可以更好地评估未来项目的设备需求,包括确定他们可以在哪些方面实现最高的投资价值。

4. 减少浪费和返工
许多建筑企业正在寻求通过采用可持续实践并将其集成到现有系统中来限制对环境影响的方法。根据美国环保署的数据, 2018 年产生了 6 亿吨建筑和拆除垃圾 。使用智能数据应用程序,管理人员可以防止大部分废物最终进入垃圾填埋场。相反,这些材料的一部分可以用于重新利用新的生产用途。
施工经理可以利用物联网技术和数据来减少建筑垃圾或以更可持续的方式进行管理。除了减少物理浪费外,物联网还可以帮助识别浪费的燃料、水和能耗,从而提高可持续性和财务控制。
建筑行业造成浪费的另一个因素是返工。当工作没有正确完成时,劳动力和材料都会被浪费。新的物联网创新有助于简化工作活动、提高质量并防止代价高昂的返工。
物联网如何减少浪费的一个例子是通过混凝土传感器,这些传感器嵌入到材料中,实时告诉管理人员混凝土是如何固化的。这项技术可以更好地控制这种对时间和天气敏感的工作。它还有助于确保准确估计混凝土的强度,从而可以相应地围绕它计划其他工作。

5. 改进报告
建筑行业报告是用于向客户、开发商、承包商和其他利益相关方传达重要项目信息的重要工具。编制报告是一个必要但耗时的过程。负责报告的经理需要记录具体信息,例如项目阶段、流程定义、关键指标和事件以及其他相关细节。
在建筑业的软件集成、自动化和物联网出现之前,管理人员习惯于手动或通过电子表格跟踪信息,以低效的方式编制报告。由于准确性有限,这些劳动密集型方法也容易复制或歪曲信息。
随着物联网在建筑行业的出现,报告现在是一个更容易、更精简的过程。关键信息存储在中央枢纽中,管理人员可以使用该中心来监控项目的整体运行状况和生产力。经理现在可以提取数据并自动生成有关项目任何方面的全面或具体报告。
建筑业中的物联网简化了报告,同时也使通信变得更加容易和高效。关键方现在可以同时访问相同的关键信息,让每个人都保持同步,并对有关项目进度的相同状态报告保持警惕。

6. 优化维护计划
施工经理深知重型设备预防性维护的重要性。主动满足维护要求对于保护资产健康、实现高正常运行率和减少昂贵的维修至关重要。然而,管理设备维护可能是一项耗时的责任,而且由于劳动密集型,经常被忽视。
得益于新的预测性维护技术和集成软件,设备机群维护流程更加简化。设备传感器自动向中央数据中心发送反馈,帮助管理人员更好地在不影响生产力的战略时间安排服务需求。承包商和管理人员现在可以及早发现问题,从而降低故障风险并避免昂贵的零件更换。
物联网在建筑领域的未来将看到对设备运行状况、维护和生产力的增强预测建模。随着传感器和集成数据分析变得更加强大,设备机群经理在预防性维护管理中将扮演更加不干涉的角色。将自动生成维护和零件更换工作订单,并自动安排维护间隔,无需管理人员亲自启动工作。
这种能力已经在大型车队中成为现实,但随着技术的集成度越来越高,即使是小型车队也将受益于维护管理中的物联网。

7. 加强财务控制
保持建筑行业的财务控制对于项目成功和业务盈利能力至关重要。不幸的是,许多项目预计预算会超支,而且项目越复杂,就越有可能超出其拟议的预算。麦肯锡 2015 年的一份报告发现,98% 的建筑大型项目 平均超出预算 30%。虽然预算超支的原因有很多,但主要原因之一是项目的整体监控缺乏透明度和控制。
随着物联网在建筑领域的进步,项目经理能够更好地了解项目的进度和生产力,从而更好地控制财务决策。利用物联网施工数据的管理人员能够做出明智的实时决策,以收紧生产计划、增加劳动力或进行任何其他有助于项目保持在预算范围内的调整。
以下是建筑物联网可以让承包商和施工经理更好地控制其成本的方法:
- 通过最大限度地增加劳动力和正常运行时间来提高生产率
- 降低工伤和工伤赔偿索赔的风险
- 降低突然发生高昂维修费用的风险
- 提高燃油和能源效率并降低资源成本
- 改善项目调度,防止代价高昂的延误和错过生产里程碑
随着跟踪项目进度各个方面的能力增强,施工经理可以做出更明智的财务决策并限制预算超支的可能性。

8. 提高项目按时交付能力
建筑业在按时交付项目方面面临着持续的挑战。许多因素会导致项目延误,从劳动力和材料短缺到设备故障再到天气事件。根据行业研究, 建筑大型项目平均比原计划晚 了 20 个月。找到更好的流程来提高按时交付对于建筑企业的成功至关重要。
借助建筑业中的现代物联网,承包商和管理人员可以找到创造性的方法来缩短项目交付时间并避免延误。物联网数据可以通过多种方式帮助承包商防止项目延误。这些只是建筑物联网帮助提高项目按时交付的几种方式:
- 改进初始计划估计
- 找出导致生产受挫的生产率差距
- 明智地分配资源,避免浪费时间
- 防止导致返工的执行错误
- 按需订购材料以尽量减少延迟
- 减少导致停机的事故、故障和其他事件
物联网技术和数据分析的目的是简化流程,同时提高施工质量。凭借更高的效率,施工经理能够避免许多导致项目延误的耗时陷阱和瓶颈。物联网技术有助于提高承包商、业主和客户对项目能够按时交付的信心。
9. 解决劳动力短缺问题
建筑行业依靠熟练工人的可用性在特定时间范围内准备好工作。当熟练劳动力短缺时,建筑项目就会被推迟,质量受到影响,成本超支也会增加。当今建筑行业面临的最大挑战之一是可用的熟练劳动力数量有限。随着建筑业的蓬勃发展,它创造了一个竞争激烈的就业市场,劳动力成本也相应增加。
借助物联网技术和数据,施工经理能够通过最大限度地提高生产力来规划劳动力短缺问题。物联网在建筑行业的可用性也是许多以前需要体力劳动或持续监督的流程自动化的一种方式。通过自动化兼容流程,施工经理可以腾出时间来从事其他必要类型的工作。借助物联网,管理人员能够战略性地将他们拥有的有限劳动力资源分配给他们产生最大影响的工作活动和时间。
物联网在建筑领域的未来为自动化的进一步进步提供了机会。许多专家表示,自动化最终将成为大多数实体工作的可能性,为整个建筑行业的劳动力短缺提供长期解决方案。
10. 扩大建筑业务规模
随着承包商寻求利用蓬勃发展的建筑市场,企业主寻找可持续的方式来扩大增长变得越来越重要。在采用最新的施工技术之前,承包商必须花费大量时间进行规划和调度,以便同时兼顾多个项目。
承包商需要错开项目,以便将工作人员战略性地分配到不同项目的特定阶段。借助物联网技术和数据,承包商可以就项目调度和生产力做出明智的决策,以便一次承担更多工作。
物联网为承包商提供了一种智能扩展业务的方法。管理者可以在资源分配方面做出更好的决策,包括雇用劳动力、订购材料和租用重型设备。物联网技术推动项目效率和成功,帮助承包商通过防止浪费和生产力损失来保留更多利润。

有许多不同的方法可以将物联网融入建筑业务的日常运营中。在重型建筑设备方面,承包商可以从 IoT 和 Caterpillar 最新设备技术中受益。在您附近的 Cat Rentals 网点,Cat 租赁设备提供 Cat(卡特)智能解决方案,助您改善运营、提高安全性和提高生产力,提高 Cat Cat 智能。
Cat(卡特)智能利用智能技术和数据帮助承包商提高工作现场效率。Cat 机器采用了多种技术,可以收集和分析数据,帮助操作员深入了解生产率和其他有价值的信息。下面是 Cat(卡特)智能技术支持您的业务成功的四种主要方式:
- EQUIPMENT MANAGEMENT: 正常运行时间是承包商为最大限度地提高设备生产力而需要跟踪的最重要指标之一。Cat(卡特)智能提供 EQUIPMENT MANAGEMENT SOLUTIONS,帮助承包商深入了解其租赁机械的性能。了解燃油消耗如何影响您的运营成本和其他设备运行状况指标,从而提高业务成功。
- 生产率: 借助 Cat(卡特)智能解决方案,承包商和运营商可以最大限度提高工作效率并取得更好的成果。Cat 设备旨在以峰值效率运行,帮助您优化运营,提高生产率。借助 Cat(卡特)智能,操作员可以最大限度地提高有效负载、自动压实并提高平整以及其他设备应用的准确性。
- 安全: 当涉及重型机械时,维护安全的工作现场尤为重要。借助 Cat(卡特)智能解决方案的安全技术,操作员和承包商能够更深入地了解操作危险和不安全行为。利用 Cat 设备中的安全技术提高安全意识并降低受伤风险。
- 可持续性: 利用 Cat(卡特)智能解决方案套件中的可持续性技术,减少对运营对环境的影响并简化合规性报告。可持续性技术通过促进更好、更智能地使用设备,有助于提高燃油消耗效率并减少排放。承包商可以利用此资源来降低设备运营成本并充分利用租赁期限。
立即访问您附近的 Cat Rentals,详细了解 Cat(卡特)智能技术以及如何使用这些技术实现您的生产目标。

如今,建筑业物联网的未来可供承包商使用,以最大限度地提高他们的成功。在 Cat Rentals,我们提供采用最新 Cat 技术的高性能设备。使用 Cat Rentals 提供的重型建筑设备实现生产自动化、提高工作现场安全性、管理资源并增强可持续性。
详细了解 Cat 技术 如何 帮助承包商改善项目运营并提高盈利能力。 在线浏览租赁设备 并填写方便快捷 的快速报价表以获取定价信息。如需帮助您选择适合您项目需求的租赁设备,请访问您附近的 Cat Rentals 网点,与租赁设备专家交谈,或致电 1-800-RENT-CAT 以获得全天候支持。
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie