技术改变建筑租赁行业的 7 种方式
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

新技术不断改变建筑设备的能力,帮助其提高效率、安全性和生产率。您可以找到配备机器学习技术和计算机化设备的建筑设备。技术直接影响和提高设备的能力,也为建筑租赁行业提供了新的机遇。借助技术,租赁公司可以为客户提供更好的数字通信功能,减少设备维护并更好地监控他们的车队。

在下面了解有关影响建筑设备的主要进步以及这些新技术彻底改变建筑租赁行业的七种方式的更多信息。

跳转到某个部分:

建筑设备的顶级技术进步

要清楚地了解技术如何改变租赁行业,您可能首先想更多地了解当今使建筑设备 受益的一些最大的 技术进步。全面计算机化、3D 打印、自主机器人和绿色技术的兴起都为建筑设备带来了新功能。  

以下是建筑设备的一些主要技术进步:

获取快速报价

1. 物联网和预测分析

 物联网 (IoT) 为租赁设备公司提供了巨大的价值,因为它生成了大量数据供他们使用。物联网是指对象网络,如软件和传感器,旨在通过互联网收集数据并与其他系统和设备交换数据。许多公司为其建筑设备配备了通过网络交换数据的软件和传感器。 

具体来说,租赁公司利用物联网获得的数据来协助运营,例如使用该技术收集消费信息和 GPS 数据。他们还将其用于预测分析,以掌握设备的维护情况,并在发生故障之前预测何时需要检查或维修。预测分析可帮助建筑设备所有者节省昂贵的维修费用,并提高设备的利用率,因为机器不太可能在现场发生故障。

2. 3D印刷

3D 打印是建筑行业最大的进步之一,许多公司使用它来打印工具、机械零件、材料和重型设备。这种打印是指用数字程序文件制作三维对象的过程。建筑设备从 3D 打印中受益匪浅,使制造商可以轻松地为需要维修的设备制作替换零件。 

除了 3D 打印能够生产高质量的替换零部件外,公司甚至可以使用 3D 打印来制造整台设备。橡树岭国家实验室 打印出一台 带有三个主要 3D 部件 的 挖掘机——热交换器、斗杆和驾驶室。随着 3D 打印的不断进步,可能会有更多的公司打印出建筑设备和零件,以实现更快、更准确的制造。

3. 人工智能、机器学习和大数据

数据对于现代建筑设备来说是巨大的,许多公司已经开发了几种新技术来获取尽可能多的有关其设备的信息。现代设备配备了大量传感器,旨在收集数据,然后使用收集到的数据作为消费信息和 GPS 定位器。可以配置这些传感器及其监控的数据,以便在零件发生故障时发出维修警报。

由于这些传感器收集了如此多的信息,机器学习和人工智能 (AI) 可以对其进行分类以发现数据中的新关系。精明的公司利用这些结果来深入了解其设备使用情况和公司运营情况,从而更好地为客户服务并提高效率。随着公司继续通过机器学习训练计算机像人类一样思考和学习,人工智能将变得更有效地自行分析数据。它不需要太多的人际互动,帮助租赁公司变得更加高效。 

除了收集数据外,租赁设备公司还可以使用人工智能来开发自主操作的机械。随着人工智能不断学习如何高效操作车辆并承担更复杂的任务,租赁公司可以提供兼容性更高的自主设备。最终,完全自主的设备可以减少对熟练操作员的需求,租赁公司不再需要在客户租用设备时将客户与训练有素的操作员联系起来。

4. 机器人设备

机器人技术可能会继续在建筑行业中发挥更大的作用。无人机就是其中最大的例子,因为它们可以被远程控制并飞越项目现场以收集信息。公司经常使用它们进行航空测量、批准施工阶段以及检查危险地点的工作现场。这些无人机可帮助公司了解在哪里安全使用重型机械,并为操作员提供有关工作现场的更多信息。

您还可以找到更多自主机器人设备,设计为无需操作员即可工作。这些自主重型设备擅长处理重复性任务,并配备了旨在适应各种环境的先进技术。例如,机器人挖掘机配备了设计用于自动适应特定现场条件的压实机、GPS 导航和远程监控系统。团队可以使用自主机器人设备将员工投入到更复杂的任务中,而将重复性、耗时的工作留给自动化设备。

5. 绿色技术

绿色环保是整个行业的建筑公司和制造商的重中之重。由于这一优先事项,顶级设备制造商已开始制造更多具有绿色设计和制造标准的设备。绿色技术的主要目标是减少设备的碳排放。随着消费者压力和环境法规的不断上升,您可以期待看到更多绿色友好型设备成为整个建筑行业的标准。

6. 全面计算机化

租赁设备行业最大的进步之一是计算机在建筑项目各个方面的兴起。公司可以使用计算机来协助设计项目、跟踪工资单并与买家沟通。但计算机也有助于建筑设备。许多制造商在其机器中加入微芯片,以协助监控系统和控制。这种更大的计算机化使运营商和公司能够获得更多数据并更好地控制他们的设备。

7. 无缝数字通信

即时沟通的能力是租赁设备行业的另一个重大发展。如今,几乎每个工人都配备了智能手机,与与其设备和机械相关的可定制应用程序兼容。智能手机允许用户通过手机访问基于云的 Web 服务或资源,从而随着时间的推移提高效率。它们还能帮助设备操作员在工作现场时更好地进行协调。 

计算机化设备可以自动向经理和主管发送信息,为他们提供有关设备使用情况的更多数据。在手机上安装专业应用程序的操作员还可以在使用建筑设备时与主管共享数据,帮助每个人保持一致。由于大部分数据和信息可以通过云发送,因此团队可以轻松掌握机器的使用情况,向操作员发送相关说明或建议。 

技术改变建筑租赁行业的 7 大方式

现在您已经了解了影响建筑设备的最新进展,您可以了解租赁设备技术如何改变建筑租赁行业。随着技术的发展,它帮助租赁公司和租房者改善了运营、从云中受益、访问分析并提高移动性。此外,最新技术创造了对具有成本效益的租赁选择的更大需求,为公司提供了使用物联网和增强物流的能力。

详细了解建筑设备技术进步如何影响建筑租赁行业的一些主要例子:

1. 改善运营

租赁公司现在有机会利用技术改善其运营。以下是这些公司如何通过最新进展增强其运营:

  • 获取有关资产的更多信息: 现代技术使租赁公司能够获得其所有资产的概览。云服务和应用程序可以提供有关公司设备机群的信息,帮助他们更好地规划未来。例如,公司可以使用云服务来检查他们有多少台可用的租赁设备。然后,他们可以快速将有关其设备可用性的信息传递给潜在客户。
  • 改进备件库存流程: 现代技术为租赁公司提供的数据量有助于他们优化库存。公司使用这些结果来分析他们最常需要的耗材和备件,从而获得可操作的信息。因此,租赁公司更有可能停止持有他们很少使用的零件的过量库存。他们还可以做好充分准备,手头有最需要的零件的稳定供应。
  • 更主动地进行维护: 借助建筑设备上的传感器和其他监控技术,租赁公司可以更好地跟踪其设备的状况。当传感器检测到问题时,团队可以快速收到警报并在发生额外损害之前采取行动。应用程序和其他软件还可以跟踪设备的建议维护间隔,向员工发送有关在适当时间进行预防性护理的提醒。

2. 承租者对具有成本效益的选择的需求增加

公司希望使用配备最新技术的建筑设备。直接购买设备将比租赁产生更高的成本。租赁公司随后发现对高科技建筑设备的需求增加。租房者无需通过首付或承诺长期合同和付款计划投入大量资金即可获得新技术。随着新设备价格的上涨,您可以预期看到更多的建筑公司转向配备最新技术的租赁设备。

3. 能够从云中受益

云是几乎所有行业中最具影响力的技术之一。特别是在建筑租赁行业,它可以帮助公司跟上其设备和机械的最新软件解决方案。此外,基于云的程序使用起来非常方便,使租房者和租赁公司更容易进行车队和员工管理。 

以下是云为建筑租赁行业提供的一些好处:

  • 易于安装: 基于云的技术易于安装在您的设备和兼容设备上。过去,公司必须经历耗时的实施过程来添加新技术,需要现场技术人员和专业资源。与旧的技术安装不同,云使公司可以轻松地将应用程序和程序添加到 IT 系统中,并将它们集成到租赁设备中。
  • 操作方便: 安装后,基于云的程序和解决方案为用户提供了一种非常方便的方式来执行多项任务。租赁公司可以更好地与客户和员工共享信息或协议,安全地传输数据并轻松管理他们的数字文件。总体而言,租赁公司可以依靠基于云的解决方案来升级客户服务,提供设备可用性信息并以方便的方式让客户了解情况。
  • 轻松更新: 基于云的软件除了易于安装和操作方便外,更新也很简单。更传统的本地系统可能会在更新方面遇到困难,更新时往往会有更多的停机时间。然后,在系统出现故障时,租赁公司无法向客户提供关键信息。由于数据和新文件可以通过云传输,因此公司可以快速为其系统安装更新,而无需长时间停机。

4. 利用物联网的价值

物联网允许公司跟踪其资产的使用情况,以确保客户不会过度使用或滥用资产,从而继续改变租赁行业。通过先进的传感器和设备跟踪设备的使用情况,公司可以保持设备处于更好的状态。租赁公司还对其设备位置有了更好的了解,因为他们可以轻松跟踪配备物联网的设备。这种更多的位置信息有助于租赁公司更好地管理其租赁设备的运营和使用。

除了帮助租赁公司更好地跟踪和定位其设备外,物联网还协助公司执行预防性和预测性维护。由于 IoT 可以测量与资产运行状况相关的各种因素,因此您可以使用从这些测量中获得的数据来帮助维护。从本质上讲,物联网可以更好地预测设备何时需要预防性护理以使其保持最佳状态。

5. 更好的物流 

技术改变建筑租赁行业的另一个主要方式是通过加强公司的物流,特别是在促进设备交付和规划方面。GPS 和规划技术使客户和租赁公司受益,使安排交付、规划最佳路线以及为关键员工制定复杂的安排变得更加容易。租赁公司可以轻松执行重要的物流任务,客户可以从更准确的交付和更好的客户服务中受益。物流的改善可能是因为:

  • 更好的交付路线: 租赁公司经常将设备运送到客户的工作地点。借助 GPS 技术和其他软件,公司可以确定将设备从其设施运送到客户工作现场的最快、最安全的方式。由于重型设备具有独特的旅行要求,因此找到最佳路线至关重要。物流技术帮助公司将设备快速交付给客户,同时保护司机和设备免受不良路线的影响。 
  • 更准确的交货时间表: 租赁公司通常必须促进多次交付并响应客户的多样化需求。规划技术可以帮助公司尝试在客户最方便的时间为他们提供送货服务。使用某些类型的软件,经理可以制定考虑客户需求的计划,帮助他们找到交付时间表和路线,将设备按时送到每个人手中。 
  • 为操作员和驾驶员更好地规划: 需要为其项目租赁设备的公司通常需要聘请知道如何使用机械的操作员。租赁公司通常会有操作员为客户处理机械,并有司机将机械交付给客户。通信技术和规划软件可帮助租赁公司更好地与客户协调,并制定员工可以轻松遵循的复杂安排。

6. 访问分析

分析在建筑租赁行业中发挥着巨大作用。公司现在可以使用从关键资产收集的数据来帮助预测问题,制定解决问题的步骤,并在潜在问题成为现实之前采取行动。分析还让公司深入了解如何对业务进行数字化转型以满足客户的需求。 

此外,许多租赁公司利用分析来深入了解其业务系统和竞争。通过分析发现系统中的弱点,租赁公司可以采取行动并更好地简化其运营。他们还可以利用分析来获取有关竞争对手的信息并制定最佳实践以保持领先地位。

7. 更高的机动性

移动设备和解决方案的进步正在使建筑租赁行业受益匪浅。移动解决方案允许操作员和员工在工作现场的智能手机或平板电脑等设备上输入数据,并将数据传输给授权团队成员。许多租赁公司提供应用程序和程序来改善客户在使用租赁设备时的体验。

技术流动性为建筑租赁行业提供的一些相当大的优势包括:

  • 即时更新和输入: 立即访问信息有助于公司掌握其项目并进行调整以提高效率。移动解决方案和设备使运营商能够通过互联网立即向其他团队成员发送更新和条目。通过即时的信息流,租赁公司可以掌握客户的需求,在他们的项目要求发生变化时快速为他们提供更换零件或新设备。
  • 更高的设备兼容性: 建筑公司和团队在工作时使用各种移动设备。因此,租赁公司倾向于利用具有与设备无关的功能的移动解决方案,允许任何团队成员,无论其设备类型或品牌如何,都可以访问解决方案。通过提供与设备无关的移动解决方案,建筑租赁公司可以接触到更多客户,并允许任何人使用他们的解决方案,而无需对兼容设备进行额外投资。
  • 提高安全性: 当移动设备和应用程序首次进入市场时,租赁公司及其客户对在线发送数据感到担忧,尤其是从未经测试的智能手机和平板电脑上发送数据。随着移动设备的发展,添加了更多的安全功能,以确保租赁公司的数据及其客户的数据安全。最大的进步之一是移动设备和解决方案中基于角色的安全性,这些解决方案只允许授权用户访问信息。
获取快速报价
选择 Cat Rentals℠ 满足您的设备需求

在 Cat Rentals℠,我们随时准备帮助您找到满足您独特需求的设备。由于我们知道新的进步可以让我们的设备和您在现场的经验受益多大,因此我们为我们的产品配备了市场上最尖端的技术。我们还提供 可通过应用程序或网站访问 的 Cat Rentals 客户门户,帮助您查找可供租赁的设备、在工作现场之间转移设备以及申请现场服务。 

立即浏览我们 精选的租赁设备 。如果您准备租赁或有任何疑问,请查找 您当地的分支机构 或联系我们获取 快速报价。

查找您附近的 Cat 租赁服务
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置