.png)
设备效率是指机器在使用最少资源的情况下完成工作的能力。当您提高效率时,您将从每项资产中获得更多价值,并支持更强的盈利能力。这种价值体现在更高的生产率、更低的成本和更可预测的时间表上。
提高设备效率的因素是什么?
您正在使用的设备对您的底线影响最大。确保您拥有适合作业的设备尺寸。紧凑的单元适合狭小的空间;大型设备可增加大型作业的动力和速度。将规格与任务相匹配,以防止出现瓶颈。
较旧的型号可能会降低效率并缺乏更新的功能。将模型和工时纳入规划,以便合适的机器处理合适的工作负载。
无论设备是什么,日常保养都能保持高性能和故障率。腾出时间 将定期预防措施 优先排序,从而保护燃油经济性、正常运行时间和部件使用寿命。
您可能想投资最新技术。远程信息处理、GPS 和远程监控等现代工具提供实时数据。使用能够 深入了解其设备机群性能 的系统,以便您可以优化路线、燃油和维护。

为什么要衡量和监控效率?
- 改进项目规划和执行: 准确的数据可以帮助您设置时间表、控制成本、减少延误并很好地分配资源。
- 节省成本: 高效的设备油耗更少,维修需求更少,并避免了浪费和返工。
- 提高生产力: 跟踪可以暴露未充分利用和过度使用的资产,以便您可以将正确的机器用于正确的任务。
- 提高安全性: 更健康的机器和主动维修可以降低可能导致事故的故障风险。
- 支持更大的可持续性: 高效运行可在作业过程中减少燃油消耗、排放和浪费。
- 延长使用寿命: 均衡的利用率和及时的维护有助于延长资产的使用寿命。
要跟踪的关键指标
- 燃气油耗: 测量每小时的加仑数或升数以及每个工作单位的成本。尖峰通常表明需要注意的问题。
- 利用率: 将使用时间与可用时间(包括停机时间和计划内维护)进行比较,以了解您部署资产的效果。
- 产量: 跟踪设定时间段内的产量和质量,以便您可以发现高性能和低性能设备。
- 停机时间: 查看停机时间,以评估可靠性及其对计划的影响。
- 维护: 记录每台机器的频率、维修时间和成本,以查看哪些型号能够提供您的项目所需的效率。

如何监控使用和效率
使用车载传感器、GPS 和诊断来实时监控位置、利用率、燃油和警报。详细了解远程信息处理技术,以及远程信息处理技术如何 让您深入了解其车队性能。许多系统还会跟踪操作员的行为,例如怠速时间和速度,以便您可以有针对性地进行培训。地理围栏警报有助于防止导致停机的盗窃和未经授权的使用。
如果您还没有准备好进行完整的远程信息处理,基本跟踪软件可以记录使用情况、位置和维护计划,以便您掌握需求。
仪表板和报告可视化燃油和停机时间等指标。使用它们来设定基准、发现趋势并指导提高效率的决策。
此外,还会研究先进的传感器和 物联网 (IoT) 设备。它们可以及早检测问题、预测故障并支持油液或振动分析,以便您在正确的时间制定维修计划。

如何提高设备效率
提供足够的操作员培训。 对每位操作员进行有关最佳实践、维护协议和燃油高效操作的培训。训练有素的团队可保护机器和性能。
分析项目数据。 比较各个项目的时间表、预算和生产力。使用结果来部署历来提供最佳结果的计算机。
及时进行检查和维护。 定期检查和定期维修可防止小问题演变为故障。加满油液、校准系统并保持运动零件润滑。
执行有效的计划。 构建限制闲置时间和平衡工作负载的计划。集成维护时段,避免不必要的停机时间。
升级过时的设备。 当旧型号的低效率超过其价值时,更换它们。较新的装置通常会添加节省时间、燃油和成本的功能。
求助于设备租赁
租赁可帮助您快速填补空白并使用当前技术,而无需长期所有权。与 Cat Rentals℠ 等值得信赖的提供商合作,确定适合作业和时间表的合适机器尺寸。
监控如何获得回报
如果您持续跟踪效率,可以更快地做出更好的决策。以下是它在实际工作中的表现。
当您计划和确定准确的周期时间和燃油数据时,您可以设定切合实际的里程碑和人员配置水平。对于设备的运行状况,及时的维修和平衡的工作量可以减缓磨损,从而延长机器的生产能力。这意味着要注意早期警告,例如泄漏、加油错误或不正确的附件,这些都会增加支出。此外,检查可以减少可能使您的员工面临风险的故障。

使指标切实可行
- 利用率: 跟踪使用小时数除以可用小时数,并将其分为工作时间、闲置时间和维护时间,这样您就可以了解需要解决的问题。
- 停机时间: 将计划维修与故障分开。趋势平均故障间隔时间和平均维修时间,以发现可靠性问题。
- 产量: 将体积或单位与班次或天数挂钩,以便您抓住遵循特定操作员、物料或路线的下降。
- 燃气油耗: 比较类似的任务和机器。大差距通常表明维护、培训或布线机会。
- 维护: 按资产和按小时跟踪成本,以便您了解何时更换产品在总成本上胜过维修。
如何开始
- 选择一个试点组: 选择几台高影响力的计算机,并设置一个月的基线指标。
- 定义目标: 就利用率、燃油、停机时间和产量的目标达成一致。
- 标准化日志: 使用一种格式的检查、维修和零件,这样趋势就容易看到。
- 审查节奏: 每周与现场和办公室领导进行简短的审查,以根据数据显示的内容采取行动。
- 展开: 证明流程后,向更多资产推出。