.png)
随着气温开始升高,越来越多的建筑工作岗位涌入,重型机器所有者了解到春季大扫除的价值。如果它们生活在冬季漫长的气候中,寒冷的月份可能会使工作停止,导致他们的设备长时间存放或闲置。寒冷的气温、潮湿和恶劣的天气会对这些车辆造成影响。然而,通过适当的保养和关注,这些机器所有者可以保持设备处于良好状态,防止故障并延长机器的使用寿命。
那么,为春季准备建筑设备到底需要什么呢?建筑春季大扫除涉及各种任务,从定期维护到维修和记录保存。在本指南中,我们将引导您完成整个过程,并解释不同的任务如何使您的设备和运营受益。
跳转到某个部分:
准备工作的重要性
当大多数人在户外享受美丽的新天气时,准备您的机器可能是您最不想做的事情,但您不能跳过这一重要步骤。为春季做好重型机械准备对于顺利过渡到工作季节是必要的。如果没有适当的保养,您可能会造成安全隐患和大量的维修成本。由于泄漏,您可能会消耗过多的燃油,或者在不知不觉中将机器推入令人痛苦的发动机故障。
为您的建筑设备准备春季有几个好处,包括:
- 消除停机时间: 您可能已经在冬季停机,您最不想看到的就是花费比必要的更多的时间。通过在天气开始变暖后立即准备好设备,可以降低维护问题的风险,这些问题会导致代价高昂的停机时间。如果您的设备在刚开始运行时就停机了,您将浪费宝贵的工作时间。当您的工作机会开始增加时,弹簧维护可以保持一切顺利进行。
- 保护您的设备: 如果您生活在冬季气温经常达到危险的低温的环境中,您的车辆可能会面临某些风险,您需要在春季解决这些风险。金属可能会收缩、膨胀或改变形状,导致裂纹和变脆,而密封件可能会断裂,液体可能会冻结。防冻是车辆准备的重要组成部分,通过一些预防措施可以最大限度地减少极冷温度造成的损害。
- 修复损坏: 大多数重型设备都太大,冬季无法方便地存放在室内,因此您必须将它们放在室外。为春季做好重型设备准备可以帮助您解决寒冷造成的任何损坏。冰和冰雹会损坏外部,而寒冷会导致密封件和液体开裂和其他问题。
- 提高安全性: 维护不善可能会导致安全问题,例如火灾危险或运行故障。确保您的机器在冬季结束时和刚开始时一样正常工作,可以让您和您的员工更加安全。
- 保护您的投资: 最后,您的设备是一项巨大的投资。如果您在不解决问题和满足维护需求的情况下继续使用它,您可能会进一步损坏您的机器,从而需要日后进行昂贵的维修。如果您的机器对您的工作至关重要(通常如此),那么丢失它或等待大修工作完成可能会给您的工作和收入带来巨大负担。通过适当的春季大扫除来确保这些重要工具的安全。
有些设备将更容易适应春季天气。例如,履带式车辆比轮式车辆更容易应对雪泥和潮湿的条件。轮胎往往会陷入地面,使车辆沉没并将其困在泥浆中。
另一个可以使弹簧更容易在机械上运行的情况是将其保持在室内。当然,并不是每项操作都会有这种奢侈,有些车辆太大而无法存放在里面。在这些情况下,对机器进行防冻尤为重要。
如何准备您的设备
为春季准备重型设备会因行业而异,因车辆而异,但该过程仍然涵盖相似的方面。您需要执行日常维护任务并保留设备清单。这也是执行其他家政任务的好时机,让您为旺季做好准备。通过解决所有这些工作,您可以更好地准备在温暖的天气来袭时潜入水中。
以下是为春季准备设备的一些提示:
1. 执行维护任务
春季是进行定期保养的绝佳时机。您可以对可能在冬天遇到困难的部件进行损坏控制,并确保您的机器尽可能准备就绪。您需要完成的一些维护任务包括:
- 更换过滤器: 如果您的过滤器堵塞或脏污,它们会降低效率并增加系统中的污染物。根据需要更换滤清器,或在适用的情况下进行清洁。
- 更换液压油和发动机油: 春季更换液压油和发动机油,以确保系统清洁高效运行。请查看手册以确保您使用的类型正确。
- 检查冷却液: 运行发动机并检查冷却液的外观。确保它没有杂质并反射出与新一样的颜色。由于春季气温仍然会变低,因此请确保您获得适合您所在地区天气的冷却液等级。
- 润滑脂部件: 根据需要润滑任何主要部件。
- 清洁外部: 用扫帚或空气压缩机清除冰雪。不要使用任何可能损坏油漆的东西,例如铲子。在解冻变速箱、电机或回转机构周围的任何冰之前,请勿操作它。您还需要清理机器的底盘系统,清除所有碎屑。检查履带有无垫子松动或张力是否不当。
- 清洁内部: 彻底清洁驾驶室,并更换空气滤清器。清洁内部可以使驾驶员的操作更加舒适并保护敏感的电子设备。
在机器上工作时,请确保跟踪正在执行的任务。更新您的维护日志或开始保留记录(如果尚未更新)。您的保养日志包含有关您的机器的技术信息的详细报告,以及为保持机器保持良好状态而采取的步骤。您应该记下的一些事项包括:
- 序列号
- 型号
- 工作小时数
- 滤清器类型
- 机油等级
- 零件标识符
- 换油日期
- 润滑零件的日期
- 维修历史记录
对于较大的操作,您还可以利用这段时间检查库存。是否有任何老化的东西可能需要更换,或者您是否需要添加?您是否在不久的将来发现需要维修或其他问题?
2. 检查你的文书工作
春季大扫除也是检查文书工作的好时机。翻出您的文件柜或计算机上的文件夹,看看以下内容:
- 执照: 确保您的专业执照是最新的,或者注意它们是否将在年内到期。您可能需要开始更新您的执照或继续教育要求。
- 保修要求: 大多数机器要求您每年采取某些措施以保持保修期。查看您的保修条款并确保您遵守它们。如果您全年需要多次执行这些任务,则可能值得制定时间表和图表。除了保持保修有效之外,维护还可以使您的机器更高效地运行。
- 保险单: 您可能不需要每年都这样做,特别是如果您的业务波动不大,但不要随着时间的推移而忽视它。确认您当前的工具和工作范围在您的保单中。
这些是您不想忘记的任务,因此最好每年检查一次。既然你已经在进行春季大扫除,你现在就可以完成这些工作了。做这些事情的另一个好时机是在工作岗位较少的冬天。
3. 对设备进行防冻
虽然春季大扫除本身就是一项艰巨的任务,但简化这一过程的另一种方法是事先对机器进行防冻。如果您让您的车辆为秋季的寒冷和冰冻做好准备,您就可以帮助它在冬季更好地抵御恶劣天气。无论您 是在冬季 使用车辆还是蹲下来等待阳光,您都可以通过提前做好准备来节省昂贵的维修费用。
您可以为重型机械防冻而执行的一些任务包括:
- 清洁: 即使您想在春天再次这样做,但好好擦洗您的设备可以去除任何可能在冬天变硬的残留物。当雪融化并结块到机器上时,可能会变得难以清除。考虑使用高压清洗机清洗一些难以去除的污垢。
- 去除水: 请记住,水在结冰时会膨胀,因此您需要排空使用它的任何组件,例如燃料集水器。此清除包括使用稀释混合物中的水的任何油液。解决冻结问题的另一种方法是在适用的情况下使用防冻剂。确保注意冰点,并获得适合您气候的等级。冰点是指防冻液开始变成冰或雪泥的温度。不同水平的溶液混合物 允许较低的冰点。例如,90/10 的水防冻剂溶液只能在约 26 华氏度的温度内保护您,而 60/40 的混合物可将其安全保持在零下 55 华氏度左右。防冻剂对于防止部件因膨胀的冰而破裂是必要的。
- 加注燃油箱和液压油箱: 加满这些油箱有助于减少可能冻结的冷凝。您可能还想添加一个稳定器并运行机器一段时间,这样一切都会均匀分布。
- 设置啮齿动物陷阱: 当您的设备一次闲置数月时,老鼠和其他小动物可以将其视为绝佳的筑巢地点。他们可能会在您的挖掘机内开设商店或咀嚼滑移装载机的电线。这可能会对整个设备造成极大的损坏。考虑在您的机器内或周围添加啮齿动物陷阱。但请确保只将它们放在啮齿动物可以接触到的地方,这样任何农场狗或猫都不会在您的陷阱上生病或伤害自己。
- 进行一般检查: 检查您的车辆是否有任何老化或损坏的迹象。夏季的阳光照射会磨损一些非金属部件,如塑料罐和橡胶软管,使其不太坚固。观察是否有裂纹,并查找任何松动的螺栓或需要拧紧的部件。
对车辆进行防冻时,请务必取出电池。即使机器关闭,它也会继续排放。进行检查,清洁电缆和连接,并寻找任何腐蚀迹象。然后,您需要将其存放在充满电的加热位置。
如果您不保养车辆的电池,您就有可能结冰。电池中的电解质溶液中含有很高比例的水,随着电池放电,水的百分比会增加。因此,如果它结冰,它可能会膨胀并损坏电池。它可能会破裂外壳或通过释放酸来构成风险。保持电池充满电 可以将冰点 从 32 华氏度降低到负 76 华氏度,让您在寒冷的月份有更大的回旋余地。
您可能会发现有用的一种方法是使用涓流充电器。涓流充电器可为您的电池提供少量电量,使其在长期储存过程中保持充满电。即使不使用,电池每天也会损失少量电量。如果您确实使用涓流充电器,您仍然需要将电池放在冰点以上的房间内。
起动前检查什么
完成维护后,是时候进行整体检查了——此步骤将帮助您确保冬季不会出现新的意外情况,例如电线断裂或泄漏。即使不经常使用,这些元素也会对固定设备造成损害。
以下是今年春天启动重型设备之前需要检查的事项列表:
- 车灯、闪光灯和雨刷器: 基本的移动和视线是让机器到达所需位置的必要组成部分。无论您是驾车穿过开阔的道路,还是只是穿过田野或工作现场,请检查您的车灯、闪光灯和雨刮器是否正常工作。您可能还想看看窗户和空调之类的东西。
- 制动器: 当然,您需要工作制动器。测试它们并确保它们正常工作。
- 发动机皮带: 根据设备的不同,您的发动机中可能有一条或多条皮带,例如蛇形皮带或 V 形皮带。仔细检查这些皮带有无磨损迹象,例如破裂和磨损。另外,检查其对齐情况以确保其没有松动。您还应该检查皮带轮和惰轮,确保它们状况良好。
- 软管: 许多设备都有将机油或其他化学品输送到整个系统的软管。如果您让它们破裂,将内容物释放到地下或供水系统中,它们可能会成为环境危害。在农场,农药是这里的一个重大问题。检查软管,如果发现任何磨损迹象,请更换软管。阳光和热量会对橡胶表面造成严重损坏,表现为外部破裂或膨胀。磨损是另一个问题 — 查看软管可能与其他部件(例如螺栓或接头)摩擦的区域。如果部件已经开始磨损软管,请尝试在它们之间放置一个保护套以确保软管安全。此外,确保软管没有任何扭结。
- 卡箍: 许多组件(如软管和管道)都由卡箍固定。这些通常是金属,可能会磨损和腐蚀。它们可能会因接触化学品而生锈或腐蚀。根据需要更换它们,但要小心不要过度拧紧它们,不要对它们所固定的组件施加过度的压力。
- 密封件: 检查所有密封件并确保它们仍满负荷工作。任何泄漏都可能降低效率、损坏您的设备或危害健康。确保密封件仍起作用,并更换任何磨损的密封件。
- 轮胎: 轮胎压力会对您的机器和工作产生重大影响,尤其是在景观美化和建筑领域。它会影响驱动力以及留下痕迹或压实土壤的可能性。此外,准确的胎压可以为您节省油耗。查看设备手册,了解适合您工作的轮胎压力,并适当调整车轮。您还需要查看轮胎的胎面磨损情况,并确保它们没有秃顶。最后,还要看看轮辋,确保凸耳螺母都正确拧紧。
- 动臂和臂: 检查设备的零件,如动臂、臂和附件。查看销或衬套是否磨损,并查看管路是否损坏。
- 电池: 在将电池放回车内之前,请检查舱室,确保其清洁且无腐蚀或异物。您还可以检查电解液液位并加满电量。
- 贴纸和贴花: 随着时间的推移,您车辆上警告他人危险的贴纸可能会脱落或变质。检查您的所有贴纸是否状况良好 - 它们将帮助您更好地传达危险,尤其是在道路上,例如行驶缓慢或右转的车辆。
春季在 Cat Rentals℠ 租赁重型设备
弹簧维护是拥有建筑设备的重要组成部分。如果听起来有点难做,您也可以租用设备。当您 租用重型机械时,我们会负责维护任务,因此您可以直接开始工作。或者,如果在您有机会准备好车辆之前就出现了工作,短期租赁可以让您立即搬家。无论您需要短期还是长期租赁,Cat Rentals℠ 都能满足您的需求。我们还提供购买选项,因此您可以全年使用您的设备。
我们在全球拥有 1300 多个地点,提供种类繁多的 Cat 产品,多年来,我们一直在帮助建筑工人、承包商等重新开始在温暖天气下工作 。查看我们的设备产品 或 查找您 附近的地点,开始使用 Cat Rentals。