.png)
不管你喜欢与否,道路建设对于许多司机来说是一种频繁且令人沮丧的经历。但是那些每天冒着生命危险的工人呢?2003 年至 2017 年间, 平均每年有 123 名工人 在道路建设工地丧生。除了与建筑工地相关的正常风险外,道路施工区还必须应对附近的高速车辆、重型机械和环境危害。确保工作场所安全突然变得更加复杂。
值得庆幸的是,您可以采取一些措施来最大限度地降低您的员工成为该数字的一部分的风险。通过适当的安全预防措施、工作行为、适当的个人防护装备等,您可以更好地保护他们免受工作区域的危险。我们编制了一份道路施工现场安全提示清单,以帮助您的工人在道路施工工作区域保持安全。
跳转到某个部分:
道路施工伤害的常见原因
大多数司机都非常清楚在道路施工地点附近促进安全驾驶实践的谨慎程度。在明亮的标志和宣布罢工工人后果的警告之间,您可能会认为这是建筑工人面临的最突出的危险。毕竟,这些汽车高速行驶,可能会造成一些严重损坏。虽然交通碰撞仍然是一个重大和危险的威胁,但道路施工现场的另一个紧迫问题是与其他建筑车辆和移动设备发生事故。在这两种危险之间, 2011 年至 2016 年期间,道路建筑工地 的所有致命伤害中有一半以上涉及行人车辆事故。
在这些事故中,近四分之一涉及卡车,其次是皮卡车、SUV 和乘用车等多用途公路车辆。自卸卡车是所有卡车类型近一半的死亡原因。
虽然一般建筑工人的死亡人数最多,但过路警卫的风险最高,每 100,000 名全职工人 (FTE) 中有 40.9 人死亡。整个建筑业的比率仅为 0.9。这种过路警卫或旗手位置涉及那些站在高速车辆附近的人员,在这些车辆中,能见度和条件会显着影响驾驶员看到工人的能力并增加工人受伤的风险。另一个高风险的职位是铺路和铺层设备操作员。
可能增加路边工人风险的情况包括:
- 恶劣天气会导致道路结冰打滑、大雾、大雨和大风。
- 能见度低,包括夜间、雪、雾和雾
- 狭窄的工作空间会增加工人与危险物的距离。

在建筑行业, 职业安全与健康管理局(OSHA)确定了四大危害 。这四大致命危险加起来占 2018 年建筑工人死亡人数的近 60%。虽然跌倒是最大的罪魁祸首,但被撞事故的比例为 11.1%。危害如下:
- 跌倒: 工人可能会从未受保护的侧面和洞洞、没有足够的行走/工作表面以及未正确佩戴的个人防护设备 (PPE) 等区域跌落很远的距离。适当的防坠落系统、周边保护和安全工作程序有助于防止坠落。
- 撞击: 这些事故在道路施工现场更为常见,包括车辆和设备撞击以及设备倾覆、索具故障或松动材料。为避免这些事件,工人需要保持对周围环境的了解,并穿戴背心和安全帽等高能见度的衣服。
- 夹在/夹在中间 :此类危险还包括设备翻车,以及挖掘坍塌或零件防护不当带来的危险。为了最大限度地减少卡住/夹伤,需要维护适当防护的挖掘保护系统和设备。
- 触电 :接触架空电线、带电电路和损坏的电线等电源可能会导致触电伤害。警惕对于防止触电至关重要。识别公用设施线路和可能的危险,并与它们保持安全距离。确保工作人员不要使用状况良好的电气安全功能。
确保您的员工充分意识到这些威胁,并为他们配备保护自己的设备。我们将在下一节中介绍如何在道路施工工作区保持安全。
道路施工区域安全提示
如果工人不知道要寻找什么或如何正确使用他们的工具,那么作业现场的每个元素,从进入作业现场到驾驶重型机械,都可能存在风险。以下是一些道路建设工作的工人安全提示,以及有助于提高工作区域安全性的管理任务。
.png)
1. 行为
最基本的安全方法之一是向员工灌输安全行为。告诉他们危险以及如何适当应对风险可以帮助钻研这些想法:
- 细心观察: 工人应时刻保持警惕,尤其是在行驶中的车辆周围。在改变位置或开始新任务之前,他们需要仔细观察周围是否有任何潜在的危险或附近的设备。车辆操作员可能难以克服盲点,因此现场的每位工作人员都有责任加以警惕。
- 了解通信信号: 所有工人,无论是步行还是在机器驾驶室内,都需要保持一致。他们必须了解他们的通信信号并慷慨地使用它们,以便其他人了解工作现场的情况。足够的培训有助于提高这些信号的使用和知识。
- 营造一个充满责任感的环境: 现场中的每个人都对同事和自己的安全共同承担责任。从主管到工人再到机器操作员,如果每个人不遵守安全规则和不负责任地行事,都可能造成严重伤害。鼓励建筑工地上的每个人出现这种行为。
.png)
2. 车辆
请记住,来自交通和建筑设备的机动车辆是高速公路上建筑工人最突出的危险之一。遵循适当的安全程序,以帮助将危险降至最低:
- 使用停车制动器: 每当您的车辆不使用时,请保持停车制动器打开。如果停放在山丘或斜坡上,请在轮胎前后放置挡块。
- 系好安全带: 即使设备只是在低速下移动,安全带也是必不可少的。翻倒时的巨大重量和附近高速车辆的危险也会使即使是很小的碰撞也很危险。要求始终系上安全带。
- 保持移动设备周围的意识: 靠近机器时始终小心,无论是否在运动中。如果未向操作员表明您的意图并得到回应,则不要这样做。也不要直接站在行驶中的车辆前方或后方,因为操作员可能很难看到设备周围和盲点周围的您。
- 对地面人员表示认可: 同样,车辆操作员也需要对周围的工作人员表示认可。他们不应在未与附近步行工人进行眼神交流的情况下移动设备。
- 不要骑在设备上: 如果机器正在运动,请不要骑在设备上。与任何运动部件保持安全距离。
.png)
3. 一般安全
在建筑环境中,了解周围环境至关重要。工人需要了解基本的安全措施并严格遵守。路边建设中特别普遍的一些包括:
- 穿戴适当的个人防护装备: 我们将在下一节中详细介绍个人防护装备,但工人必须根据手头的任务始终佩戴个人防护装备。通常需要始终穿着高能见度的衣服,以及安全帽和钢头靴。有些装备,如呼吸器和听力保护装置,只有在环境需要时才需要。例如,使用大量灰尘或响亮的工具就需要这些。高能见度服装在建筑工地中至关重要,尤其是在光线不足的情况下。此外,工人不应穿任何宽松的衣服,否则可能会被附近的机器卡住。
- 远离危险设备: 了解哪些距离是安全的,哪些距离可能是危险的。切勿站在铲斗和动臂等悬挂设备下方。所有工人都应该知道安全距离是什么样的,并在重型机械到位的任何地方保持安全距离。如果在电力线附近工作,请确保了解工人和机器应保持的最小距离。
- 了解工作模式: 工人应很好地掌握建筑工地。这包括了解海峡车道和车辆的出入口,以及禁止步行的区域。
- 了解与热有关的疾病的迹象和健康风险: 特别是在道路建设高峰期最热的月份,中暑、晒伤和脱水可能是工人面临的主要问题。员工应该了解体 征和症状 并保持警惕,不仅是为了自己,也是为了他们的同事。保持水分并穿轻便的衣服、太阳镜和防晒霜可以帮助对抗高温和阳光的一些影响。
.png)
4. 具体角色
虽然每个人都对施工区域的总体安全负责,但某些人需要执行特定的安全相关任务:
- 主管: 在有权威的角色中,主管需要确保员工从事安全行为。这意味着他们必须穿戴个人防护装备,远离危险并正确操作车辆。主管可以极大地影响工作现场是否采取安全措施。
- 举报者: 担任此角色的人员必须时刻保持警惕,对交通流量和工作区域有深入的了解。他们还应确保所有流量通道设备都位于正确的位置。他们将在道路上处于危险的位置,需要知道他们应该在哪里,什么是可接受的手势信号,并且永远不要背弃交通。它们应始终与其他工人保持一定距离,以便驾车者更容易识别它们。通常,举报者会使用无线电相互通信以提高清晰度。如果出现危险且交通控制主管没有立即在场,举报者应有权停止运营。
- 观察员: 在许多工作现场,观察员被专门指定来注意危险情况。他们需要对安全要求有深入的了解,并知道哪些迹象可能表明发生事故。他们还应该知道自己的手势并保持安全距离。
.png)
5. 管理任务
作为对工地有更多控制权的人,工程控制和培训方法等管理任务可以帮助降低建筑工地内的风险:
- 进行风险评估: 在 OSHA 和联邦公路管理局 (FHWA) 等组织的标准的帮助下,执行彻底的风险评估可以帮助您识别现场的危险,并采取措施减少或消除其对员工的风险。
- 确保高质量的培训: 适当的培训可以指导您的员工正确使用大型机械和在建筑工地导航的其他方面。如果没有广泛的培训,工人可能会以多种方式严重伤害自己或他人。
- 与交通保持距离: 尽量让工人远离交通,并确保举报者知道他们应该安全站在哪里。标记者也必须易于识别。
- 创建清晰安全的交通模式: 为确保车辆和工人能够安全地在施工区域内行驶,您需要建立一条安全路线并清楚地标记。交通控制措施必须高度可见并遵守所有标准,以便驾车者能够识别工作区域和任何指挥汽车的观察员。
- 评估您的车辆使用情况: 确保您使用的车辆适合任务。避免使用不必要的快速或强大的设备,并考虑附近交通的速度和工作现场的特征等因素。尽量使用最安全的工具,仍然可以完成工作。
- 提高能见度: 由于弱光会极大地影响工人安全,采取措施提高能见度会有很大帮助。我们已经提到了高可见度的服装,但您也可以将可见性功能添加到工作区本身中。在您的设备上贴上反光胶带,并根据需要设置 便携式灯 ,同时注意避免可能分散路过驾驶者的注意力的眩光。在能见度较低期间使用观察员。
- 检查您的安全屏障: 将屏障与交通要求相匹配。如果天气很轻,橙色锥体可能就足够了,但交通繁忙可能需要 临时障碍。
- 了解您的公用事业: 确保任何公用电线路都有清晰的标记,以降低触电危险。
- 监控噪音水平: 检查噪音水平,看看是否需要提供耳罩或耳塞。两者都有助于降低工人在嘈杂环境中听力损失的风险。在需要听力保护之前,OSHA 会 制定一定的分贝限制 。
- 提供丰富的冷却用品: 在炎热的月份,通过提供水以及风扇和冷却毛巾来保护工人免受脱水和热应激。有助于补充电解质的液体也是一个好主意。
- 道路施工功能: 考虑实施可以提高安全性的附加功能,例如隆隆带和 可变消息牌 ,以帮助驾车者进一步了解建筑工地。
- 提供适当的个人防护装备: 透彻了解员工将面临的风险后,您可以更准确地选择合适的个人防护装备。确保每台设备都非常适合当前的任务和风险。
.png)
道路施工现场安全标准
多年来,一系列组织介入,使道路施工区成为一个更安全的地方。其中最重要的一项是 OSHA,它为工人的安全工作制定了大量法规。OSHA 制定了 PPE 要求等等。
道路安全标准的另一个重要参与者是 FHWA。他们创建了《统一交通控制设计手册》(MUTCD),确定了几乎每个道路施工现场都需要的交通控制机制标准。它们还定义了对高可见度服装和装备的需求。
这两个组织都参考了美国国家标准协会 (ANSI) 制定的指南。ANSI 为全国各个行业、产品和服务制定标准。
其他有用的组织包括国家职业安全与健康研究所 (NIOSH) 和国家公路工作区安全计划 (NHWZSP)。两者都提供了有关交通控制机制、安全实践等的更多信息。
.png)
1. 个人防护装备要求
OSHA 要求的一个重要部分是他们对 PPE 的指令。个人防护装备是确保工作现场人员安全的关键部分。OSHA 提供法规的类别包括:
- 眼睛和面部保护: 灰尘、碎片或化学品等异物可能进入眼睛的地方,工作人员必须佩戴安全眼镜或面罩。通电的电气系统也需要保护眼睛。
- 足部保护: 在施工区,工人需要穿鞋底防滑防刺穿的工作鞋或靴子。如果在重型设备或任何坠落物体附近工作,他们还需要安全鞋,例如钢头靴。
- 手部保护: 手套应适合手头的任务。例如,电气工作需要绝缘手套和袖子,处理尖锐物体需要厚实的防切割手套,焊接任务需要焊接手套。相应地,还有更多的手套类型可供使用。
- 头部保护: 如果物体可能从上方掉落,或者在可能遇到碰撞或接触固定物体以及电子危害的地方,工人必须戴上安全帽。如果发生任何这些事件,工人必须立即更换帽子。
- 呼吸防护: 如果工人可以吸入被灰尘、烟雾、蒸汽等污染的空气,则需要呼吸器。尽管道路施工在户外进行,但高浓度的烟雾、化学品或灰尘也可能需要呼吸器。
- 坠落保护: 虽然高度在道路工程中不像其他建筑应用中那么常见,但您仍然必须注意您的工作可能需要的任何 防坠落系统 。
在每次使用 PPE 的情况下,都应对工作人员进行培训,使其了解如何正确使用以及如何识别需要停止使用的设备。如果 PPE 损坏、磨损或可能以其他方式影响工作人员的安全,则不应使用。此外,准确穿戴 PPE 对于其正常工作是必要的。不合身的安全帽可能会在撞击时滑落,而没有气密密封的呼吸器仍然会让受污染的空气到达佩戴者。确保所有工作人员在使用 PPE 时采取适当的做法。
从 Cat Rentals℠ 租赁道路建设和安全设备
道路施工区是一个特别危险的地方。虽然我们可能还无法完全消除道路建设受伤或死亡的原因,但通过遵循严格的道路施工现场操作程序和安全标准,我们可以显着降低风险。
在为驾车者和工作人员打造更安全的道路方面,Cat Rentals℠ 拥有一系列高质量的道路施工工具。我们拥有箭头面板 和 灯塔等 安全设备,以及 沥青摊铺机、路面再生机等重型机械 。除了我们的 Cat 产品系列外,我们还拥有来自 70+ OEM 提供商的设备以及卓越的客户服务。 租用道路施工设备 不仅可以灵活多用,而且还能节省成本。 立即 浏览我们的道路施工设备,了解 Cat Rentals 如何帮助您打造更安全的作业现场。从了解需要什么的人那里租用您需要的工具。
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

.png)