So entsorgen Sie Beton
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Unabhängig davon, ob Sie einen groß angelegten Abriss, einen gewerblichen Bauauftrag oder ein Umbauprojekt zu Hause durchführen, kann die Entsorgung von Restmaterialien aus einem Projekt manchmal der schwierigste Teil des gesamten Prozesses sein. Materialien wie Beton erfordern besondere Aufmerksamkeit, da sich große Brocken auf der Baustelle schnell anhäufen können. Während einige Unternehmen diese großen Haufen überschüssigen Betons auf die örtliche Mülldeponie schleppen, gibt es viel umweltfreundlichere Alternativen.

Vorteile des Recyclings von Beton

Obwohl das Recycling von Beton zu 100 % der Zeit möglicherweise nicht praktikabel ist, kann dies, wenn möglich, erhebliche positive Auswirkungen auf die Umwelt – und das Budget eines Projekts – haben. Da Betonbrocken und -platten viel Platz beanspruchen, kann der Transport zu einer Mülldeponie unglaublich kostspielig sein. Glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten, gebrauchten Beton je nach Art, Menge, Größe und Form der Teile in Kreislauf zurückzuführen.

Einige der Hauptvorteile des Recycling von Beton gegenüber der direkten Deponierung auf einer Mülldeponie sind:

  • Reduzierte Entsorgung-Kosten: Durch das Recycling oder die Wiederverwendung Ihres gebrauchten Betons sparen Sie erhebliche Kosten bei Transport- und Mülldeponie-Deponiegebühren.
  • Verbesserte Effizienz: Die Nutzung von Optionen zum Recycling zurückführen von Beton vor Ort verbessert die betriebliche Effizienz, indem große Halden vermieden werden und Ihre Maschinen frei manövrieren können.
  • Geringere Materialkosten: Wenn Sie alten Beton zu Rückverfüllen, Zuschlagstoffen, Mulch für die Landschaftsgestaltung oder einer anderen verwendbaren Form wiederverwenden, reduzieren Sie die Gesamtrohstoffkosten Ihres Unternehmens.
Methoden der Betonentsorgung

Je nach Projekttyp sind einige Methoden zur konkreten Entsorgung effektiver als andere. Wenn ein Hausbesitzer einen Gehwegabschnitt ersetzt und ein paar Betonplatten übrig hat, macht es nicht viel Sinn, Geräte zu mieten, um das überschüssige Material zu zerkleinern. Wenn ein Bauunternehmen gleichzeitig ein Abrissprojekt mit mehreren Tonnen gebrochenem Beton durchführt, lohnt es sich nicht, einen Müllcontainer zu verwenden und ihn jedes Mal, wenn er sich füllt, abtransportieren zu lassen.

Einige der gängigsten Methoden zur Entsorgung von Beton sind:

  • Mülldeponien: Obwohl Deponien die am wenigsten umweltfreundliche Option sind, sind sie manchmal für kleinere Aufträge oder wenn kein umweltfreundliches Recycling verfügbar ist, erforderlich.
  • Müllcontainer: Viele Abfallentsorgungsdienste bieten Müllcontainer für gebrauchte Materialien gegen eine Pauschalgebühr an, die die Transport- und Entsorgungskosten beinhaltet. Diese Dienste nutzen oft die praktischsten Formen des Recyclings, anstatt die Behälter auf Deponien zu entleeren. Müllcontainer sind kostengünstige Optionen für kleinere Arbeiten ohne übermäßige Verschwendung.
  • Baustofflieferanten: Abhängig von der Größe, Form und Menge des von Ihnen erzeugten Betonabfalls nehmen Baustoffhändler gebrauchten Beton an und recyceln ihn entsprechend in Kreislauf zurückführen, obwohl Sie ihn wahrscheinlich zu ihrer Einrichtung transportieren müssen. 
  • Landschaftsbauunternehmen: Landschaftsbauunternehmen suchen häufig nach gebrauchtem Beton und anderen Materialien für Basisschichten und Rückverfüllen, wenn Gehwege, Fundamente oder Stützmauern gebaut werden. Je nach Menge oder Größe der Teile können sie Ihren Abfall sogar kostenlos entsorgen.
  • Schrotttransporter: Obwohl Schrotttransportunternehmen Gebühren für die Beseitigung von Betonabfällen erheben, sind sie manchmal eine viel bessere Option als das Mieten großer Nutzfahrzeuge, um sie zu transportieren und außerhalb des Standorts in Kreislauf zurückzuführen.
  • Recycling vor Ort: Wenn Ihr Betrieb groß genug ist und die Kosten für die Maschinenvermietung rechtfertigen, können Sie mit Cat Rentals℠ für das Recycling von Maschinen wie Kaltfräsen und Brechern Ihrem Unternehmen erhebliche Einsparungen bringen. Diese Werkzeuge zermahlen den Beton beim Abreißen und erzeugen kleinere Zuschlagstoffe, die später wiederverwendet werden können. Modelle gibt es in vielen Ausführungen, von sehr wendigen Kompaktmaschinen bis hin zu großen Kaltfräsen, die sich ideal für Straßen- und Autobahnanwendungen eignen.
Arten von wiederverwendbarem Beton

Bevor Sie sich für eine Entsorgungsmethode entscheiden, ist es wichtig, die verschiedenen Arten von Betonabfällen zu verstehen und zu verstehen, wie Sie sie wiederverwenden oder in Kreislauf zurückführen können. Einige der häufigsten wiederverwendbaren Typen sind:

  • Betonblöcke und -platten: Blöcke und Platten stellen die größten Betonabfälle dar und sind oft zu groß für Müllcontainer oder Mülleimer. Diese Typen erfordern in der Regel Backen oder große Schlagschrauber, um sie vor dem Recycling in kleinere Stücke zu zerlegen.
  • Betonbrocken und Schutt: Brocken können alles sein, von Blöcken über Pflastersteine bis hin zu zerbrochenen Platten. Je nach Recycler können sie als Optionen zum Rückverfüllen fungieren oder für kleinere Zuschlagstoffanwendungen weiter zerlegt werden. 
  • Betonmischung und Schlämme: Gülle oder Mischung eignet sich ideal zum Gießen von Fundamenten für ein Bauwerk oder eine Einfahrt oder zum Einführen eines Pfahls oder Pfostens in den Boden. Da Trockenmischungen bereits abgebaut sind, hat sie viele praktische Anwendungen, wie z. B. die Hauptzutat für technischen Sand. Die Gülle ist leicht kondensierbar, indem das Wasser mit einem Festiger entfernt wird.
Wenden Sie sich noch heute an die Fachleute von Cat Rentals℠

Wenn Sie auf der Suche nach den optimalen Beton-Recycling-Lösungen für Ihr Unternehmen sind, bietet Cat Rentals mehrere Optionen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Unser umfangreiches Händlernetz bietet Zugang zu Experten, die Ihre Anwendung analysieren und Ihnen dabei helfen, die vorteilhafteste Ausrüstungs-Lösung zu finden. Kontaktieren Sie uns online für ein schnelles Angebot oder rufen Sie 1-800-RENT-CAT noch heute an, um mehr zu erfahren.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen